Passer au contenu principal

Paramètres des servomoteurs et conversions appropriées pour l'utilisation d'un servovariateur et comparaison

De nombreux ingénieurs en mécanique ont vécu la frustration inhérente au test de leur prototype, uniquement pour découvrir que le système de mouvement n'est pas aussi performant que prévu. Bien souvent, le problème est dû au fait qu'ils n'ont pas correctement converti les paramètres publiés du servomoteur dans les unités de mesure requises pour une utilisation optimale du servovariateur.

Comme il n'existe pas de méthode standard pour une publication cohérente des données du moteur, les ingénieurs ont besoin de conseils pour réaliser correctement la conversion des paramètres du moteur, quelles que soient les pratiques spécifiques au fabricant. Ce livre blanc vous permet de comprendre les paramètres du servomoteur et de les convertir correctement pour répondre aux exigences spécifiques de votre application, quelle que soit la combinaison de moteur et de variateur spécifiée.

Remplissez ce court formulaire

pour consulter ce livre blanc

- OU -

Connectez-vous/Enregistrez-vous

pour accéder aux contenus de Kollmorgen

Déclaration de confidentialité - En nous envoyant vos coordonnées, vous acceptez que vos données personnelles/habitudes d'utilisateur soient stockées et traitées électroniquement. Si vous ne souhaitez plus recevoir la lettre d'information, vous pouvez vous désinscrire à tout moment.

CAPTCHA

Un moteur du commerce propulse le robot le plus rapide jamais conçu pour résoudre un Cube

Découvrez comment un système de mouvement créé à partir d'éléments disponibles sur le marché a alimenté le robot résolveur de cube le plus rapide. La vitesse, la précision et le mouvement multiaxial synchronisé expliqués.

En savoir plus

Système de mouvement 1G de Kollmorgen

Découvrez le mouvement fait pour votre machine. Le système de mouvement Kollmorgen 1G offre un large éventail d'options, de fonctionnalités et une fiabilité à toute épreuve pour une conception sans compromis.
En savoir plus

Une ingénierie exceptionnelle

Kollmorgen croit au pouvoir du mouvement et de l'automatisation pour créer un monde meilleur.

En savoir plus

Ressources associées

Site de production équipé d'un système de commande de mouvement multiaxial

Maîtriser le contrôle de mouvement multiaxial dans les cellules de production modernes >

La synchronisation devient plus difficile à mesure que les systèmes de mouvement évoluent. Découvrez comment les cellules de production modernes permettent de garantir la précision, la stabilité et la vitesse de production.
Un moteur du commerce propulse le robot le plus rapide jamais conçu pour résoudre un Cube

Un moteur du commerce propulse le robot le plus rapide jamais conçu pour résoudre un Cube  >

Découvrez comment un système de mouvement créé à partir d'éléments disponibles sur le marché a alimenté le robot résolveur de cube le plus rapide. La vitesse, la précision et le mouvement multiaxial synchronisé expliqués.
Comment le système de mouvement Kollmorgen permet à un robot à câbles de tripler son rendement

Comment le système de mouvement Kollmorgen permet à un robot à câbles de tripler son rendement >

Découvrez pourquoi Rbot9 a exigé des servomoteurs AKM2G et des servocommandes AKD pour optimiser la capacité de charge utile, la vitesse et la sécurité des charges verticales de son imposant robot à câbles suspendus.
Kuka et Kollmorgen collaborent pour concevoir des moteurs optimisés destinés à des robots compacts

Kuka et Kollmorgen collaborent pour concevoir des moteurs optimisés destinés à des robots compacts >

Les robots compacts Kuka de la gamme KR Agilus sont précis, agiles et rapides. En tant que systèmes agiles, ces unités de manutention à cinq et six axes possèdent des durées de cycle courtes et une haute répétabilité, en particulier pour les tâches…
Dispositif d'asservissement redondant – Quand le positionnement à sécurité intégrée est indispensable

Dispositif d'asservissement redondant – Quand le positionnement à sécurité intégrée est indispensable >

Dans les appareils médicaux, les systèmes de défense et de nombreuses applications industrielles, la défaillance du système de mouvement n'est pas une option. Découvrez comment des servomoteurs équipés de capteurs d'asservissement redondants intégrés…
Les bases de la sécurité fonctionnelle WP

Les bases de la sécurité fonctionnelle : le quoi, le pourquoi et le comment >

Même si certaines entreprises sont basées dans des pays qui n’imposent pas le respect des normes de sécurité fonctionnelle, leurs clients, eux, sont susceptibles d’exiger des équipements conformes à ces normes. Protection es employés et de la…
Kollmorgen aide les fournisseurs de solutions d’automatisation du conditionnement à répondre aux besoins en matière d’emballage sur mesure à la demande

Kollmorgen aide les fournisseurs de solutions d’automatisation du conditionnement à répondre aux besoins en matière d’emballage sur mesure à la demande >

L'expertise de Kollmogen en matière de composants de contrôle du mouvement pour les machines d'emballage a permis à Packsize de relever des défis exigeants afin de créer des solutions révolutionnaires d'automatisation du conditionnement.
De nouvelles solutions  pour améliorer les performances, sans refaire la  conception de la machine

De nouvelles solutions pour améliorer les performances, sans refaire la conception de la machine >

À mesure que de nouvelles technologies font leur apparition dans le secteur industriel, les ingénieurs sont contraints de trouver de nouveaux moyens d’améliorer les performances de leurs machines et d’en prolonger la durée de vie, faute de quoi ils…

Dimensionnement et choix des systèmes d’asservissement : bien comprendre ses besoins dès le départ >

Pour choisir un servomoteur dont la conception et la taille sont adaptés à une machine, il faut d’abord comprendre ce qui compose un tel système. Qu’il s’agisse d’un servomoteur ou d’un servovariateur, l’objectif est de contrôler un mouvement…