Salta al contenuto principale
blog | Realizzare idee tecnologicamente avanzate |
|
2 minuti di lettura

Kollmorgen Innovation Day: realizzare idee tecnologicamente avanzate

Kollmorgen si dedica totalmente all'innovazione, investendo costantemente in collaborazioni e progetti di ricerca per lo scambio di conoscenze e competenze con partner e università in tutto il mondo. Non solo stimola la creatività tra i dipendenti ma aiuta anche clienti, partner e studenti a livello globale a mettere in pratiche le loro idee. Chi è molto coinvolto nei progetti e nelle iniziative di innovazione di Kollmorgen è Simon Bokesand, Senior Innovation Engineer.

Simon lavora in Kollmorgen da dieci anni e si occupa quotidianamente della gestione di ogni tipo di progetto legato all'innovazione. Un ruolo esaltante al confine tra ingegneria tradizionale e project management.

"Il mio lavoro mi ricorda talvolta un bambino che gioca con le macchinine telecomandate, ma più in grande. Lavorare sui nostri prodotti è elettrizzante e divertente ed è fantastico realizzare idee tecnologicamente avanzate. Mi piace anche molto l'ampia gamma di competenze presenti in Kollmorgen e i vari punti di vista che implicano; chi lavora da noi si occupa di tutto, dallo sviluppo hardware a quello software".

Investire in progetti di ricerca

Kollmorgen collabora regolarmente con partner e università in tutto il mondo e, come sottolinea Simon, i progetti di ricerca portano valore a tutte le parti coinvolte.

"Lo scopo di questi progetti è di permettere agli studenti di testare ed implementare le proprie idee e soluzioni smart affinché non rimangano solo uno schema sulla lavagna. Ci consentono inoltre, come azienda, di partecipare alle scoperte e ai risultati che ottengono. Ascoltare le loro idee e prospettive nuove è sempre fonte d'ispirazione. Nei nostri progetti di ricerca collaboriamo anche con aziende di settori diversi. Anche se provengono da un ambiente completamente diverso dal nostro, abbiamo comunque lo stesso obiettivo, ovvero automatizzare il movimento di un veicolo. È bello vedere che, nonostante le differenze, condividiamo le stesse sfide, ed è arricchente scoprire queste sinergie e collaborare per trovare una soluzione".

Una visione olistica è centrale per l'innovazione

Quando si tratta d'innovazione, viene da pensare che la creatività sia la componente principale. Secondo Simon, però, ci sono altri fattori altrettanto importanti da considerare.

"Innovazione non è solo proporre nuove idee ma anche metterle in pratica e assicurarsi che creino valore per chi le usa. È importante avere una visione olistica e tenere bene a mente gli interessi dei clienti. Noi di Kollmorgen abbiamo un modello di business basato su una rete di partner a livello globale, che ci consente di focalizzarci sullo sviluppo di soluzioni di controllo di qualità che permettano ai nostri partner di creare applicazioni eccellenti per gli utenti finali. Credo sia un modello di business che crea innovazione e consente a tutti di sfruttare al meglio capacità e competenze".

Insieme all'Innovation Day per sviluppare nuove idee

Un altro modo per stimolare innovative thinking e creatività è partecipare all'Innovation Day che Kollmorgen organizza ogni 12 settimane, una giornata intera dedicata all'implementazione e alla realizzazione d'idee.

"Lo scopo dell'Innovation Day è avere il tempo e lo spazio per esplorare e sperimentare nuove tecnologie. È anche un'opportunità per collaborare con colleghi con cui normalmente non si lavora. Anche se dipende da ciascuno scegliere su quali progetti lavorare, molti di noi prediligono quello che è più vicino alla propria attività. Questa per me è la prova di un impegno congiunto per i nostri prodotti".

Mettendo l'innovazione al centro del proprio business, Kollmorgen si assume la grande responsabilità di migliorare i prodotti garantendo sempre la sicurezza e l'affidabilità delle nuove tecnologie. La collaborazione con partner e università è pertanto davvero preziosa perché più punti di vista significano idee e prodotti migliori.

Consulta un esperto

NDC Layout Assistant

NDC Layout Assistant è un'applicazione intuitiva che permette di ottenere un feedback immediato sulla progettazione del layout, prima ancora di eseguire una simulazione nel sistema NDC8.
Scopri di più

NDC Flex

NDC Flex è un sistema innovativo che unisce l’efficienza dei veicoli a guida automatica (AGV) con l’adattabilità dei robot mobili autonomi (AMR). Questo approccio ibrido garantisce la massima produttività del sito riducendo al minimo i rischi legati a possibili interruzioni.
Scopri di più

Progetta l'eccezionale

Kollmorgen crede nel potere del motion e dell'automazione per creare un mondo migliore.

Scopri di più

Altre Risorse

Illustrazione di un ambiente di magazzino automatizzato

Produttore tessile aumenta l'efficienza del 45% con OKAGV e Kollmorgen >

Scopri come un produttore tessile del Sud-est asiatico ha aumentato l'efficienza nella movimentazione dei materiali del 45% ed eliminato gli errori di consegna grazie a oltre 100 AMR e AGV alimentati da OKAGV e Kollmorgen.
La tecnologia antideflagrante crea uno scudo di sicurezza per AGV per carichi pesanti

La tecnologia antideflagrante crea uno scudo di sicurezza per AGV per carichi pesanti >

La serie di servomotori AKME con certificazione ATEX consente lo sviluppo di AGV per carichi pesanti destinati ad ambienti pericolosi nei settori chimico, della verniciatura, della lucidatura e in altri contesti produttivi specializzati.
DB Schenker automatizza il terminal di Borås con gli AGV Jungheinrich e la tecnologia Kollmorgen

DB Schenker automatizza il terminal di Borås con gli AGV Jungheinrich e la tecnologia Kollmorgen >

DB Schenker a Borås ha compiuto un ulteriore passo avanti verso una maggiore efficienza nella movimentazione delle merci con tempi di consegna ristretti, automatizzando il sistema di trasporto interno e migliorando al contempo produttività, sicurezza…
Bring potenzia il flusso logistico 3PL: 173 pallet/ora grazie a Kollmorgen e Rocla

Bring potenzia il flusso logistico 3PL: 173 pallet/ora grazie a Kollmorgen e Rocla >

Bring Logistics, uno dei principali fornitori di servizi di logistica conto terzi (3PL) nei Paesi nordici, ha automatizzato il proprio centro logistico Skedsmo, a Bergen, vicino a Oslo, grazie alla collaborazione con Rocla, partner di Kollmorgen. Lo…

Impilare pallet da 3 tonnellate di sacchi morbidi: nessun problema per gli AGV di Heli equipaggiati con Kollmorgen >

Non esistono due progetti uguali ed è importante poter fornire una soluzione modulare che possa essere adattata ai requisiti dei clienti. Scopri come Heli ha creato AGV specializzati ad alta portata, dotati di tecnologia Kollmorgen per soddisfare le…

AGV e AMR abilitati al 5G: una svolta per l'intralogistica >

Nelle fabbriche e nei magazzini, sono presenti macchine intelligenti note come veicoli a guida automatica (AGV) e robot mobili autonomi (AMR). Stanno cambiando il modo in cui gestiamo i materiali svolgendo le attività in autonomia, rendendo la…
Mantieni il tuo field robot operativo più a lungo e più intensamente

Mantieni il tuo field robot operativo più a lungo e più intensamente  >

Dalla manutenzione e riparazione delle infrastrutture sottomarine all'ispezione dei bacini di raccolta delle acque reflue. Dai siti pericolosi per il petrolio e il gas ai cantieri sporchi e pericolosi. Dalla raccolta di campioni per la ricerca al…
L'ottimizzazione del servomotore può rendere i robot agricoli più precisi e produttivi

L'ottimizzazione del servomotore può rendere i robot agricoli più precisi e produttivi  >

Scopri come i motori frameless di Kollmorgen pronti per i robot, consentono di realizzare robot agricoli più veloci e dinamici che aumentano la produttività e la redditività delle aziende agricole.