Skip to main content
Anwenderberichte | 2 Minuten Lesezeit

Roboterarm-Anwendung mit gehäuselosem BLDC-Motor

In der industriellen Automatisierung werden Roboter in der Regel für eine bestimmte Aufgabe oder Anwendung entwickelt. Das macht die Anpassung von Systemen bei Änderungen von Anforderungen schwierig. RobCo, ein Start-up-Unternehmen mit Sitz in München, hat es sich zum Ziel gesetzt, dies mit dem weltweit ersten modularen Industrieroboter-Bausatz zu ändern, der Konfigurationen mit 1 bis 8 Achsen unterstützt.

Die innovativen und ganzheitlichen Roboterlösungen von RobCo ermöglichen es Kunden, Roboter je nach Bedarf aufzubauen, umzubauen und zu erweitern. Für kleine und mittlere Unternehmen, bei denen sich die Produktion wöchentlich ändert, ist diese Flexibilität ein echter Meilenstein. Durch die Kombination austauschbarer Arme und Gelenke verwandelt RobCo eine einzige Komponentengruppe in eine unendliche Vielzahl von Roboterlösungen.

Mit zunehmender Verbreitung seiner modularen Roboterplattform benötigte RobCo jedoch eine zuverlässige Antriebslösung und einen Partner, der sich durch Zuverlässigkeit auszeichnet und mit dem Unternehmen mitwachsen kann.

„Gelenke mit TBM2G-Antrieb zeichnen sich durch geringe Drehmomentwelligkeit aus, was für gleichmäßige, präzise Bewegungen in vielen Anwendungsbereichen, wie beispielsweise beim Flachschleifen, wichtig ist. Wir haben die Unterstützung durch Kollmorgen im Rahmen der gemeinsamen Projektentwicklung über alle Projektphasen hinweg sehr geschätzt. Sie hat maßgeblich zum Erfolg bei
getragen.“ – Paul Marold, Mitbegründer und Leiter des Bereichs Customer Value Engineering

Aufgabe

Da der modulare Ansatz von RobCo ein einziges Gelenk bietet, das mehrere Herausforderungen im Bereich der Robotertechnik bewältigt, können Kunden ihre Lösungen optimal an ihre spezifischen Anforderungen hinsichtlich Reichweite, Traglast und Arbeitsbereich anpassen. Diese Flexibilität stellt jedoch höhere Anforderungen an die Motionskomponenten, die das Herzstück jedes Gelenks bilden.

Eine Gelenkkonstruktion muss über einen breiten Bereich von Drehmoment-, Drehzahl- und Belastungsbedingungen hinweg eine gleichbleibende Leistung erbringen und gleichzeitig kompakt genug für eingebettete Robotersysteme sein. Die Motion muss flüssig und vorhersehbar bleiben, insbesondere bei langsamen, kontrollierten Bewegungen. Motoren müssen sich nahtlos in standardisierte mechanische Schnittstellen integrieren lassen, um die Modularität zu erhalten und kundenspezifische Designs für jede neue Konfiguration zu vermeiden. Jeder Kompromiss hinsichtlich Größe, Leistung oder Integration schmälert die Vorteile und den Nutzen einer modularen Roboterplattform.

Lösung

Um diesen Anforderungen gerecht zu werden, ging RobCo eine Partnerschaft mit Kollmorgen ein, um die Konstruktion seiner Robotergelenke mithilfe der rahmenlosen TBM™2G-BLDC-Servomotoren (bürstenlose Gleichstrommotoren) zu standardisieren. Der TBM2G ist in sieben gängigen Rahmengrößen und verschiedenen Baugrößen erhältlich und ermöglichte es den Robotern von RobCo, bei ultrakompakter Bauweise ein hohes Drehmoment und hohe Drehzahlen zu erzielen.

Die gehäuselose Bauweise des Motors ermöglichte kompakte Gelenke mit kurzen axialen Abmessungen und hoher Drehmomentdichte. Dank der standardisierten Motorabmessungen war eine direkte Integration mit handelsüblichen Zahnriemenantrieben möglich, was kompakte Drehgelenke für industrielle Roboteranwendungen ermöglichte. Schließlich ermöglichte der große Innendurchmesser der TBM2G die Umsetzung des von RobCo entwickelten integrierten Hohlkanal-Designs, durch das Kabel und Schläuche ordentlich durch das Gelenk geführt werden können.

Über die Hardware hinaus unterstützte Kollmorgen RobCo durch einen gemeinsamen Entwicklungsprozess, dessen Schwerpunkt auf langfristiger Stabilität und Fertigungsfreundlichkeit lag. Die Motorleistung wurde durch analytische Simulationen und detaillierte Betriebsdaten validiert, während das Anwendungs-Support-Team das Produktionsteam von RobCo beim Übergang zur neuen Motorentechnologie unterstützte.

Kollmorgen TBM2G Frameless Motor w/ Reflection

Ergebnisse

Mit der Einführung der TBM2G-Motoren erweiterte RobCo die Möglichkeiten, die Kunden mit einem einzigen modularen Robotersystem nutzen können. Auf Basis derselben Kernarchitektur für die Gelenke können Kunden nun Roboter mit einer Wirklänge von bis zu 2.100 mm und einer Traglast von bis zu 13 kg oder einer Wirklänge von bis zu 1.200 mm und einer Traglast von bis zu 40 kg konfigurieren. Bestehende Roboter können durch den Austausch von Armen oder Gelenken auch für neue Anwendungen umgerüstet werden, wodurch sich die Lebensdauer des Systems verlängert und die Flexibilität maximiert wird, ohne dass der gesamte Roboter neu konstruiert werden muss.

Die ultrakompakten Gelenke bieten zudem eine hohe Drehmomentdichte und geringe Drehmomentwelligkeit für präzise, gleichmäßige Bewegungen. Dies ist besonders wichtig bei kontrollierten, langsamen Bearbeitungsvorgängen wie dem Flachschleifen, bei denen sich die Motionsqualität direkt auf das Endergebnis auswirkt.

Seit Beginn der Partnerschaft hat RobCo seine Produktion kontinuierlich ausgebaut, um der wachsenden Marktnachfrage gerecht zu werden, und seine internationale Präsenz erweitert. Das Unternehmen hat dabei stets eine zuverlässige Leistung gewährleistet und die modulare Flexibilität bewahrt, die das Herzstück seiner Plattform bildet.

Download PDF

Einbindung gehäuseloser Motoren in ein umweltverträgliches Design

Tägliche Nassreinigung, hoher Wasserdruck bei Tiefseeanwendungen, intensive Strahlungsbelastung, Hochvakuum, gefährliche Atmosphären: Wenn ein Servomotor mit Gehäuse nicht den erforderlichen Schutz in kompakter Form bietet, sollten Sie überlegen, ob ein gehäuseloser Motor die bessere Lösung wäre. In diesem Whitepaper erfahren Sie mehr.

Erfahren Sie Mehr

Ultimative Bewegungspräzision mit gehäuselosen Servomotoren

Gehäuselose Motoren sind nicht nur für Robotergelenke konzipiert. Kompaktantriebe, kardanische Aufhängungen für Sensorsysteme, tauchfähige Antriebssysteme und andere Anwendungsbereiche profitieren ebenfalls von präzisen Direktantrieben und kompakter Bauweise. Erfahren Sie, wie sich ein gehäuseloser Motor direkt in Ihren Mechanismus integrieren lässt.

Erfahren Sie Mehr

Das Außergewöhnliche entwickeln

Wir bei Kollmorgen glauben an die Kraft von Antriebstechnik und Automatisierung bei der Erschaffung einer besseren Welt.

Erfahren Sie Mehr

Related Resources

Ein Taucher in der Tiefesee veranschaulicht die extremen Unterwasserbedingungen, die für die Tiefsee-Motortechnik relevant sind

Zuverlässige Antriebssteuerung in 4.000 Metern Tiefe: IKM und Kollmorgen fördern die Entwicklung von Motoren für den Tiefseeeinsatz >

Erfahren Sie, wie IKM und Kollmorgen gemeinsam ein Unterwassersystem der nächsten Generation entwickelt haben, das unter extremen Bedingungen in Tiefen von 4.000 Metern zuverlässig funktioniert.
Antriebe für artikulierte Roboterbewegungen

Optimierung von Antrieben für artikulierte Roboterbewegungen >

Warum die Leistung eines Roboterarm-Antriebs von mehr als nur der Wahl des Motors abhängt und wie man die Leistung auf Systemebene optimieren kann.
Explosionsgeschützte Technologie trägt dazu bei, einen Sicherheitsschild für Schwerlast-FTF zu schaffen.

Explosionsgeschützte Technologie trägt dazu bei, einen Sicherheitsschild für Schwerlast-FTF zu schaffen >

Die AKME-Servomotorenreihe mit ATEX-Zertifizierung ermöglicht die Entwicklung von Hochleistungs-FTF für explosionsgefährdete Bereiche in der Chemieindustrie sowie in Lackier-, Polier- und Spezialanlagen.
Neue Designmöglichkeiten mit gehäuselosen Motoren erschließen

Neue Designmöglichkeiten mit gehäuselosen Motoren erschließen >

Gehäuselose Motoren definieren neu, was im modernen Maschinenbau möglich ist. Durch die Kombination verschiedener rahmenloser Komponenten in einem einzigen Gehäuse erhalten diese Aktuatoren erhebliche Vorteile wie reduzierte Abmessungen, geringeres…
Deutsch
Höhere Nutzlasten und maximale Präzision dank kompakter Roboterantriebe

Höhere Nutzlasten und maximale Präzision dank kompakter Roboterantriebe >

HEBI Robotics steigert das Drehmoment und die Genauigkeit kompakter Antriebe für industrielle Inspektions- und Wartungsanwendungen mit gehäuselosen TBM2G-Servomotoren von Kollmorgen.
Unbemanntes Landfahrzeug (UGV) zur Minenräumung

Gehäuselose Motoren für militärische Minenräum-UGVs: Leistung, Größe und Zuverlässigkeit >

Gehäuselose Motoren für unbemannte kettengetriebene Bodenfahrzeuge (UGVs) in der Minenräumung maximieren die Drehmomentdichte, reduzieren die Größe und gewährleisten eine zuverlässige Leistung in extremen Umgebungen.
Entwicklung von Feldrobotern für raue und unvorhersehbare Umgebungen

Entwicklung von Feldrobotern für raue und unvorhersehbare Umgebungen >

In unserem Webinar untersuchen wir, wie Ingenieure mithilfe innovativer Technologien aus dem breiten Portfolio an Bewegungssteuerungstechnologien von Kollmorgen und Regal Rexnord die hohen Anforderungen der Feldrobotik erfüllen können.
Grundsätze der Antriebssteuerung für die skalierbare humanoide Robotik

Grundsätze der Antriebssteuerung für die skalierbare humanoide Robotik >

Da die humanoide Robotik in zahlreichen Branchen – von der Logistik und Fertigung bis hin zum Gesundheitswesen und zur öffentlichen Sicherheit – immer wichtiger wird, steigt auch die Nachfrage nach präzisen, effizienten und skalierbaren…
Kollmorgen Antriebssystem ermöglicht Kabelroboter mit dreifachem Durchsatz

Kollmorgen Antriebssystem ermöglicht Kabelroboter mit dreifachem Durchsatz >

Erfahren Sie, warum man sich bei Rbot9 für AKM2G-Servomotoren und AKD-Servoantriebe entschieden hat, um bei diesem schweren, an Kabeln aufgehängten Roboter die Nutzlastkapazität, Geschwindigkeit und Sicherheit bei der Handhabung vertikaler Lasten zu…