Pular para o conteúdo principal
Histórias de Sucesso | Leitura de 2 minutos

Aplicação do braço robótico com motor sem carcaça BLDC

Na automação industrial, geralmente os robôs são projetados para uma tarefa ou aplicação específica. Isso torna difícil adaptar os sistemas quando mudam os requisitos. A RobCo, uma startup com sede em Munique, decidiu mudar isso com o primeiro kit de robô industrial modular do mundo, que suporta configurações de 1 a 8 eixos.

As soluções robóticas inovadoras e completas da RobCo permitem que os clientes montem, remontem e ampliem os robôs conforme suas necessidades evoluem. Para pequenas e médias empresas onde a produção muda semanalmente, essa adaptabilidade é um verdadeiro diferencial. Ao combinar braços e juntas intercambiáveis, a RobCo transforma uma única família de componentes em um número infinito de soluções robóticas.

No entanto, à medida que a adoção de sua plataforma robótica modular aumentava, a RobCo precisava de uma solução de movimento confiável e de um parceiro que oferecesse desempenho consistente e a possibilidade de escalar junto com seus negócios.

“As juntas com tecnologia TBM2G proporcionam baixa ondulação de torque, o que é importante para movimentos suaves e lentos em muitas aplicações, como a retificação de superfícies. Agradecemos imensamente o apoio da Kollmorgen na área de coengenharia em todas as fases do projeto, o que contribuiu para torná-lo um sucesso.”
—Paul Marold, Cofundador e Diretor de Engenharia de Valor para o Cliente

Desafio

Ao oferecer uma única junta que resolve múltiplos desafios da robótica, a abordagem modular da RobCo permite que os clientes otimizem suas necessidades específicas de alcance, carga útil e espaço de trabalho. Essa flexibilidade, no entanto, impõe maiores exigências aos componentes de movimento localizados no centro de cada junta.

Um projeto de junta única deve apresentar desempenho consistente em uma ampla gama de condições de torque, velocidade e carga, mantendo-se compacto o suficiente para projetos robóticos integrados. É essencial que o movimento permaneça suave e previsível, especialmente em direcionamentos lentos e controlados. Os motores devem se integrar perfeitamente a interfaces mecânicas padrão, preservando a modularidade e evitando a necessidade de projetos personalizados para cada nova configuração. Qualquer concessão em termos de tamanho, desempenho ou integração reduz as vantagens e os benefícios de uma plataforma robótica modular.

Solução

Para atender a esses requisitos, a RobCo firmou parceria com a Kollmorgen para padronizar o design das juntas de seus robôs, usando os servomotores BLDC (motores CC sem escova) da TBM™2G, sem carcaça. Disponível em sete tamanhos de estrutura amplamente utilizados e vários comprimentos de pilha, o TBM2G ajudou os robôs da RobCo a fornecer alto torque e velocidade em um design ultracompacto.

A arquitetura sem carcaça do motor permitiu juntas compactas com comprimentos axiais curtos e alta densidade de torque. As dimensões padronizadas do motor permitiram a integração direta com engrenagens de onda de tensão disponíveis no mercado, possibilitando juntas rotativas compactas para aplicações de robôs industriais. Por fim, o grande diâmetro interno do TBM2G permitiu que a RobCo implementasse o design de canal oco integrado, que possibilita a passagem limpa de cabos e mangueiras pela junta.

Além do hardware, a Kollmorgen apoiou a RobCo por meio de um processo de engenharia colaborativa, focado na estabilidade a longo prazo e na capacidade de fabricação. O desempenho do motor foi validado por meio de simulações analíticas e dados operacionais detalhados, enquanto o suporte de aplicação auxiliou a equipe de produção da RobCo na transição para a nova tecnologia de motores.

Kollmorgen TBM2G Frameless Motor w/ Reflection

Resultados

Com os motores TBM2G instalados, a RobCo ampliou as possibilidades dos clientes com um único sistema robótico modular. Utilizando a mesma arquitetura de junta central, os clientes agora podem configurar robôs com um alcance de até 2.100 mm e uma carga útil de até 13 kg, ou com um alcance de até 1.200 mm e uma carga útil de até 40 kg. Os robôs já existentes também podem ser reconfigurados para novas aplicações por meio da substituição de braços ou juntas, prolongando a vida útil do sistema e maximizando a flexibilidade, sem a necessidade de redesenhar todo o robô.

As juntas ultracompactas também proporcionam alta densidade de torque e baixa ondulação de torque para um movimento preciso e suave. Isso é especialmente importante em tarefas controladas e de baixa velocidade, como a retificação de superfícies, nas quais a qualidade do movimento afeta diretamente o resultado final.

Desde o início da parceria, a RobCo tem aumentado gradualmente a produção para atender à crescente demanda do mercado e expandido sua presença internacional, mantendo sempre um desempenho confiável e preservando a flexibilidade modular que é a essência de sua plataforma.

Baixar como PDF

Como incorporar motores sem carcaça a um projeto ambientalmente resiliente

Lavagens diárias, submersão em alto mar, alta radiação, alto vácuo, atmosferas perigosas: quando um servomotor com carcaça não pode fornecer a proteção necessária com um formato compacto, considere incorporar um servomotor sem carcaça. Leia este informe técnico para aprender como.

Learn More

Como alcançar a máxima precisão de movimento usando servomotores sem carcaça

Os motores sem carcaça não são somente para juntas robóticas. Atuadores compactos, gimbals de sistemas de sensores, sistemas de propulsão submersíveis e outras aplicações se beneficiam da precisão de acionamento direto e do design compacto. Saiba como incorporar diretamente um motor sem carcaça em seu mecanismo.

Learn More

Engenharia excepcional

A Kollmorgen acredita no poder do Motion Control e da automação para construir um mundo melhor.

Descubra Mais

Recursos Relacionados

Mergulhador flutuando nas águas profundas do oceano, ilustrando as condições subaquáticas extremas relevantes da tecnologia de motores para águas profundas

Movimento confiável a 4.000 metros: IKM e Kollmorgen avançam no projeto de motores para águas profundas >

Descubra como a IKM e a Kollmorgen desenvolveram juntas um sistema submarino de última geração que opera com confiabilidade a profundidades de 4.000 metros em condições extremas.
Atuadores de braço robótico para movimento articulado

Otimização de atuadores de braço robótico para movimento articulado >

Por que o desempenho dos atuadores de braços robóticos depende de mais do que apenas da seleção do motor e como otimizar esse desempenho no nível do sistema?
A tecnologia à prova de explosão ajuda a criar um escudo de segurança para AGVs de serviço pesado.

A tecnologia à prova de explosão ajuda a criar um escudo de segurança para AGVs de serviço pesado >

A série de servomotores AKME com certificação ATEX possibilita o desenvolvimento de AGVs de serviço pesado em locais perigosos, como instalações químicas, de pintura, de polimento e em outras instalações especializadas.
Obter precisão e cargas úteis mais altas com atuadores robóticos compactos

Obter precisão e cargas úteis mais altas com atuadores robóticos compactos >

A HEBI Robotics aumenta o torque e a precisão do atuador compacto em aplicações de manutenção e inspeção industrial com os servomotores sem carcaça TBM2G da Kollmorgen.
UGV para varredura de minas

Motores sem carcaça para UGVs militares para varredura de minas: potência, tamanho e confiabilidade >

Os motores sem carcaça para veículos terrestres não tripulados (UGVs) de esteira em varredura de minas maximizam a densidade de torque, reduzem o tamanho e garantem um desempenho confiável em ambientes extremos.
Projeto de robôs de campo para ambientes adversos e imprevisíveis

Projeto de robôs de campo para ambientes adversos e imprevisíveis >

Esta sessão explora como tecnologias inovadoras da Kollmorgen e do amplo portfólio de soluções de controle de movimento da Regal Rexnord ajudam os engenheiros a atender às rigorosas exigências da robótica de campo.
Princípios de controle de movimento para robótica humanoide escalonável

Princípios de controle de movimento para robótica humanoide escalonável >

À medida que a robótica humanoide ganha força em todos os setores, de logística e manufatura a saúde e segurança pública, a demanda por soluções de controle de movimento precisas, eficientes e escalonáveis também aumenta. Engenheiros enfrentam…
Como o sistema de movimento da Kollmorgen aciona um robô a cabo para triplicar a produtividade

Como o sistema de movimento da Kollmorgen aciona um robô a cabo para triplicar a produtividade >

Saiba por que a Rbot9 especificou servomotores AKM2G e servodrives AKD para maximizar a capacidade de carga, a velocidade e a segurança de carga vertical de seu imenso robô suspenso por cabos.
Como selecionar o motor correto para aplicações robóticas para reduzir os custos e o tempo de lançamento no mercado

Como selecionar o motor correto para aplicações robóticas para reduzir os custos e o tempo de lançamento no mercado >

É essencial entender a física e as técnicas de otimização dos motores elétricos — incluindo designs com ranhuras, sem ranhuras e sem carcaça — para aumentar o valor e o desempenho. Neste webinar, vamos discutir os efeitos da contagem de polos,…