Ana içeriğe atla
Başarı Hikayeleri | 2 dakikalık okuma

Gövdesiz BLDC motor ile robotik kol uygulaması

Endüstriyel otomasyonda robotlar genellikle belirli bir görev veya uygulama için tasarlanır. Bu durum, gereksinimler değiştiğinde sistemleri uyarlamayı zorlaştırır. Münih merkezli bir startup şirketi olan RobCo, 1 ila 8 eksenli konfigürasyonları destekleyen dünyanın ilk modüler endüstriyel robot setiyle bu durumu değiştirmeyi hedefledi.

RobCo'nun yenilikçi ve uçtan uca robotik çözümleri, müşterilerin ihtiyaçlar değiştikçe robotları monte etmelerine, yeniden monte etmelerine ve uzatmalarına olanak tanımaktadır. Üretimin haftalık olarak değiştiği küçük ve orta ölçekli işletmeler için bu uyarlanabilirlik özelliği gerçek bir dönüm noktasıdır. RobCo, değiştirilebilir kolları ve eklemleri birleştirerek tek bir bileşen ailesini sonsuz sayıda robotik çözüme dönüştürüyor.

Ancak modüler robot platformuna geçiş arttıkça RobCo'nun güvenilir bir hareket çözümüne ve işletme ile paralel olarak ölçeklenebilen bir iş ortağına ihtiyacı oldu.

"TBM2G ile çalışan eklemler, yüzey taşlama gibi birçok uygulamada pürüzsüz ve yavaş hareket için önemli olan düşük tork dalgalanması sağlar. Projenin tüm aşamalarında Kollmorgen'ın ortak mühendislik desteği ve projenin başarıya ulaşmasındaki katkıları için teşekkür ediyoruz."
—Paul Marold, Kurucu Ortak ve Müşteri Değeri Mühendisliği Başkanı

Zorluk

RobCo'nun modüler yaklaşımı, birden fazla robot sorununa çözüm sunan tek bir bağlantı noktası sağlayarak müşterilerinin erişim, yük taşıma kapasitesi ve çalışma alanı gereksinimlerine göre optimizasyon yapmalarına olanak tanır. Ancak bu esneklik, her bir eklemin merkezindeki hareket bileşenlerine daha yüksek talepler getirir.

Tek eklem tasarımı, gömülü robotik tasarımlar için yeterince kompakt kalırken geniş bir tork, hız ve yük koşulları aralığında tutarlı performans göstermelidir. Özellikle yavaş ve kontrollü hareketler sırasında hareketin sorunsuz ve öngörülebilir olması çok önemlidir. Motorların, modüler özelliğini korumak ve her yeni yapılandırmada özel tasarımlara duyulan ihtiyacı ortadan kaldırmak için standart mekanik arayüzlere sorunsuz bir şekilde entegre olması gerekir. Boyut, performans veya entegrasyon konusunda yapılacak herhangi bir taviz, modüler robot platformunun avantajlarını ve faydalarını azaltır.

Çözüm

RobCo, bu gereksinimleri karşılamak için TBM™2G gövdesiz BLDC (gövdesiz DC) servo motorlarını kullanarak robot eklem tasarımlarını standartlaştırmak amacıyla Kollmorgen ile iş birliği yaptı. Sık kullanılan yedi çerçeve boyutu ve çeşitli istif uzunlukları sunan TBM2G, RobCo'nun robotlarının ultra kompakt bir tasarımda yüksek tork ve hız sunmasına yardımcı oldu.

Motorun gövdesiz mimarisi, kısa eksenel uzunluklara ve yüksek tork yoğunluğuna sahip kompakt eklemlere olanak sağladı. Standart hale getirilen motor boyutları, endüstriyel robot uygulamaları için kompakt döner eklemleri destekleyerek piyasadaki sıfır boşluklu dişlileriyle doğrudan entegrasyonu mümkün kıldı. Son olarak, TBM2G'nin geniş iç çapı, RobCo'nun kabloların ve hortumların eklemden sorunsuz bir şekilde geçmesini sağlayan entegre boşluklu tasarımını destekledi.

Kollmorgen, donanımın ötesinde, uzun vadeli istikrar ve üretilebilirlik odaklı iş birliğine dayalı bir mühendislik süreciyle RobCo'ya destek verdi. Motor performansı, analitik simülasyonlar ve detaylı operasyonel verilerle doğrulanırken uygulama desteği RobCo'nun üretim ekibine yeni motor teknolojisine geçişte yardımcı olmuştur.

Kollmorgen TBM2G Frameless Motor w/ Reflection

Sonuçlar

TBM2G motorlarının devreye girmesiyle RobCo, müşterilerin tek bir modüler robot sistemiyle sahip olabileceği olanakları genişletti. Müşteriler artık aynı temel eklem mimarisini kullanarak 2.100 mm'ye kadar erişim mesafesi ve 13 kg'a kadar yük taşıma kapasitesine sahip veya 1.200 mm'ye kadar erişim mesafesi ve 40 kg'a kadar yük taşıma kapasitesine sahip robotlar yapılandırabilecek. Mevcut robotlar, kollar veya eklemler değiştirilerek yeni uygulamalar için yeniden yapılandırılabilir; bu sayede sistemin ömrü uzatılır ve tüm robotu yeniden tasarlamaya gerek kalmadan esneklik en üst düzeye çıkarılır.

Son derece kompakt eklemler, hassas ve sorunsuz hareket için yüksek tork yoğunluğu ve düşük tork dalgalanması da sunar. Bu durum, özellikle yüzey taşlama gibi kontrollü ve düşük hızlı işlerde önemlidir çünkü hareket kalitesi nihai sonucu doğrudan etkiler.

RobCo iş ortaklığının başlangıcından bu yana, artan pazar talebini karşılamak için üretimini istikrarlı bir şekilde artırdı ve uluslararası varlığını genişletti; tüm bunları yaparken de güvenilir performansı koruyarak platformunun temelindeki modüler esnekliği muhafaza etti.

PDF olarak indir

Gövdesiz Motorların Çevresel Olarak Dayanıklı Bir Tasarıma Dahil Edilmesi

Günlük yıkamalar, derin deniz daldırma, yüksek radyasyon, yüksek vakum, tehlikeli atmosferler: Bir muhafazalı servo motor, kompakt bir form faktöründe ihtiyacınız olan korumayı sağlayamadığında, gövdesiz bir servo motoru entegre etmeyi değerlendirin. Bunu nasıl yapacağınızı öğrenmek için bu raporu okuyun.

Daha fazlası için

Gövdesiz Servo Motorları Kullanarak Üstün Hareket Hassasiyetine Ulaşın

Gövdesiz motorlar yalnızca robotik eklemlerle sınırlı değildir. Kompakt aktüatörler, sensör sistemi gimbalları, su altı itiş sistemleri ve diğer uygulamalar, doğrudan tahrik hassasiyeti ve kompakt tasarımdan fayda sağlar. Gövdesiz bir motoru mekanizmanıza doğrudan entegre etme yöntemlerini keşfedin.

Daha fazlası için

Olağanüstü olanı tasarlayın

Kollmorgen daha iyi bir dünya inşa etmek için hareketin ve otomasyonun gücüne inanır.

Daha fazlası için

İlgili kaynaklar

Derin deniz motoru teknolojisinin karşı karşıya olduğu zorlu su altı koşullarını temsil eden, derin okyanus sularında yüzen bir tüplü dalgıç.

4.000 Metrede Güvenilir Hareket: IKM ve Kollmorgen Derin Deniz Motoru Tasarımını Geliştiriyor >

IKM ve Kollmorgen'ın aşırı zorlu koşullar altında 4.000 metre derinlikte güvenilir bir şekilde çalışan yeni nesil bir su altı sistemini nasıl birlikte geliştirdiğini keşfedin.
Eklemli Hareket İçin Robotik Kol Aktüatörleri

Eklemli Hareket İçin Robotik Kol Aktüatörlerinin Optimizasyonu >

Robotik kol aktüatör performansı neden sadece motor seçimine bağlı değildir ve sistem düzeyinde performans nasıl optimize edilir?
Patlamaya dayanıklı teknoloji, ağır hizmet tipi AGV'ler için güvenlik kalkanı oluşturmaya yardımcı olur

Patlamaya dayanıklı teknoloji, ağır hizmet tipi AGV'ler için güvenlik kalkanı oluşturmaya yardımcı olur >

The AKME servo motor series with ATEX certification enables heavy-duty AGV development for hazardous locations in chemical, painting, polishing and specialized facilities.
Kompakt Robotik Aktüatörlerle Hassasiyet ve Daha Fazla Yük Kapasitesi Elde Etme

Kompakt Robotik Aktüatörlerle Hassasiyet ve Daha Fazla Yük Kapasitesi Elde Etme >

HEBI Robotics, Kollmorgen TBM2G gövdesiz servo motorlarıyla endüstriyel kontrol ve bakım uygulamaları için kompakt aktüatörlerin tork ve doğruluğunu artırıyor.
Mayın Temizleme Amaçlı İnsansız Kara Aracı (İKA)

Askeri Mayın Temizleme Amaçlı İnsansız Kara Araçları (İKA'lar) İçin Gövdesiz Motorlar: Güç, Boyut ve Güvenilirlik >

Mayın temizleme operasyonlarında kullanılan paletli insansız kara araçları (İKA'lar) için gövdesiz motorlar, tork yoğunluğunu en üst düzeye çıkarır, boyutu küçültür ve zorlu ortamlarda güvenilir performans sağlar.
Zorlu ve Öngörülemeyen Ortamlar İçin Saha Robotları Tasarımı

Zorlu ve Öngörülemeyen Ortamlar İçin Saha Robotları Tasarımı >

Bu oturumda, Kollmorgen ve Regal Rexnord'un geniş hareket portföyündeki yenilikçi teknolojilerin mühendislerin saha robotlarının zorlu taleplerini karşılamalarına nasıl yardımcı olabileceği incelenmektedir.
Ölçeklenebilir İnsansı Robotlar için Hareket Kontrol İlkeleri

Ölçeklenebilir İnsansı Robotlar için Hareket Kontrol İlkeleri >

İnsansı robotlar lojistik ve imalattan sağlık ve kamu güvenliğine kadar birçok sektörde ivme kazandıkça hassas, verimli ve ölçeklenebilir hareket kontrol çözümlerine olan talep de artıyor. Mühendisler, insan benzeri hareketi taklit eden sistemler…
Kollmorgen Hareket Sistemi, Kablolu Robota Güç Sağlayarak Verimi Nasıl Üç Katına Çıkarıyor?

Kollmorgen Hareket Sistemi, Kablolu Robota Güç Sağlayarak Verimi Nasıl Üç Katına Çıkarıyor? >

Rbot9'un devasa, askılı kablolu robotunun yük kapasitesini, hızını ve dikey yük güvenliğini en üst düzeye çıkarmak için neden AKM2G servo motorları ve AKD servo sürücüleri belirlediğini öğrenin.
Robotik Uygulamalarda Maliyeti ve Pazara Sunma Süresini Azaltmak İçin Doğru Motor Nasıl Seçilir?

Robotik Uygulamalarda Maliyeti ve Pazara Sunma Süresini Azaltmak İçin Doğru Motor Nasıl Seçilir? >

Elektrik motorlarının arkasındaki fiziği ve optimizasyon tekniklerini (oluklu, oluksuz ve gövdesiz tasarımlar dâhil) anlamak, değeri ve performansı artırmak açısından önemlidir. Bu web seminerinde kutup sayısının, sarım modifikasyonlarının ve…