Salta al contenuto principale
Casi di successo | 2 minuti di lettura

Applicazione per braccio robotico con motore BLDC frameless

Nell'automazione industriale, i robot vengono generalmente progettati per svolgere un'attività o un'applicazione specifica. Questo rende complesso adattare i sistemi quando le esigenze operative cambiano. RobCo, startup con sede a Monaco di Baviera, ha raccolto questa sfida sviluppando il primo kit robotico industriale modulare al mondo, capace di supportare configurazioni da 1 a 8 assi.

Le innovative soluzioni robotiche complete di RobCo consentono ai clienti di assemblare, riconfigurare ed espandere i propri robot in funzione dell'evoluzione delle esigenze produttive. Per le piccole e medie imprese, dove i processi produttivi possono cambiare rapidamente anche di settimana in settimana, questa flessibilità rappresenta un importante vantaggio competitivo. Grazie alla combinazione di bracci e giunti intercambiabili, RobCo è in grado di creare, a partire da un'unica famiglia di componenti, un numero pressoché illimitato di soluzioni robotiche.

Tuttavia, con la crescente diffusione della propria piattaforma robotica modulare, RobCo aveva bisogno di una soluzione di motion control affidabile e di un partner capace di accompagnarne la crescita nel tempo, garantendo al contempo prestazioni elevate e costanti.

“I giunti equipaggiati con motori TBM2G garantiscono una ridotta ondulazione di coppia, un aspetto fondamentale per ottenere movimenti fluidi e precisi a basse velocità in numerose applicazioni, come la rettifica superficiale. Abbiamo particolarmente apprezzato il supporto di co-progettazione fornito da Kollmorgen durante tutte le fasi del progetto, un contributo determinante per il successo dell'iniziativa”.
- Paul Marold, Co-fondatore e Responsabile Customer Value Engineering

Sfida

Offrendo un unico giunto in grado di rispondere a molteplici esigenze applicative, l'approccio modulare di RobCo consente ai clienti di ottimizzare configurazioni, portata, carico utile e area di lavoro in base ai propri requisiti specifici. Questa flessibilità, tuttavia, impone requisiti particolarmente elevati ai componenti di motion control che costituiscono il cuore di ogni giunto.

Un unico design di giunto deve garantire prestazioni costanti in un'ampia gamma di condizioni di coppia, velocità e carico, mantenendo al contempo un ingombro sufficientemente ridotto da consentirne l'integrazione in sistemi robotici compatti. È inoltre fondamentale assicurare movimenti fluidi e prevedibili, soprattutto durante operazioni a basse velocità che richiedono un elevato livello di controllo. I motori devono integrarsi perfettamente con le interfacce meccaniche standard, preservando la modularità della piattaforma ed evitando la necessità di progettazioni personalizzate per ogni nuova configurazione. Qualsiasi compromesso in termini di ingombro, prestazioni o facilità di integrazione rischia infatti di ridurre i vantaggi che contraddistinguono una piattaforma robotica modulare.

Soluzione

Per soddisfare questi requisiti, RobCo ha collaborato con Kollmorgen per standardizzare i propri giunti robotici adottando i motori servo BLDC (Brushless DC) frameless TBM™2G. Disponibili in sette dimensioni standard e in diverse lunghezze di statore, i motori TBM2G consentono ai robot RobCo di offrire elevati livelli di coppia e velocità in un design estremamente compatto.

L'architettura frameless del motore ha permesso di realizzare giunti compatti, caratterizzati da una ridotta lunghezza assiale e da un'elevata densità di coppia. Le dimensioni standardizzate del motore hanno inoltre consentito l'integrazione diretta con riduttori a onda di deformazione disponibili in commercio, favorendo la realizzazione di giunti rotativi compatti per applicazioni robotiche industriali. Infine, l'ampio diametro interno del TBM2G ha consentito a RobCo di integrare un canale passante per cavi e tubazioni all'interno del giunto, garantendone un instradamento ordinato.

Oltre all'hardware, Kollmorgen ha affiancato RobCo attraverso un processo di co-progettazione orientato alla stabilità a lungo termine e all'industrializzazione del prodotto. Le prestazioni del motore sono state validate mediante simulazioni analitiche e un'approfondita analisi dei dati operativi, mentre il supporto applicativo ha accompagnato il team produttivo di RobCo nel passaggio alla nuova tecnologia.

Kollmorgen TBM2G Frameless Motor w/ Reflection

Risultati

Grazie all'adozione dei motori TBM2G, RobCo ha ampliato significativamente le possibilità offerte ai propri clienti attraverso un unico sistema robotico modulare. Utilizzando la stessa architettura di giunto, i clienti possono oggi configurare robot con una portata fino a 2.100 mm e un carico utile fino a 13 kg oppure, in alternativa, con una portata fino a 1.200 mm e un carico utile fino a 40 kg. I robot esistenti possono inoltre essere riconfigurati per nuove applicazioni semplicemente sostituendo bracci o giunti, estendendo così la vita utile del sistema e massimizzandone la flessibilità senza dover riprogettare l'intero robot.

I giunti ultra-compatti offrono inoltre un'elevata densità e una ridotta ondulazione di coppia, garantendo movimenti fluidi e precisi. Questo aspetto risulta particolarmente importante nelle applicazioni che richiedono movimenti controllati a basse velocità, come la rettifica superficiale, dove la qualità del movimento influisce direttamente sul risultato finale.

Dall'inizio della collaborazione, RobCo ha incrementato costantemente la propria capacità produttiva per rispondere alla crescente domanda del mercato e ha ampliato la propria presenza internazionale, mantenendo al contempo prestazioni affidabili e preservando la flessibilità modulare che rappresenta l'elemento distintivo della sua piattaforma.

Scarica come PDF

Integra i motori frameless in un design resistente all'ambiente

Washdown quotidiani, immersione in acque profonde, radiazioni elevate, alto vuoto, atmosfere pericolose: quando un servomotore housed non è in grado di fornire la protezione necessaria in un fattore di forma compatto, considera la possibilità di incorporare un servomotore frameless. Per maggiori informazioni, leggi questo white paper.

Scopri di più

Raggiungi la massima precisione di motion utilizzando i servomotori frameless

I motori frameless non sono solo per i giunti robotici. Attuatori compatti, sistemi per imaging elettro-ottico/infrared, sistemi di propulsione sommersi e altre applicazioni traggono vantaggio dal design compatto e dalla precisione dell'azionamento diretto. Scopri come incorporare direttamente un motore frameless nel tuo meccanismo.

Scopri di più

Progetta l'eccezionale

Kollmorgen crede nel potere del motion e dell'automazione per creare un mondo migliore.

Scopri di più

Altre Risorse

Subacqueo che fluttua nelle acque profonde dell'oceano, illustrando le condizioni estreme sottomarine rilevanti per la tecnologia dei motori per acque profonde.

Motion affidabile a 4.000 metri: IKM e Kollmorgen avanzano nel design dei motori per le profondità marine >

Scopri come IKM e Kollmorgen hanno co-progettato un sistema sottomarino di nuova generazione che opera in modo affidabile a profondità di 4.000 metri in condizioni estreme.
Attuatori per bracci robotici a movimento articolato

Ottimizzare gli attuatori per bracci robotici a movimento articolato >

Le prestazioni degli attuatori per bracci robotici non dipendono solo dalla scelta del motore: scopri quali fattori incidono maggiormente e come ottimizzarli attraverso un approccio sistemico.
La tecnologia antideflagrante crea uno scudo di sicurezza per AGV per carichi pesanti

La tecnologia antideflagrante crea uno scudo di sicurezza per AGV per carichi pesanti >

La serie di servomotori AKME con certificazione ATEX consente lo sviluppo di AGV per carichi pesanti destinati ad ambienti pericolosi nei settori chimico, della verniciatura, della lucidatura e in altri contesti produttivi specializzati.
Precisione e maggiore capacità di carico con attuatori robotici compatti

Precisione e maggiore capacità di carico con attuatori robotici compatti >

HEBI Robotics incrementa coppia e precisione dei propri attuatori compatti per applicazioni industriali di ispezione e manutenzione grazie ai servomotori frameless TBM2G di Kollmorgen.
UGV per bonifica mine

Motori frameless per UGV militari per lo sminamento: potenza, compattezza e affidabilità >

I motori frameless per veicoli terrestri senza pilota (UGV) cingolati impiegati nella bonifica di mine garantiscono elevata densità di coppia, compattezza e prestazioni affidabili anche negli ambienti più estremi.
Progettazione di robot da campo per ambienti difficili e imprevedibili

Progettazione di robot da campo per ambienti difficili e imprevedibili >

Questa sessione esplora come le tecnologie innovative di Kollmorgen e l’ampio portafoglio di soluzioni per il controllo del motion di Regal Rexnord possano aiutare gli ingegneri a soddisfare le rigorose esigenze della robotica da campo.
Principi di motion control per la robotica umanoide scalabile

Principi di motion control per la robotica umanoide scalabile >

Con la diffusione sempre più ampia della robotica umanoide in settori come logistica, produzione, sanità e sicurezza pubblica, aumenta anche la domanda di soluzioni di motion control precise, efficienti e scalabili. Gli ingegneri devono affrontare…
Come il sistema di motion control Kollmorgen alimenta un robot a cavi triplicandone la produttività

Come il sistema di motion control Kollmorgen alimenta un robot a cavi triplicandone la produttività >

Scopri perché Rbot9 ha scelto i servomotori AKM2G e i servoazionamenti AKD per massimizzare la capacità di carico utile, la velocità e la sicurezza del carico verticale del suo imponente robot a cavi sospesi.
Come selezionare il motore ideale per le applicazioni robotiche, riducendo i costi e il time to market

Come selezionare il motore ideale per le applicazioni robotiche, riducendo i costi e il time to market >

Per ottimizzare applicazione e prestazioni è essenziale comprendere la fisica e le tecniche di progettazione dei motori elettrici, frameless, "slotted" e "slottless". In questo webinar parleremo degli effetti del numero di poli, delle modifiche agli…