Salta al contenuto principale
blog | L'ottimizzazione del servomotore può rendere i robot agricoli più precisi e produttivi |
|
2 minuti di lettura

L'ottimizzazione del servomotore può rendere i robot agricoli più precisi e produttivi

I margini di profitto dell'agricoltura industriale si stanno riducendo, poiché i prezzi, da quello della terra a quello di sementi e fertilizzanti, continua ad aumentare mentre il reddito diminuisce. Inoltre, la carenza di lavoratori agricoli fa aumentare i costi della manodopera e lascia molte aziende a corto di personale. Per preservare l'ambiente, le aziende agricole devono nutrire una popolazione in crescita riducendo al minimo l'uso di fertilizzanti, pesticidi e acqua.

La necessità di ridurre i costi operativi, aumentare la produttività e ridurre al minimo l'impatto ambientale sta determinando una domanda di robot da campo in grado di gestire le attività agricole tradizionalmente svolte da operatori umani e da macchine azionate dall'uomo: semina, diserbo, applicazione di fertilizzanti, falciatura, raccolta e altro ancora.

L'agricoltura di precisione di oggi dipende anche da sensori che monitorano la respirazione del suolo, l'attività fotosintetica, gli indici di superficie fogliare e altri fattori biologici. Le tecnologie di produzione basate sull'informazione hanno dimostrato di consentire notevoli risparmi sui costi. Queste tecnologie comprendono, ad esempio, la mappatura della resa, la mappatura del suolo, la guida automatica dei macchinari e le tecnologie a velocità variabile per sementi, fertilizzanti, prodotti fitosanitari e acqua.

Molte di queste applicazioni richiedono grande flessibilità e destrezza nei motion robotici. La frutta si ammacca con facilità e le verdure a foglia possono essere facilmente strappate. Il danneggiamento di erbe aromatiche di alto valore, funghi, pomodori e altre colture delicate può ridurre notevolmente la redditività. Anche tenendo conto dei costi di manodopera risparmiati, un robot non in grado di svolgere questi compiti con la stessa finezza e attenzione ai dettagli degli operatori umani, non garantirà i risparmi e l'efficienza che rendono conveniente l'investimento nella robotica.

Per i progettisti di robot agricoli, questi problemi rappresentano sia una sfida sia un'opportunità. La sfida consiste nel fornire l'intelligenza e il motion controllato con precisione che distinguono il tuo robot dai robot da campo esistenti nella stessa categoria e dai nuovi robot sviluppati dai concorrenti. L'opportunità, va da sé, è quella di produrre un robot economico con le prestazioni necessarie per vincere nel mercato agricolo.

Il motion è la chiave del successo.

Cosa conta per il motion in azienda?

I robot agricoli possono essere autonomi, collaborativi (in grado di lavorare in sicurezza in prossimità dell'uomo) o entrambi. Possono lavorare in grandi campi aperti, ad esempio per la raccolta delle mele o per il diserbo. Oppure possono lavorare in ambienti controllati di serra svolgendo compiti di grande precisione, come la ricerca e il trattamento delle malattie o il sollevamento delicato delle piante per eseguire l’ispezione delle radici nei sistemi idroponici.

In tutti i casi, la tendenza del settore è quella di avere sistemi di motion più leggeri per evitare il compattamento del suolo, più efficienti nel funzionamento 24/7, più compatti per una maggiore manovrabilità e più precisi per lavorare ad alta velocità senza danneggiare le colture. Queste qualità di motion diventano ancora più importanti quando il settore adotta sempre più spesso l'agricoltura in ambiente controllato, come le serre, per consentire la produzione tutto l'anno e migliorare la qualità, la consistenza e la resa dei prodotti, il tutto puntando a una maggiore sostenibilità ambientale.

I robot agricoli di varia concezione richiedono molteplici tipi di motion, dal posizionamento rapido e preciso dei bracci robotici, agli effettori finali che eseguono i lavori più delicati, ai sistemi che azionano le ruote e guidano il robot in posizione. Spesso sono necessari movimenti altamente specializzati, ad esempio disegni di coordinate non tradizionali come X–Y con Delta invertito, per raccogliere correttamente prodotti come fragole e funghi con l'angolazione ottimale. Tutti questi movimenti richiedono un coordinamento preciso attraverso sensori che hanno requisiti propri di motion.

Indipendentemente dal design, ogni robot agricolo ha successo solo grazie a un motion di alta precisione.

Produrre il motion ottimale

Kollmorgen offre un'ampia gamma di motori housed e frameless, ideali per l'impiego nei robot da campo che stanno trasformando la produttività e la redditività dell'agricoltura.

I servomotori delle serie AKM e AKM2G offrono una densità di coppia superiore in un fattore di forma compatto per l'uso in applicazioni di trazione. I servomotori a bassa tensione AKM2G sono particolarmente adatti per i sistemi di trazione a batteria, dove un consumo energetico efficiente può prolungare significativamente il tempo di lavoro del robot tra una carica e l'altra.

I servomotori delle serie KBM, TBM e RBE offrono tutti precisione ed efficienza dell'azionamento diretto in un fattore di forma compatto che solo una soluzione frameless può fornire. Sono disponibili in una selezione senza confronti di dimensioni, gamme di prestazioni e opzioni per soddisfare le esigenze delle applicazioni robotiche, dai sistemi di guida ai bracci robotici articolati e altro ancora.

I servomotori della serie TBM2G sono progettati per soddisfare i requisiti altamente specifici delle articolazioni dei bracci robotici. Sono ideali per applicazioni che vanno dai cobot industriali ai robot chirurgici e, naturalmente, ai robot agricoli da campo.

I motori TBM2G frameless e brushless offrono un'eccezionale densità di coppia in un fattore di forma compatto. Sfruttano la regola D2L per consentire un design dell'articolazione estremamente compatto nella dimensione assiale, in modo che più bracci possano lavorare insieme in modo ravvicinato ed efficiente, ad esempio durante la raccolta della frutta. Un ampio foro passante consente di alloggiare facilmente i cavi di alimentazione e di retroazione e gli altri componenti necessari per l'azionamento delle articolazioni lungo la lunghezza del braccio e degli effettori finali.

I motori TBM2G sono inoltre progettati per una semplice integrazione con gli ingranaggi armonici, consentendo ai progettisti di robotica di ottenere in modo semplice ed economico articolazioni più leggere e compatte, massimizzando al contempo la capacità di trasporto di carichi.

Tutti i motori frameless di Kollmorgen incorporano materiali e avvolgimenti avanzati per ottenere le prestazioni più costanti in termini di velocità e coppia, assicurando un motion più fluido e preciso. Consentono movimenti più rapidi, maggiore efficienza e funzionamento a temperature più basse, pur mantenendo le massime prestazioni con cicli di lavoro più elevati rispetto ai servomotori convenzionali.

Per ottenere un'efficienza ottimale, Kollmorgen offre la possibilità unica di modificare gli avvolgimenti del motore in modo economico per soddisfare le esigenze di velocità, coppia continua e coppia di picco di ogni applicazione. Inoltre, i motori frameless di Kollmorgen sono progettati per funzionare in modo affidabile in ambienti difficili, senza richiedere alcuna manutenzione.

La cultura collaborativa di Kollmorgen, l’ampia gamma di opzioni di prodotto, le capacità ingegneristiche e i team di progettazione locali possono aiutarti a ridurre i cicli di progettazione e a immettere più rapidamente sul mercato un robot agricolo maggiormente performante e produttivo. Grazie alle nostre strutture di produzione e supporto globali, all’impegno per una qualità costante e a decenni di comprovata esperienza nel campo della robotica, Kollmorgen si impegna ad aiutare a mantenere il vostro robot produttivo stagione dopo stagione.

Ulteriori informazioni

Scopri come risolviamo le sfide più difficili della progettazione dei motori robotici nella nostra sessione di formazione online, Migliorare l'efficienza dei robot attraverso la progettazione e la selezione dei motori. Leggi la nostra brochure sui motori frameless TBM2G per conoscere i vantaggi di un motore specificamente progettato per i robot. Contattaci per una discussione da ingegnere a ingegnere sui requisiti specifici del tuo progetto.

Consulta un esperto

Motori Frameless

Scoprite la gamma di motori frameless di Kollmorgen, progettati per una facile integrazione nelle vostre applicazioni, migliorando le prestazioni, l'efficienza e le soluzioni di motion affidabili.
Scopri di più

Serie frameless TBM2G

Questi motori frameless di nuova generazione erogano un'elevata densità di coppia in un pacchetto elettromagnetico estremamente compatto e leggero, con dimensioni standard per ingranaggi armonici e progettazione scalabile per permetterti di stare sempre al passo con le esigenze di produzione a livello globale.

Scopri di più

Progetta l'eccezionale

Kollmorgen crede nel potere del motion e dell'automazione per creare un mondo migliore.

Scopri di più

Altre Risorse

Subacqueo che fluttua nelle acque profonde dell'oceano, illustrando le condizioni estreme sottomarine rilevanti per la tecnologia dei motori per acque profonde.

Motion affidabile a 4.000 metri: IKM e Kollmorgen avanzano nel design dei motori per le profondità marine >

Scopri come IKM e Kollmorgen hanno co-progettato un sistema sottomarino di nuova generazione che opera in modo affidabile a profondità di 4.000 metri in condizioni estreme.
Attuatori per bracci robotici a movimento articolato

Ottimizzare gli attuatori per bracci robotici a movimento articolato >

Le prestazioni degli attuatori per bracci robotici non dipendono solo dalla scelta del motore: scopri quali fattori incidono maggiormente e come ottimizzarli attraverso un approccio sistemico.
Applicazione per braccio robotico

Integrazione di motori BLDC frameless per la robotica di nuova generazione >

Grazie ai motori di coppia frameless TBM2G integrati nei giunti robotici, RobCo ha ampliato la propria piattaforma robotica modulare, ottenendo elevate prestazioni in termini di coppia e velocità in un design estremamente compatto.
La tecnologia antideflagrante crea uno scudo di sicurezza per AGV per carichi pesanti

La tecnologia antideflagrante crea uno scudo di sicurezza per AGV per carichi pesanti >

La serie di servomotori AKME con certificazione ATEX consente lo sviluppo di AGV per carichi pesanti destinati ad ambienti pericolosi nei settori chimico, della verniciatura, della lucidatura e in altri contesti produttivi specializzati.
Precisione e maggiore capacità di carico con attuatori robotici compatti

Precisione e maggiore capacità di carico con attuatori robotici compatti >

HEBI Robotics incrementa coppia e precisione dei propri attuatori compatti per applicazioni industriali di ispezione e manutenzione grazie ai servomotori frameless TBM2G di Kollmorgen.
UGV per bonifica mine

Motori frameless per UGV militari per lo sminamento: potenza, compattezza e affidabilità >

I motori frameless per veicoli terrestri senza pilota (UGV) cingolati impiegati nella bonifica di mine garantiscono elevata densità di coppia, compattezza e prestazioni affidabili anche negli ambienti più estremi.
Progettazione di robot da campo per ambienti difficili e imprevedibili

Progettazione di robot da campo per ambienti difficili e imprevedibili >

Questa sessione esplora come le tecnologie innovative di Kollmorgen e l’ampio portafoglio di soluzioni per il controllo del motion di Regal Rexnord possano aiutare gli ingegneri a soddisfare le rigorose esigenze della robotica da campo.
Principi di motion control per la robotica umanoide scalabile

Principi di motion control per la robotica umanoide scalabile >

Con la diffusione sempre più ampia della robotica umanoide in settori come logistica, produzione, sanità e sicurezza pubblica, aumenta anche la domanda di soluzioni di motion control precise, efficienti e scalabili. Gli ingegneri devono affrontare…
Come il sistema di motion control Kollmorgen alimenta un robot a cavi triplicandone la produttività

Come il sistema di motion control Kollmorgen alimenta un robot a cavi triplicandone la produttività >

Scopri perché Rbot9 ha scelto i servomotori AKM2G e i servoazionamenti AKD per massimizzare la capacità di carico utile, la velocità e la sicurezza del carico verticale del suo imponente robot a cavi sospesi.