Salta al contenuto principale
blog | Perché considerare i motori frameless per soluzioni personalizzate |
|
2 minuti di lettura

I progettisti tradizionali generalmente si affidano a motori con alloggiamento esistenti per determinare gli assi di movimento. Talvolta un progettista modificherà le dimensioni fisiche di un motore standard, gli avvolgimenti, o entrambi, per adattarlo a una determinata applicazione. Un'alternativa alla personalizzazione di un servomotore è rappresentata dall'utilizzo di un motore frameless e dalla sua integrazione direttamente nella macchina.I

 

KBM Motors Group

motori frameless sono costituiti da un gruppo rotore e statore che, combinato con un elemento di retroazione, offre vantaggi notevoli una volta integrato direttamente negli attuatori della macchina. Sebbene l'assemblaggio di un motore frameless possa sembrare difficile, il processo in realtà è del tutto simile ad altri nell'ambito della costruzione di una macchina.

Perché un progettista utilizzerebbe una soluzione con motore frameless e non un motore con alloggiamento convenzionale in una macchina? L'impiego di un motore frameless ha senso se si considerano i seguenti aspetti:

  • Ottimizzazione delle prestazioni
  • Fattori ambientali
  • Profitti post-vendita
  • Tutela della proprietà intellettuale
  • Riduzione dei costi di sistema

Prestazioni: l'integrazione di un motore frameless in una macchina comporta svariati vantaggi a livello prestazionale. L'integrazione del motore direttamente in un elemento rotante dell'albero può ridurre l'inerzia complessiva del sistema. Un'inerzia ridotta determina inoltre la diminuzione della coppia necessaria per accelerare e decelerare il motore, il che a sua volta migliora tempi di spostamento e di assestamento e incrementa la larghezza di banda del sistema. I motori frameless hanno opzioni di avvolgimento simili ai motori standard e possono inoltre essere personalizzati per ottimizzare le prestazioni. L'ottimizzazione delle prestazioni di una macchina offre al costruttore vantaggi a livello di capacità di differenziarsi rispetto alla concorrenza.

Ambiente: i sistemi di azionamento possono determinare la necessità per il progettista di gestire fattori ambientali specifici. Ad esempio, l'integrazione di un motore frameless in un alloggiamento sigillato necessario per altri elementi meccanici e ambientali, può comportare una semplificazione della progettazione complessiva della macchina. I motori con alloggiamento standard sono di norma idonei ad ambienti industriali e sono in grado di tollerare polvere e calore tipici di tali ambienti. Laddove emergano però requisiti particolari, ad esempio caldo o freddo estremi, vuoto, radiazioni o lavaggi con detergenti caustici, è necessario personalizzare il motore affinché sia idoneo a queste esigenze ambientali specifiche. I motori frameless offrono un'ampia gamma di opzioni sia per l'integrazione nella macchina che per l'adattamento alle condizioni ambientali.

 

Kollmorgen Engineers Collaborating

Profitti post-vendita: con l'integrazione di un servomotore frameless in una macchina vengono introdotti nella progettazione complessiva del costruttore elementi di motion esclusivi. La nuova configurazione degli elementi del motore è ora “di proprietà” del costruttore e comporta per l'utilizzatore finale l'obbligo di acquisto dei ricambi direttamente dal costruttore, tutelando in tal modo il post-vendita. Si tratta di un vantaggio spesso trascurato che garantisce un maggior profitto per l'intera durata della macchina.

Tutela della proprietà intellettuale: un valido motivo per considerare le soluzioni frameless è che un servomotore frameless personalizzato garantisce funzionalità uniche che possono essere brevettabili (o comunque tutelate con facilità).

Riduzione dei costi: l'eliminazione degli elementi caratteristici dei motori con alloggiamento standard non necessari per l'applicazione specifica può contribuire a ridurre il costo unitario del motore, anche se si tiene conto dei costi iniziali. Alcune caratteristiche standard, quali elementi di tenuta, connettorizzazione o retroazione, possono essere integrate nella macchine per eliminare alloggiamenti, cuscinetti e accoppiamenti aggiuntivi e altri elementi necessari nel caso di un motore con alloggiamento.

Conclusione

Quando si opta per un motore frameless per personalizzare gli elementi di motion di una macchina, il progettista deve considerare i requisiti a livello di prestazioni globali, facilità di assemblaggio e funzionalità. Un motore frameless integrato in una macchina può garantire un vantaggio sulla concorrenza rispetto ad una soluzione con motore con alloggiamento standard per aumentare le vendite. Quando si considera l'integrazione di un servomotore frameless in una macchina, è indispensabile rivolgersi a fornitori leader nella progettazione e nello sviluppo di motori. Un fornitore esperto, ad esempio Kollmorgen, rappresenta un'aggiunta al team di progettazione del cliente coadiuvandolo nel conseguimento della soluzione migliore rispetto alle esigenze del costruttore.

Consulta un esperto

Motori Frameless

Scoprite la gamma di motori frameless di Kollmorgen, progettati per una facile integrazione nelle vostre applicazioni, migliorando le prestazioni, l'efficienza e le soluzioni di motion affidabili.
Scopri di più

Serie frameless TBM2G

Questi motori frameless di nuova generazione erogano un'elevata densità di coppia in un pacchetto elettromagnetico estremamente compatto e leggero, con dimensioni standard per ingranaggi armonici e progettazione scalabile per permetterti di stare sempre al passo con le esigenze di produzione a livello globale.

Scopri di più

Progetta l'eccezionale

Kollmorgen crede nel potere del motion e dell'automazione per creare un mondo migliore.

Scopri di più

Altre Risorse

Tecnologie motion per accelerare l’innovazione nel settore dell'’aerospazio e della difesa >

La tecnologia motion rappresenta il livello esecutivo che traduce AI e software in capacità fisiche pronte per l’impiego operativo. Scopri come la tecnologia motion accelera l’innovazione su larga scala nel settore aerospaziale e della difesa.
Subacqueo che fluttua nelle acque profonde dell'oceano, illustrando le condizioni estreme sottomarine rilevanti per la tecnologia dei motori per acque profonde.

Motion affidabile a 4.000 metri: IKM e Kollmorgen avanzano nel design dei motori per le profondità marine >

Scopri come IKM e Kollmorgen hanno co-progettato un sistema sottomarino di nuova generazione che opera in modo affidabile a profondità di 4.000 metri in condizioni estreme.
Satellite spaziale

Progettare sistemi di motion per applicazioni spaziali: guida all'affidabilità, alla scalabilità e al successo della missione >

Passa dai prototipi terrestri al successo della missione grazie a una guida pratica per valutare motori qualificati per lo spazio e progettare sistemi di controllo del motion per veicoli spaziali.
Attuatori per bracci robotici a movimento articolato

Ottimizzare gli attuatori per bracci robotici a movimento articolato >

Le prestazioni degli attuatori per bracci robotici non dipendono solo dalla scelta del motore: scopri quali fattori incidono maggiormente e come ottimizzarli attraverso un approccio sistemico.
Applicazione per braccio robotico

Integrazione di motori BLDC frameless per la robotica di nuova generazione >

Grazie ai motori di coppia frameless TBM2G integrati nei giunti robotici, RobCo ha ampliato la propria piattaforma robotica modulare, ottenendo elevate prestazioni in termini di coppia e velocità in un design estremamente compatto.
La tecnologia antideflagrante crea uno scudo di sicurezza per AGV per carichi pesanti

La tecnologia antideflagrante crea uno scudo di sicurezza per AGV per carichi pesanti >

La serie di servomotori AKME con certificazione ATEX consente lo sviluppo di AGV per carichi pesanti destinati ad ambienti pericolosi nei settori chimico, della verniciatura, della lucidatura e in altri contesti produttivi specializzati.
Precisione e maggiore capacità di carico con attuatori robotici compatti

Precisione e maggiore capacità di carico con attuatori robotici compatti >

HEBI Robotics incrementa coppia e precisione dei propri attuatori compatti per applicazioni industriali di ispezione e manutenzione grazie ai servomotori frameless TBM2G di Kollmorgen.
UGV per bonifica mine

Motori frameless per UGV militari per lo sminamento: potenza, compattezza e affidabilità >

I motori frameless per veicoli terrestri senza pilota (UGV) cingolati impiegati nella bonifica di mine garantiscono elevata densità di coppia, compattezza e prestazioni affidabili anche negli ambienti più estremi.
Progettazione del controllo del motion per torrette e sistemi di azionamento azimutale di grandi dimensioni nei veicoli militari terrestri

Progettazione del controllo del motion per torrette e sistemi di azionamento azimutale di grandi dimensioni nei veicoli militari terrestri >

Quando si progettano i sistemi di motion per veicoli militari terrestri di grandi dimensioni, è fondamentale distinguere tra tecnologia e topologia. La topologia rappresenta l’architettura ad alto livello del sistema, ovvero il modo in cui i…