Passer au contenu principal
blog | Comment la conception mécatronique améliore les performances des systèmes de mouvement |
|
Temps de lecture : 2 minutes

Machine « pick-and-place » installant des composants sur un circuit imprimé

Les machines gagnent en rapidité et en précision, et deviennent de plus en plus interconnectées. À mesure que la complexité évolue, notre approche de la mesure des performances évolue également. Au lieu de se concentrer sur des composants individuels, les performances dépendent désormais du comportement global de l'ensemble du système de mouvement dans des conditions réelles, en prenant en compte des facteurs tels que la vitesse, la charge, la variabilité et la synchronisation.

C'est cette évolution qui rend l'approche mécatronique particulièrement utile. Cela implique de concevoir des systèmes dans lesquels les disciplines mécanique, électrique et de contrôle collaborent dès le début. Cette approche permet aux ingénieurs d'aller au-delà d'une optimisation isolée pour mettre au point des systèmes de mouvement qui fonctionnent de manière cohérente durant les phases de mise en service et d'exploitation.

Ce que la conception mécatronique apporte aux systèmes de mouvement modernes

Fondamentalement, la conception mécatronique intègre des structures mécaniques, des composants électriques et l’ingénierie de contrôle au sein d’un seul et même système. Le moteur, le variateur, le contrôleur et le logiciel fonctionnent comme un seul et même système. Chaque technologie influence la manière dont la machine se déplace, mais ses performances dépendent de la façon dont elles interagissent.

La conception mécanique définit les dynamiques de rigidité, d'inertie et de charge. Les systèmes électriques déterminent la manière dont l'alimentation est fournie et convertie. L’ingénierie de contrôle régit la manière dont le mouvement est commandé et stabilisé. Une fois combinées, leur interaction constitue le principal moteur des performances.

Dans les applications telles que les systèmes d'emballage ou l'assemblage de précision, ces interactions déterminent si le mouvement reste stable à grande vitesse ou s'il devient sensible aux variations. Il est essentiel de prendre en compte cette interaction dès la conception.

Les limites de la conception au niveau des composants

La conception traditionnelle des systèmes de mouvement se concentre souvent sur l'optimisation des composants individuels. On peut par exemple choisir un moteur offrant un couple plus élevé, un variateur plus rapide ou une structure plus rigide. Bien que ces choix soient importants, ils ne garantissent pas les performances du système dans son ensemble.

Dans de nombreux cas, l'optimisation d'un élément peut en effet engendrer de nouveaux défis ailleurs. Par exemple, un système d'asservissement haute performance peut ainsi présenter des performances insuffisantes si la compliance mécanique provoque des vibrations, et une structure usinée avec précision peut perdre en précision si les boucles de régulation ne sont pas correctement réglées.

À mesure que les systèmes de mouvement deviennent plus complexes, en particulier dans des applications à plusieurs axes, ces interactions deviennent de plus en plus évidentes. Les performances dépendent moins des spécifications de pointe que de la capacité du système à garantir la qualité du mouvement sur tous les axes et dans toutes les conditions de fonctionnement.

Concevoir des systèmes de mouvement intégrés

Un système de mouvement intégré coordonne les moteurs, les variateurs, l’asservissement et la régulation, de la sélection des composants à la détermination du comportement du système.

Grâce à cette approche, les axes sont conçus pour fonctionner ensemble. Ils sont synchronisés pour suivre des trajectoires de mouvement précises, réagir aux perturbations et rester alignés sous des charges dynamiques. L’asservissement et le contrôle sont également appliqués à l'ensemble du système afin de garantir des réponses cohérentes.

C'est l'ingénierie du contrôle qui rend ce fonctionnement possible. Elle définit la manière dont le système réagit aux commandes et aux perturbations et dont le mouvement reste stable dans les limites de la dynamique du système et de la bande passante. Les systèmes de contrôle modernes surveillent régulièrement les performances afin de déceler les premiers signes de variation et d'ajuster le système en temps réel.

Ce niveau d'intégration réduit le besoin d'aligner et de régler manuellement les composants individuels. Les ingénieurs peuvent ainsi concevoir et optimiser l'ensemble du système pour une mise en service plus rapide et des performances plus prévisibles.

De la saisie manuelle à la précision automatisée

Pendant de nombreuses années, la configuration d'un système d'asservissement passait par de multiples tâches, toutes réalisées manuellement. Les ingénieurs devaient saisir manuellement les paramètres du moteur dans le variateur, consulter les tables de correspondance et espérer n'avoir commis aucune faute de frappe. Même une petite erreur, comme une virgule mal placée, pouvait entraîner une surchauffe du moteur, voire l'endommager. Les petites erreurs étaient synonymes de performance médiocre, d'instabilité ou de comportement inattendu avant même que la machine n'ait terminé un cycle de fonctionnement réel.

Les systèmes modernes répondent directement à ce problème. Le codeur intelligent SFD-M de Kollmorgen stocke les données du moteur, ce qui permet de configurer automatiquement le moteur et le variateur, ainsi que de charger les paramètres appropriés pour contrôler le couple, le courant et la vitesse. Cette fonctionnalité élimine la nécessité d'une saisie manuelle, lente et source d'erreurs. Le système fonctionne comme prévu dès le premier test de déplacement.

Il s'agit de la mise en pratique de la première phase de l'intégration mécatronique : permettre aux éléments clés de coopérer automatiquement. L'accent est désormais mis, en matière d'ingénierie, non pas sur la configuration, mais sur la dynamique de la machine.

Au-delà de la configuration, les variateurs modernes sont conçus pour fonctionner par défaut sur de multiples réseaux industriels. Cependant, les équipementiers disposent souvent d'environnements d'automatisation et de protocoles de communication existants auxquels ils sont liés. Les variateurs indépendants du protocole éliminent cet obstacle. Les environnements entièrement intégrés, comme la Kollmorgen Automation Suite (KAS), combinent quant à eux le contrôle de mouvement, la logique API, la sécurité et la visualisation au sein d'un seul et même environnement de travail. En résumé, la conception mécanique et le contrôle numérique convergent.

Validation de la performance du mouvement pendant tout le cycle de vie de la machine

La conception d’un système de mouvement intégré n’est qu’une partie du défi à relever. Les ingénieurs doivent également s’assurer que le système fonctionne correctement dans des conditions réelles à chaque étape : avant la construction de la machine, lors de la mise en service, ainsi que tout au long de son exploitation et de sa maintenance.

Les technologies du jumeau numérique et de la simulation peuvent les y aider dès les premières étapes. En combinant des modèles mécaniques, les caractéristiques des variateurs et le comportement de la commande, ils peuvent modéliser la réponse du système à différentes conditions. Ils peuvent ainsi identifier très tôt les compromis à faire et réduire la nécessité de procéder à des essais physiques répétés pendant le développement. Bien que les outils virtuels ne puissent pas se substituer aux essais physiques, ils permettent d'améliorer la compréhension du système avant son déploiement.

Une fois opérationnel, un système unifié simplifie également la maintenance et le dépannage. Lorsque des composants proposés par différents fournisseurs sont associés, l'identification de la source d'une défaillance devient chronophage et incertaine. Un système unifié élimine cette ambigüité. Les problèmes sont plus faciles à localiser et à résoudre, et les mises à niveau ou les remplacements sont simplifiés, car les nouveaux composants peuvent être validés sans qu'il soit nécessaire de repenser le système environnant.

C'est particulièrement important dans les environnements d'ingénierie mondialisés, où une machine peut être conçue dans une région, assemblée dans une autre et entretenue dans une troisième. Les plateformes intégrées et les environnements numériques partagés aident à préserver la performance et la cohérence au-delà de ces limites, garantissant ainsi une conception homogène, où qu'elle soit développée ou exploitée.

Garantir la performance du mouvement dans le monde réel

Même avec une conception et une approche de validation adéquates, ce sont les utilisations concrètes qui permettent de valider les performances en fin de compte. Comprendre le comportement de ces systèmes dans des cas d'utilisation spécifiques, qu'il s'agisse de lignes d'emballage, de robotique ou d'assemblage de précision, permet de s'assurer que les choix de conception se traduisent par des performances concrètes.

La force de la mécatronique réside dans la manière dont tous les éléments s'articulent entre eux. Les machines construites comme des systèmes unifiés sont plus faciles à développer, à régler et à entretenir. Elles fonctionnent de manière plus fluide, s'adaptent plus facilement aux besoins futurs et offrent une meilleure fiabilité à long terme.

Contactez-nous dès aujourd'hui pour en savoir plus sur l'application d'une approche mécatronique à la conception de vos systèmes de mouvement.

Consulter un expert

Servomoteurs de la gamme AKME Series

La gamme AKME Series est construite sur la plateforme AKM et conçue pour une utilisation dans les environnements classés zones 2 et 22 avec une certification mondiale ATEX et IECEx.
Learn More

Servomoteurs AKMA

Le servomoteur léger AKMA est conçu pour les environnements difficiles, tels que la transformation des aliments et des boissons, et offre performances et fiabilité.
Learn More

Une ingénierie exceptionnelle

Kollmorgen croit au pouvoir du mouvement et de l'automatisation pour créer un monde meilleur.

En savoir plus

Ressources associées

Presse industrielle : un cas d'utilisation pour les servomoteurs Kollmorgen Essentials lors du remplacement de moteurs pas-à-pas

Quand faut-il passer d'un moteur pas-à-pas à un servomoteur? >

Vous vous demandez quand passer d'un moteur pas-à-pas à un servomoteur? Découvrez les six signes, les limites du moteur pas-à-pas, et la manière dont des servomoteurs économiques peuvent simplifier la mise à niveau de votre système de contrôle de…

Développer des machines plus efficaces : comment les constructeurs de machines parviennent à réduire la complexité, à améliorer les performances et à accroître la flexibilité >

Participez à ce webinaire pour découvrir comment le système de mouvement haute tension Kollmorgen Essentials™ aide les OEM à réduire la complexité des machines, à accélérer la mise en service et à atteindre des performances élevées avec une plus…
Français
Kollmorgen HV Essentials

Kollmorgen élargit sa gamme Essentials avec un nouveau contrôleur et une capacité haute tension >

Kollmorgen ajoute à sa gamme un nouveau contrôleur à huit axes et une capacité d'entraînement haute tension pour optimiser la conception des systèmes de mouvement destinés aux applications industrielles.
Choisir en toute simplicité le moteur adapté aux besoins des machines HazLoc des zones 2 et 22

Choisir en toute simplicité le moteur adapté aux besoins des machines HazLoc des zones 2 et 22 >

Découvrez les servomoteurs AKME certifiés ATEX/IECEx de Kollmorgen. Conçus pour offrir des performances compactes et polyvalentes dans les environnements dangereux, ces moteurs offrent une nouvelle option là où les choix étaient jusqu'à présent…
Français
Choisir en toute simplicité le moteur adapté aux besoins des machines HazLoc des zones 2 et 22

Choisir en toute simplicité le moteur adapté aux besoins des machines HazLoc des zones 2 et 22 >

Découvrez les servomoteurs AKME certifiés ATEX/IECEx de Kollmorgen. Conçus pour offrir des performances compactes et polyvalentes dans les environnements dangereux, ces moteurs offrent une nouvelle option là où les choix étaient jusqu'à présent…
Kollmorgen Essentials™ : des systèmes de mouvement complets pour chaque axe, chaque budget

Kollmorgen Essentials™ : des systèmes de mouvement complets pour chaque axe, chaque budget >

Découvrez comment Kollmorgen Essentials offre un contrôle de mouvement haute précision et une fiabilité éprouvée, désormais plus rapide à configurer, plus simple à intégrer et plus économique à déployer.
Français
Kollmorgen Essentials™ : des systèmes de mouvement complets pour chaque axe, chaque budget

Kollmorgen Essentials : des systèmes de mouvement complets pour tous les axes et tous les budgets >

Découvrez le mouvement de haute précision et d'une fiabilité éprouvée de Kollmorgen Essentials. Désormais, les spécifications sont plus rapides, l'intégration plus simple et la mise à l'échelle plus économique. La nouvelle gamme Kollmorgen Essentials…
Comment le système de mouvement Kollmorgen permet à un robot à câbles de tripler son rendement

Comment le système de mouvement Kollmorgen permet à un robot à câbles de tripler son rendement >

Découvrez pourquoi Rbot9 a exigé des servomoteurs AKM2G et des servocommandes AKD pour optimiser la capacité de charge utile, la vitesse et la sécurité des charges verticales de son imposant robot à câbles suspendus.
Quelles sont les différences entre les servomoteurs CC, BLDC et CA ?

Quelles sont les différences entre les servomoteurs CC, BLDC et CA ? >

Connaître les différences entre les servomoteurs CC, BLDC et CA. Il est indispensable de choisir le type de servomoteur adapté à votre application pour bénéficier d'une performance, d'une efficacité et d'une longévité optimales.