Salta al contenuto principale
blog | Come la progettazione meccatronica migliora le prestazioni dei sistemi di motion control |
|
2 minuti di lettura

Macchina automatica pick-and-place per l'installazione di componenti su una scheda a circuito stampato

Le macchine stanno diventando sempre più veloci, precise e interconnesse. Con l'aumento della complessità delle macchine, evolve anche il modo in cui vengono valutate le loro prestazioni. Oggi le prestazioni non dipendono più soltanto dai singoli componenti, ma dal comportamento dell'intero sistema di motion control nelle reali condizioni di esercizio, tenendo conto di fattori quali velocità, carico, variabilità e sincronizzazione.

È proprio questo cambiamento a rendere particolarmente efficace un approccio meccatronico. Significa progettare sistemi in cui meccanica, elettronica e controllo vengono sviluppati in modo integrato fin dalle prime fasi del progetto. Con questo approccio, gli ingegneri vanno oltre l'ottimizzazione dei singoli componenti e realizzano sistemi di motion control in grado di garantire prestazioni costanti dalla messa in servizio all'intero ciclo operativo.

Cosa significa la progettazione meccatronica per i sistemi di motion control moderni

Alla base della progettazione meccatronica vi è l'integrazione di strutture meccaniche, componenti elettrici e sistemi di controllo in un'unica architettura. Motore, azionamento, controller e software operano come un unico sistema. Ogni disciplina influisce sul movimento della macchina, ma le prestazioni dipendono dal modo in cui tutti questi elementi interagiscono tra di loro.

La progettazione meccanica definisce parametri quali rigidità, inerzia e dinamica del carico. I sistemi elettrici determinano il modo in cui l'energia viene distribuita e convertita. L'ingegneria del controllo stabilisce come il motion viene regolato e stabilizzato. Quando questi elementi vengono progettati come un sistema integrato, è la loro interazione a determinare le prestazioni complessive.

In applicazioni come il packaging o l'assemblaggio di precisione, queste interazioni fanno la differenza tra un motion stabile anche alle alte velocità e uno maggiormente sensibile alle variazioni operative. Progettare tenendo conto dell'interazione tra questi elementi fin dall'inizio è fondamentale.

I limiti della progettazione basata sui singoli componenti

La progettazione tradizionale dei sistemi di motion control si concentra spesso sull'ottimizzazione dei singoli componenti. Questo può tradursi nella scelta di un motore con una coppia maggiore, di un azionamento più rapido o di una struttura più rigida. Queste scelte sono importanti, ma da sole non garantiscono le prestazioni dell'intero sistema.

In molti casi, infatti, l'ottimizzazione di un singolo elemento può generare nuove criticità in altre parti del sistema. Ad esempio, un servosistema ad alte prestazioni può non esprimere tutto il suo potenziale se la cedevolezza della struttura meccanica genera vibrazioni. Allo stesso modo, una struttura realizzata con elevata precisione può perdere accuratezza se gli anelli di regolazione non sono tarati correttamente.

Con l'aumentare della complessità dei sistemi di motion control, soprattutto nelle applicazioni multiasse, queste interazioni diventano sempre più determinanti. Le prestazioni dipendono sempre meno dai valori nominali dei singoli componenti e sempre più dalla capacità del sistema di mantenere una qualità del motion costante su tutti gli assi e in ogni condizione operativa.

Progettare sistemi di motion control integrati

Un sistema di motion control integrato combina motori, servoazionamenti, dispositivi di feedback e controllo in un'architettura coordinata, passando dalla semplice selezione dei componenti alla progettazione del comportamento dell'intero sistema.

Con questo approccio, gli assi vengono progettati per operare in modo coordinato. Sono sincronizzati per seguire traiettorie di motion precise, reagire alle perturbazioni e mantenere il corretto allineamento anche in presenza di carichi dinamici. Anche il feedback e il controllo vengono gestiti a livello di sistema, assicurando una risposta coerente.

L'ingegneria del controllo è l'elemento che rende possibile questo comportamento. Definisce il modo in cui il sistema reagisce ai comandi e alle perturbazioni, mantenendo la stabilità del motion nel rispetto dei limiti imposti dalla dinamica del sistema e dalla larghezza di banda del controllo. I moderni sistemi di controllo monitorano costantemente le prestazioni per individuare tempestivamente eventuali variazioni e adattare il funzionamento in tempo reale.

Questo livello di integrazione riduce la necessità di allineare e tarare manualmente i singoli componenti. Gli ingegneri possono così progettare e ottimizzare il sistema nel suo complesso, riducendo i tempi di messa in servizio e ottenendo prestazioni più prevedibili.

Dalla configurazione manuale all'accuratezza automatizzata

Per molti anni, configurare un sistema servo significava eseguire ogni operazione manualmente. Gli ingegneri inserivano manualmente nel servoazionamento i parametri del motore, consultavano tabelle di riferimento e confidavano che non si verificassero errori di digitazione. Un semplice errore, come una virgola decimale fuori posto, poteva causare il surriscaldamento del motore o addirittura danneggiarlo. Anche errori apparentemente minimi potevano compromettere le prestazioni, generare instabilità o provocare comportamenti imprevisti ancora prima che la macchina completasse il suo primo ciclo operativo.

I sistemi moderni affrontano questo problema alla radice. Il dispositivo di feedback intelligente SFD-M di Kollmorgen memorizza direttamente nel feedback del motore tutti i dati necessari alla configurazione. In questo modo il servoazionamento acquisisce automaticamente i parametri corretti per il controllo di coppia, corrente e velocità, eliminando la necessità di un inserimento manuale, più lento e soggetto a errori. In questo modo il sistema offre le prestazioni previste fin dal primo movimento di prova.

Questo rappresenta uno dei primi esempi concreti di integrazione meccatronica: consentire ai principali elementi del sistema di cooperare automaticamente. L'attenzione dei progettisti può così spostarsi dalla configurazione dei componenti alla dinamica della macchina.

Oltre alla configurazione iniziale, i moderni servoazionamenti sono progettati per supportare nativamente molteplici reti di comunicazione industriale. Gli OEM operano spesso in ambienti di automazione già consolidati e utilizzano protocolli di comunicazione che intendono continuare a utilizzare. I servoazionamenti indipendenti dal protocollo eliminano questo vincolo, mentre ambienti di sviluppo completamente integrati come Kollmorgen Automation Suite (KAS) riuniscono motion control, logica PLC, funzioni di sicurezza e visualizzazione in un'unica piattaforma. In questo modo, progettazione meccanica e controllo digitale convergono in un unico ambiente di sviluppo.

Convalidare le prestazioni del motion control durante l'intero ciclo di vita della macchina

Progettare un sistema di motion control integrato rappresenta solo una parte della sfida. Gli ingegneri devono anche verificare che le prestazioni previste vengano mantenute nelle reali condizioni di funzionamento: prima della costruzione della macchina, durante la messa in servizio e per tutto il suo ciclo di vita, dall'esercizio alla manutenzione.

Le tecnologie di simulazione e il digital twin consentono di affrontare questa attività fin dalle prime fasi del progetto. Combinando modelli meccanici, caratteristiche dei servoazionamenti e comportamento del sistema di controllo, gli ingegneri possono simulare la risposta del sistema in diverse condizioni operative. Questo permette di individuare tempestivamente i compromessi progettuali, riducendo la necessità di ripetere prove fisiche durante lo sviluppo. Pur non sostituendo i test sul campo, gli strumenti di simulazione consentono di comprendere più a fondo il comportamento del sistema e di validarne le prestazioni prima della messa in esercizio.

Una volta in funzione, un sistema integrato semplifica anche le attività di manutenzione e la ricerca dei guasti. Quando si integrano componenti di fornitori diversi, individuare l'origine di un'anomalia può richiedere tempo e risultare complesso. Un sistema integrato elimina questa complessità. L'individuazione e la risoluzione dei problemi diventano più semplici e gli aggiornamenti e le sostituzioni possono essere eseguiti con maggiore facilità, poiché i nuovi componenti possono essere validati senza bisogno di riprogettare il resto del sistema.

Questo aspetto è particolarmente importante nei moderni contesti produttivi globalizzati, dove una macchina può essere progettata in un Paese, assemblata in un altro e sottoposta ad assistenza in un terzo. Le piattaforme integrate e gli ambienti digitali condivisi contribuiscono a mantenere prestazioni e uniformità lungo l'intero ciclo di sviluppo, assicurando che il progetto mantenga lo stesso comportamento indipendentemente dal luogo in cui la macchina viene costruita o utilizzata.

Prestazioni del motion control nelle applicazioni reali

Anche con il giusto approccio alla progettazione e alla validazione, le prestazioni trovano conferma solo nell'applicazione pratica. Comprendere il comportamento dei sistemi di motion control nei diversi contesti applicativi, dalle linee di packaging alla robotica fino all'assemblaggio di precisione, consente di verificare che le scelte progettuali si traducano in prestazioni concrete sul campo.

In definitiva, il valore della meccatronica emerge quando tutti gli elementi del sistema operano in modo integrato. Le macchine progettate come sistemi integrati sono più semplici da sviluppare, mettere a punto e mantenere. Garantiscono un funzionamento più fluido, si adattano con maggiore facilità alle esigenze future e offrono una maggiore affidabilità nel lungo periodo.

Contattaci per scoprire come un approccio meccatronico può migliorare la progettazione dei tuoi sistemi di motion control.

Consulta un esperto

Servomotori serie AKME

La serie AKME è sviluppata sulla piattaforma AKM ed è progettata per l'utilizzo in ambienti di Zona 2 e Zona 22, con certificazione globale ATEX e IECEx.
Scopri di più

Servomotori AKMA

Il servomotore AKMA, pur essendo leggero, è progettato per ambienti difficili come il settore food & beverage e offre prestazioni e affidabilità elevate.
Scopri di più

Progetta l'eccezionale

Kollmorgen crede nel potere del motion e dell'automazione per creare un mondo migliore.

Scopri di più

Altre Risorse

Macchina da stampa industriale: come sostituire i motori passo-passo con i servomotori Kollmorgen Essentials

Quando conviene sostituire un motore passo-passo con un servomotore? >

Ti stai chiedendo quando conviene sostituire un motore passo-passo con un servomotore? Scopri i sei segnali che indicano quando effettuare il passaggio, i principali limiti dei motori passo-passo e come i servomotori a costi accessibili possono…

Sviluppare macchine più efficienti: come i costruttori di macchine ottengono minore complessità, prestazioni più elevate e maggiore flessibilità >

Partecipa a questo webinar per scoprire come il sistema di motion Kollmorgen Essentials™ High Voltage aiuta gli OEM a ridurre la complessità delle macchine, accelerare la messa in servizio e ottenere prestazioni elevate con maggiore flessibilità.
Italiano
HV Essentials di Kollmorgen

Kollmorgen amplia il portafoglio Essentials con un nuovo controller e nuove capacità ad alta tensione >

Kollmorgen Essentials introduce un nuovo controller a otto assi e la capacità di azionamento ad alta tensione, per dimensionare correttamente i sistemi di motion destinati ad applicazioni industriali.
Scegliere in modo semplice il motore ideale per applicazioni in ambienti a rischio: Zona 2 e Zona 22

Scegliere in modo semplice il motore ideale per applicazioni in ambienti a rischio: Zona 2 e Zona 22  >

Scopri i servomotori AKME di Kollmorgen: certificati ATEX/IECEx e progettati per offrire prestazioni compatte e versatili in ambienti pericolosi, dove fino a oggi le opzioni disponibili erano limitate.
Italiano
Scegliere in modo semplice il motore ideale per applicazioni in ambienti a rischio: Zona 2 e Zona 22

Scegliere in modo semplice il motore ideale per applicazioni in ambienti a rischio: Zona 2 e Zona 22 >

Scopri i servomotori AKME di Kollmorgen: certificati ATEX/IECEx e progettati per offrire prestazioni compatte e versatili in ambienti pericolosi, dove fino a oggi le opzioni disponibili erano limitate.
Kollmorgen Essentials™: sistemi motion completi per ogni asse e per ogni budget

Kollmorgen Essentials: sistemi motion completi per ogni asse e per ogni budget >

Scopri come Essentials di Kollmorgen offre motion ad alta precisione e affidabilità comprovata, oggi più rapido da configurare, più semplice da integrare e più conveniente da scalare. La nuova linea Essentials di Kollmorgen propone sistemi di motion…
Come il sistema di motion control Kollmorgen alimenta un robot a cavi triplicandone la produttività

Come il sistema di motion control Kollmorgen alimenta un robot a cavi triplicandone la produttività >

Scopri perché Rbot9 ha scelto i servomotori AKM2G e i servoazionamenti AKD per massimizzare la capacità di carico utile, la velocità e la sicurezza del carico verticale del suo imponente robot a cavi sospesi.
Quali sono le differenze tra servomotori CC, BLDC e CA?

Quali sono le differenze tra servomotori CC, BLDC e CA? >

Comprendi le differenze tra servomotori CC, servomotori BLDC e servomotori CA. Scegliere il tipo giusto per la tua applicazione è fondamentale per ottenere livelli ottimali di prestazioni, efficienza e longevità.
Scegliere il dispositivo di retroazione ideale: perché il dispositivo intelligente di retroazione multigiro si distingue

Scegliere il dispositivo di retroazione ideale: perché il dispositivo intelligente di retroazione multigiro si distingue >

Scopri le funzioni di base dei dispositivi di retroazione e come selezionare il dispositivo ideale per il tuo servosistema.Confronteremo una varietà di dispositivi di retroazione per prestazioni, funzionalità e prezzo, e valuteremo i vantaggi di…