Skip to main content
blog | Wie Mechatronikdesign die Leistung von Bewegungssystemen verbessert |
|
2 Minuten Lesezeit

Bestückungsautomat zum Aufbringen von Bauteilen auf Leiterplatten

Maschinen werden immer schneller und präziser und sind immer stärker miteinander vernetzt. Mit zunehmender Komplexität entwickelt sich auch die Art und Weise weiter, wie wir die Leistung dieser Maschinen messen. Wir blicken nicht mehr nur auf einzelne Komponenten. Die Leistung hängt mittlerweile davon ab, wie sich das gesamte Bewegungssystem unter realen Bedingungen verhält, einschließlich Geschwindigkeit, Belastung, Schwankungen und Synchronisation.

Gerade dieser Wandel macht einen mechatronischen Ansatz so wertvoll. Das bedeutet, Systeme so zu konzipieren, dass die Bereiche Mechanik, Elektrotechnik und Steuerungstechnik von Anfang an ineinandergreifen. Damit gehen Ingenieure über eine isolierte Optimierung einzelner Komponenten hinaus und entwickeln Bewegungssysteme, die von der Inbetriebnahme bis zum laufenden Betrieb eine gleichbleibende Leistung erbringen.

Was Mechatronik-Konstruktion für moderne Bewegungssysteme bedeutet

Mechatronik vereint mechanische Strukturen, elektrische Komponenten und Regelungstechnik in einem einzigen System. Motor, Antrieb, Steuerung und Software bilden dabei eine Einheit. Jede Teildisziplin beeinflusst die Bewegungsabläufe der Maschine, doch die Leistung hängt am Ende davon ab, wie diese in Summe miteinander interagieren.

Die mechanische Konstruktion bestimmt die Steifigkeit, die Trägheit und die Belastungsdynamik. Elektrische Systeme bestimmen, wie Strom bereitgestellt und umgewandelt wird. Die Regelungstechnik befasst sich damit, wie Bewegungen gesteuert und stabilisiert werden. Das Zusammenspiel dieser Faktoren ist schließlich maßgeblich für die Leistung.

In Anwendungsbereichen wie Verpackungssystemen oder der Präzisionsmontage entscheiden diese Wechselwirkungen darüber, ob die Bewegung bei hoher Geschwindigkeit stabil bleibt oder anfällig für Schwankungen wird. Daher sind mögliche Interaktionen von Anfang an in die Gestaltung einzubeziehen.

Die Grenzen der Entwicklung auf Komponentenebene

Bei der herkömmlichen Auslegung von Antriebssystemen liegt der Schwerpunkt häufig auf der Optimierung einzelner Komponenten. Die Schlussfolgerung ist dann oft, dass ein Motor mit höherem Drehmoment, ein schnellerer Antrieb oder eine steifere Konstruktion gewählt werden muss. Diese Entscheidungen verlieren auch nicht an Bedetutung, garantieren aber noch keine Leistung auf Systemebene.

Oft ergeben sich durch die Optimierung eines Elements an anderer Stelle wieder neue Herausforderungen. So kann beispielsweise ein leistungsstarkes Servosystem dennoch hinter den Erwartungen zurückbleiben, wenn mechanische Nachgiebigkeit Schwingungen verursacht. Bei einer präzise gefertigten Konstruktion kann die Genauigkeit leiden, wenn die Regelkreise nicht ordnungsgemäß abgestimmt sind.

Je komplexer das Bewegungssystem, speziell auch bei mehrachsigen Anwendungen, desto schwerer wiegen solche Wechselwirkungen. Die Leistung hängt weniger von den Spitzenwerten der technischen Daten ab als vielmehr davon, wie gut das System die Bewegungsqualität über alle Achsen und unter allen Betriebsbedingungen aufrechterhält.

Entwicklung integrierter Bewegungssysteme

Ein integriertes Bewegungssystem vereint Motoren, Antriebe, Feedback und Regelung in einer abgestimmten Architektur, vom Auswahlprozess der Komponenten bis hin zur Gestaltung des Systemverhaltens.

Bei diesem Ansatz werden die Achsen so konzipiert, dass sie zusammenwirken. Sie sind so synchronisiert, dass sie präzisen Bewegungsbahnen folgen, auf Störungen reagieren und unter dynamischen Belastungen ausgerichtet bleiben. Für ein einheitliches Ansprechverhalten werden auch Feedback und Regelung mit Blick auf das ganze System ausgelegt.

Möglich macht dies die Regeltechnik. Sie bestimmt, wie das System auf Befehle und Störungen reagiert, und sorgt dafür, dass die Bewegung innerhalb der Grenzen der Systemdynamik und der Regelbandbreite stabil bleibt. Moderne Steuerungssysteme überwachen regelmäßig die Systemleistung. So können frühe Anzeichen von Abweichungen erfasst werden und es sind Anpassungen in Echtzeit möglich.

Durch diese enge Integration entfällt die Notwendigkeit, einzelne Komponenten manuell auszurichten und abzustimmen. Stattdessen können Ingenieure das System als Ganzes entwerfen und optimieren. Das erlaubt eine schnellere Inbetriebnahme und die Leistung wird vorhersehbarer.

Von der manuellen Eingabe zur automatisierten Genauigkeit

Viele Jahre lang bedeutete die Einrichtung eines Servosystems, dass alles manuell erledigt werden musste. Ingenieure gaben die Motorparameter von Hand in den Antrieb ein, schlugen in Referenztabellen nach und hofften, dass sich dabei keine Tippfehler einschlichen.   Ein falsch gesetzter Dezimalpunkt konnte dazu führen, dass ein Motor überhitzte oder beschädigt wurde. Kleine Fehler führten zu schlechter Leistung, Instabilität oder unerwartetem Verhalten, noch bevor die Maschine überhaupt einen ersten Zyklus durchlaufen hatte.

Moderne Systeme gehen dieses Problem direkt an. Das intelligente Feedbacksystem SFD-M von Kollmorgen speichert die Motordaten direkt im Gerät selbst und ermöglicht so eine automatische Konfiguration zwischen Motor und Antrieb. So werden auf Anhieb die richtigen Parameter für die Drehmoment-, Strom- und Drehzahlregelung geladen. Die langsame, mitunter fehleranfällige manuelle Eingabe entfällt. Das System funktioniert bereits ab dem ersten Testlauf wie vorgesehen.

Dies ist der erste Schritt der mechatronischen Integration in der Praxis: die automatische Zusammenarbeit zentraler Elemente zu ermöglichen. Dadurch verlagert sich der Schwerpunkt der Konstruktion von der Konfiguration hin zur Maschinendynamik.

Auch unabhängig vom Setup sind moderne Antriebe so konzipiert, dass sie standardmäßig in mehreren industriellen Netzwerken betrieben werden können. OEMs verfügen häufig über bereits bestehende Automatisierungsumgebungen und Kommunikationsprotokolle, an die sie gebunden sind. Protokollunabhängige Antriebe beseitigen diese Hürde, während vollständig integrierte Umgebungen wie die Kollmorgen Automation Suite (KAS) Bewegungssteuerung, SPS-Logik, Sicherheit und Visualisierung in einer einzigen Arbeitsumgebung vereinen. Im Wesentlichen vereinen sich hier mechanische Konzeption und digitale Steuerung an einem Ort.

Überprüfung der Bewegungsleistung über den gesamten Lebenszyklus der Maschine hinweg

Die Entwicklung eines integrierten Antriebssystems ist nur ein Teil der Herausforderung. Ingenieure müssen zudem sicherstellen, dass die Leistung unter realen Bedingungen vor dem Bau der Maschine, während der Inbetriebnahme sowie während des gesamten Betriebs und der Wartung gewährleistet ist.

Durch Digital Twins und Simulationstechnologie kann dieses Problem frühzeitig angegangen werden. Die Kombination mechanischer Modelle mit Antriebseigenschaften und Regelverhalten ermöglicht Ingenieuren das Modellieren des Systemverhaltens unter verschiedenen Bedingungen. So wird frühzeitig klar, wo Kompromisse erforderlich sind, und der Bedarf an wiederholten physischen Tests während der Entwicklung sinkt. Zwar können virtuelle Tools physische Tests nicht ersetzen, doch tragen sie dazu bei, das Verständnis des Systems vor der Inbetriebnahme zu verbessern.

Sobald es in Betrieb ist, vereinfacht ein einheitliches System zudem die Wartung und die Fehlersuche. Wenn Komponenten verschiedener Hersteller miteinander kombiniert werden, gestaltet sich die Ermittlung der Fehlerquelle zeitaufwendig und ungewiss. Ein einheitliches System beseitigt diese Unklarheit. Probleme lassen sich leichter zurückverfolgen und beheben. Upgrades oder Austauschmaßnahmen sind unkomplizierter, da neue Komponenten geprüft werden können, ohne dass das umgebende System neu konzipiert werden muss.

Dies ist insbesondere in globalisierten technischen Umgebungen von Bedeutung, in denen eine Maschine möglicherweise in einer Region konstruiert, in einer anderen montiert und in einer dritten gewartet wird. Integrierte Plattformen und gemeinsame digitale Umgebungen tragen dazu bei, die Leistungsfähigkeit und Konsistenz über diese Grenzen hinweg aufrechtzuerhalten, und gewährleisten, dass sich das Design unabhängig davon, wo es erstellt oder betrieben wird, stets gleich verhält.

Die Bewegungsleistung in der Praxis optimieren

Selbst beim besten Konstruktions- und Validierungsansatz zeigt sich die Leistungsfähigkeit letztendlich erst in der Praxis. Das Verständnis dafür, wie sich Bewegungssysteme in bestimmten Anwendungsfällen verhalten – von Verpackungslinien über Robotik bis hin zur Präzisionsmontage –, trägt dazu bei, dass sich Konstruktionsentscheidungen in der Praxis in tatsächliche Leistung umsetzen lassen.

Letztendlich liegt der Mehrwert der Mechatronik im Zusammenspiel aller Elemente. Maschinen, die als einheitliche Systeme konzipiert sind, lassen sich leichter entwickeln, optimieren und warten. Sie laufen reibungsloser, lassen sich einfacher an zukünftige Anforderungen anpassen und bieten langfristig eine höhere Zuverlässigkeit.

Nehmen Sie noch heute Kontakt mit uns auf, um mehr über die Anwendung eines mechatronischen Ansatzes bei der Konzeption Ihrer Bewegungssysteme zu erfahren.

Kontaktieren Sie uns

Servomotoren der AKME-Baureihe

Die AKME-Baureihe basiert auf der AKM-Plattform und ist für den Einsatz in Umgebungen der Zone 2 und Zone 22 mit globaler ATEX- und IECEx-Zertifizierung ausgelegt.
Erfahren Sie Mehr

AKMA-Servomotoren

Der leichte AKMA-Servomotor ist für raue Umgebungen wie die Lebensmittel- und Getränkeverarbeitung konzipiert und zeichnet sich durch Leistung und Zuverlässigkeit aus.
Erfahren Sie Mehr

Das Außergewöhnliche entwickeln

Wir bei Kollmorgen glauben an die Kraft von Antriebstechnik und Automatisierung bei der Erschaffung einer besseren Welt.

Erfahren Sie Mehr

Related Resources

Industriedruckmaschine – ein Anwendungsbeispiel für Kollmorgen Essentials-Servomotoren als Umrüstung von Schrittmotoren

Wann sollte man von einem Schrittmotor auf einen Servomotor wechseln? >

Sie fragen sich, wann Sie von Schrittmotoren zu Servomotoren umstellen sollten? Erfahren Sie mehr über sechs Anzeichen, Schrittmotorengrenzen und darüber, wie kostengünstige Servomotoren die Modernisierung Ihrer Antriebstechnik vereinfachen.
Effizientere Maschinen entwickeln

Effizientere Maschinen entwickeln: Wie Maschinenbauer Komplexität reduzieren und gleichzeitig Leistung und Flexibilität steigern >

Steigende Maschinenkomplexität, lange Inbetriebnahmezeiten und wachsender Engineering-Aufwand stellen viele OEMs vor große Herausforderungen. Gleichzeitig steigt der Druck, leistungsstarke und flexible Maschinen schneller auf den Markt zu bringen.
Deutsch
Kollmorgen HV Essentials

Kollmorgen stellt neue Steuerung und Hochspannungsfähigkeit im Essentials™-Portfolio vor >

Kollmorgen Essentials erweitert sein Angebot um eine neue 8-Achsen-Steuerung und Hochspannungsantriebe, um den Bau maßgeschneiderter Antriebssysteme für industrielle Anwendungen zu ermöglichen.
Die optimale Motorauswahl für HazLoc‑Maschinen in Zone 2 und Zone 22

Die optimale Motorauswahl für HazLoc‑Maschinen in Zone 2 und Zone 22 >

Wir stellen vor: die AKME-Servomotoren von Kollmorgen – ATEX/IECEx-zertifiziert und entwickelt für kompakte, vielseitige Leistung in gefährlichen Umgebungen, in denen die Auswahlmöglichkeiten bisher begrenzt waren.
Deutsch
Die optimale Motorauswahl für HazLoc‑Maschinen in Zone 2 und Zone 22

Die optimale Motorauswahl für HazLoc‑Maschinen in Zone 2 und Zone 22 >

Wir stellen vor: die AKME-Servomotoren von Kollmorgen – ATEX/IECEx-zertifiziert und entwickelt für kompakte, vielseitige Leistung in gefährlichen Umgebungen, in denen die Auswahlmöglichkeiten bisher begrenzt waren.
Kollmorgen Essentials™: Bewegungssysteme für jede Achse, jedes Budget

Kollmorgen Essentials™: Bewegungssysteme für jede Achse, jedes Budget >

Entdecken Sie Kollmorgen Essentials für hochpräzise Bewegung und bewährte Zuverlässigkeit. Die neue Komplettserie ermöglicht es Maschinenbauern, Projekte schneller zu spezifizieren, einfacher zu integrieren und kostengünstiger zu skalieren.…
Deutsch
Kollmorgen Essentials™: Komplette Bewegungssysteme für jede Achse und jedes Budget

Kollmorgen Essentials: Komplette Bewegungssysteme für jede Achse und jedes Budget >

Entdecken Sie, wie Sie mit Kollmorgen Essentials hochpräzise Bewegung und bewährte Zuverlässigkeit erreichen – jetzt noch schneller, einfacher und kostengünstiger. Die neue Kollmorgen Essentials Linie bietet komplette, vorgefertigte…
Kollmorgen Antriebssystem ermöglicht Kabelroboter mit dreifachem Durchsatz

Kollmorgen Antriebssystem ermöglicht Kabelroboter mit dreifachem Durchsatz >

Erfahren Sie, warum man sich bei Rbot9 für AKM2G-Servomotoren und AKD-Servoantriebe entschieden hat, um bei diesem schweren, an Kabeln aufgehängten Roboter die Nutzlastkapazität, Geschwindigkeit und Sicherheit bei der Handhabung vertikaler Lasten zu…
Was sind die Unterschiede zwischen DC-, BLDC- und AC-Servomotoren?

Was sind die Unterschiede zwischen DC-, BLDC- und AC-Servomotoren? >

Erfahren Sie mehr über die Unterschiede zwischen DC-Servomotoren, BLDC-Servomotoren und AC-Servomotoren. Die Auswahl des richtigen Typs für Ihre Anwendung ist entscheidend für optimale Leistung, Effizienz und Langlebigkeit.