Ana içeriğe atla
blog | Mekatronik tasarım, hareket sistemi performansını nasıl iyileştirir? |
|
2 dakikalık okuma

Devre kartına bileşen yerleştiren otomatik al ve yerleştir makinesi

Makineler giderek daha hızlı, daha hassas ve daha bağlantılı hâle geliyor. Karmaşıklık arttıkça performansı değerlendirme şeklimiz de değişiyor. Artık performans, tek tek bileşenlerden ziyade tüm hareket sisteminin hız, yük, değişkenlik ve senkronizasyon gibi gerçek çalışma koşulları altında nasıl davrandığına bağlıdır.

Mekatronik yaklaşımı değerli kılan da bu değişimdir. Bu yaklaşım, mekanik, elektrik ve kontrol disiplinlerinin en başından itibaren birlikte çalıştığı sistemlerin tasarlanması anlamına gelir. Bu bakış açısıyla mühendisler, tek tek bileşenleri optimize etmenin ötesine geçerek devreye almadan işletmeye kadar tutarlı performans sunan hareket sistemleri geliştirir.

Modern hareket sistemleri için mekatronik tasarımın anlamı

Mekatronik tasarım, özünde mekanik yapıları, elektrik bileşenlerini ve kontrol mühendisliğini tek bir sistemde bir araya getirir. Motor, sürücü, kontrolör ve yazılım tek bir organizma gibi çalışır. Her disiplin makinenin hareketini etkiler ancak performansı belirleyen, bu disiplinlerin birbiriyle nasıl etkileşim kurduğudur.

Mekanik tasarım, rijitliği, ataleti ve yük dinamiklerini belirler. Elektrik sistemleri, gücün nasıl iletildiğini ve dönüştürüldüğünü belirler. Kontrol mühendisliği, hareketin nasıl komutlandırıldığını ve kararlı hâle getirildiğini yönetir. Bir araya geldiğiklerinde, aralarındaki etkileşim performansın temel belirleyicisi olur.

Paketleme sistemleri veya hassas montaj gibi uygulamalarda bu etkileşimler, hareketin yüksek hızlarda kararlı kalıp kalmayacağını ya da değişkenlikten etkilenip etkilenmeyeceğini belirler. Bu nedenle en baştan itibaren etkileşim odaklı tasarım yapmak kritik önem taşır.

Bileşen odaklı tasarımın sınırları

Geleneksel hareket sistemi tasarımı çoğu zaman tek tek bileşenlerin optimize edilmesine odaklanır. Bu, daha yüksek torka sahip bir motorun, daha hızlı bir sürücünün veya daha rijit bir yapının seçilmesi anlamına gelebilir. Bu kararlar önemlidir ancak sistem düzeyinde performansı garanti etmez.

Çoğu durumda bir bileşeni optimize etmek, sistemin başka bir bölümünde yeni sorunlara yol açabilir. Örneğin, yüksek performanslı bir servo sistemi, mekanik esneklik titreşime neden oluyorsa beklenen performansı gösteremeyebilir; benzer şekilde, hassas işlenmiş bir yapı da kontrol döngüleri doğru şekilde ayarlanmadığında doğruluğunu kaybedebilir.

Hareket sistemleri, özellikle çok eksenli uygulamalarda daha karmaşık hâle geldikçe bu etkileşimler daha belirgin olur. Performans, en yüksek teknik özelliklerden ziyade sistemin tüm eksenlerde ve tüm çalışma koşullarında hareket kalitesini ne kadar iyi koruduğuna bağlıdır.

Entegre hareket sistemleri tasarlama

Entegre bir hareket sistemi; motorları, sürücüleri, geri besleme bileşenlerini ve kontrolü koordineli bir mimaride bir araya getirerek bileşen seçiminin ötesine geçer ve sistem davranışını şekillendirir.

Bu yaklaşımla eksenler birlikte çalışacak şekilde tasarlanır. Eksenler; hassas hareket yörüngelerini izlemek, hatalara etkilere tepki vermek ve dinamik yükler altında hizalarını korumak üzere senkronize edilir. Tutarlı bir sistem tepkisi sağlamak amacıyla geri besleme ve kontrol de sistem genelinde uygulanır.

Bu davranışın sağlanmasını kontrol mühendisliği mümkün kılar. Kontrol mühendisliği; sistemin komutlara ve hatalara nasıl tepki verdiğini ve hareketin sistem dinamikleri ile kontrol bant genişliğinin sınırları içinde nasıl kararlı kaldığını belirler. Modern kontrol sistemleri, performanstaki erken değişim belirtilerini tespit etmek ve gerçek zamanlı ayarlamalar yapmak için sistem performansını sürekli izler.

Bu düzeyde entegrasyon, tek tek bileşenlerin manuel olarak hizalanması ve ayarlanması ihtiyacını azaltır. Bunun yerine mühendisler, daha hızlı devreye alma ve daha öngörülebilir performans için sistemi bir bütün olarak tasarlayıp optimize edebilir.

Manuel girişten otomatik hassasiyete

Uzun yıllar boyunca bir servo sistemin kurulumu tamamen manuel olarak gerçekleştiriliyordu. Mühendisler motor parametrelerini sürücüye elle giriyor, referans tablolarını kullanıyor ve herhangi bir giriş hatası yapılmamış olmasını umuyordu. Yanlış girilen bir ondalık virgülü, motorun aşırı ısınmasına veya hasar görmesine neden olabiliyordu. Küçük hatalar bile makine gerçek bir çevrimi çalıştırmadan önce düşük performansa, kararsızlığa veya beklenmeyen davranışlara yol açabiliyordu.

Modern sistemler bu sorunu doğrudan ele alır. Kollmorgen'ın SFD-M akıllı geri besleme cihazı, motor verilerini geri besleme cihazının içinde saklayarak motor ile sürücü arasında otomatik yapılandırma sağlar; böylece tork, akım ve hız kontrolü için doğru parametreler, zaman alan ve hata yapmaya açık manuel girişe gerek kalmadan otomatik olarak yüklenir. Böylece sistem ilk test hareketinden itibaren tasarlandığı şekilde çalışır.

Bu, mekatronik entegrasyonun uygulamadaki ilk aşamasıdır: temel bileşenlerin otomatik olarak birlikte çalışmasını sağlamak. Bu yaklaşım, mühendisliğin odağını yapılandırmadan makine dinamiklerine kaydırır.

Kurulumun ötesinde, modern sürücüler varsayılan olarak birden fazla endüstriyel ağda çalışabilecek şekilde tasarlanmıştır. OEM'ler çoğu zaman bağlı kaldıkları mevcut otomasyon ortamlarına ve iletişim protokollerine sahiptir. Protokolden bağımsız sürücüler bu engeli ortadan kaldırırken, Kollmorgen Automation Suite (KAS) gibi tam entegre ortamlar hareket kontrolünü, PLC mantığını, güvenliği ve görselleştirmeyi tek bir çalışma alanında bir araya getirir. Böylece mekanik tasarım amacı ile dijital kontrol aynı ortamda buluşur.

Makinenin yaşam döngüsü boyunca hareket performansının doğrulanması

Entegre bir hareket sistemi tasarlamak, karşılaşılan zorlukların yalnızca bir kısmıdır. Mühendislerin, performansın makine üretilmeden önce, devreye alma sırasında ve işletme ile bakım süresince gerçek çalışma koşullarında korunmasını sağlaması da gerekir.

Dijital ikiz ve simülasyon teknolojileri bu gereksinimin erken aşamada karşılanmasına yardımcı olur. Mekanik modeller, sürücü özellikleri ve kontrol davranışı bir araya getirilerek sistemin farklı koşullar altındaki tepkisi modellenebilir. Bu sayede ödünleşimler geliştirme sürecinin erken aşamalarında belirlenebilir ve tekrarlanan fiziksel testlere duyulan ihtiyaç azaltılabilir. Sanal araçlar fiziksel testlerin yerini almasa da, devreye almadan önce sistemin daha iyi anlaşılmasına yardımcı olur.

Sistem çalışmaya başladıktan sonra birleşik bir yapı, bakım ve arıza tespit süreçlerini de kolaylaştırır. Birden fazla tedarikçiden gelen bileşenler bir araya getirildiğinde, arızanın kaynağını belirlemek zaman alıcı ve belirsiz olabilir. Birleşik bir sistem bu belirsizliği ortadan kaldırır. Sorunların izlenmesi ve giderilmesi kolaylaşır; ayrıca yeni bileşenler çevredeki sistem yeniden tasarlanmadan doğrulanabildiği için yükseltme veya değiştirme işlemleri daha kolay gerçekleştirilir.

Bu durum özellikle, bir makinenin bir bölgede tasarlanıp başka bir bölgede monte edildiği ve üçüncü bir bölgede bakımının yapıldığı küresel mühendislik ortamlarında büyük önem taşır. Entegre platformlar ve ortak dijital çalışma ortamları, bu sınırlar arasında performans ve tutarlılığın korunmasına yardımcı olarak tasarımın nerede üretilir veya çalıştırılırsa çalıştırılsın aynı şekilde davranmasını sağlar.

Gerçek dünyada hareket performansını artırma

Doğru tasarım ve doğrulama yaklaşımıyla bile, performans nihayetinde uygulamada kanıtlanır. Paketleme hatlarından robotik sistemlere ve hassas montaj uygulamalarına kadar farklı kullanım senaryolarında hareket sistemlerinin nasıl davrandığını anlamak, tasarım kararlarının gerçek dünya performansına dönüşmesini sağlamaya yardımcı olur.

Sonuç olarak mekatroniğin gerçek değeri, tüm bileşenler bir araya geldiğinde ortaya çıkar. Birleşik sistemler olarak tasarlanan makinelerin geliştirilmesi, ayarlanması ve bakımı daha kolaydır. Bu makineler daha akıcı çalışır, gelecekteki ihtiyaçlara daha kolay uyum sağlar ve uzun vadede daha yüksek güvenilirlik sunar.

Hareket sistemlerinizin tasarımında mekatronik yaklaşımını nasıl uygulayabileceğinizi öğrenmek için bugün bizimle iletişime geçin.

Bir uzmana danışın

AKME Serisi Servo Motorlar

AKME Serisi, AKM platformundan yola çıkılarak üretilmiştir olup ATEX ve IECEx küresel sertifikalarıyla Bölge 2 ve Bölge 22 ortamlarında kullanılmak üzere tasarlanmıştır.
Daha fazlası için

AKMA Servo Motorlar

Gıda ve içecek işleme gibi zor ortamlar için tasarlan hafif AKMA servo motorlar performans ve güvenilirlik sunar.
Daha fazlası için

Olağanüstü olanı tasarlayın

Kollmorgen daha iyi bir dünya inşa etmek için hareketin ve otomasyonun gücüne inanır.

Daha fazlası için

İlgili kaynaklar

Endüstriyel baskı makinesi: Step motordan geçişte Kollmorgen Essentials servo motorları için bir uygulama örneği

Step Motordan Servo Motora Ne Zaman Geçmelisiniz? >

Step motordan servo motora geçmeyi mi düşünüyorsunuz? Step motorların sınırlarını, servo motora geçme zamanının geldiğini gösteren altı işareti ve uygun maliyetli servo motorların hareket kontrolü sisteminizi yükseltmeyi nasıl kolaylaştırdığını…
Kollmorgen Essentials

Daha verimli makineler geliştirmek: makine üreticileri daha az karmaşıklık, daha yüksek performans ve daha fazla esneklik elde etmeyi nasıl başarır >

Bu web seminere katılarak Kollmorgen Essentials™ Yüksek Voltaj Hareket Sisteminin, OEM’lerin makine karmaşıklığını nasıl azalttığını, devreye alma süreçlerini nasıl hızlandırdığını ve daha fazla esneklikle yüksek performans elde etmelerine nasıl…
Türkçe
Kollmorgen HV Essentials

Kollmorgen, Essentials Portföyündeki Yeni Kontrolörü ve Yüksek Gerilimli Sürücülerini Tanıttı >

Kollmorgen Essentials, endüstriyel uygulamalar için hareket sistemi yapılarının doğru bir şekilde boyutlandırılması amacıyla yeni bir sekiz eksenli kontrolör ve yüksek gerilimli sürücü özelliği ekliyor.
Tehlikeli Bölge Makine İhtiyaçları için Doğru Motoru Seçmek: Bölge 2 ve Bölge 22 İçin Artık Çok Kolay

Tehlikeli Bölge Makine İhtiyaçları için Doğru Motoru Seçmek: Bölge 2 ve Bölge 22 İçin Artık Çok Kolay >

Şimdiye kadar seçeneklerin sınırlı olduğu tehlikeli ortamlarda çok yönlü performans için tasarlanmış kompakt, ATEX/IECEx sertifikalı Kollmorgen AKME servo motorları ile tanışın.
Türkçe
Tehlikeli Bölge Makine İhtiyaçları için Doğru Motoru Seçmek: Bölge 2 ve Bölge 22 İçin Artık Çok Kolay

Tehlikeli Bölge Makine İhtiyaçları için Doğru Motoru Seçmek: Bölge 2 ve Bölge 22 İçin Artık Çok Kolay >

Şimdiye kadar seçeneklerin sınırlı olduğu tehlikeli ortamlarda çok yönlü performans için tasarlanmış kompakt, ATEX/IECEx sertifikalı Kollmorgen AKME servo motorları ile tanışın.
Kollmorgen Essentials™: Her Eksene her bütçeye uygun komple hareket sistemi

Kollmorgen Essentials™: Her Eksene her bütçeye uygun komple hareket sistemi >

Kollmorgen Essentials’ın yüksek hassasiyetli hareket ve kanıtlanmış güvenilirlik sunduğunu keşfedin-artık daha hızlı belirlenebilir, daha kolay entegre edilebilir ve ölçeklendirmesi daha uygun maliyetli.
Türkçe
Kollmorgen Essentials™: Her Eksen, Her Bütçe için Komple Hareket Sistemleri

Kollmorgen Essentials: Her Eksen, Her Bütçe için Komple Hareket Sistemleri >

Kollmorgen Essentials ile yüksek hassasiyetli hareket ve kanıtlanmış güvenilirliği keşfedin: Artık daha hızlı belirlenebilir, daha kolay entegre edilebilir ve ölçeklenebilirliği daha uygun. Yeni Kollmorgen Essentials serisi, makine üreticilerinin…
Kollmorgen Hareket Sistemi, Kablolu Robota Güç Sağlayarak Verimi Nasıl Üç Katına Çıkarıyor?

Kollmorgen Hareket Sistemi, Kablolu Robota Güç Sağlayarak Verimi Nasıl Üç Katına Çıkarıyor? >

Rbot9'un devasa, askılı kablolu robotunun yük kapasitesini, hızını ve dikey yük güvenliğini en üst düzeye çıkarmak için neden AKM2G servo motorları ve AKD servo sürücüleri belirlediğini öğrenin.
DC, BLDC ve AC servo motorlar arasındaki farklar nelerdir?

DC, BLDC ve AC servo motorlar arasındaki farklar nelerdir? >

DC servo motorlar, BLDC servo motorlar ve AC servo motorlar arasındaki farkları anlamak. Uygulamanız için doğru tipin seçilmesi optimum performans, verimlilik ve uzun ömür için kritik önem taşır.