Pular para o conteúdo principal
blog | Como o projeto mecatrônico melhora o desempenho do sistema de movimento |
|
Leitura de 2 minutos

Máquina automática de manipulação instalando componentes em placas de circuito impresso

As máquinas estão se tornando mais rápidas, mais precisas e mais interconectadas. À medida que a complexidade evolui, também evolui a forma como medimos o desempenho. Em vez de focar em partes isoladas, o desempenho agora depende de como todo o sistema de movimento se comporta em condições reais, incluindo velocidade, carga, variabilidade e sincronização.

Essa mudança é o que torna a abordagem mecatrônica ainda mais valiosa. Significa projetar sistemas em que as disciplinas de mecânica, elétrica e controle trabalham juntas desde o início. Com essa perspectiva, os engenheiros vão além da otimização isolada e criam sistemas de movimento que apresentam desempenho consistente desde o comissionamento até a operação.

O que o projeto mecatrônico significa para os sistemas de movimento modernos

Em essência, o projeto mecatrônico reúne estruturas mecânicas, componentes elétricos e engenharia de controle em um único sistema. O motor, o drive, o controlador e o software atuam como um único organismo. Cada disciplina influencia a forma como a máquina se move, mas o desempenho depende de como as disciplinas interagem entre si.

O projeto mecânico define a rigidez, a inércia e a dinâmica da carga. Os sistemas elétricos determinam como fornecer e converter a energia. A engenharia de controle rege a forma como o movimento é comandado e estabilizado. Quando combinados, sua interação é o principal fator determinante do desempenho.

Em aplicações como sistemas de embalagem ou de montagem de precisão, essas interações determinam se o movimento permanece estável em alta velocidade ou se torna sensível a variações. Projetar pensando na interação desde o início é fundamental.

Os limites do projeto em nível de componentes

O projeto tradicional de sistemas de movimento geralmente se concentra na otimização de componentes individuais. Isso pode significar selecionar um motor com maior torque, um drive mais rápido ou uma estrutura mais rígida. Essas decisões são importantes, mas não garantem o desempenho do sistema como um todo.

Em muitos casos, a otimização de um elemento pode gerar novos desafios em outras áreas. Por exemplo, um sistema servo de alto desempenho ainda pode apresentar desempenho inferior se a flexibilidade mecânica introduzir vibração, e uma estrutura usinada com precisão pode perder exatidão se os circuitos de controle não estiverem devidamente ajustados.

À medida que os sistemas de movimento se tornam mais complexos, especialmente em aplicações multieixos, essas interações se tornam mais visíveis. O desempenho depende menos das especificações máximas e mais do quanto o sistema mantém a qualidade do movimento em todos os eixos e sob as condições de operação.

Projeto de sistemas de movimento integrados

Um sistema de movimento integrado reúne motores, drives, feedback e controle em uma arquitetura coordenada, abrangendo desde a seleção de componentes até a definição do comportamento do sistema.

Com essa abordagem, os eixos são projetados para funcionar em conjunto. Eles são sincronizados para seguir trajetórias de movimento precisas, responder a perturbações e permanecer alinhados sob cargas dinâmicas. O feedback e o controle também são aplicados em todo o sistema para garantir uma resposta consistente.

A engenharia de controle permite esse comportamento. Ela define como o sistema reage a comandos e perturbações e como o movimento permanece estável dentro dos limites da dinâmica do sistema e da largura de banda de controle. Os sistemas de controle modernos monitoram regularmente o desempenho do sistema para identificar sinais precoces de variação e fazer ajustes em tempo real.

Esse nível de integração reduz a necessidade de alinhar e ajustar manualmente os componentes individuais. Em vez disso, os engenheiros podem projetar e otimizar o sistema como um todo para uma implementação mais rápida e um desempenho mais previsível.

Da entrada manual à precisão automatizada

Durante muitos anos, configurar um sistema servo significava fazer tudo manualmente. Os engenheiros inseriam à mão os parâmetros do motor no drive, consultavam tabelas de pesquisa e torciam para que nada fosse digitado incorretamente. Uma vírgula decimal mal posicionada poderia causar superaquecimento ou danos ao motor. Pequenos erros resultavam em baixo desempenho, instabilidade ou comportamento inesperado antes mesmo da máquina executar um ciclo real.

Os sistemas modernos abordam isso diretamente. O dispositivo de feedback inteligente SFD-M da Kollmorgen armazena os dados do motor no próprio dispositivo, permitindo a configuração automática entre o motor e o inversor — carregando os parâmetros corretos para controle de torque, corrente e velocidade sem a necessidade de entrada manual lenta ou propensa a erros. O sistema funciona conforme o esperado desde o primeiro movimento de teste.

Esta é a primeira etapa da integração mecatrônica na prática: permitir que os elementos-chave cooperem automaticamente. Isso muda o foco da engenharia, que deixa de ser a configuração e passa a ser a dinâmica da máquina.

Além da configuração inicial, os drives modernos são projetados para operar em várias redes industriais por padrão. Os OEMs geralmente já possuem ambientes de automação e protocolos de comunicação com os quais estão comprometidos. Os drives independentes de protocolo eliminam essa barreira, enquanto ambientes totalmente integrados, como o Kollmorgen Automation Suite (KAS), reúnem controle de movimento, lógica de CLP, segurança e visualização em um único espaço de trabalho. Essencialmente, a intenção mecânica e o controle digital estão em um só lugar.

Validação do desempenho de movimento ao longo do ciclo de vida da máquina

Projetar um sistema de movimento integrado é apenas uma parte do desafio. Os engenheiros também devem garantir que o desempenho se mantenha em condições reais antes da construção da máquina, durante o comissionamento e ao longo de sua operação e manutenção.

As tecnologias de gêmeos digitais e de simulação ajudam a resolver esse problema desde o início. Ao combinar modelos mecânicos com características de acionamento e de controle, os engenheiros podem modelar a resposta do sistema sob diferentes condições. Isso ajuda a identificar as compensações logo no início e a reduzir a necessidade de testes físicos repetidos durante o desenvolvimento. Embora as ferramentas virtuais não substituam os testes físicos, elas ajudam a melhorar a compreensão do sistema antes da implementação.

Uma vez operacional, um sistema unificado também simplifica a manutenção e a localização de falhas. Quando componentes de vários fornecedores são combinados, identificar a origem de uma falha torna-se demorado e incerto. Um sistema unificado elimina essa ambiguidade. Os problemas são mais fáceis de rastrear e resolver, e as atualizações ou substituições são mais simples, pois os novos componentes podem ser validados sem precisar redesenhar todo o sistema.

Isso é especialmente importante em ambientes de engenharia globalizados, em que uma máquina pode ser projetada em uma região, montada em outra e ter sua manutenção realizada em uma terceira. Plataformas integradas e ambientes digitais compartilhados ajudam a manter o desempenho e a consistência além dessas fronteiras, garantindo que o projeto se comporte da mesma maneira, seja qual for o local de sua construção ou operação.

Condução do desempenho de movimento no mundo real

Mesmo com a abordagem correta de projeto e validação, o desempenho é comprovado na aplicação. Compreender como os sistemas de movimento se comportam em casos de uso específicos — desde linhas de embalagem até robótica e montagem de precisão — ajuda a garantir que as decisões de projeto se traduzam em desempenho no mundo real.

Em última análise, o valor da mecatrônica reside no que acontece quando todos os elementos se unem. Máquinas construídas como sistemas unificados são mais fáceis de desenvolver, ajustar e manter. Funcionam de forma mais suave, adaptam-se mais facilmente às necessidades futuras e oferecem maior confiabilidade a longo prazo.

Entre em contato conosco hoje mesmo para saber mais sobre como aplicar uma abordagem mecatrônica ao projeto de seus sistemas de movimento.

Consulte um especialista

Servomotores da série AKME

A série AKME é produzida sobre a plataforma AKM e projetada para uso em ambientes de Zona 2 e Zona 22, com certificação global ATEX e IECEx.
Descubra Mais

Servomotores AKMA

O servomotor AKMA foi projetado para ambientes desafiadores, como o processamento de alimentos e bebidas, e oferece desempenho e confiabilidade.
Descubra Mais

Engenharia excepcional

A Kollmorgen acredita no poder do Motion Control e da automação para construir um mundo melhor.

Descubra Mais

Recursos Relacionados

Impressoras industriais — um exemplo de uso dos servomotores Kollmorgen Essentials em substituição a motores de passo

Quando converter um motor de passo em um servomotor? >

Está em dúvida sobre quando trocar motores de passo por servomotores? Explore os seis sinais, os limites dos motores de passo e como os servomotores acessíveis simplificam a atualização do seu sistema de controle de movimento.
Kollmorgen HV Essentials

A Kollmorgen apresenta um novo controlador e capacidade de alta tensão em seu portfólio Essentials >

A linha Kollmorgen Essentials adiciona um novo controlador de oito eixos e capacidade de acionamento de alta tensão para dimensionar corretamente os sistemas de movimento para aplicações industriais.
Como escolher o motor certo para máquinas em áreas classificadas como HazLoc: simplificando as Zonas 2 e 22

Como escolher o motor certo para máquinas em áreas classificadas como HazLoc: simplificando as Zonas 2 e 22 >

Apresentamos os servomotores AKME da Kollmorgen: certificados conforme a ATEX/IECEx e projetados para um desempenho compacto e versátil em ambientes perigosos, onde as opções eram limitadas — até agora.
Kollmorgen Essentials™: sistemas de movimento completos para todos os eixos e orçamentos

Kollmorgen Essentials: sistemas de movimento completos para todos os eixos e orçamentos >

Descubra como o Kollmorgen Essentials oferece movimento de alta precisão e confiabilidade comprovada. Agora, ainda mais rápido de especificar, mais simples de integrar e mais viável financeiramente para escalonar. A nova linha Kollmorgen Essentials…
Como o sistema de movimento da Kollmorgen aciona um robô a cabo para triplicar a produtividade

Como o sistema de movimento da Kollmorgen aciona um robô a cabo para triplicar a produtividade >

Saiba por que a Rbot9 especificou servomotores AKM2G e servodrives AKD para maximizar a capacidade de carga, a velocidade e a segurança de carga vertical de seu imenso robô suspenso por cabos.
Quais são as diferenças entre os servomotores CC, BLDC e CA?

Quais são as diferenças entre os servomotores CC, BLDC e CA? >

Entenda as diferenças entre os servomotores CC, BLDC e CA. Selecionar o tipo certo para a sua aplicação é crítico para obter o desempenho, a eficiência e a longevidade ideais.
Escolha do dispositivo de feedback certo: por que o  Smart Feedback multivoltas se destaca

Escolha do dispositivo de feedback certo: por que o dispositivo de Smart Feedback multivoltas se destaca >

Aprenda as funções básicas dos dispositivos de feedback e como selecionar o dispositivo certo para seu sistema servo.Vamos comparar uma variedade de dispositivos de feedback em termos de desempenho, recursos e preço e avaliar os benefícios dessas…
O novo encoder de alta resolução SFD-M da Kollmorgen oferece feedback absoluto multi-voltas com custo incremental zero

O novo encoder de alta resolução SFD-M da Kollmorgen oferece feedback absoluto multi-voltas com custo incremental zero >

O encoder SFD-M sem bateria da Kollmorgen fornece dados de posicionamento multi-voltas absolutos de 16 bits na inicialização do sistema com custo incremental zero. Elimine sequências de retorno e mantenha a precisão do posicionamento por meio de…
Qual é o dispositivo servo de feedback de posição correto para a sua aplicação?

Qual é o dispositivo servo de feedback de posição correto para a sua aplicação?  >

Escolha o dispositivo de feedback certo para a sua aplicação. Aprenda como alcançar o máximo desempenho, eficiência e valor com um encoder rotativo, absoluto e multivoltas.