Passer au contenu principal
Exemples de réussite | Temps de lecture : 2 minutes

Optimiser la production de bouteilles

La solution Kollmorgen propulse la machine de moulage par soufflage PET au rang de premier producteur mondial

Défi

Une importante entreprise d'embouteillage chinoise devait augmenter considérablement sa production afin d'assurer sa réussite future sur un marché hautement concurrentiel. Pour la machine linéaire de moulage par soufflage de bouteilles PET entièrement électrique de l'entreprise, la productivité dépend de la capacité à indexer rapidement les préformes en PET en position, puis à retirer les bouteilles une fois qu'elles ont été moulées. L'entreprise a fait appel aux experts en mouvement de Kollmorgen au début 2019 pour l'aider à minimiser le temps d'indexation de la machine.

Travaillant en étroite collaboration avec l'équipe de conception de la machine du client, les ingénieurs de Kollmorgen ont découvert que les exigences en matière de performances d'indexation surchargeaient la solution moteur/variateur existante. Le moteur n'était pas en mesure d'atteindre la vitesse d'indexation souhaitée sans surchauffer. Le variateur était incapable de fournir le courant d'accélération nécessaire et se mettait rapidement en défaut de courant, ce qui limitait encore la puissance nécessaire pour respecter le temps d'indexation souhaité.

La seule façon d'éviter la surchauffe et la limitation de la combinaison moteur/entraînement existante était d'augmenter le temps d'indexation, ce qui ralentissait la machine au point que les objectifs de production de bouteilles ne pouvaient pas être atteints. Un moteur de plus grande taille aurait pu résoudre le problème, mais la conception de la machine était fixe et n'offrait pas l'espace supplémentaire nécessaire.

Solution

Pour obtenir des temps d'indexation plus rapides, un couple d'accélération plus important et une inertie globale plus faible étaient nécessaires. Kollmorgen a travaillé en étroite collaboration avec le client pour évaluer les objectifs d'indexation et co-concevoir une solution permettant d'améliorer les performances de la machine. Un système de mouvement 2G de Kollmorgen a fourni la puissance supplémentaire nécessaire pour réduire considérablement le temps d'indexation tout en occupant le même espace que la conception de moteur/variateur précédente.

Résultats

Une mise à niveau simple et rentable du système de mouvement 2G a transformé la machine de moulage par soufflage de bouteilles PET et a redynamisé l'activité du client.

  • Le couple moteur a augmenté de 30 % sans accroissement de taille.
  • Une accélération plus rapide a permis de réduire le temps d'indexation de 1,6 seconde à 1,3 seconde, soit une amélioration de 23 %.
  • Aucune modification de la machine n'a été nécessaire pour installer le servomoteur AKM2G sur le support de moteur existant, ce qui a permis au client d'économiser du temps de conception et de documentation.
  • La machine produit désormais 156 000 bouteilles (600 ml) par heure, ce qui en fait le premier producteur de bouteilles au monde.

« C'est précisément la raison pour laquelle le produit 2G a été conçu : augmenter les performances de la machine de notre client sans occuper un espace précieux pour un variateur et un moteur plus grands. » - Tom Kunkel, Chef de produit 2G, Kollmorgen

En savoir plus

Prêt à découvrir les avantages du système de mouvement 2G pour votre machine?

En savior plus

 

À propos de Kollmorgen

Depuis la création de Kollmorgen en 1916, ses solutions innovantes ont donné naissance à de grandes idées, rendu le monde plus sûr et amélioré nos vies. Aujourd'hui, sa connaissance de classe mondiale des systèmes et composants de mouvement, des logiciels de navigation pour véhicules autoguidés, de la qualité de pointe de l'industrie et de son expertise approfondie dans la liaison et l'intégration de produits standard et personnalisés permet de fournir en permanence des solutions de mouvement révolutionnaires avec des performances, une fiabilité et une facilité d'utilisation inégalées. Les constructeurs de machines du monde entier bénéficient ainsi d'un avantage incontestable sur le marché et leurs clients profitent d'une tranquillité d'esprit absolue.

Un moteur du commerce propulse le robot le plus rapide jamais conçu pour résoudre un Cube

Découvrez comment un système de mouvement créé à partir d'éléments disponibles sur le marché a alimenté le robot résolveur de cube le plus rapide. La vitesse, la précision et le mouvement multiaxial synchronisé expliqués.

En savoir plus

Servo-amplificateurs CA à aimant permanent (AC PM) : les différents alignements de phase et de commutation du servomoteur

Les problèmes d'alignement de commutation entre servomoteurs et servovariateurs peuvent être assez complexes, en particulier lorsque le moteur et le variateur proviennent de manufacturiers différents. Comprendre les défis de conception typiques peut vous aider à affronter les problèmes de séquençage de phases du moteur.

En savoir plus

Une ingénierie exceptionnelle

Kollmorgen croit au pouvoir du mouvement et de l'automatisation pour créer un monde meilleur.

En savoir plus

Ressources associées

Équipement de soudage pour batteries au lithium

La sécurité fonctionnelle des moteurs linéaires améliore la sécurité et la productivité des équipements de soudage pour batteries au lithium >

La technologie de sécurité fonctionnelle SMM de Kollmorgen aide les fabricants de batteries au lithium à obtenir des mouvements stables et contrôlés, ainsi qu'une conformité mondiale, leur conférant ainsi un avantage concurrentiel.
Site de production équipé d'un système de commande de mouvement multiaxial

Maîtriser le contrôle de mouvement multiaxial dans les cellules de production modernes >

La synchronisation devient plus difficile à mesure que les systèmes de mouvement évoluent. Découvrez comment les cellules de production modernes permettent de garantir la précision, la stabilité et la vitesse de production.
Un moteur du commerce propulse le robot le plus rapide jamais conçu pour résoudre un Cube

Un moteur du commerce propulse le robot le plus rapide jamais conçu pour résoudre un Cube  >

Découvrez comment un système de mouvement créé à partir d'éléments disponibles sur le marché a alimenté le robot résolveur de cube le plus rapide. La vitesse, la précision et le mouvement multiaxial synchronisé expliqués.
Comment le système de mouvement Kollmorgen permet à un robot à câbles de tripler son rendement

Comment le système de mouvement Kollmorgen permet à un robot à câbles de tripler son rendement >

Découvrez pourquoi Rbot9 a exigé des servomoteurs AKM2G et des servocommandes AKD pour optimiser la capacité de charge utile, la vitesse et la sécurité des charges verticales de son imposant robot à câbles suspendus.
Servo-amplificateurs CA à aimant permanent (AC PM) : les différents alignements de phase et de commutation du servomoteur

Servo-amplificateurs CA à aimant permanent (AC PM) : les différents alignements de phase et de commutation du servomoteur >

Les problèmes d'alignement de commutation entre servomoteurs et servovariateurs peuvent être assez complexes, en particulier lorsque le moteur et le variateur proviennent de manufacturiers différents. Comprendre les défis de conception typiques peut…
Sessions de mentorat sur l'AKD2G : Guide de configuration rapide de l'AKD2G

Sessions de mentorat sur l'AKD2G : Guide de configuration rapide de l'AKD2G & Configuration avancée pour l'AKD2G à deux axes >

Vous devez commencer à utiliser le nouveau système 2G et souhaitez le maîtriser ? Vous aurez besoin du logiciel Workbench pour AKD2G. Cette session vous expliquera les bases nécessaires pour créer rapidement du mouvement, prendre confiance et…
Les bases de la sécurité fonctionnelle WP

Les bases de la sécurité fonctionnelle : le quoi, le pourquoi et le comment >

Même si certaines entreprises sont basées dans des pays qui n’imposent pas le respect des normes de sécurité fonctionnelle, leurs clients, eux, sont susceptibles d’exiger des équipements conformes à ces normes. Protection es employés et de la…
Paramètres des servomoteurs et conversions appropriées pour l'utilisation d'un servovariateur et comparaison

Paramètres des servomoteurs et conversions appropriées pour l'utilisation d'un servovariateur et comparaison >

Pour que votre mécanisme fonctionne comme prévu, vous devez convertir les paramètres publiés du servomoteur dans les unités de mesure adéquates pour l'utilisation du servovariateur. Découvrez comment réaliser les conversions nécessaires des…
Kollmorgen aide les fournisseurs de solutions d’automatisation du conditionnement à répondre aux besoins en matière d’emballage sur mesure à la demande

Kollmorgen aide les fournisseurs de solutions d’automatisation du conditionnement à répondre aux besoins en matière d’emballage sur mesure à la demande >

L'expertise de Kollmogen en matière de composants de contrôle du mouvement pour les machines d'emballage a permis à Packsize de relever des défis exigeants afin de créer des solutions révolutionnaires d'automatisation du conditionnement.