Skip to main content
Anwenderberichte | 2 Minuten Lesezeit

Optimierung von PET-Blasformmaschinen

Kollmorgen 2G Motion System macht einen Hersteller von PET-Blasformmaschinen zum produktivsten Hersteller weltweit

Die Herausforderung

Ein großer Flaschenabfüllungsbetrieb in China musste seinen Produktionsausstoß deutlich steigern, um seinen zukünftigen Erfolg in einem stark umkämpften Markt sicherzustellen. Bei der vollelektrisch betriebenen linearen Blasformmaschine für PET-Flaschen hängt die Produktivität von der Geschwindigkeit ab, mit der die PET-Vorformlinge in die erforderliche Position gebracht und die geformten Flaschen entnommen werden. Der Hersteller der Blasformmaschine bat Anfang2019 die Expertenvon Kollmorgen um Unterstützung. Die Indexierungszeit der Maschine sollteminimiert werden.

In enger Zusammenarbeit mit dem Entwicklerteam des Kunden stellten die Ingenieure von Kollmorgen fest, dass die Anforderungen an die Indexierungsleistung die Möglichkeiten der bestehenden Motor/Antriebs-Kombination überstiegen. Der Motor konnte die gewünschte Indexierungsgeschwindigkeit nicht erreichen, ohne zu überhitzen. Der Servoverstärker konnte den erforderlichen Beschleunigungsstrom nicht liefern und wäre schnell in die Strombegrenzung gewechselt, was die erforderliche Leistung für die gewünschte Indexierungszeit weiter begrenzt hätte.

Die einzige Möglichkeit, die Überhitzung und den Foldback in der bestehenden Motor/Antriebs-Kombination zu begrenzen, bestand in einer Verlängerung der Indexierungszeit –was die Maschine derart verlangsamt hätte, dass die Flaschenproduktionsziele nicht erreicht worden wären. Ein größerer Motor hätte das Problem möglicherweise gelöst, aber das Maschinendesign war festgelegt und bot keinen zusätzlichen Einbauraum.

Lösung

Um kürzere Indexierungszeiten zu erreichen, waren ein höheresBeschleunigungsmoment und eine geringere Gesamtträgheit erforderlich. Kollmorgen arbeitete eng mit dem Kunden zusammen, um die Indexierungsziele zu evaluieren und gemeinsam eine Lösung zu entwickeln, die die gewünschten Leistungsverbesserungen für die Maschine ermöglichen sollte. Das Kollmorgen 2G Motion System lieferte die erforderliche zusätzliche Leistung, um die Indexierungszeit drastisch zu verkürzen, ohne mehr Platz im vorhandenen Verstärker-und Motordesign zu beanspruchen.

Die Ergebnisse

Eine einfache, kosteneffektive Aufrüstung auf das 2G Motion System ermöglichte die erforderliche Leistungssteigerung für die PET-Blasformmaschine und belebte das Geschäft des Kunden neu.

  • Das Motordrehmoment wurde bei gleicher Baugröße um 30% gesteigert.
  • Die höhere Beschleunigung verkürzte die Indexierungszeit von 1,6auf 1,3Sekunden –eine Verbesserung um 23%.
  • Um den AKM2G Servomotor in die bestehende Motorbefestigung einzubauen, waren keine Modifizierungen erforderlich, was dem Kunden wertvolle Entwicklungs-und Dokumentationszeit sparte.
  • Die Maschine produziert jetzt 156.000Flaschen (600ml) pro Stunde und macht das Unternehmen zum weltweit führenden Hersteller von PET-Blasformmaschinen.

„Genau dafür wurde das 2G Produkt entwickelt -die Leistung der Maschine unseres Kunden zu steigern, ohne wertvollen Platz für einen größeren Antrieb und Motor zu beanspruchen.“ - Tom Kunkel, 2G Produktmanager, Kollmorgen

Weitere Informationen

Sie möchten wissen, was das 2G Motion System für Ihre Maschine leisten kann?

Weitere Informationen

 

Über Kollmorgen

Seit der Gründung im Jahr 1916 haben die innovativen Lösungen von Kollmorgen große Ideen zum Leben erweckt, die Welt sicherer gemacht und das Leben der Menschen verbessert. Kollmorgen ermöglicht die kontinuierliche Entwicklung von richtungsweisenden Antriebslösungen, die in Sachen Leistung, Zuverlässigkeit und Bedienerfreundlichkeit einzigartig sind. Entscheidend hierbei sind erstklassiges Know-how im Bereich Antriebssysteme und -komponenten, hochentwickelte Software für fahrerlose Transportsysteme, höchste Qualität und umfassende Fachkenntnis in der Verbindung und Integration von Standard-und maßgefertigten Produkten. Dies bietet Maschinenbauern weltweit einen wichtigen Wettbewerbsvorteil und deren Endkunden das beruhigende Gefühl, sich jederzeit auf die fertige Applikation verlassen zu können.

Standardisiertes Antriebssystem treibt schnellsten Zauberwürfel-Roboter an

Erfahren Sie, wie ein handelsübliches Antriebssystem den schnellsten Roboter zum Lösen von Zauberwürfeln antreibt. Geschwindigkeit, Präzision und synchronisierte Mehrachsen-Motion erklärt.

Erfahren Sie Mehr

AC PM Servoantriebsverstärker: Unterschiede bei dem Abgleich der Motorphasen und des Kommutierungswinkels

Die Probleme beim Abgleich des Kommutierungswinkels zwischen Servomotoren und Servoantrieben, insbesondere wenn Motor und Antrieb von verschiedenen Herstellern stammen, können durchaus eine Herausforderung darstellen. Durch das Verständnis der typischen Designherausforderungen können Probleme bei der Motorphasenfolge leichter gelöst werden.

Erfahren Sie Mehr

Das Außergewöhnliche entwickeln

Wir bei Kollmorgen glauben an die Kraft von Antriebstechnik und Automatisierung bei der Erschaffung einer besseren Welt.

Erfahren Sie Mehr

Related Resources

Schweißanlagen für die Produktion von Lithium-Batterien

Funktionale Sicherheit von Linearmotoren steigert Sicherheit und Produktivität bei Schweißanlagen für Lithium-Batterien >

Die Funktionale Sicherheit der SMM-Lösungen von Kollmorgen trägt dazu bei, stabile und kontrollierte Bewegungsabläufe sicherzustellen, globale Vorschriften in der Lithium-Batterieproduktion einzuhalten und die Wettbewerbsfähigkeit der Hersteller zu…
Produktionsstätte mit mehrachsiger Bewegungssteuerung

Beherrschen der mehrachsigen Bewegungssteuerung in modernen Fertigungszellen >

Je größer Bewegungssysteme werden, desto schwieriger wird die Synchronisation. Erfahren Sie, wie moderne Fertigungszellen auch bei hohem Tempo Präzision, Stabilität und Durchsatz gewährleisten.

Standardisiertes Antriebssystem treibt schnellsten Zauberwürfel-Roboter an  >

Erfahren Sie, wie ein handelsübliches Antriebssystem den schnellsten Roboter zum Lösen von Zauberwürfeln antreibt. Geschwindigkeit, Präzision und synchronisierte Mehrachsen-Motion erklärt.
Kollmorgen Antriebssystem ermöglicht Kabelroboter mit dreifachem Durchsatz

Kollmorgen Antriebssystem ermöglicht Kabelroboter mit dreifachem Durchsatz >

Erfahren Sie, warum man sich bei Rbot9 für AKM2G-Servomotoren und AKD-Servoantriebe entschieden hat, um bei diesem schweren, an Kabeln aufgehängten Roboter die Nutzlastkapazität, Geschwindigkeit und Sicherheit bei der Handhabung vertikaler Lasten zu…
AC PM Servoantriebsverstärker: Unterschiede bei dem Abgleich der Motorphasen und des Kommutierungswinkels

AC PM Servoantriebsverstärker: Unterschiede bei dem Abgleich der Motorphasen und des Kommutierungswinkels >

Die Probleme beim Abgleich des Kommutierungswinkels zwischen Servomotoren und Servoantrieben, insbesondere wenn Motor und Antrieb von verschiedenen Herstellern stammen, können durchaus eine Herausforderung darstellen. Durch das Verständnis der…
AKD2G Mentorensessions: AKD2G-Kurzanleitung zur Einrichtung

AKD2G Mentorensessions: AKD2G-Kurzanleitung zur Einrichtung & Erweiterte Konfiguration für AKD2G Dual-Axis >

Sie möchten Ihr neues 2G-System schnell in Betrieb nehmen? Der Ausgangspunkt ist die AKD2G Workbench-Software. In diesem Kurs erhalten Sie die Grundlagen, die Sie benötigen, um schnell Bewegung zu erzeugen, Vertrauen aufzubauen und Ihre Produktivität…
Das Einmaleins der Funktionalen Sicherheit

Das Einmaleins der Funktionalen Sicherheit: Was, Warum und Wie >

Selbst in Ländern, in denen keine Normen zur Funktionalen Sicherheit vorgeschrieben sind, ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass unzählige Kunden normgerechte Geräte fordern werden. Ob zum Schutz der Angestellten, der Reputation des Unternehmens oder…
Kollmorgen macht's möglich: Führender Anbieter von automatischen Verpackungslösungen kann korrekt dimensionierte Kartons auf Knopfdruck liefern

Kollmorgen macht's möglich: Führender Anbieter von automatischen Verpackungslösungen kann korrekt dimensionierte Kartons auf Knopfdruck liefern >

Das Know-how von Kollmorgen rund um Antriebskomponenten für Verpackungsmaschinen hat Packsize geholfen, komplexe Herausforderungen zu meistern und bahnbrechende automatische Verpackungslösungen zu entwickeln.

Erste Schritte bei der Dimensionierung und Auswahl von Servomotoren: Gründe für eine Systemlösung >

When specifying servo motors, drives and cables, learn how to optimize motion by incorporating mechanical load, motion profile, ambient environment, cabling and other considerations into a system-wide approach.