Ana içeriğe atla
Başarı Hikayeleri | 2 dakikalık okuma

Şişe Üretimini Optimize Etme

Kollmorgen Çözümü, PET Şişe Kalıp Makinesini Dünyanın Bir Numaralı Üretici Konumuna Yükseltti

Zorluk

Çin'deki büyük bir şişeleme operasyonu, ileri düzeyde rekabetçi bir pazarda gelecekteki başarısını garanti altına almak amacıyla verimini büyük ölçüde artırmaya ihtiyaç duyuyordu. Şirketin tümüyle elektrikli doğrusal PET şişe üfleme kalıp makinesi için üretkenlik, önceden biçimlendirilmiş PET'leri hızlı şekilde indeksleme ve ardından oluşan kalıplı şişeleri çıkarma kabiliyetine bağlıydı. Şirket, makinenin indeksleme süresini azaltmak için 2019 başlarında Kollmorgen hareket uzmanları ile iletişime geçti.

Müşterinin makine tasarım ekibi ile yakın iş birliği içinde çalışan Kollmorgen mühendisleri, indeksleme performansı gereksinimlerinin mevcut motor/sürücü çözümünü aşırı yüklediğini keşfetti. Motor aşırı ısınmaksızın istenen indeksleme hızını elde edemiyordu. Sürücü gerekli hızlanma akımını sağlayamıyor ve akım konusunda hızla geride kalabiliyordu, ki bu durum da istenen indeksleme süresini yakalamak için gereken gücü sınırlandırıyordu.

Mevcut motor/sürücü kombinasyonundaki aşırı ısınma ve geride kalmayı önlemenin tek yolu indeksleme süresini artırmaktı, bu da makineyi şişe-üretim hedeflerinin karşılanamadığı bir hıza yavaşlatıyordu. Daha büyük bir motor sorunu çözebilirdi ancak makine tasarımı sabitti ve bunun için gerekebilecek el alanı sağlamıyordu.

Çözüm

Daha kısa indeksleme süreleri elde etmek daha yüksek hızlanma torku ve daha düşük genel atalet gerektirir. Kollmorgen müşteri ile yakın iş birliği içinde çalışarak indeksleme hedeflerini değerlendirdi ve ortak mühendislik yoluyla istenen makine performansı iyileştirmelerini sunacak bir çözüm tasarladı. Bir Kollmorgen 2G Hareket Sistemi, indeks süresini dramatik ölçüde azaltmak için gereken ek gücü sağlarken, bu çözüm önceki motor ve sürücü tasarımı ile aynı alan içine yerleştirildi.

Sonuçlar

2G Hareket Sistemine yönelik yapılan basit ve düşük maliyetli bir yükseltme, PET şişe üfleme kalıp makinesini dönüştürdü ve müşterinin işini canlandırdı.

  • Boyutta bir artış olmaksızın motor torku %30 arttı.
  • Daha çabuk hızlanma, indeksleme süresini 1,6 saniyeden 1,3 saniyeye indirerek %23 oranında bir iyileştirme sağladı.
  • AKM2G servo motorun mevcut motor montajına sığması için hiçbir makine modifikasyonu gerekmedi, bu da müşterinin tasarımını korudu ve belgelendirme süresini kısalttı.
  • Makine artık saatte 156.000 şişe (600 ml) üretiyor ve bu performans ile dünyanın 1 numaralı şişe üreticisi konumuna yerleşiyor.

“2G ürünü bunun için tasarlandı; müşterimizin makinesinin performansını, daha büyük sürücü ve motor için değerli alandan kaybetmeden artırmak.” - Tom Kunkel, 2G Ürün Müdürü, Kollmorgen

Daha fazla bilgi

2G Hareket Sisteminin makineniz için yapabileceklerini keşfetmeye hazır mısınız?

DAHA FAZLA BİLGİ EDİNİN

 

Kollmorgen Hakkında

Kurulduğu 1916 yılından beri, Kollmorgen'in yenilikçi çözümleri büyük fikirleri hayata geçirerek dünyayı daha güvenli bir yer haline getirmiş ve insanların hayatlarını geliştirmiştir. Bugün, hareket sistemleri ve bileşenleri, otomatik rehberli araç navigasyon yazılımı, endüstri lideri kalite konusundaki birinci sınıf bilgi birikimi ve standart ve özel ürünlerin bağlantısı ve entegrasyonuna ilişkin derin deneyimi sayesinde şirket, sürekli olarak, performans, güvenilirlik ve kullanım kolaylığı açısından benzersiz olan çığır açıcı hareket çözümleri sunuyor. Bu da dünyanın her yerindeki makine üreticilerine inkâr edilemez bir pazar avantajı ve üreticilerin müşterilerine mutlak bir huzur sağlıyor.

Kullanıma Hazır Hareket Sistemi Dünyanın En Hızlı Küp Çözen Robotuna Güç Veriyor

Hazır bir hareket sisteminin en hızlı yapboz küpü çözen robotu nasıl çalıştırdığını öğrenin. Hız, hassasiyet ve senkronize çok eksenli hareketin açıklaması.

Daha fazlası için

AC PM Servo Sürücü Amplifikatörleri: Farklı Servo Motor Fazı ve Komütasyon Hizalamaları

Özellikle motorun ve sürücünün farklı üreticilerden temin edildiği durumlarda, servo motorlar ile servo sürücüler arasındaki komütasyon hizalamasıyla ilgili sorunlar oldukça zorlayıcı olabilir. Tipik tasarım zorluklarının anlaşılması, motor fazı sıralama sorunlarını ele almanıza yardımcı olabilir.

Daha fazlası için

Olağanüstü olanı tasarlayın

Kollmorgen daha iyi bir dünya inşa etmek için hareketin ve otomasyonun gücüne inanır.

Daha fazlası için

İlgili kaynaklar

Lityum Pil Kaynak Ekipmanı

Lineer Motorlarda Fonksiyonel Güvenlik, Lityum Pil Kaynak Ekipmanlarında Güvenliği ve Verimliliği Artırıyor >

Kollmorgen'ın SMM fonksiyonel güvenlik çözümü, lityum pil üretiminde istikrarlı ve kontrollü hareketin yanı sıra küresel uyumluluk ve rekabet gücü sağlanmasına yardımcı olur.
Çok eksenli hareket kontrolüne sahip üretim tesisi

Modern Üretim Hücrelerinde Çok Eksenli Hareket Kontrolünde Uzmanlaşma >

Hareket sistemlerinin ölçeği arttığında senkronizasyon zorlaşır. Modern üretim hücrelerinin yüksek hızlarda hassasiyeti, istikrarı ve verimi nasıl koruduğunu öğrenin.

Kullanıma Hazır Hareket Sistemi Dünyanın En Hızlı Küp Çözen Robotuna Güç Veriyor  >

Hazır bir hareket sisteminin en hızlı yapboz küpü çözen robotu nasıl çalıştırdığını öğrenin. Hız, hassasiyet ve senkronize çok eksenli hareketin açıklaması.
Kollmorgen Hareket Sistemi, Kablolu Robota Güç Sağlayarak Verimi Nasıl Üç Katına Çıkarıyor?

Kollmorgen Hareket Sistemi, Kablolu Robota Güç Sağlayarak Verimi Nasıl Üç Katına Çıkarıyor? >

Rbot9'un devasa, askılı kablolu robotunun yük kapasitesini, hızını ve dikey yük güvenliğini en üst düzeye çıkarmak için neden AKM2G servo motorları ve AKD servo sürücüleri belirlediğini öğrenin.
AC PM Servo Sürücü Amplifikatörleri: Farklı Servo Motor Fazı ve Komütasyon Hizalamaları

AC PM Servo Sürücü Amplifikatörleri: Farklı Servo Motor Fazı ve Komütasyon Hizalamaları >

Özellikle motorun ve sürücünün farklı üreticilerden temin edildiği durumlarda, servo motorlar ile servo sürücüler arasındaki komütasyon hizalamasıyla ilgili sorunlar oldukça zorlayıcı olabilir. Tipik tasarım zorluklarının anlaşılması, motor fazı…
AKD Mentor Oturumları: AKD2G Hızlı Kurulum Kılavuzu

AKD Mentor Oturumları: AKD2G Hızlı Kurulum Kılavuzu & AKD2G Çift Eksen için Gelişmiş Yapılandırma >

Yeni 2G sisteminizi devreye almanız mı gerekiyor? AKD2G Workbench yazılımı ile başlayın. Bu oturum size, hızlı yoldan bir hareket çözümü oluşturmanız, güven tesis etmeniz ve üretkenliğinizi artırmanız için gereken temelleri sağlayacaktır.
İşlevsel Güvenlik 101: Ne, Neden ve Nasıl

İşlevsel Güvenlik 101: Ne, Neden ve Nasıl >

İşlevsel güvenlik standartlarını zorunlu kılmayan ülkelerdeki şirketler için bile, çok sayıda müşterinin bu standartlara uygun ekipman talep etmesi muhtemeldir. Çalışanları ve itibarı korumaktan üretkenliği ve kârlılığı artırmaya kadar, kuruluşları…
Servo Motor Parametreleri ve Servo Sürücü Kullanımı ile Karşılaştırması İçin Bunların Uygun Dönüşümleri

Servo Motor Parametreleri ve Servo Sürücü Kullanımı ile Karşılaştırması İçin Bunların Uygun Dönüşümleri >

Mekanizmanızın beklenen şekilde çalışabilmesi için, yayınlanan servo motor parametrelerini servo sürücü kullanımı için doğru ölçü birimlerine dönüştürmeniz gerekir. Güvenilir bir operasyon sağlamak için gerekli motor parametre dönüşümlerini nasıl…
Kollmorgen, paketleme otomasyonu çözümleri sağlayıcısının talep üzerine "doğru boyutlu" paketleme ihtiyacını karşılamasına yardımcı oluyor

Kollmorgen, paketleme otomasyonu çözümleri sağlayıcısının talep üzerine "doğru boyutlu" paketleme ihtiyacını karşılamasına yardımcı oluyor >

Kollmorgen'ın paketleme makinelerine yönelik hareket kontrol bileşenleri konusundaki uzmanlığı, Packsize'ın yenilikçi paketleme otomasyon çözümleri yaratırken karşılaştığı zorlukların üstesinden gelmesine yardımcı oldu.