Passer au contenu principal
Exemples de réussite | Temps de lecture : 2 minutes

Kollmorgen aide les fournisseurs de solutions d’automatisation du conditionnement à répondre aux besoins en matière d’emballage

Ces dernières années, les secteurs du e-commerce et du transport mondial ont connu une croissance très marquée. Alors que la demande dépasse bien souvent les capacités, le manque de main-d’œuvre, les interruptions de la chaîne d’approvisionnement, la démultiplication de la concurrence et la nécessité de se vouloir plus durable ajoutent une pression supplémentaire. Les grands distributeurs traitant avec de nombreux produits se sont retrouvés face à un dilemme : révolutionner les processus de traitement et d’expédition, ou risquer de perdre des parts de marché.

Défi

Aujourd’hui, les consommateurs souhaitent recevoir leurs commandes en ligne rapidement et facilement, dans des colis suffisamment imposants pour protéger leurs achats, sans pour autant générer d’émissions ou de déchets inutiles. De l’autre côté, les grands distributeurs doivent gérer d’énormes volumes de commandes et des produits de toutes les tailles, tout en maintenant les coûts de main-d’œuvre, de matériaux et d’expédition les plus bas possibles.

Packsize, un leader mondial en solutions d’automatisation du conditionnement, a tenté de répondre à ce besoin. En mars 2020, l’entreprise finalisait le prototype de la révolutionnaire X5®, la toute première machine de montage entièrement automatisé de boîtes sur mesure à la demande. Un système qui a très vite fait parler de lui, notamment quand Walmart a souhaité intégrer la technologie au cœur de ses centres de distribution nouvelle génération.

Mais pour répondre en temps opportun aux besoins de Walmart au sein de ces centres essentiels où l’activité bat son plein, l’évolution de la X5, aujourd’hui Ultra5, devait être d’une très grande fiabilité. Il était donc impératif d’adapter la production rapidement et efficacement, le tout en pleine pandémie et alors que la demande explosait dans le secteur du e-commerce.

« Pour que l’utilisation de la machine Ultra5 soit une réussite, nous avons fait confiance à Kollmorgen pour nous fournir 1 000 composants. L’entreprise est devenue un véritable partenaire de confiance pour l’une de nos plateformes clés. Nous espérons que son équipe jouera un rôle central dans cette réussite future. » — Edwin Borrero, Packsize

Solution

Alors que le besoin de faire évoluer la commercialisation et la production du nouveau système d’automatisation du conditionnement devenait urgent, les anciens partenaires de contrôle du mouvement n’apportaient aucune solution, conduisant l’entreprise à rechercher un partenaire capable d’assurer l’aspect technique, tout en possédant une chaîne d’approvisionnement éprouvée et une présence mondiale. Le grand gagnant ? Kollmorgen et son partenaire suédois SDT, avec le Système de mouvement 2G de pointe.

Ce qui a distingué le système de mouvement 2G de Kollmorgen des autres, ce sont ses performances et une densité de couple inégalées, le tout, dans un format compact. En moyenne, les servomoteurs AKM2G génèrent une densité de couple 30 % plus élevée que les modèles précédents, sans changement côté taille et montage, permettant ainsi de réduire l’encombrement des machines sans nuire aux performances. De son côté, le variateur AKD2G, grâce à sa connexion à un seul câble, à ses entraînements à axe double et à ses fonctionnalités intelligentes optimisées, contribue à réduire la nomenclature et les exigences en termes d’espace. Il s'agit d'un avantage clé des composants de contrôle du mouvement pour les machines d’emballage, qui permet d’obtenir un équipement compact.

Le plus ? Le variateur AKD2G propose une personnalisation plus simple et plus avancée que ses concurrents, permettant à Packsize d’améliorer la fonctionnalité et l’expérience utilisateur de l’Ultra5. Outre l’aspect technique, c’est aussi pour notre réputation concernant l’intégrité de nos produits et la fiabilité de notre chaîne d’approvisionnement que Packsize s’est tourné vers Kollmorgen.

Système de mouvement 2G Kollmorgen

Résultats

Même les problèmes de chaîne d’approvisionnement liés à la COVID-19 n’ont pas empêché Kollmorgen et SDT de fournir plus de 1 000 composants afin de permettre l’envoi de plus de 200 systèmes d’automatisation du conditionnement X5/Ultra5 dans le monde, un an seulement après avoir commercialisé le produit.

Grâce à cette machine, Walmart et d’autres clients ont pu produire 600 boîtes sur mesure par heure et appliquer sur chacune jusqu’à 2 étiquettes : le rendement le plus élevé dans sa catégorie. Cette approche de l’emballage sur mesure a permis de réduire les coûts de conditionnement et de main-d’œuvre, ainsi que le volume de déchets et le taux d’émission. De même, les distributeurs qui utilisent la machine peuvent envoyer par transporteur ou livreur jusqu’à 33 % de colis en plus.

La satisfaction des distributeurs fait le bonheur de Packsize. Aujourd’hui, l’entreprise tire avantage de sa croissance continue et du développement de nouveaux produits avec, toujours, un partenaire de contrôle du mouvement de confiance à ses côtés : Kollmorgen.

600 colis sur mesure par heure

Télécharger le PDF

Un moteur du commerce propulse le robot le plus rapide jamais conçu pour résoudre un Cube

Découvrez comment un système de mouvement créé à partir d'éléments disponibles sur le marché a alimenté le robot résolveur de cube le plus rapide. La vitesse, la précision et le mouvement multiaxial synchronisé expliqués.

En savoir plus

Système de mouvement 1G de Kollmorgen

Découvrez le mouvement fait pour votre machine. Le système de mouvement Kollmorgen 1G offre un large éventail d'options, de fonctionnalités et une fiabilité à toute épreuve pour une conception sans compromis.
En savoir plus

Une ingénierie exceptionnelle

Kollmorgen croit au pouvoir du mouvement et de l'automatisation pour créer un monde meilleur.

En savoir plus

Ressources associées

Presse industrielle : un cas d'utilisation pour les servomoteurs Kollmorgen Essentials lors du remplacement de moteurs pas-à-pas

Quand faut-il passer d'un moteur pas-à-pas à un servomoteur? >

Vous vous demandez quand passer d'un moteur pas-à-pas à un servomoteur? Découvrez les six signes, les limites du moteur pas-à-pas, et la manière dont des servomoteurs économiques peuvent simplifier la mise à niveau de votre système de contrôle de…
Équipement de soudage pour batteries au lithium

La sécurité fonctionnelle des moteurs linéaires améliore la sécurité et la productivité des équipements de soudage pour batteries au lithium >

La technologie de sécurité fonctionnelle SMM de Kollmorgen aide les fabricants de batteries au lithium à obtenir des mouvements stables et contrôlés, ainsi qu'une conformité mondiale, leur conférant ainsi un avantage concurrentiel.
Site de production équipé d'un système de commande de mouvement multiaxial

Maîtriser le contrôle de mouvement multiaxial dans les cellules de production modernes >

La synchronisation devient plus difficile à mesure que les systèmes de mouvement évoluent. Découvrez comment les cellules de production modernes permettent de garantir la précision, la stabilité et la vitesse de production.

Comment Cosmopack est passé des solutions d'emballage spécialisées aux solutions d'emballage flexibles >

Découvrez comment Cosmopack a modernisé l'intégration de sa chaîne d'emballage automatisée en recourant à une architecture de mouvement décentralisée afin de proposer des solutions d'emballage plus flexibles.
Un moteur du commerce propulse le robot le plus rapide jamais conçu pour résoudre un Cube

Un moteur du commerce propulse le robot le plus rapide jamais conçu pour résoudre un Cube  >

Découvrez comment un système de mouvement créé à partir d'éléments disponibles sur le marché a alimenté le robot résolveur de cube le plus rapide. La vitesse, la précision et le mouvement multiaxial synchronisé expliqués.
Kollmorgen Essentials™ : des systèmes de mouvement complets pour chaque axe, chaque budget

Kollmorgen Essentials : des systèmes de mouvement complets pour tous les axes et tous les budgets >

Découvrez le mouvement de haute précision et d'une fiabilité éprouvée de Kollmorgen Essentials. Désormais, les spécifications sont plus rapides, l'intégration plus simple et la mise à l'échelle plus économique. La nouvelle gamme Kollmorgen Essentials…
Gamme Kollmorgen Essentials

Présentation du système Kollmorgen Essentials™ pour un mouvement de précision haute performance et abordable pour tous les types d'axes industriels.  >

Simplifier l'ingénierie du mouvement, accélérer la configuration et minimiser les coûts. Les systèmes de mouvement Kollmorgen Essentials™ sont optimisés pour proposer un asservissement précis, performant et économique.
Comment le système de mouvement Kollmorgen permet à un robot à câbles de tripler son rendement

Comment le système de mouvement Kollmorgen permet à un robot à câbles de tripler son rendement >

Découvrez pourquoi Rbot9 a exigé des servomoteurs AKM2G et des servocommandes AKD pour optimiser la capacité de charge utile, la vitesse et la sécurité des charges verticales de son imposant robot à câbles suspendus.
Servo-amplificateurs CA à aimant permanent (AC PM) : les différents alignements de phase et de commutation du servomoteur

Servo-amplificateurs CA à aimant permanent (AC PM) : les différents alignements de phase et de commutation du servomoteur >

Les problèmes d'alignement de commutation entre servomoteurs et servovariateurs peuvent être assez complexes, en particulier lorsque le moteur et le variateur proviennent de manufacturiers différents. Comprendre les défis de conception typiques peut…