Salta al contenuto principale
Casi di successo | 2 minuti di lettura

Ottimizzare la produzione di bottiglie

La soluzione di Kollmorgen ha proiettato un produttore dimacchine per lo stampaggio di bottiglie in PET tra i top player mondiali

La sfida

In Cina, un importante stabilimento di imbottigliamento doveva aumentare in misura sostanziale la produzione, per mantenere con successo la propria quota in un mercato altamente competitivo. Per le macchine elettriche per lo stampaggio di bottiglie in PET laproduttività dipende dalla rapidità con cui la macchina gestisce le preforme in PET rimuovendo le bottiglie dopo lo stampaggio. All’inizio del 2019 l’azienda si è rivolta agliesperti di motion di Kollmorgen perché la aiutassero a ridurre al minimo i tempi diindicizzazione della macchina.

I progettisti di Kollmorgen hanno lavorato a stretto contatto con il team di progettazione della macchina del cliente, scoprendo così che i requisiti richiesti per la prestazione desiderata sovraccaricavano la soluzione attuale di motore/azionamento e che ilmotorenon era in grado di raggiungere le performance desiderate senza surriscaldarsi. L’azionamento non riusciva a fornire la necessaria corrente e andava rapidamente inallarme, limitando la potenza richiesta per rispettare i tempi previsti.

L’unico modo per impedire il surriscaldamento del motore era aumentare il tempo di ciclo, ossia rallentare la macchina fino al punto in cui era impossibile conseguire gli obiettivi prefissati. Un motore di maggior potenza, e solitamente di maggiori dimensioni, avrebbe risolto il problema, ma la progettazione della macchina non offriva lo spazio necessario in più.

La Soluzione

Tempi di indicizzazione più rapidi significavano una maggiore coppia di accelerazione eun’inferiore inerzia complessiva. Kollmorgen ha collaborato a stretto contatto con ilcliente per valutare gli obiettivi di indicizzazione e per progettare insieme una soluzione che consentisse alla macchina di fornire prestazioni migliori, come si prefissava l’azienda. Per garantire la potenza supplementare nell’ottica di aumentare nettamente le prestazioni, è stato adottato il 2G Motion System di Kollmorgen che non ha richiesto alcuno spazio aggiuntivo rispettando le stesse condizioni dimensionali precedentemente installate.

I Risultati

Un semplice ed economico passaggio al 2G Motion Systemha trasformato la macchina per lo stampaggio di bottiglie in PET, consentendo al cliente un aumento della produttività.

  • La coppia del motore è aumentata del 30%, lasciando invariato l’ingombro necessario.
  • L’accelerazione più rapida ha ridotto il tempo di indicizzazione, che da 1,6secondi è sceso a 1,3 secondi, con un miglioramento quindi del 23%.
  • Non è stata necessaria alcuna modifica per integrare il servomotore AKM2G nell’attuale installazione del motore, con un risparmio in termini di progettazionedel cliente e di tempi per la stesura della documentazione.
  • Ora la macchina produce 156.000 bottiglie (600 ml) all’ora e l’azienda èdiventata il primo fornitore di bottiglie in PET al mondo.

“Questo è lo scopo per cui il2G è stato progettato: aumentare le prestazioni della macchina del nostro cliente, senza sottrarre ulteriore spazio prezioso”. - Tom Kunkel, 2G Product Manager, Kollmorgen

Altre informazioni

Pronti a scoprire cosa può fare per la vostra macchina il 2G Motion System?

Altre informazioni

 

Informazioni su Kollmorgen

Sin dalla fondazione della società nel1916 le soluzioni innovative di Kollmorgen hannodato vita a grandi idee, hanno reso il mondo più sicuroe migliorato la vita delle persone. Oggi, grazie a una competenza ineguagliata inmateria di componenti esistemi di motion, al software di navigazione per veicoli aguida automatica, a una qualità eccellente e a una consolidata esperienza nella combinazione e integrazione diprodotti standard epersonalizzati, Kollmorgen continua a fornire soluzioni dimotion innovative senza paragoni per prestazioni, affidabilità e facilità d’uso, offrendo agli OEM di tutto ilmondo un indiscutibile vantaggio competitivo eunasicurezza senza pari.

Le soluzioni di motion standard di Kollmorgen potenziano il robot più veloce di sempre nella risoluzione del Cubo

Lasciati sorprendere dal modo in cui un sistema di motion standard può alimentare il robot più veloce al mondo nel risolvere il cubo rompicapo multicolore. Velocità, precisione e movimento multi-asse sincronizzato: ecco come tutto si unisce per raggiungere prestazioni eccezionali.

Scopri di più

Servoazionamenti PM CA: differenti sequenze di fasatura e allineamenti di commutazione dei servomotori

I problemi di allineamento della commutazione tra servomotori e servoazionamenti, soprattutto quando il motore e l'azionamento sono di produttori diversi, possono risultare piuttosto complessi. Comprendere le sfide progettuali più comuni può aiutare a risolvere i problemi legati alla fasatura del motore.

Scopri di più

Progetta l'eccezionale

Kollmorgen crede nel potere del motion e dell'automazione per creare un mondo migliore.

Scopri di più

Altre Risorse

Apparecchiature di saldatura per batterie al litio

Motori lineari e sicurezza funzionale per una maggiore sicurezza e produttività nelle apparecchiature di saldatura per batterie al litio >

La sicurezza funzionale SMM di Kollmorgen garantisce un movimento stabile e controllato, supportando la conformità ai requisiti globali e migliorando la competitività nella produzione di batterie al litio.
stabilimento produttivo con controllo del motion multiasse

Come ottimizzare il controllo del movimento motion multiasse nelle moderne celle di produzione >

Quando i sistemi di motion aumentano di scala, mantenere la sincronizzazione diventa sempre più difficile. Scopri come le moderne celle di produzione mantengono precisione, stabilità e produttività anche a velocità più elevate.
Robot in grado di risolvere il Cubo di Rubik

Le soluzioni di motion standard di Kollmorgen potenziano il robot più veloce di sempre nella risoluzione del Cubo >

Lasciati sorprendere dal modo in cui un sistema di motion standard può alimentare il robot più veloce al mondo nel risolvere il cubo rompicapo multicolore. Velocità, precisione e movimento multi-asse sincronizzato: ecco come tutto si unisce per…
Come il sistema di motion control Kollmorgen alimenta un robot a cavi triplicandone la produttività

Come il sistema di motion control Kollmorgen alimenta un robot a cavi triplicandone la produttività >

Scopri perché Rbot9 ha scelto i servomotori AKM2G e i servoazionamenti AKD per massimizzare la capacità di carico utile, la velocità e la sicurezza del carico verticale del suo imponente robot a cavi sospesi.
Servoazionamenti PM CA: differenti sequenze di fasatura e allineamenti di commutazione dei servomotori

Servoazionamenti PM CA: differenti sequenze di fasatura e allineamenti di commutazione dei servomotori >

I problemi di allineamento della commutazione tra servomotori e servoazionamenti, soprattutto quando il motore e l'azionamento sono di produttori diversi, possono risultare piuttosto complessi. Comprendere le sfide progettuali più comuni può aiutare…
Mentor Session AKD2G: Guida rapida alla configurazione di AKD2G

Mentor Session AKD2G: Guida rapida alla configurazione di AKD2G & Configurazione avanzata per AKD2G a doppio asse >

Inizia a sfruttare il tuo nuovo sistema 2G Iniziamo dal software Workbench per AKD2G. In questa sessione ti forniremo le basi per creare rapidamente motion task, acquisire sicurezza e dare una spinta alla tua produttività.
Sicurezza funzionale I: il Cosa, il Perché e il Come

Sicurezza funzionale I: il Cosa, il Perché e il Come >

Anche per le aziende situate in paesi che non richiedono standard di sicurezza funzionale, è probabile che un certo numero dei loro clienti chieda apparecchiature conformi. Dalla tutela dei dipendenti e dell’immagine aziendale al miglioramento della…
Kollmorgen aiuta un fornitore di soluzioni nel settore del packaging automation a soddisfare la domanda di imballaggi personalizzati su richiesta.

Kollmorgen aiuta un fornitore di soluzioni nel settore del packaging automation a soddisfare la domanda di imballaggi personalizzati su richiesta. >

L'esperienza di Kollmorgen nei componenti di controllo del motion per i macchinari di confezionamento ha aiutato Packsize ad affrontare sfide impegnative per creare soluzioni innovative di packaging automation.

Guida introduttiva al dimensionamento e alla selezione di sistemi servo >

When specifying servo motors, drives and cables, learn how to optimize motion by incorporating mechanical load, motion profile, ambient environment, cabling and other considerations into a system-wide approach.