NDC Solutions di Kollmorgen, un marchio Regal Rexnord, è una piattaforma AGV/AMR leader del settore utilizzata dai principali costruttori di veicoli a livello globale per creare soluzioni di automazione della logistica senza conducente. La piattaforma è composta sia da software per gestire le flotte e instradare i veicoli in modo efficiente, sia da hardware per la navigazione e il controllo del veicolo stesso. Con le soluzioni NDC di Kollmorgen, puoi automatizzare praticamente qualsiasi tipo di veicolo o robot mobile e integrarlo nella tua specifica applicazione di movimentazione dei materiali, in qualsiasi settore, a livello globale.
I prodotti relativi alle soluzioni NDC di Kollmorgen sono disponibili esclusivamente attraverso la rete di partner.
Logistica della produzione automobilistica
NDC Layout Assistant
Progetta l'eccezionale
Kollmorgen crede nel potere del motion e dell'automazione per creare un mondo migliore.
Altre Risorse
Produttore tessile aumenta l'efficienza del 45% con OKAGV e Kollmorgen >
Scopri come un produttore tessile del Sud-est asiatico ha aumentato l'efficienza nella movimentazione dei materiali del 45% ed eliminato gli errori di consegna grazie a oltre 100 AMR e AGV alimentati da OKAGV e Kollmorgen.
Un unico sito, due flotte e VDA 5050 al centro: il sistema AGV personalizzato di Jungheinrich soddisfa le esigenze a lungo termine di Wildeboer >
Il sistema AGV personalizzato di Jungheinrich soddisfa le esigenze a lungo termine di Wildeboer
DB Schenker automatizza il terminal di Borås con gli AGV Jungheinrich e la tecnologia Kollmorgen >
DB Schenker a Borås ha compiuto un ulteriore passo avanti verso una maggiore efficienza nella movimentazione delle merci con tempi di consegna ristretti, automatizzando il sistema di trasporto interno e migliorando al contempo produttività, sicurezza…Bring potenzia il flusso logistico 3PL: 173 pallet/ora grazie a Kollmorgen e Rocla >
Bring Logistics, uno dei principali fornitori di servizi di logistica conto terzi (3PL) nei Paesi nordici, ha automatizzato il proprio centro logistico Skedsmo, a Bergen, vicino a Oslo, grazie alla collaborazione con Rocla, partner di Kollmorgen. Lo…
Impilare pallet da 3 tonnellate di sacchi morbidi: nessun problema per gli AGV di Heli equipaggiati con Kollmorgen >
Non esistono due progetti uguali ed è importante poter fornire una soluzione modulare che possa essere adattata ai requisiti dei clienti. Scopri come Heli ha creato AGV specializzati ad alta portata, dotati di tecnologia Kollmorgen per soddisfare le…
AGV e AMR abilitati al 5G: una svolta per l'intralogistica >
Nelle fabbriche e nei magazzini, sono presenti macchine intelligenti note come veicoli a guida automatica (AGV) e robot mobili autonomi (AMR). Stanno cambiando il modo in cui gestiamo i materiali svolgendo le attività in autonomia, rendendo la…
Hangcha Intelligent potenzia la produzione intelligente di ceramica: trasformazione di New Pearl Group attraverso la produzione avanzata >
Nel panorama in continua evoluzione della produzione, l'innovazione è la pietra miliare del progresso. New Pearl Group, una forza pionieristica nell'industria della ceramica, ha compiuto un significativo balzo in avanti abbracciando tecniche di…Migliora la tua esperienza sugli AGV con il programma di formazione completo di Kollmorgen >
Nel mondo odierno in rapida evoluzione dei sistemi di veicoli a guida automatica (AGV), stare al passo con la concorrenza richiede un apprendimento continuo e lo sviluppo delle competenze.