Passer au contenu principal
Exemples de réussite | Temps de lecture : 2 minutes

Compact, Efficient Motion Powers a Submersible Robot for In-Service Inspection of Fuel Storage Tanks

Fondé en 2016, Square Robot est un acteur innovant du contrôle robotique des réservoirs hors-sol utilisés pour le stockage du gasoil, de l'essence, du kérosène, d'huiles diverses et d'autres produits. Grâce au développement continu de technologies robotiques et d'acquisition et de traitement de données, Square Robot occupe une position unique qui lui permet de procéder à des inspections en service pour assurer l'intégrité et la sécurité des réservoirs.

« L'intégration d'un moteur sans boîtier dans le système de propulsion de Square Robot est une belle réussite pour notre équipe. Nous cherchions à développer une technologie en réponse aux difficultés posées par l'essence et d'autres substances à faible point d'éclair, et notre collaboration avec Kollmorgen nous a permis de mettre à profit leur expertise en moteurs pour mener à bien ce projet SR- 3. » — Charles O’Connell, Director of Mechanical Engineering, Square Robot

Défi

Les réservoirs de stockage sont souvent vidangés, ouverts et inspectés manuellement pour détecter la corrosion, les défauts de soudure et d'autres éventuels problèmes. Ce processus est coûteux et potentiellement dangereux, tant pour les inspecteurs que pour l'environnement. Square Robot a imaginé une possibilité d'inspecter les réservoirs en service à l'aide d'un robot submersible doté à la fois de caméras vidéo et d'appareils à ultrasons « phased-array. ».

La difficulté consistait à créer un robot submersible assez compact pour se glisser dans un passage étroit conçu à l'origine pour laisser passer une seule personne, assez manoeuvrable pour inspecter de près l'ensemble du réservoir en évitant les colonnes et autres obstacles, assez polyvalent pour fonctionner dans des fluides de densité et de viscosité très variables, et assez efficient pour procéder à des inspections de huit heures ou plus sur une seule charge de batterie.

Solution

Huit propulseurs sont nécessaires pour assurer au robot submersible six degrés de liberté de navigation. Lorsqu'un propulseur du marché s'est avéré incompatible avec l'essence et d'autres produits pétrochimiques en raison de matériaux utilisés, l'équipe d'ingénierie de Square Robot s'est tournée vers un leader du marché reconnu pour son expertise en applications de mouvement spécialisées : Kollmorgen.

Un servomoteur KBM sans boîtier, intégré dans un boîtier sous pression rempli d'azote et doté d'un système d'étanchéité dynamique, a été choisi pour alimenter les propulseurs du robot submersible de nouvelle génération SR-3 de Square Robot. Kollmorgen a modifié les enroulements du KBM pour répondre exactement aux exigences de performance de l'application, y compris la possibilité de maintenir un couple relativement important à des vitesses de rotation élevées. Le générateur de courbes de performances pour moteurs sans boîtier de Kollmorgen a fourni les données essentielles à la conception optimale des enroulements.

Le boîtier sous pression isole les enroulements du moteur KBM pour prévenir le dépôt de sédiments ferreux, contrairement au modèle précédent, avec lequel les enroulements intégrés trempaient directement dans le fluide du réservoir. Le moteur KBM comprend aussi des capteurs à effet Hall intégrés, qui permettent aux propulseurs de réduire leur vitesse jusqu'à zéro si nécessaire.

Image 1

Résultats

Les moteurs KBM compacts hautement modifiés assurent l'efficience des performances des propulseurs, même dans des fluides de faible densité et de forte viscosité. Le retour de capteur à effet Hall permet de bénéficier d'une large plage de vitesses pour un contrôle total de la navigation. Il est même possible de positionner précisément le scanner inférieur à moins de 13 mm de la paroi du réservoir. La robustesse renforcée de la conception est une garantie de fiabilité dans l'environnement exigeant qu'est l'intérieur d'un réservoir.

Associé à l'entraînement choisi par Square Robot, le système de mouvement assure des performances efficientes quelles que soient les exigences de vitesse/couple, en optimisant la durée de vie de la batterie du robot pour lui permettre de mener des inspections pendant 8 heures ou plus sur une seule charge.

Pourtant, malgré toutes les modifications apportées, c'est la plateforme commerciale standard du servomoteur KBM qui permet d'atteindre ce niveau de performance spécifique : ainsi, Square Robot peut compter sur une facilité de production, une disponibilité et une accessibilité financière à long terme.

Image 2

À propos de Kollmorgen

Kollmorgen, une marque Regal Rexnord, possède plus d’un siècle d’expérience dans le domaine du mouvement. Cette expérience se retrouve dans les performances et la fiabilité inégalées de ses moteurs, de ses variateurs, de ses actionneurs linéaires ainsi que dans ses solutions de contrôle et ses plateformes d’automatisation pour les véhicules autonomes. Nous proposons des solutions révolutionnaires avec des performances, une fiabilité et une facilité d’utilisation sans pareilles, qui donnent un avantage incontestable aux fabricants de machines.

Télécharger le PDF

Exosquelettes à grande échelle : accélérer le passage de la R&D à la production à plein régime

S’il n’en est qu’à ses débuts, le marché des exosquelettes évolue rapidement et offre de
nombreuses opportunités. Pour les fabricants d’équipement d’origine qui doivent identifier les
applications qui auront le plus d’impact et trouver le moyen d’assurer une production à grande
échelle, la situation est à double tranchant.
Projects that seemed feasible during R&D and even LRIP can quickly become impossible at scale for a variety of reasons. So how can OEMs foresee (and avoid) issues that may arise as they ramp up production? Here, we’ll cover key tips and insights.

En savoir plus

Exosquelette

Que ce soit pour accroître la liberté et la mobilité des personnes âgées ou améliorer les performances humaines dans le cadre d'applications industrielles, la demande d'exosquelettes ne fait qu'augmenter. Toutefois, reproduire les mouvements humains de manière sûre et efficace n'est pas chose facile.
En savoir plus

Une ingénierie exceptionnelle

Kollmorgen croit au pouvoir du mouvement et de l'automatisation pour créer un monde meilleur.

En savoir plus

Ressources associées

Plongeur évoluant dans les profondeurs de l'océan, illustrant les conditions sous-marines extrêmes auxquelles sont soumis les moteurs destinés aux grands fonds marins

Un mouvement fiable à 4 000 mètres : IKM et Kollmorgen font progresser la conception des moteurs pour les grands fonds marins >

Découvrez comment IKM et Kollmorgen ont conçu conjointement un système sous-marin de nouvelle génération capable de fonctionner de manière fiable à une profondeur de 4 000 mètres dans des conditions extrêmes.
Actionneurs de bras robotisé destinés aux mouvements articulés

Optimisation des actionneurs de bras robotisé destinés aux mouvements articulés >

Découvrez pourquoi les performances d'un actionneur de bras robotique ne dépendent pas uniquement du choix du moteur, et comment optimiser ces performances au niveau du système.
Application de bras robotisé

Intégration de moteurs BLDC sans boîtier pour les innovations robotiques de nouvelle génération >

RobCo a mis à l'échelle sa plateforme de robotique modulaire en utilisant les moteurs-couples sans boîtier TBM2G qui offrent un couple et une vitesse élevés dans un format compact.
Un blindage de sécurité destiné aux AGV à usage intensif créé à l'aide d'une technologie antidéflagrante

Un blindage de sécurité destiné aux AGV à usage intensif créé à l'aide d'une technologie antidéflagrante >

La gamme de servomoteurs AKME Series certifiée ATEX permet de développer des AGV à usage intensif destinés aux zones à risque dans les secteurs de la chimie, de la peinture et du polissage, ainsi que dans des installations spécialisées.
Précision et charges utiles plus élevées grâce à des actionneurs robotiques compacts

Précision et charges utiles plus élevées grâce à des actionneurs robotiques compacts >

HEBI Robotics dynamise le couple et la précision de son actionneur compact destiné aux applications d'inspection et de maintenance industrielles grâce aux servomoteurs sans boîtier TBM2G de Kollmorgen.
Conception de robots de terrain pour les environnements difficiles et imprévisibles

Conception de robots de terrain pour les environnements difficiles et imprévisibles >

Cette session explore comment les technologies innovantes offertes par le large portefeuille de technologies de contrôle de mouvement de Kollmorgen et Regal Rexnord peuvent aider les ingénieurs à répondre aux exigences rigoureuses de la robotique de…
Principes de contrôle du mouvement pour la robotique humanoïde évolutive

Principes de contrôle du mouvement pour la robotique humanoïde évolutive >

La demande en solutions de contrôle de mouvement précises, efficaces et évolutives s'accélère à mesure que la robotique humanoïde gagne du terrain dans tous les secteurs, de la logistique et la fabrication aux soins de santé et à la sécurité…
Comment le système de mouvement Kollmorgen permet à un robot à câbles de tripler son rendement

Comment le système de mouvement Kollmorgen permet à un robot à câbles de tripler son rendement >

Découvrez pourquoi Rbot9 a exigé des servomoteurs AKM2G et des servocommandes AKD pour optimiser la capacité de charge utile, la vitesse et la sécurité des charges verticales de son imposant robot à câbles suspendus.
Sélectionner le bon moteur pour les applications robotiques afin de réduire les coûts et les délais de mise en marché

Sélectionner le bon moteur pour les applications robotiques afin de réduire les coûts et les délais de mise en marché >

Pour améliorer la valeur et la performance, il est essentiel de comprendre la physique et les techniques d'optimisation des moteurs électriques, y compris les moteurs avec et sans encoche et les conceptions sans boîtier. Dans ce webinaire, nous…