Salta al contenuto principale
Casi di successo | 2 minuti di lettura

Compact, Efficient Motion Powers a Submersible Robot for In-Service Inspection of Fuel Storage Tanks

Fondata nel 2016, Square Robot è un'azienda innovatrice nell'ispezione robotica dei serbatoi fuori terra utilizzati per immagazzinare gasolio, benzina, cherosene, vari oli e altri prodotti. Grazie al continuo sviluppo di tecnologie robotiche, di acquisizione ed elaborazione dei dati, Square Robot è in una posizione unica per consentire le ispezioni in servizio per assicurare l'integrità e la sicurezza dei serbatoi.

"L'integrazione di un motore frameless nel sistema di propulsione di Square Robot è stato un risultato incredibile per il team. Abbiamo ricercato e sviluppato tecnologie per affrontare le sfide poste dalla benzina e da altri materiali a basso punto di infiammabilità; è stato fantastico collaborare con Kollmorgen e sfruttare la loro esperienza nel campo dei motori durante il progetto di successo SR-3." - Charles O'Connell, Direttore di ingegneria meccanica, Square Robot

Sfida

I serbatoi di stoccaggio vengono spesso svuotati, aperti e ispezionati manualmente alla ricerca di corrosione, difetti di saldatura e altri potenziali problemi. Questo processo è costoso e potenzialmente pericoloso sia per gli ispettori che per l'ambiente. Square Robot ha colto l'opportunità di consentire l'ispezione dei serbatoi in servizio utilizzando un robot immergibile dotato di videocamere e di test a ultrasuoni phased array.

La sfida consisteva nel progettare un robot immergibile sufficientemente compatto da poter essere inserito in ingressi stretti, originariamente progettati per ospitare una sola persona, sufficientemente manovrabile per ispezionare da vicino l'intero serbatoio evitando colonne e altre ostruzioni, sufficientemente versatile per operare in fluidi di peso e viscosità molto diversi e sufficientemente efficiente da completare ispezioni della durata di otto ore o più con una singola carica della batteria.

Soluzione

Sono necessari otto propulsori per dare al robot immergibile sei gradi di libertà di navigazione. Quando un propulsore disponibile in commercio si è rivelato incompatibile con la benzina e altri prodotti petrolchimici a causa dei materiali utilizzati, il team di ingegneri di Square Robot si è rivolto a un leader di mercato che vanta un'esperienza consolidata nelle applicazioni di motion specializzate: Kollmorgen.

Per alimentare i propulsori del robot immergibile di nuova generazione SR-3 di Square Robot è stato scelto un servomotore compatto frameless di KBM, alloggiato in un contenitore a pressione riempito di azoto con una tenuta dinamica. Kollmorgen ha modificato gli avvolgimenti KBM per soddisfare gli esatti requisiti di prestazione dell'applicazione, tra cui la capacità di mantenere una coppia relativamente elevata a velocità di rotazione elevate. Il generatore di curve di prestazione per motori frameless di Kollmorgen ha fornito dati essenziali per ottenere una progettazione ottimale degli avvolgimenti.

Il recipiente a pressione isola gli avvolgimenti del motore KBM per prevenire l'accumulo di sedimenti ferrosi, a differenza del modello precedente che immergeva gli avvolgimenti incapsulati direttamente nel fluido del serbatoio. Il motore KBM incorpora anche sensori Hall integrati che consentono ai propulsori di raggiungere una velocità pari a zero quando necessario.

Image 1

Risultati

I motori KBM, altamente modificati e compatti, offrono prestazioni efficienti dei propulsori anche in presenza di fluidi difficili a bassa densità e alta viscosità. La retroazione del sensore Hall consente una gamma completa di velocità per un controllo totale della navigazione, permettendo anche di posizionare con precisione lo scanner di fondo entro 13 mm dal guscio del serbatoio. Il design robusto garantisce l'affidabilità in ambienti difficili all'interno dei serbatoi.

Lavorando con l'azionamento prescelto da Square Robot, il sistema di motion offre prestazioni efficienti in tutta la gamma di velocità/coppia richieste, massimizzando la durata della batteria del robot in modo che possa completare ispezioni della durata di otto ore o più con una singola carica.

Nonostante tutte le modifiche, questo livello di prestazioni personalizzate è stato ottenuto utilizzando la piattaforma commerciale di servomotori KBM, assicurando che Square Robot possa contare su producibilità, disponibilità e convenienza a lungo termine.

Image 2

Informazioni su Kollmorgen

Kollmorgen, un marchio Regal Rexnord, vanta oltre 100 anni di esperienza nel settore del motion, comprovata da motori, azionamenti, attuatori lineari, soluzioni di controllo AGV e piattaforme di automazione dalle prestazioni tra le più elevate e affidabili del settore. Forniamo soluzioni innovative che non hanno rivali in termini di prestazioni, affidabilità e facilità di utilizzo, garantendo ai costruttori di macchine un indubbio vantaggio sul mercato.

Scarica come PDF

Esoscheletri su larga scala: accelerare la transizione dalla ricerca e sviluppo alla produzione a pieno ritmo

The exoskeleton market is still in its infancy — but evolving quickly and ripe with opportunity. It’s a double-edged sword for OEMs who must identify the most impactful applications and crack the code on full-scale production, which presents a new set of challenges and considerations.

Projects that seemed feasible during R&D and even LRIP can quickly become impossible at scale for a variety of reasons. So how can OEMs foresee (and avoid) issues that may arise as they ramp up production? Here, we’ll cover key tips and insights.

Scopri di più

Esoscheletro

Dalla promessa di maggiore libertà e mobilità per gli anziani al potenziamento delle prestazioni umane nelle applicazioni industriali, la domanda di esoscheletri è in significativo aumento. Ma emulare efficacemente il movimento umano e in modo sicuro, è una sfida.
Scopri di più

Progetta l'eccezionale

Kollmorgen crede nel potere del motion e dell'automazione per creare un mondo migliore.

Scopri di più

Altre Risorse

Subacqueo che fluttua nelle acque profonde dell'oceano, illustrando le condizioni estreme sottomarine rilevanti per la tecnologia dei motori per acque profonde.

Motion affidabile a 4.000 metri: IKM e Kollmorgen avanzano nel design dei motori per le profondità marine >

Scopri come IKM e Kollmorgen hanno co-progettato un sistema sottomarino di nuova generazione che opera in modo affidabile a profondità di 4.000 metri in condizioni estreme.
Attuatori per bracci robotici a movimento articolato

Ottimizzare gli attuatori per bracci robotici a movimento articolato >

Le prestazioni degli attuatori per bracci robotici non dipendono solo dalla scelta del motore: scopri quali fattori incidono maggiormente e come ottimizzarli attraverso un approccio sistemico.
Applicazione per braccio robotico

Integrazione di motori BLDC frameless per la robotica di nuova generazione >

Grazie ai motori di coppia frameless TBM2G integrati nei giunti robotici, RobCo ha ampliato la propria piattaforma robotica modulare, ottenendo elevate prestazioni in termini di coppia e velocità in un design estremamente compatto.
La tecnologia antideflagrante crea uno scudo di sicurezza per AGV per carichi pesanti

La tecnologia antideflagrante crea uno scudo di sicurezza per AGV per carichi pesanti >

La serie di servomotori AKME con certificazione ATEX consente lo sviluppo di AGV per carichi pesanti destinati ad ambienti pericolosi nei settori chimico, della verniciatura, della lucidatura e in altri contesti produttivi specializzati.
Precisione e maggiore capacità di carico con attuatori robotici compatti

Precisione e maggiore capacità di carico con attuatori robotici compatti >

HEBI Robotics incrementa coppia e precisione dei propri attuatori compatti per applicazioni industriali di ispezione e manutenzione grazie ai servomotori frameless TBM2G di Kollmorgen.
Progettazione di robot da campo per ambienti difficili e imprevedibili

Progettazione di robot da campo per ambienti difficili e imprevedibili >

Questa sessione esplora come le tecnologie innovative di Kollmorgen e l’ampio portafoglio di soluzioni per il controllo del motion di Regal Rexnord possano aiutare gli ingegneri a soddisfare le rigorose esigenze della robotica da campo.
Principi di motion control per la robotica umanoide scalabile

Principi di motion control per la robotica umanoide scalabile >

Con la diffusione sempre più ampia della robotica umanoide in settori come logistica, produzione, sanità e sicurezza pubblica, aumenta anche la domanda di soluzioni di motion control precise, efficienti e scalabili. Gli ingegneri devono affrontare…
Come il sistema di motion control Kollmorgen alimenta un robot a cavi triplicandone la produttività

Come il sistema di motion control Kollmorgen alimenta un robot a cavi triplicandone la produttività >

Scopri perché Rbot9 ha scelto i servomotori AKM2G e i servoazionamenti AKD per massimizzare la capacità di carico utile, la velocità e la sicurezza del carico verticale del suo imponente robot a cavi sospesi.
Come selezionare il motore ideale per le applicazioni robotiche, riducendo i costi e il time to market

Come selezionare il motore ideale per le applicazioni robotiche, riducendo i costi e il time to market >

Per ottimizzare applicazione e prestazioni è essenziale comprendere la fisica e le tecniche di progettazione dei motori elettrici, frameless, "slotted" e "slottless". In questo webinar parleremo degli effetti del numero di poli, delle modifiche agli…