Pular para o conteúdo principal
Histórias de Sucesso | Leitura de 2 minutos

Compact, Efficient Motion Powers a Submersible Robot for In-Service Inspection of Fuel Storage Tanks

Fundada em 2016, a Square Robot é inovadora na inspeção robótica de tanques de superfície usados para armazenar óleo diesel, gasolina, querosene, óleos diversos e outros produtos. Através do desenvolvimento contínuo de tecnologias robóticas de aquisição e processamento de dados, a Square Robot está numa posição única para viabilizar inspeções em operação, garantindo a integridade e a segurança dos tanques.

“A integração de um motor sem carcaça no sistema de propulsão da Square Robot foi uma conquista incrível para a equipe. Pesquisamos e desenvolvemos tecnologia para enfrentar os desafios gerados pela gasolina e outros materiais de baixo ponto de ignição, por isso foi ótimo colaborar com a Kollmorgen e aproveitar a experiência deles em motores durante o projeto do SR-3, que foi muito bemsucedido.”— Charles O’Connell, Diretor de Engenharia Mecânica da Square Robot

Desafio

Geralmente, os tanques de armazenamento são drenados, abertos e inspecionados manualmente quanto a corrosão, defeitos de solda e outros possíveis problemas. É um processo caro e apresenta perigos em potencial, tanto para os inspetores como para o meio ambiente. A Square Robot viu uma oportunidade de viabilizar a inspeção de tanques em operação usando um robô submersível, com câmeras de vídeo e testes de ultrasonic phased array.

O desafio era projetar um robô submersível compacto o suficiente para caber em entradas estreitas - originalmente projetadas para acomodar um único ser humano - manobrável o suficiente para inspecionar de perto o tanque inteiro, evitando colunas e outras obstruções, versátil o suficiente para funcionar em fluidos de peso e viscosidade amplamente variados e eficiente o suficiente para realizar inspeções que levam oito horas ou mais com uma única carga de bateria.

Solução

São necessários oito propulsores para dar ao robô submersível seis graus de liberdade na navegação. Quando um propulsor disponível comercialmente provou ser incompatível com gasolina e outros produtos petroquímicos devido aos materiais utilizados, a equipe de engenharia da Square Robot recorreu a uma líder de mercado confiável, com experiência em aplicações especializadas de motion: a Kollmorgen.

Um servomotor compacto KBM sem carcaça, alojado em um vaso de pressão cheio de nitrogênio com vedação dinâmica, foi selecionado para alimentar os propulsores do submersível SR-3 de última geração da Square Robot. A Kollmorgen modificou os enrolamentos do KBM para atender aos requisitos exatos de desempenho da aplicação, inclusive a capacidade de manter um torque relativamente alto em altas velocidades de rotação. O gerador de curva de desempenho de motores sem carcaça da Kollmorgen forneceu dados essenciais para alcançar o projeto de enrolamento ideal.

O vaso de pressão isola os enrolamentos do motor KBM para evitar o acúmulo de sedimentos ferrosos, ao contrário do projeto anterior que banhava os enrolamentos encapsulados diretamente no fluido do tanque. O motor KBM também incorpora sensores Hall integrados que permitem que os propulsores atinjam velocidades próximas de zero, quando necessário.

Image 1

Resultados

Os motores KBM compactos e altamente modificados proporcionam desempenho eficiente do propulsor, mesmo em fluidos desafiadores de baixa densidade e alta viscosidade. O feedback do sensor Hall permite uma faixa completa de velocidade para controle de navegação total, permitindo até mesmo que o scanner inferior seja posicionado precisamente a até ½ polegada do casco do tanque. O design robusto garante confiabilidade em ambientes desafiadores dentro do tanque.

Trabalhando em conjunto com o drive preferido da Square Robot, o sistema de motion oferece desempenho eficiente em toda a variedade de demandas de velocidade/torque, maximizando a vida útil da bateria do robô para que ele possa realizar inspeções que duram oito horas ou mais com uma única carga.

No entanto, apesar de todas as modificações, esse nível personalizado de desempenho é alcançado usando a plataforma comercial de servomotor KBM, garantindo que a Square Robot possa contar com capacidade de fabricação, disponibilidade e preço acessível a longo prazo.

Image 2

Sobre a Kollmorgen

A Kollmorgen, uma marca Regal Rexnord, tem mais de 100 anos de experiência em Motion, comprovada com motores, drives, atuadores lineares, soluções de controle para AGV e plataformas de controle de automação de maior desempenho e confiabilidade do setor. Oferecemos soluções inovadoras que são inigualáveis em desempenho, confiabilidade e facilidade de uso, dando aos fabricantes de máquinas uma vantagem inquestionável no mercado.

Baixar como PDF

Exoesqueletos em escala: acelerando a transição da P&D para a produção plena

O mercado de exoesqueletos ainda está engatinhando, mas evoluindo rapidamente e cheio de
oportunidades. É uma faca de dois gumes para os OEMs que precisam identificar as aplicações
mais impactantes e operacionalizar com sucesso a produção em larga escala.

Learn More

Exoesqueletos

Desde a promessa de maior liberdade e mobilidade para as populações idosas, à ampliação do desempenho humano em aplicações industriais, a procura de exoesqueletos vem aumentando significativamente. Mas simular com eficácia o movimento humano e com segurança ainda é um desafio.
Learn More

Engenharia excepcional

A Kollmorgen acredita no poder do Motion Control e da automação para construir um mundo melhor.

Descubra Mais

Recursos Relacionados

Mergulhador flutuando nas águas profundas do oceano, ilustrando as condições subaquáticas extremas relevantes da tecnologia de motores para águas profundas

Movimento confiável a 4.000 metros: IKM e Kollmorgen avançam no projeto de motores para águas profundas >

Descubra como a IKM e a Kollmorgen desenvolveram juntas um sistema submarino de última geração que opera com confiabilidade a profundidades de 4.000 metros em condições extremas.
Atuadores de braço robótico para movimento articulado

Otimização de atuadores de braço robótico para movimento articulado >

Por que o desempenho dos atuadores de braços robóticos depende de mais do que apenas da seleção do motor e como otimizar esse desempenho no nível do sistema?
Aplicação do braço robótico

Como integrar motores sem carcaça BLDC para próxima geração de inovação em robótica >

A RobCo ampliou sua plataforma robótica modular usando motores de torque sem carcaça TBM2G para as juntas do robô, oferecendo torque e velocidade altos em um design compacto.
A tecnologia à prova de explosão ajuda a criar um escudo de segurança para AGVs de serviço pesado.

A tecnologia à prova de explosão ajuda a criar um escudo de segurança para AGVs de serviço pesado >

A série de servomotores AKME com certificação ATEX possibilita o desenvolvimento de AGVs de serviço pesado em locais perigosos, como instalações químicas, de pintura, de polimento e em outras instalações especializadas.
Obter precisão e cargas úteis mais altas com atuadores robóticos compactos

Obter precisão e cargas úteis mais altas com atuadores robóticos compactos >

A HEBI Robotics aumenta o torque e a precisão do atuador compacto em aplicações de manutenção e inspeção industrial com os servomotores sem carcaça TBM2G da Kollmorgen.
Projeto de robôs de campo para ambientes adversos e imprevisíveis

Projeto de robôs de campo para ambientes adversos e imprevisíveis >

Esta sessão explora como tecnologias inovadoras da Kollmorgen e do amplo portfólio de soluções de controle de movimento da Regal Rexnord ajudam os engenheiros a atender às rigorosas exigências da robótica de campo.
Princípios de controle de movimento para robótica humanoide escalonável

Princípios de controle de movimento para robótica humanoide escalonável >

À medida que a robótica humanoide ganha força em todos os setores, de logística e manufatura a saúde e segurança pública, a demanda por soluções de controle de movimento precisas, eficientes e escalonáveis também aumenta. Engenheiros enfrentam…
Como o sistema de movimento da Kollmorgen aciona um robô a cabo para triplicar a produtividade

Como o sistema de movimento da Kollmorgen aciona um robô a cabo para triplicar a produtividade >

Saiba por que a Rbot9 especificou servomotores AKM2G e servodrives AKD para maximizar a capacidade de carga, a velocidade e a segurança de carga vertical de seu imenso robô suspenso por cabos.
Como selecionar o motor correto para aplicações robóticas para reduzir os custos e o tempo de lançamento no mercado

Como selecionar o motor correto para aplicações robóticas para reduzir os custos e o tempo de lançamento no mercado >

É essencial entender a física e as técnicas de otimização dos motores elétricos — incluindo designs com ranhuras, sem ranhuras e sem carcaça — para aumentar o valor e o desempenho. Neste webinar, vamos discutir os efeitos da contagem de polos,…