Salta al contenuto principale
Casi di successo | 2 minuti di lettura

Attuatore robotico compatto

Progettare piattaforme robotiche modulari è un delicato esercizio di equilibrio. Un singolo attuatore deve funzionare in configurazioni diverse, tra cui bracci robotici, gambe e basi mobili. Ogni configurazione presenta requisiti differenti in termini di coppia, velocità e condizioni ambientali, spesso generando compromessi che limitano le prestazioni del sistema a livello di giunto.

HEBI Robotics ha l'obiettivo di rendere la robotica più accessibile, semplificando progettazione e assemblaggio attraverso blocchi costruttivi standardizzati. Da oltre un decennio, il loro approccio modulare viene applicato in una vasta gamma di applicazioni complesse: dai robot a serpente e camminatori esapodi ai bracci robotici e alle basi mobili per ispezione di pipeline, controlli non distruttivi (NDT), manutenzione e molto altro.

Con l'espansione verso contesti industriali sempre più strutturati, un nuovo progetto cliente ha evidenziato l'opportunità di ampliare la gamma di attuatori per rispondere meglio alle esigenze di ambienti difficili o pericolosi, senza compromessi prestazionali.

Sfida

Il progetto richiedeva un sistema robotico capace di muoversi in spazi complessi e confinati, posizionando sonde di ispezione e utensili pesanti con elevata precisione e ripetibilità. L'ambiente operativo era altamente variabile e vicino alle reali condizioni industriali, tipiche del settore Oil & Gas, delle infrastrutture o di altri contesti gravosi.

Invece di utilizzare la serie di attuatori con ingranaggi cilindrici di HEBI, il progetto richiedeva attuatori ad alta densità di coppia e una maggiore precisione di movimento, senza aumentare le dimensioni né ridurre la flessibilità architetturale.

È stato quindi necessario ripensare l'integrazione del motore nell'attuatore.

"Le dimensioni compatte e l'elevata coppia del TBM2G ci consentono di sviluppare giunti robotici di nuova generazione più fluidi, più veloci e più precisi. Apprezziamo molto questo motore".
- Dave Rollinson, Chief Technology Officer, HEBI Robotics

Soluzione

Per ottenere il salto prestazionale richiesto, HEBI ha integrato direttamente il motore nel design compatto dell'attuatore. Questa scelta ha portato alla selezione dei motori frameless Kollmorgen TBM™2G come base per il nuovo H-Series Actuator®.

L'architettura frameless ha consentito di ottimizzare la densità di coppia, le prestazioni termiche e la modularità a livello di giunto. Integrando statore e rotore direttamente nell'attuatore ad alta densità di coppia, la serie H offre movimenti più fluidi, dinamica più rapida e maggiore precisione, senza aumentare l'ingombro complessivo.

I team Kollmorgen e HEBI hanno collaborato strettamente durante la selezione e l'integrazione del motore, ottimizzando la configurazione per l'applicazione. Questo ha accelerato lo sviluppo e garantito il raggiungimento degli obiettivi prestazionali, sia per la linea Serie H sia per il progetto cliente.

Fino a 10 volte più coppia, mantenendo le stesse dimensioni degli attuatori

Risultati

L'H-Series Actuator ha garantito i miglioramenti prestazionali e la precisione richiesti per il progetto di ispezione in spazi confinati. Il sistema è stato in grado di posizionare utensili pesanti con elevata precisione, operando entro vincoli meccanici estremamente stringenti e superando le specifiche e le aspettative di motion in condizioni operative reali.

Abbinando il motore frameless TBM2G a un riduttore strain wave, la serie H ha ottenuto movimento a gioco zero e fino a 10 volte più coppia rispetto alla precedente linea di attuatori. L'aumento della densità di coppia ha permesso a HEBI di ampliare le capacità dell'intero sistema di giunto senza incrementare le dimensioni dell'attuatore. Il design compatto e sigillato, con grado di protezione IP65, consente il funzionamento in ambienti gravosi e impegnativi.

Oltre alle pure prestazioni, l'H-Series Actuator semplifica anche produzione e assemblaggio. Il passaggio da un design più complesso a una soluzione basata su motore frameless migliora la producibilità e crea un percorso più chiaro verso la scalabilità industriale. L'elevato rapporto coppia/dimensioni del motore ha inoltre liberato spazio per l'integrazione di elettronica embedded, permettendo la realizzazione di giunti più intelligenti senza aumentare le dimensioni.

La reattività di Kollmorgen e la collaborazione diretta tra team ingegneristici hanno svolto un ruolo chiave durante l'intero processo di selezione, progettazione e integrazione. Il supporto tecnico dedicato e la produzione negli Stati Uniti hanno consentito a HEBI di passare rapidamente dallo sviluppo alla messa in servizio.

Nel complesso, l'H-Series Actuator rappresenta un'importante evoluzione della piattaforma robotica modulare di HEBI, con il motore frameless Kollmorgen al centro dell'innovazione. Insieme, queste tecnologie aprono la strada alla prossima fase di sviluppo con cui HEBI contribuisce a ridefinire il panorama del lavoro a livello globale.

Scarica come PDF

Integra i motori frameless in un design resistente all'ambiente

Washdown quotidiani, immersione in acque profonde, radiazioni elevate, alto vuoto, atmosfere pericolose: quando un servomotore housed non è in grado di fornire la protezione necessaria in un fattore di forma compatto, considera la possibilità di incorporare un servomotore frameless. Per maggiori informazioni, leggi questo white paper.

Scopri di più

Raggiungi la massima precisione di motion utilizzando i servomotori frameless

I motori frameless non sono solo per i giunti robotici. Attuatori compatti, sistemi per imaging elettro-ottico/infrared, sistemi di propulsione sommersi e altre applicazioni traggono vantaggio dal design compatto e dalla precisione dell'azionamento diretto. Scopri come incorporare direttamente un motore frameless nel tuo meccanismo.

Scopri di più

Progetta l'eccezionale

Kollmorgen crede nel potere del motion e dell'automazione per creare un mondo migliore.

Scopri di più

Altre Risorse

Subacqueo che fluttua nelle acque profonde dell'oceano, illustrando le condizioni estreme sottomarine rilevanti per la tecnologia dei motori per acque profonde.

Motion affidabile a 4.000 metri: IKM e Kollmorgen avanzano nel design dei motori per le profondità marine >

Scopri come IKM e Kollmorgen hanno co-progettato un sistema sottomarino di nuova generazione che opera in modo affidabile a profondità di 4.000 metri in condizioni estreme.
Attuatori per bracci robotici a movimento articolato

Ottimizzare gli attuatori per bracci robotici a movimento articolato >

Le prestazioni degli attuatori per bracci robotici non dipendono solo dalla scelta del motore: scopri quali fattori incidono maggiormente e come ottimizzarli attraverso un approccio sistemico.
Applicazione per braccio robotico

Integrazione di motori BLDC frameless per la robotica di nuova generazione >

Grazie ai motori di coppia frameless TBM2G integrati nei giunti robotici, RobCo ha ampliato la propria piattaforma robotica modulare, ottenendo elevate prestazioni in termini di coppia e velocità in un design estremamente compatto.
La tecnologia antideflagrante crea uno scudo di sicurezza per AGV per carichi pesanti

La tecnologia antideflagrante crea uno scudo di sicurezza per AGV per carichi pesanti >

La serie di servomotori AKME con certificazione ATEX consente lo sviluppo di AGV per carichi pesanti destinati ad ambienti pericolosi nei settori chimico, della verniciatura, della lucidatura e in altri contesti produttivi specializzati.
UGV per bonifica mine

Motori frameless per UGV militari per lo sminamento: potenza, compattezza e affidabilità >

I motori frameless per veicoli terrestri senza pilota (UGV) cingolati impiegati nella bonifica di mine garantiscono elevata densità di coppia, compattezza e prestazioni affidabili anche negli ambienti più estremi.
Progettazione di robot da campo per ambienti difficili e imprevedibili

Progettazione di robot da campo per ambienti difficili e imprevedibili >

Questa sessione esplora come le tecnologie innovative di Kollmorgen e l’ampio portafoglio di soluzioni per il controllo del motion di Regal Rexnord possano aiutare gli ingegneri a soddisfare le rigorose esigenze della robotica da campo.
Principi di motion control per la robotica umanoide scalabile

Principi di motion control per la robotica umanoide scalabile >

Con la diffusione sempre più ampia della robotica umanoide in settori come logistica, produzione, sanità e sicurezza pubblica, aumenta anche la domanda di soluzioni di motion control precise, efficienti e scalabili. Gli ingegneri devono affrontare…
Come il sistema di motion control Kollmorgen alimenta un robot a cavi triplicandone la produttività

Come il sistema di motion control Kollmorgen alimenta un robot a cavi triplicandone la produttività >

Scopri perché Rbot9 ha scelto i servomotori AKM2G e i servoazionamenti AKD per massimizzare la capacità di carico utile, la velocità e la sicurezza del carico verticale del suo imponente robot a cavi sospesi.
Come selezionare il motore ideale per le applicazioni robotiche, riducendo i costi e il time to market

Come selezionare il motore ideale per le applicazioni robotiche, riducendo i costi e il time to market >

Per ottimizzare applicazione e prestazioni è essenziale comprendere la fisica e le tecniche di progettazione dei motori elettrici, frameless, "slotted" e "slottless". In questo webinar parleremo degli effetti del numero di poli, delle modifiche agli…