Skip to main content
Anwenderberichte | 2 Minuten Lesezeit

Kompakter Roboterantrieb

Das Designen und Entwickeln modularer Roboterplattformen ist ein Balanceakt. Ein einzelner Antrieb muss für unterschiedliche Konfigurationen geeignet sein, wie beispielsweise Roboterarme, -beine und mobile Gestelle. Jede Konfiguration weist jedoch unterschiedliche Anforderungen hinsichtlich Drehmoment, Drehzahl und Umgebung auf, was häufig zu Kompromissen führen kann, die die Leistung auf Ebene des Verbindungssystems einschränken.

HEBI Robotics hat es sich zur Aufgabe gemacht, Roboter zugänglicher zu machen, indem deren Konstruktion und Montage mit standardisierten Bausteinen vereinfacht wird. Ihr modularer Ansatz wird seit über zehn Jahren in einer Vielzahl anspruchsvoller Anwendungen eingesetzt – von Schlangenrobotern und Hexapod-Laufrobotern bis hin zu Roboterarmen und mobilen Gestellen für die Inspektion von Rohrleitungen, zerstörungsfreie Prüfungen (NDT), Wartungsarbeiten und vieles mehr.

Im Zuge der weiteren Expansion von HEBI in industrielle Umgebungen führte ein neues Kundenprojekt zur Erweiterung des Antriebssortiments. Damit können die Anforderungen anspruchsvoller oder gefährlicher Arbeitsbereiche ohne Leistungseinbußen besser erfüllt werden.

Aufgabe

Das Kundenprojekt von HEBI erforderte ein Robotersystem, das in der Lage ist, sich in komplexen, beengten Räumen zu bewegen und Inspektionssonden und andere schwere Werkzeuge mit hoher Genauigkeit und Wiederholbarkeit zu positionieren. Die Umgebungsbedingungen waren sehr variabel und ähneln realen industriellen Bedingungen, wie sie beispielsweise in der Öl- und Gasindustrie, im Infrastrukturbereich oder in anderen rauen Umgebungen anzutreffen sind.

Statt auf die bewährte Serie von HEBI mit hochübersetzten, elastischen Antrieben und Stirnradgetrieben zurückzugreifen, erforderte dieses Projekt Antriebe mit hoher Drehmomentdichte und präziserer Bewegung über mehrere Freiheitsgrade hinweg, und das ohne entsprechende Größenanpassung oder Einbußen bei der architektonischen Flexibilität.

Dies bedeutete, dass die Integration des Motors in den Antrieb neu überdacht werden musste. 

„Dank der kompakten Größe und des hohen Drehmoments von TBM2G können wir reibungslosere, schnellere und präzisere Robotergelenke der nächsten Generation entwickeln. Wir lieben diesen Motor.“
 – Dave Rollinson, Chief Technology Officer, HEBI Robotics

Lösung

Um die erforderliche Leistungssteigerung zu erreichen, konzentrierte sich HEBI darauf, den Motor direkt in die kompakte Antriebsbauweise zu integrieren. Dieser Ansatz führte zur Auswahl der gehäuselosen Motoren TBM™2G von Kollmorgen als Grundlage für den neuen H-Series Aktuator®.

Die gehäuselose Motorarchitektur ermöglichte es HEBI, die Drehmomentdichte, die thermische Leistung und die Modularität auf Verbindungsebene zu optimieren. Durch die direkte Integration von Stator und Rotor in den Antrieb mit hoher Drehmomentdichte bietet die H-Serie eine gleichmäßigere Bewegung und schnellere dynamische Bewegungen mit höherer Genauigkeit – ohne die Gesamtgröße des Antriebs zu vergrößern.

Durch die Zusammenarbeit der Teams von Kollmorgen und HEBI bei der Auswahl und Integration der Motoren konnte die Motorkonfiguration für die Anwendung optimiert werden. Diese Zusammenarbeit trug dazu bei, die Entwicklung zu optimieren und sicherzustellen, dass das kompakte Antriebsdesign die Leistungsziele sowohl für die H-Serie als auch für das vorliegende Kundenprojekt erfüllte. 

10-mal mehr Drehmoment ohne die vorhandenen Antriebe zu vergrößern

Ergebnisse

Der Antrieb der H-Serie bot die für das Inspektionsprojekt in beengten Räumen nötige Leistungssteigerung und Präzision. Das System war in der Lage, schwere Werkzeuge unter engen mechanischen Verhältnissen präzise zu positionieren und übertraf dabei die Spezifikationen und Bewegungserwartungen unter realen Betriebsbedingungen. 

Durch die Kombination des gehäuselosen Motors TBM2G mit einem Wellenverzahnungsgetriebe erreicht die H-Serie eine spielfreie Bewegung und ein bis zu zehnmal höheres Drehmoment als die bestehende Antriebsreihe. Durch diese Erhöhung der Drehmomentdichte konnte HEBI die Leistungsfähigkeit des gesamten Verbindungssystems erweitern, ohne die Größe des Antriebs zu vergrößern. Die kompakte, abgedichtete Bauweise des Antriebs – Schutzart IP65 – ermöglicht den Einsatz in anspruchsvollen, rauen Umgebungen.

Über die reine Leistung hinaus betrachtet vereinfacht der Antrieb der H-Serie die Fertigung und Montage. Der Übergang von einer komplexeren Antriebsbauweise zu einem optimierten, gehäuselosen, motorbasierten Ansatz verbessert die Herstellbarkeit und schafft einen klareren Weg zur Skalierung der Produktion. Das hohe Drehmoment-Größen-Verhältnis des Motors schuf außerdem Platz innerhalb des Antriebs für eingebettete Elektronik, wodurch intelligentere Verbindungen ohne eine Vergrößerung möglich wurden.

Die Reaktionsfähigkeit von Kollmorgen und die Zusammenarbeit der Ingenieure spielten während des gesamten Auswahl-, Konstruktions- und Integrationsprozesses eine wichtige Rolle. Enge technische Unterstützung und die Fertigung in den USA unterstützten HEBI bei der effizienten Gestaltung der Entwicklung bis zur Markteinführung.

Insgesamt positionieren die Ergebnisse den Antrieb der H-Serie als leistungsstarke Erweiterung der revolutionären modularen Roboterplattform von HEBI, deren Kernstück der gehäuselose Motor von Kollmorgen bildet. Gemeinsam trägt diese Kombination dazu bei, die nächste Phase der Entwicklung von HEBI zu gestalten, die unsere Welt prägen wird.

Download PDF

Einbindung gehäuseloser Motoren in ein umweltverträgliches Design

Tägliche Nassreinigung, hoher Wasserdruck bei Tiefseeanwendungen, intensive Strahlungsbelastung, Hochvakuum, gefährliche Atmosphären: Wenn ein Servomotor mit Gehäuse nicht den erforderlichen Schutz in kompakter Form bietet, sollten Sie überlegen, ob ein gehäuseloser Motor die bessere Lösung wäre. In diesem Whitepaper erfahren Sie mehr.

Erfahren Sie Mehr

Ultimative Bewegungspräzision mit gehäuselosen Servomotoren

Gehäuselose Motoren sind nicht nur für Robotergelenke konzipiert. Kompaktantriebe, kardanische Aufhängungen für Sensorsysteme, tauchfähige Antriebssysteme und andere Anwendungsbereiche profitieren ebenfalls von präzisen Direktantrieben und kompakter Bauweise. Erfahren Sie, wie sich ein gehäuseloser Motor direkt in Ihren Mechanismus integrieren lässt.

Erfahren Sie Mehr

Das Außergewöhnliche entwickeln

Wir bei Kollmorgen glauben an die Kraft von Antriebstechnik und Automatisierung bei der Erschaffung einer besseren Welt.

Erfahren Sie Mehr

Related Resources

Ein Taucher in der Tiefesee veranschaulicht die extremen Unterwasserbedingungen, die für die Tiefsee-Motortechnik relevant sind

Zuverlässige Antriebssteuerung in 4.000 Metern Tiefe: IKM und Kollmorgen fördern die Entwicklung von Motoren für den Tiefseeeinsatz >

Erfahren Sie, wie IKM und Kollmorgen gemeinsam ein Unterwassersystem der nächsten Generation entwickelt haben, das unter extremen Bedingungen in Tiefen von 4.000 Metern zuverlässig funktioniert.
Antriebe für artikulierte Roboterbewegungen

Optimierung von Antrieben für artikulierte Roboterbewegungen >

Warum die Leistung eines Roboterarm-Antriebs von mehr als nur der Wahl des Motors abhängt und wie man die Leistung auf Systemebene optimieren kann.
Roboterarm-Anwendung

Integration gehäuseloser BLDC-Motoren für die Robotik der nächsten Generation >

RobCo hat seine modulare Roboterplattform mit gehäuselosen TBM2G-Drehmomentmotoren für Robotergelenke erweitert, die bei kompakter Bauweise ein hohes Drehmoment und hohe Drehzahlen bieten.
Explosionsgeschützte Technologie trägt dazu bei, einen Sicherheitsschild für Schwerlast-FTF zu schaffen.

Explosionsgeschützte Technologie trägt dazu bei, einen Sicherheitsschild für Schwerlast-FTF zu schaffen >

Die AKME-Servomotorenreihe mit ATEX-Zertifizierung ermöglicht die Entwicklung von Hochleistungs-FTF für explosionsgefährdete Bereiche in der Chemieindustrie sowie in Lackier-, Polier- und Spezialanlagen.
Neue Designmöglichkeiten mit gehäuselosen Motoren erschließen

Neue Designmöglichkeiten mit gehäuselosen Motoren erschließen >

Gehäuselose Motoren definieren neu, was im modernen Maschinenbau möglich ist. Durch die Kombination verschiedener rahmenloser Komponenten in einem einzigen Gehäuse erhalten diese Aktuatoren erhebliche Vorteile wie reduzierte Abmessungen, geringeres…
Deutsch
Unbemanntes Landfahrzeug (UGV) zur Minenräumung

Gehäuselose Motoren für militärische Minenräum-UGVs: Leistung, Größe und Zuverlässigkeit >

Gehäuselose Motoren für unbemannte kettengetriebene Bodenfahrzeuge (UGVs) in der Minenräumung maximieren die Drehmomentdichte, reduzieren die Größe und gewährleisten eine zuverlässige Leistung in extremen Umgebungen.
Entwicklung von Feldrobotern für raue und unvorhersehbare Umgebungen

Entwicklung von Feldrobotern für raue und unvorhersehbare Umgebungen >

In unserem Webinar untersuchen wir, wie Ingenieure mithilfe innovativer Technologien aus dem breiten Portfolio an Bewegungssteuerungstechnologien von Kollmorgen und Regal Rexnord die hohen Anforderungen der Feldrobotik erfüllen können.
Grundsätze der Antriebssteuerung für die skalierbare humanoide Robotik

Grundsätze der Antriebssteuerung für die skalierbare humanoide Robotik >

Da die humanoide Robotik in zahlreichen Branchen – von der Logistik und Fertigung bis hin zum Gesundheitswesen und zur öffentlichen Sicherheit – immer wichtiger wird, steigt auch die Nachfrage nach präzisen, effizienten und skalierbaren…
Kollmorgen Antriebssystem ermöglicht Kabelroboter mit dreifachem Durchsatz

Kollmorgen Antriebssystem ermöglicht Kabelroboter mit dreifachem Durchsatz >

Erfahren Sie, warum man sich bei Rbot9 für AKM2G-Servomotoren und AKD-Servoantriebe entschieden hat, um bei diesem schweren, an Kabeln aufgehängten Roboter die Nutzlastkapazität, Geschwindigkeit und Sicherheit bei der Handhabung vertikaler Lasten zu…