Ana içeriğe atla
Başarı Hikayeleri | 2 dakikalık okuma

Kompakt robotik aktüatör

Modüler robotik platformlar tasarlamak, denge işidir. Tek bir aktüatörün, robotik kollar, bacaklar ve hareketli tabanlar da dahil olmak üzere birden farklı seçenekte performans göstermesi gerekir. Ancak her seçeneğin farklı tork, hız ve çevresel gereksinimleri olabilir ve bu durum genellikle ortak sistem düzeyinde performansı sınırlayan ödünlere yol açabilir.

HEBI Robotics, standartlaştırılmış hazır parçalarla robotların tasarım ve montaj süreçlerini basitleştirerek robotlara erişimi kolaylaştırmayı hedefliyor. On yılı aşkın bir süredir modüler yaklaşımları, yılan robotlardan altı ayaklı yürüyen robotlara, boru hattı denetimi, tahribatsız test (NDT), bakım ve daha fazlası için robotik kollara ve mobil tabanlara kadar çok çeşitli zorlu uygulamalarda kullanılıyor.

HEBI endüstriyel ortamlara daha da genişlerken yeni bir müşteri projesi, performanstan ödün vermeden zorlu veya tehlikeli çalışma alanı ihtiyaçlarını daha iyi karşılamak için aktüatör ürün yelpazesini genişletme fırsatını güçlendirdi.

Zorluk

HEBI'nin müşteri projesi, karmaşık, dar alanlarda hareket edebilen ve muayene problarını ve diğer ağır aletleri yüksek doğruluk ve tekrarlanabilirlik ile konumlandırabilen bir robotik sistem gerektiriyordu. Ortam oldukça değişkendi ve petrol, doğal gaz, altyapı veya diğer zorlu ortamlarda bulunanlara benzer gerçek dünya endüstriyel koşullarına daha yakındı.

HEBI'nin yüksek oranlı düz dişlili redüksiyon içeren elastik aktüatörlerden en bilindik serisi yerine, projede, boyutları arttırmadan ve mimari esneklikten ödün vermeden, yüksek tork yoğunluğuna sahip ve birden fazla serbestlik derecesinde daha hassas hareket kontrolü içeren bir aktüatör ile ilerlemek gerekiyordu.

Bu durum, motorun aktüatöre nasıl entegre edileceğinin yeniden tasarımı anlamına geliyordu.

"TBM2G'nin kompakt boyutu ve yüksek torku, daha pürüzsüz, daha hızlı ve daha hassas yeni nesil robotik eklemler geliştirmemize imkan sağlıyor. Bu motora bayılıyoruz."
—Dave Rollinson, CTO, HEBI Robotics

Çözüm

Gerekli performans artışını sağlamak için HEBI, motoru doğrudan kompakt aktüatör tasarımına entegre etmeye odaklandı. Bu yaklaşım, yeni H-Series Actuator®'ün temeli olarak Kollmorgen'ın TBM™2G gövdesiz motorlarının seçilmesine yol açtı.

Gövdesiz motor mimarisi, HEBI'nin bağlantı seviyesinde tork yoğunluğunu, termal performansı ve modülerliği optimize etmesine olanak sağladı. Stator ve rotorun doğrudan yüksek tork yoğunluklu aktüatöre entegre edilmesiyle, H-Series, aktüatörün genel boyutunu artırmadan daha yüksek doğrulukla daha akıcı ve daha hızlı dinamik hareket imkanı sundu.

Kollmorgen ve HEBI ekipleri, uygulama için motor konfigürasyonunu optimize etmek amacıyla motor seçimi ve entegrasyonu boyunca iş birliği yaptı. Bu iş birliği, geliştirme sürecini kolaylaştırmaya ve kompakt aktüatör tasarımının hem H-Series ürün gamı ​​hem de söz konusu müşteri projesi için performans hedeflerini karşılamasını sağlamaya yardımcı oldu.

10 kat daha fazla tork (mevcut aktüatörlerin boyutunu artırmadan)

Sonuçlar

H-Series aktüatör, kapalı alan inceleme projesi için gereken performans artışını ve hassasiyeti sağladı. Sistem, gerçek çalışma koşullarında teknik özellikleri ve hareket beklentilerini aşarak dar mekanik kısıtlamalar altında çalışırken ağır aletleri doğru bir şekilde konumlandırabildi.

H-Series, TBM2G gövdesiz motoru strain wave dişli sistemiyle birleştirerek sıfır boşluklu hareket ve mevcut aktüatör serisine göre 10 kata kadar daha fazla tork elde etti. Tork yoğunluğundaki bu artış, HEBI'nin aktüatör boyutunu artırmadan tüm eklem sisteminin yeteneklerini genişletmesini sağladı. IP65 derecesine sahip, kompakt ve sızdırmaz tasarıma sahip aktüatör, zorlu ve engebeli ortamlarda çalışmayı destekler.

H-Series Actuator, yalnızca yüksek performans sunmakla kalmaz, aynı zamanda üretim ve montajı da kolaylaştırır. Daha karmaşık aktüatör tasarımından, sadeleştirilmiş, gövdesiz motor tabanlı bir yaklaşıma geçmek, üretim kolaylığını artırır ve üretim ölçeğini büyütmek için daha net bir yol oluşturur. Motorun yüksek tork-boyut oranı, aktüatörün içine gömülü elektronikler için alan yaratarak boyut artışı olmadan daha akıllı bağlantılar kurulmasını sağladı.

Kollmorgen'ın hızlı yanıt verme yeteneği ve mühendisler arası iş birliği, seçim, tasarım ve entegrasyon sürecinin tamamında önemli rol oynadı. Yakın teknik destek ve ABD merkezli üretim, HEBI'nin geliştirme aşamasından dağıtım aşamasına verimli bir şekilde geçmesine yardımcı oldu.

Özetle, elde edilen sonuçlar, H-Series Actuator'ü, HEBI'nin devrim niteliğindeki modüler robotik platformunda, merkezinde Kollmorgen'ın gövdesiz motoruyla güçlü bir genişleme olarak konumlandırıyor. Bu birliktelik, HEBI'nin dünyamızın işleyiş biçimini şekillendirmesinin bir sonraki aşamasını inşa etmeye yardımcı oluyor.

PDF olarak indir

Gövdesiz Motorların Çevresel Olarak Dayanıklı Bir Tasarıma Dahil Edilmesi

Günlük yıkamalar, derin deniz daldırma, yüksek radyasyon, yüksek vakum, tehlikeli atmosferler: Bir muhafazalı servo motor, kompakt bir form faktöründe ihtiyacınız olan korumayı sağlayamadığında, gövdesiz bir servo motoru entegre etmeyi değerlendirin. Bunu nasıl yapacağınızı öğrenmek için bu raporu okuyun.

Daha fazlası için

Gövdesiz Servo Motorları Kullanarak Üstün Hareket Hassasiyetine Ulaşın

Gövdesiz motorlar yalnızca robotik eklemlerle sınırlı değildir. Kompakt aktüatörler, sensör sistemi gimbalları, su altı itiş sistemleri ve diğer uygulamalar, doğrudan tahrik hassasiyeti ve kompakt tasarımdan fayda sağlar. Gövdesiz bir motoru mekanizmanıza doğrudan entegre etme yöntemlerini keşfedin.

Daha fazlası için

Olağanüstü olanı tasarlayın

Kollmorgen daha iyi bir dünya inşa etmek için hareketin ve otomasyonun gücüne inanır.

Daha fazlası için

İlgili kaynaklar

Derin deniz motoru teknolojisinin karşı karşıya olduğu zorlu su altı koşullarını temsil eden, derin okyanus sularında yüzen bir tüplü dalgıç.

4.000 Metrede Güvenilir Hareket: IKM ve Kollmorgen Derin Deniz Motoru Tasarımını Geliştiriyor >

IKM ve Kollmorgen'ın aşırı zorlu koşullar altında 4.000 metre derinlikte güvenilir bir şekilde çalışan yeni nesil bir su altı sistemini nasıl birlikte geliştirdiğini keşfedin.
Eklemli Hareket İçin Robotik Kol Aktüatörleri

Eklemli Hareket İçin Robotik Kol Aktüatörlerinin Optimizasyonu >

Robotik kol aktüatör performansı neden sadece motor seçimine bağlı değildir ve sistem düzeyinde performans nasıl optimize edilir?
Robotik kol uygulaması

Yeni Nesil Robotik İnovasyonu İçin Gövdesiz BLDC Motor Entegrasyonu >

RobCo, robot eklemlerinde TBM2G gövdesiz tork motorlarını kullanarak modüler robotik platformunun ölçeğini artırdı ve böylece kompakt bir tasarımda yüksek tork ve hız sağladı.
Patlamaya dayanıklı teknoloji, ağır hizmet tipi AGV'ler için güvenlik kalkanı oluşturmaya yardımcı olur

Patlamaya dayanıklı teknoloji, ağır hizmet tipi AGV'ler için güvenlik kalkanı oluşturmaya yardımcı olur >

The AKME servo motor series with ATEX certification enables heavy-duty AGV development for hazardous locations in chemical, painting, polishing and specialized facilities.
Mayın Temizleme Amaçlı İnsansız Kara Aracı (İKA)

Askeri Mayın Temizleme Amaçlı İnsansız Kara Araçları (İKA'lar) İçin Gövdesiz Motorlar: Güç, Boyut ve Güvenilirlik >

Mayın temizleme operasyonlarında kullanılan paletli insansız kara araçları (İKA'lar) için gövdesiz motorlar, tork yoğunluğunu en üst düzeye çıkarır, boyutu küçültür ve zorlu ortamlarda güvenilir performans sağlar.
Zorlu ve Öngörülemeyen Ortamlar İçin Saha Robotları Tasarımı

Zorlu ve Öngörülemeyen Ortamlar İçin Saha Robotları Tasarımı >

Bu oturumda, Kollmorgen ve Regal Rexnord'un geniş hareket portföyündeki yenilikçi teknolojilerin mühendislerin saha robotlarının zorlu taleplerini karşılamalarına nasıl yardımcı olabileceği incelenmektedir.
Ölçeklenebilir İnsansı Robotlar için Hareket Kontrol İlkeleri

Ölçeklenebilir İnsansı Robotlar için Hareket Kontrol İlkeleri >

İnsansı robotlar lojistik ve imalattan sağlık ve kamu güvenliğine kadar birçok sektörde ivme kazandıkça hassas, verimli ve ölçeklenebilir hareket kontrol çözümlerine olan talep de artıyor. Mühendisler, insan benzeri hareketi taklit eden sistemler…
Kollmorgen Hareket Sistemi, Kablolu Robota Güç Sağlayarak Verimi Nasıl Üç Katına Çıkarıyor?

Kollmorgen Hareket Sistemi, Kablolu Robota Güç Sağlayarak Verimi Nasıl Üç Katına Çıkarıyor? >

Rbot9'un devasa, askılı kablolu robotunun yük kapasitesini, hızını ve dikey yük güvenliğini en üst düzeye çıkarmak için neden AKM2G servo motorları ve AKD servo sürücüleri belirlediğini öğrenin.
Robotik Uygulamalarda Maliyeti ve Pazara Sunma Süresini Azaltmak İçin Doğru Motor Nasıl Seçilir?

Robotik Uygulamalarda Maliyeti ve Pazara Sunma Süresini Azaltmak İçin Doğru Motor Nasıl Seçilir? >

Elektrik motorlarının arkasındaki fiziği ve optimizasyon tekniklerini (oluklu, oluksuz ve gövdesiz tasarımlar dâhil) anlamak, değeri ve performansı artırmak açısından önemlidir. Bu web seminerinde kutup sayısının, sarım modifikasyonlarının ve…