Passer au contenu principal
Exemples de réussite | Temps de lecture : 2 minutes

Accelerating the Development of Next-Generation Prostheses and Exoskeletons

La naissance d'Humotech en 2015 découle d'une simple idée : et si, plutôt que de concevoir une multitude de prototypes, les ingénieurs pouvaient évaluer les prothèses, les orthèses, les exosquelettes et d'autres technologies d'assistance physique en programmant un robot qui les simulerait en temps réel et en cours d'utilisation ?

Déf

Le banc de test Humotech Caplex™ est un dispositif modulable utilisé aux États-Unis, au Canada et en Europe dans des applications à axes simple et multiple. L'objectif ? Optimiser le mouvement biomécanique des robots portatifs et adapter ces derniers aux corpulences et besoins des utilisateurs. Face à un tel champ d'application, des performances élevées et un mouvement polyvalents sont forcément de mise.

Les mouvements humains sont souvent imprévisibles, c'est pourquoi les dispositifs Caplex s'appuient sur de nombreux câbles Bowden pour stabiliser les mouvements selon différents degrés de liberté. Un maximum de cinq servomoteurs contrôle l'actionnement et des unités peuvent être connectées en chaîne pour répondre aux besoins en matière d'axes des applications. Les forces sont remarquables, des salves rapides de vitesse sont nécessaires et les boucles d'asservissement doivent répondre en seulement quelques millisecondes. Dans ce contexte, seuls les servomoteurs et les variateurs les plus performants sont à la hauteur.

Les premiers dispositifs Caplex intégraient les moteurs d'un concurrent de Kollmorgen. Dans le même temps, Humotech cherchait à obtenir une meilleure performance, tout en réduisant les bruits acoustiques et électriques et en améliorant la réactivité du contrôle.

« Les personnes qui utilisent le dispositif Caplex doivent pouvoir se déplacer à un couple de 100 Nm, rapidement et avec précision, tout en bénéficiant d'une réponse vitesse-couple de seulement quelques millisecondes, pour qu'une prothèse et un exosquelette puissent reproduire les mouvements du corps humain. Grâce aux dispositifs AKM et AKD de Kollmorgen, nous avons pu concevoir des vérins dépassant toutes nos attentes. Nous sommes vraiment ravis de cette collaboration. »
— Josh Caputo, président et PDG d'Humotech

Solution

Après concertation avec un partenaire de Kollmorgen, Humotech a choisi d'intégrer les servovariateurs AKD et les servomoteurs AKM au sein de ses unités Caplex sur roues et posées au sol. L'entreprise utilise également un bus de terrain EtherCAT hautement performant qui, outre le fait d'assurer une communication dans les dispositifs Caplex et entre les unités reliées en chaîne, permet d'obtenir un minimum de 10 axes de mouvement.

Santé, réhabilitation, défense, pratique de sports, bien-être, vieillissement en bonne santé… grâce au couple, à la vitesse et à la polyvalence des servomoteurs de Kollmorgen, les dispositifs modulables Caplex s'adaptent facilement aux besoins de chaque projet et ne nécessitent que très peu de personnalisation.

Image 1

Résultats

Impressionnantes, les performances d'asservissement dépassent toutes les attentes. Les servomoteurs offrent un couple de 125 Nm pour un maximum de 2 420 rpm, générant ainsi une vitesse de câble maximale de 4,3 m/s, ainsi qu'une force de câble maximale de 6,58 kN.

Les variateurs AKD de Kollmorgen, eux, reçoivent environ 100 à 1 000 informations par seconde d'un contrôleur externe en fonction d'une réponse précise. Les moteurs AKM répondent ensuite avec la bonne vitesse et un couple plus rapide que celui du système nerveux humain. Sans oublier les vérins silencieux, performants, intuitifs, fiables et sécurisés.

En 8 ans de fonctionnement, les dispositifs Caplex ont réussi à faire leurs preuves. Aujourd'hui, Humotech s'attèle à améliorer et développer sa solution pour la rendre accessible à plus d'utilisateurs et d'applications.

Image 2

Produits phares

Les servomoteurs AKM proposent une précision et une densité de couple d'exception par rapport à une grande sélection de servomoteurs standard dans le secteur, ainsi qu'une excellente polyvalence pour une adaptation optimale aux applications.

Les servovariateurs AKD offrent les meilleures prestations du secteur en termes de performances, d'options de communication et de niveaux de puissance, tout cela dans un format compact.

Image 3

À propos de Kollmorgen

Kollmorgen, une marque Regal Rexnord, possède plus d’un siècle d’expérience dans le domaine du mouvement. Cette expérience se retrouve dans les performances et la fiabilité inégalées de ses moteurs, de ses variateurs, de ses actionneurs linéaires ainsi que dans ses solutions de contrôle et ses plateformes d’automatisation pour les véhicules autonomes. Nous proposons des solutions révolutionnaires avec des performances, une fiabilité et une facilité d’utilisation sans pareilles, qui donnent un avantage incontestable aux fabricants de machines.

Télécharger le PDF

Servomoteurs de la gamme AKME Series

La gamme AKME Series est construite sur la plateforme AKM et conçue pour une utilisation dans les environnements classés zones 2 et 22 avec une certification mondiale ATEX et IECEx.
En savoir plus

Système de mouvement 1G de Kollmorgen

Découvrez le mouvement fait pour votre machine. Le système de mouvement Kollmorgen 1G offre un large éventail d'options, de fonctionnalités et une fiabilité à toute épreuve pour une conception sans compromis.
En savoir plus

Une ingénierie exceptionnelle

Kollmorgen croit au pouvoir du mouvement et de l'automatisation pour créer un monde meilleur.

En savoir plus

Ressources associées

Presse industrielle : un cas d'utilisation pour les servomoteurs Kollmorgen Essentials lors du remplacement de moteurs pas-à-pas

Quand faut-il passer d'un moteur pas-à-pas à un servomoteur? >

Vous vous demandez quand passer d'un moteur pas-à-pas à un servomoteur? Découvrez les six signes, les limites du moteur pas-à-pas, et la manière dont des servomoteurs économiques peuvent simplifier la mise à niveau de votre système de contrôle de…
Machine « pick-and-place » installant des composants sur un circuit imprimé

Comment la conception mécatronique améliore les performances des systèmes de mouvement >

Découvrez comment la mécatronique permet d'améliorer les performances des systèmes de mouvement en intégrant des systèmes d'asservissement et des dispositifs de commande, ce qui permet une mise en service plus rapide et un mouvement plus fluide.
Équipement de soudage pour batteries au lithium

La sécurité fonctionnelle des moteurs linéaires améliore la sécurité et la productivité des équipements de soudage pour batteries au lithium >

La technologie de sécurité fonctionnelle SMM de Kollmorgen aide les fabricants de batteries au lithium à obtenir des mouvements stables et contrôlés, ainsi qu'une conformité mondiale, leur conférant ainsi un avantage concurrentiel.

Développer des machines plus efficaces : comment les constructeurs de machines parviennent à réduire la complexité, à améliorer les performances et à accroître la flexibilité >

Participez à ce webinaire pour découvrir comment le système de mouvement haute tension Kollmorgen Essentials™ aide les OEM à réduire la complexité des machines, à accélérer la mise en service et à atteindre des performances élevées avec une plus…
Français
Actionneurs de bras robotisé destinés aux mouvements articulés

Optimisation des actionneurs de bras robotisé destinés aux mouvements articulés >

Découvrez pourquoi les performances d'un actionneur de bras robotique ne dépendent pas uniquement du choix du moteur, et comment optimiser ces performances au niveau du système.
Application de bras robotisé

Intégration de moteurs BLDC sans boîtier pour les innovations robotiques de nouvelle génération >

RobCo a mis à l'échelle sa plateforme de robotique modulaire en utilisant les moteurs-couples sans boîtier TBM2G qui offrent un couple et une vitesse élevés dans un format compact.
Kollmorgen HV Essentials

Kollmorgen élargit sa gamme Essentials avec un nouveau contrôleur et une capacité haute tension >

Kollmorgen ajoute à sa gamme un nouveau contrôleur à huit axes et une capacité d'entraînement haute tension pour optimiser la conception des systèmes de mouvement destinés aux applications industrielles.
Un blindage de sécurité destiné aux AGV à usage intensif créé à l'aide d'une technologie antidéflagrante

Un blindage de sécurité destiné aux AGV à usage intensif créé à l'aide d'une technologie antidéflagrante >

La gamme de servomoteurs AKME Series certifiée ATEX permet de développer des AGV à usage intensif destinés aux zones à risque dans les secteurs de la chimie, de la peinture et du polissage, ainsi que dans des installations spécialisées.
Choisir en toute simplicité le moteur adapté aux besoins des machines HazLoc des zones 2 et 22

Choisir en toute simplicité le moteur adapté aux besoins des machines HazLoc des zones 2 et 22 >

Découvrez les servomoteurs AKME certifiés ATEX/IECEx de Kollmorgen. Conçus pour offrir des performances compactes et polyvalentes dans les environnements dangereux, ces moteurs offrent une nouvelle option là où les choix étaient jusqu'à présent…
Français