Passer au contenu principal
blog | Fonctionnement d'un servomoteur |
|
Temps de lecture : 2 minutes

Comment un servomoteur fonctionne-t-il? Un servomoteur est un dispositif électromécanique qui produit un couple et une vitesse en fonction du courant et de la tension fournis. Il fonctionne au sein d'un système en boucle fermée en fournissant le couple et la vitesse commandés par un servocontrôleur qui utilise un capteur d'asservissement pour fermer la boucle. Le capteur d'asservissement fournit des informations telles que le courant, la vitesse ou la position au servocontrôleur qui ajuste l'action du moteur en fonction des paramètres commandés.

Les servomoteurs sont disponibles dans une grande variété de types, de formes et de tailles. Le terme « servo » a été utilisé pour la première fois en 1859 par Joseph Facort, qui a mis en œuvre un mécanisme d'asservissement pour aider à diriger un navire dont les gouvernails sont commandés par la vapeur. Un servomoteur fait partie d'un mécanisme d'asservissement composé de trois éléments clés : un moteur, un capteur d'asservissement et une électronique de commande. Le moteur peut être à courant alternatif ou continu, avec ou sans balais, rotatif ou linéaire, et de n'importe quelle taille. Le capteur d'asservissement peut être un potentiomètre, un dispositif à effet Hall, un tachymètre, un résolveur, un codeur, un transducteur linéaire ou tout autre capteur selon le cas. Le servomécanisme est complété par l'électronique de commande qui alimente le moteur et compare les données d'asservissement et la référence de commande pour vérifier que le servomoteur fonctionne conformément à la commande. Il existe de nombreux types d'applications de servomoteurs, allant des simples moteurs à courant continu utilisés dans les applications de loisirs (comme les modèles réduits d'avions) aux moteurs sans balais sophistiqués pilotés par des contrôleurs de mouvement complexes, utilisés pour les centres d'usinage multi-axes. Un exemple de mécanisme d'asservissement commun est le régulateur de vitesse d'un véhicule, qui comprend un moteur (le moteur), un capteur de vitesse (l'asservissement) et des composants électroniques pour comparer la vitesse du véhicule avec la vitesse de consigne. Si le véhicule ralentit, le capteur transmet ces données à l'électronique qui, à son tour, augmente l'arrivée de carburant au moteur pour accélérer jusqu'au point de consigne souhaité : un simple système en boucle fermée.

Un servomoteur industriel simple se compose d'un moteur à courant continu à aimant permanent avec un tachymètre intégré qui fournit une tension de sortie proportionnelle à la vitesse. L'électronique de commande fournit la tension et le courant nécessaires au moteur en fonction de la tension renvoyée par le tachymètre. Dans cet exemple, une vitesse commandée (représentée par une tension de référence de commande) est définie dans le pilote, puis les circuits du pilote comparent la tension d'asservissement du tachymètre et déterminent si la vitesse souhaitée a été atteinte; c'est ce que l'on appelle une « boucle de vitesse fermée ». La boucle de vitesse surveille la vitesse commandée et l'asservissement du tachymètre, tandis que le pilote ajuste la puissance du moteur pour maintenir la vitesse commandée souhaitée.

Dans un servomécanisme plus sophistiqué, plusieurs boucles intégrées sont réglées pour obtenir des performances optimales afin d'assurer un contrôle précis du mouvement. Le système se compose de boucles de courant, de vitesse et de position qui utilisent des éléments d'asservissement de précision. Chaque boucle signale la boucle suivante et surveille les éléments d'asservissement appropriés pour effectuer des corrections en temps réel afin de correspondre aux paramètres commandés.

La boucle de base est la boucle de courant ou de couple. Le courant est proportionnel au couple dans un moteur rotatif (ou à la force dans un moteur linéaire), ce qui produit une accélération ou une poussée. Un capteur de courant est l'appareil qui fournit un asservissement en fonction du courant circulant dans le moteur. Le capteur renvoie un signal à l'électronique de commande, généralement un signal analogique ou numérique proportionnel au courant du moteur. Ce signal est soustrait du signal commandé. Lorsque le servomoteur est au courant commandé, la boucle sera satisfaite jusqu'à ce que le courant descende en dessous du courant commandé. La boucle fera ensuite augmenter le courant jusqu'à atteindre le courant commandé, le cycle se poursuivant à des taux de mise à jour inférieurs à la seconde.

La boucle de vitesse fonctionne de la même façon avec une tension proportionnelle à la vitesse. La boucle de vitesse envoie à la boucle de courant une commande pour augmenter le courant (et donc la tension) lorsque la vitesse descend en dessous de la vitesse commandée.

La boucle de position accepte une commande pour un API ou un contrôleur de mouvement qui, à son tour, fournit une commande de vitesse transmise à la boucle de vitesse. Cette dernière commande le courant nécessaire pour accélérer, maintenir et décélérer le moteur afin qu'il se déplace vers la position commandée. Les trois boucles fonctionnent en synchronisation optimisée pour assurer une commande souple et précise du servomécanisme.

Consulter un expert

Servomoteurs de la gamme AKME Series

La gamme AKME Series est construite sur la plateforme AKM et conçue pour une utilisation dans les environnements classés zones 2 et 22 avec une certification mondiale ATEX et IECEx.
Learn More

Système de mouvement 1G de Kollmorgen

Découvrez le mouvement fait pour votre machine. Le système de mouvement Kollmorgen 1G offre un large éventail d'options, de fonctionnalités et une fiabilité à toute épreuve pour une conception sans compromis.
Learn More

Une ingénierie exceptionnelle

Kollmorgen croit au pouvoir du mouvement et de l'automatisation pour créer un monde meilleur.

En savoir plus

Ressources associées

Presse industrielle : un cas d'utilisation pour les servomoteurs Kollmorgen Essentials lors du remplacement de moteurs pas-à-pas

Quand faut-il passer d'un moteur pas-à-pas à un servomoteur? >

Vous vous demandez quand passer d'un moteur pas-à-pas à un servomoteur? Découvrez les six signes, les limites du moteur pas-à-pas, et la manière dont des servomoteurs économiques peuvent simplifier la mise à niveau de votre système de contrôle de…
Machine « pick-and-place » installant des composants sur un circuit imprimé

Comment la conception mécatronique améliore les performances des systèmes de mouvement >

Découvrez comment la mécatronique permet d'améliorer les performances des systèmes de mouvement en intégrant des systèmes d'asservissement et des dispositifs de commande, ce qui permet une mise en service plus rapide et un mouvement plus fluide.

Développer des machines plus efficaces : comment les constructeurs de machines parviennent à réduire la complexité, à améliorer les performances et à accroître la flexibilité >

Participez à ce webinaire pour découvrir comment le système de mouvement haute tension Kollmorgen Essentials™ aide les OEM à réduire la complexité des machines, à accélérer la mise en service et à atteindre des performances élevées avec une plus…
Français
Site de production équipé d'un système de commande de mouvement multiaxial

Maîtriser le contrôle de mouvement multiaxial dans les cellules de production modernes >

La synchronisation devient plus difficile à mesure que les systèmes de mouvement évoluent. Découvrez comment les cellules de production modernes permettent de garantir la précision, la stabilité et la vitesse de production.
Kollmorgen HV Essentials

Kollmorgen élargit sa gamme Essentials avec un nouveau contrôleur et une capacité haute tension >

Kollmorgen ajoute à sa gamme un nouveau contrôleur à huit axes et une capacité d'entraînement haute tension pour optimiser la conception des systèmes de mouvement destinés aux applications industrielles.
Choisir en toute simplicité le moteur adapté aux besoins des machines HazLoc des zones 2 et 22

Choisir en toute simplicité le moteur adapté aux besoins des machines HazLoc des zones 2 et 22 >

Découvrez les servomoteurs AKME certifiés ATEX/IECEx de Kollmorgen. Conçus pour offrir des performances compactes et polyvalentes dans les environnements dangereux, ces moteurs offrent une nouvelle option là où les choix étaient jusqu'à présent…
Français
Choisir en toute simplicité le moteur adapté aux besoins des machines HazLoc des zones 2 et 22

Choisir en toute simplicité le moteur adapté aux besoins des machines HazLoc des zones 2 et 22 >

Découvrez les servomoteurs AKME certifiés ATEX/IECEx de Kollmorgen. Conçus pour offrir des performances compactes et polyvalentes dans les environnements dangereux, ces moteurs offrent une nouvelle option là où les choix étaient jusqu'à présent…
Kollmorgen Essentials™ : des systèmes de mouvement complets pour chaque axe, chaque budget

Kollmorgen Essentials™ : des systèmes de mouvement complets pour chaque axe, chaque budget >

Découvrez comment Kollmorgen Essentials offre un contrôle de mouvement haute précision et une fiabilité éprouvée, désormais plus rapide à configurer, plus simple à intégrer et plus économique à déployer.
Français
Un moteur du commerce propulse le robot le plus rapide jamais conçu pour résoudre un Cube

Un moteur du commerce propulse le robot le plus rapide jamais conçu pour résoudre un Cube  >

Découvrez comment un système de mouvement créé à partir d'éléments disponibles sur le marché a alimenté le robot résolveur de cube le plus rapide. La vitesse, la précision et le mouvement multiaxial synchronisé expliqués.