Pular para o conteúdo principal
blog | Como os servomotores funcionam |
|
Leitura de 2 minutos

Como funciona um servomotor? Um servomotor é um dispositivo eletromecânico que produz torque e velocidade com base na corrente e na tensão fornecidas. Um servomotor funciona como parte de um sistema de malha fechada, fornecendo o torque e a velocidade comandados por um servocontrolador e utilizando um dispositivo de feedback para fechar a malha de controle. O dispositivo de feedback fornece informações como corrente, velocidade ou posição para o servocontrolador, que ajusta a ação do motor de acordo com os parâmetros comandados.

Os servomotores estão disponíveis em uma ampla variedade de tipos, formas e tamanhos. O termo "servo" foi usado pela primeira vez em 1859 por Joseph Facort, que implementou um mecanismo de feedback que ajuda a conduzir uma embarcação com vapor para controlar os lemes. Um servomotor faz parte de um servomecanismo que consiste em três elementos principais: motor, dispositivo de feedback e componentes eletrônicos de controle. O motor pode ser CA ou CC, com ou sem escova, giratório ou linear e de qualquer tamanho. O dispositivo de feedback pode ser um potenciômetro, dispositivo de efeito Hall, tacômetro, resolver, encoder, transdutor linear ou qualquer outro sensor apropriado. Os componentes eletrônicos de controle completam o sistema de servo, alimentam o motor e comparam os dados de feedback à referência de comando, verificando se o servomotor está operando conforme os comandos dados. Existem diversos tipos de aplicações de servomotores, que variam de simples motores CC utilizados desde aplicações de aeromodelismo até sofisticados motores sem escova, que são acionados por complexos controladores de motion utilizados para centros de usinagem com muitos eixos. Um exemplo de servomecanismo comum é o piloto automático de um veículo, que consiste em uma máquina (o motor), um sensor de velocidade (feedback) e componentes eletrônicos que comparam a velocidade do veículo à velocidade configurada. Quando o veículo desacelera, o sensor envia esses dados para os componentes eletrônicos que, por sua vez, fornecem mais combustível ao motor, a fim de aumentar a velocidade até o ponto de ajuste desejado: um simples sistema de malha fechada.

Um servomotor industrial simples consiste em um motor DC magnético permanente com um tacômetro integrado que fornece uma tensão de saída proporcional à velocidade. Os componentes eletrônicos do drive entregam a tensão e a corrente necessárias ao motor, com base na tensão alimentada pelo tacômetro. Neste exemplo, a velocidade comandada (representada como uma tensão de referência do comando) é definida no drive, em seguida, o circuito do drive compara a tensão de feedback do tacômetro e determina se a velocidade desejada foi alcançada: uma malha de controle fechada de velocidade. A malha de controle de velocidade monitora a velocidade comandada e o feedback do tacômetro, enquanto o drive ajusta a potência do motor a fim de manter a velocidade comandada desejada.

Em um sistema servo mais sofisticado, várias malhas de controle incorporadas são ajustadas para desempenho ideal a fim de fornecer controle de Motion de precisão. O sistema consiste em loops de posição, de corrente e de velocidade, que utilizam elementos de feedback preciso. Cada malha de controle sinaliza a malha subsequente e monitora os elementos de feedback apropriados, no intuito de fazer correções em tempo real para casar os parâmetros comandados.

A malha de controle de base é a malha de torque ou de corrente. A corrente é proporcional ao torque em um motor rotativo (ou à força em um motor linear), que fornece aceleração ou empuxo. Um sensor de corrente é o dispositivo que fornece feedback relacionado à corrente que atravessa o motor. O sensor envia um sinal de volta aos componentes eletrônicos de controle, geralmente um sinal analógico ou digital proporcional à corrente do motor. Esse sinal é subtraído do sinal comandado. Quando o servomotor está na corrente comandada, a malha de controle será atendida até que a corrente caia a um nível inferior à corrente comandada. Em seguida, a malha de controle aumentará a corrente até que a corrente comandada seja atingida, e o ciclo continua com taxas de atualização de frações de segundos.

A malha de controle de velocidade funciona da mesma forma com tensão proporcional à velocidade. A malha de controle de velocidade envia à malha de controle de corrente o comando de elevar a corrente (aumentando a tensão) quando a velocidade cai a um nível inferior à velocidade comandada.

A malha de posição aceita um comando para um PLC ou controlador de Motion que, por sua vez, fornece um comando de velocidade que é enviado à malha de controle de velocidade. A malha de velocidade comanda a corrente necessária para acelerar, manter e desacelerar o motor a fim de mover-se até a posição comandada. Todas essas três malhas de controle funcionam em uma sincronia otimizada para fornecer controle suave e preciso ao servomecanismo.

Consulte um especialista

Servomotores da série AKME

A série AKME é produzida sobre a plataforma AKM e projetada para uso em ambientes de Zona 2 e Zona 22, com certificação global ATEX e IECEx.
Descubra Mais

Sistema de movimento 1G

Descubra o movimento feito para a sua máquina. O sistema de movimento 1G da Kollmorgen oferece uma ampla gama de opções, recursos e a confiança de poder criar sem fazer concessões.
Descubra Mais

Engenharia excepcional

A Kollmorgen acredita no poder do Motion Control e da automação para construir um mundo melhor.

Descubra Mais

Recursos Relacionados

Impressoras industriais — um exemplo de uso dos servomotores Kollmorgen Essentials em substituição a motores de passo

Quando converter um motor de passo em um servomotor? >

Está em dúvida sobre quando trocar motores de passo por servomotores? Explore os seis sinais, os limites dos motores de passo e como os servomotores acessíveis simplificam a atualização do seu sistema de controle de movimento.
Máquina automática de manipulação instalando componentes em placas de circuito impresso

Como o projeto mecatrônico melhora o desempenho do sistema de movimento >

Descubra como o projeto mecatrônico aprimora o desempenho do sistema de movimento, integrando sistemas servo e de controle para uma implementação mais rápida e movimento integrado.
instalações de fabricação com controle de movimento multieixo

Como dominar o controle de movimento multieixo em células de produção modernas >

Quando os sistemas de movimento escalam, a sincronização se torna mais difícil. Saiba como as células de produção modernas mantêm a precisão, a estabilidade e a produtividade em alta velocidade.
Kollmorgen HV Essentials

A Kollmorgen apresenta um novo controlador e capacidade de alta tensão em seu portfólio Essentials >

A linha Kollmorgen Essentials adiciona um novo controlador de oito eixos e capacidade de acionamento de alta tensão para dimensionar corretamente os sistemas de movimento para aplicações industriais.
Como escolher o motor certo para máquinas em áreas classificadas como HazLoc: simplificando as Zonas 2 e 22

Como escolher o motor certo para máquinas em áreas classificadas como HazLoc: simplificando as Zonas 2 e 22 >

Apresentamos os servomotores AKME da Kollmorgen: certificados conforme a ATEX/IECEx e projetados para um desempenho compacto e versátil em ambientes perigosos, onde as opções eram limitadas — até agora.
Movimento pronto para usar impulsiona o robô de resolução de cubos mais rápido de todos os tempos

Movimento pronto para usar impulsiona o robô de resolução de cubos mais rápido de todos os tempos  >

Descubra como um sistema de movimento pronto para usar impulsionou o robô de resolução de cubos mais rápido. Velocidade, precisão e movimento multieixo sincronizado explicados.
Kollmorgen Essentials™: sistemas de movimento completos para todos os eixos e orçamentos

Kollmorgen Essentials: sistemas de movimento completos para todos os eixos e orçamentos >

Descubra como o Kollmorgen Essentials oferece movimento de alta precisão e confiabilidade comprovada. Agora, ainda mais rápido de especificar, mais simples de integrar e mais viável financeiramente para escalonar. A nova linha Kollmorgen Essentials…
Como o sistema de movimento da Kollmorgen aciona um robô a cabo para triplicar a produtividade

Como o sistema de movimento da Kollmorgen aciona um robô a cabo para triplicar a produtividade >

Saiba por que a Rbot9 especificou servomotores AKM2G e servodrives AKD para maximizar a capacidade de carga, a velocidade e a segurança de carga vertical de seu imenso robô suspenso por cabos.
Quais são as diferenças entre os servomotores CC, BLDC e CA?

Quais são as diferenças entre os servomotores CC, BLDC e CA? >

Entenda as diferenças entre os servomotores CC, BLDC e CA. Selecionar o tipo certo para a sua aplicação é crítico para obter o desempenho, a eficiência e a longevidade ideais.