Pular para o conteúdo principal

Motores sem carcaça para UGVs militares para varredura de minas: potência, tamanho e confiabilidade >

Os motores sem carcaça para veículos terrestres não tripulados (UGVs) de esteira em varredura de minas maximizam a densidade de torque, reduzem o tamanho e garantem um desempenho confiável em ambientes extremos.

Projeto de movimento para veículos de combate blindados de última geração >

Saiba o que deve ser levado em conta ao projetar a próxima geração de veículos blindados de combate, desde arquiteturas de movimento eletromecânicas até o desempenho crítico para a missão.

Feedback redundante do servo: quando o posicionamento à prova de falhas é imprescindível >

Em dispositivos médicos, sistemas de defesa e várias aplicações industriais, o sistema de movimento não pode falhar em hipótese alguma. Saiba como servomotores com dispositivos de feedback redundantes integrados simplificam o desafio da garantia da…

Motion para mísseis: da velocidade na inovação à velocidade na produção  >

Com o rápido crescimento do mercado mundial de mísseis e a procura por capacidades cada vez mais inovadoras, os engenheiros precisam ter acesso rápido a sistemas de movimento altamente especializados, produzidos em quantidades suficientes. Saiba como…

Aeronave eVTOL: desafios técnicos, oportunidades de aplicação e a função do Motion  >

Saiba como servomotores sem carcaça otimizados para cada aplicação ajudam os fabricantes a acelerar o desenvolvimento de eVTOLs com maior capacidade e mais tempo de voo.

Explore o espaço e outros planetas com os motores da Kollmorgen dignos da exploração espacial >

A exploração espacial continua evoluindo e a Kollmorgen pode ajudar você com motores projetados de forma colaborativa que resistem aos ambientes extremos do espaço.

Vença a nova corrida espacial com motores confiáveis >

A LEO é uma economia comercial de crescimento rápido e a Kollmorgen tem a experiência e os motores adequados para espaço para ajudar você nessa nova corrida espacial.

Como superar as limitações no projeto de mísseis >

Mísseis operam em algumas das condições mais exigentes. Eles podem experimentar um fluxo de calor imenso ao atravessar as camadas da atmosfera da Terra e devido à alta velocidade em que o míssil viaja. Com velocidades superiores a 10.000 quilômetros…

As parcerias certas com fornecedores podem mitigar o risco em programas de defesa  >

Para os requisitos aeroespaciais e de defesa (A&D) em rápida evolução, os engenheiros enfrentam muitos desafios para acompanhar as demandas em constante crescimento. De questões da cadeia de suprimentos a mudanças nas regulamentações…

Por que considerar motores sem carcaça para soluções personalizadas >

Uma alternativa para personalizar um servomotor é utilizar um motor sem carcaça e integrar diretamente na própria máquina. Saiba mais em nosso novo post no blog.

Por que usar motores à prova de explosão? >

Os motores elétricos geram calor em condições normais de operação e podem gerar uma faísca se a bobina do motor falhar. Temperaturas excessivas da caixa do motor ou uma faísca que não foi adequadamente contida podem causar uma explosão ou provocar um…

Cinco ambientes mais agressivos para Controle de Motion EO/IR >

Sistemas eletro-ópticos/infravermelhos (EO/IR) são usados para fornecer imagens visuais e térmicas de longa distância para uma variedade de aplicações. Muitas vezes usados em satélites, aviões e aplicações militares, existem dois componentes…