Pular para o conteúdo principal
blog | Motores sem carcaça para UGVs militares para varredura de minas: potência, tamanho e confiabilidade |
|
Leitura de 2 minutos

UGV para varredura de minas

Projetar veículos terrestres não tripulados (UGVs) de esteira pequenos para varredura de minas é um desafio de engenharia muito específico. Esses robôs devem ser compactos o suficiente para navegar em terrenos acidentados, potentes o bastante para lidar com equipamentos de detecção pesados e confiáveis em condições ambientais adversas.

Por que motores sem carcaça para UGVs que realizam varredura de minas?

Os motores sem carcaça são ideais para robótica de defesa e segurança porque permitem a integração direta à estrutura mecânica, reduzindo o peso e permitindo que os engenheiros de design diminuam o tamanho dos UGVs. Para UGVs de esteira, os motores sem carcaça podem ser integrados em sistemas de acionamento ou em conjuntos de atuadores, possibilitando um design de baixo perfil que minimiza a exposição a riscos enquanto maximiza a manobrabilidade.

Três importantes considerações de projeto:

1. Densidade de torque vs. tamanho

UGVs de esteira exigem alto torque para superar terrenos irregulares e obstáculos, mantendo controle preciso em operações de varredura de minas. Os motores sem carcaça seguem a regra D²L—o torque aumenta com o quadrado do diâmetro e linearmente com o comprimento.

Para UGVs compactos, é comum preferir aumentar o diâmetro em vez do comprimento, pois motores mais longos complicam a integração em projetos de chassis de baixo perfil. No entanto, diâmetros maiores podem limitar o espaço para sensores e dispositivos eletrônicos, criando dilemas na escolha do tamanho do projeto.

Dica de projeto: escolha motores sem carcaça otimizados para entregar o torque necessário com comprimentos axiais curtos. Projetos compactos simplificam a integração sem sacrificar o desempenho.

2. Velocidade vs. torque

UGVs para varredura de minas precisam de velocidade controlada para realizar a varredura com precisão, mas também exigem picos de torque para subir inclinações ou rebocar equipamentos auxiliares. Engrenagens harmônicas ou planetárias podem ajudar a equilibrar essas necessidades, mas as engrenagens com altas razões reduzem a velocidade.

Motores sem carcaça, capazes de manter o torque em RPMs mais altas, são essenciais para evitar o superdimensionamento do motor e a adição de peso desnecessário. Isso vale especialmente para esses sistemas, que geralmente operam em níveis de barramento CC mais baixos, como 48 VCC.

Dica de projeto: selecione motores com tecnologia avançada de enrolamento, que sustentem o torque em uma ampla faixa de velocidade, reduzindo a necessidade de superdimensionar os projetos.

3. Temperatura vs. confiabilidade

Operar em climas quentes ou sob carga contínua pode elevar as temperaturas dos enrolamentos do motor para além dos limites de segurança. O excesso de calor degrada lubrificantes, sensores e dispositivos eletrônicos, que são componentes críticos para a confiabilidade da varredura de minas. Motores otimizados para menor elevação térmica e equipados com sensores térmicos integrados ajudam a prevenir falhas.

Dica de projeto: procure motores sem carcaça projetados para manter o desempenho em uma ampla faixa de temperaturas de enrolamento, garantindo assim a durabilidade a longo prazo de caixas de engrenagens e dispositivos eletrônicos.

Fatores ambientais e de segurança

Os robôs que fazem varredura de minas frequentemente enfrentam poeira, umidade, choques e vibrações. Motores sem carcaça permitem que o designer defina o nível de integração de vedação para atender às demandas da missão.

Características recomendadas do motor para UGVs que realizam varredura de minas

  • Comprimento axial compacto com alta densidade de torque
  • Ampla faixa de velocidade com queda de torque mínima
  • Sensores térmicos e de Hall integrados para feedback
  • Materiais e design adequados para ambientes adversos
  • Compatibilidade com sistemas de engrenagens disponíveis no mercado

A escolha certa para o seu UGV

Motores sem carcaça não são apenas um componente, eles definem a agilidade, a resistência e a segurança dos UGVs para varredura de minas. Ao priorizar a densidade de torque, o gerenciamento térmico e a resiliência ambiental, os designers podem criar robôs que operam de forma confiável nas condições mais exigentes, sem comprometer o tamanho ou a eficiência.

As séries TBM, TBM2G e KBM da Kollmorgen evidenciam como o alto torque alia-se a fatores de forma compactos e de fácil integração. Se você está projetando UGVs de esteira para varredura de minas ou outras aplicações terrestres, saiba como podemos oferecer o desempenho crítico para atender às exigências da sua missão. Nossos especialistas em movimento estão aqui para ajudar a encontrar o equilíbrio certo entre potência, tamanho, peso e confiabilidade.

Consulte um especialista

Motores sem carcaça

Conheça a gama de motores sem carcaça da Kollmorgen, projetados para fácil integração em sua aplicação e para melhorar o desempenho, a eficiência e a confiabilidade das soluções de movimento.
Descubra Mais

Engenharia excepcional

A Kollmorgen acredita no poder do Motion Control e da automação para construir um mundo melhor.

Descubra Mais

Recursos Relacionados

Mergulhador flutuando nas águas profundas do oceano, ilustrando as condições subaquáticas extremas relevantes da tecnologia de motores para águas profundas

Movimento confiável a 4.000 metros: IKM e Kollmorgen avançam no projeto de motores para águas profundas >

Descubra como a IKM e a Kollmorgen desenvolveram juntas um sistema submarino de última geração que opera com confiabilidade a profundidades de 4.000 metros em condições extremas.
Satélite espacial

Engenharia de sistemas de movimento para o espaço: um guia para a confiabilidade, a escalabilidade e o sucesso da missão >

Passe dos protótipos terrestres ao sucesso nas missões espaciais com um guia prático para avaliar motores prontos para o espaço e projetar o controle de movimento de espaçonaves.
Atuadores de braço robótico para movimento articulado

Otimização de atuadores de braço robótico para movimento articulado >

Por que o desempenho dos atuadores de braços robóticos depende de mais do que apenas da seleção do motor e como otimizar esse desempenho no nível do sistema?
Aplicação do braço robótico

Como integrar motores sem carcaça BLDC para próxima geração de inovação em robótica >

A RobCo ampliou sua plataforma robótica modular usando motores de torque sem carcaça TBM2G para as juntas do robô, oferecendo torque e velocidade altos em um design compacto.
Obter precisão e cargas úteis mais altas com atuadores robóticos compactos

Obter precisão e cargas úteis mais altas com atuadores robóticos compactos >

A HEBI Robotics aumenta o torque e a precisão do atuador compacto em aplicações de manutenção e inspeção industrial com os servomotores sem carcaça TBM2G da Kollmorgen.
Projeto de controle de movimento para torres e grandes sistemas de azimute em veículos militares terrestres

Projeto de controle de movimento para torres e grandes sistemas de azimute em veículos militares terrestres >

É importante fazer a distinção entre tecnologia e topologia ao projetar sistemas de movimento para grandes veículos militares terrestres. Topologia é a arquitetura em alto nível de como esses componentes estão organizados e interagem dentro do…
Projeto de movimento para veículos de combate blindados de última geração

Projeto de movimento para veículos de combate blindados de última geração >

Saiba o que deve ser levado em conta ao projetar a próxima geração de veículos blindados de combate, desde arquiteturas de movimento eletromecânicas até o desempenho crítico para a missão.
Tecnologia vs. Topologia: projeto de movimento para torres e grandes sistemas de acionamento de azimute

Tecnologia vs. Topologia: projeto de movimento para torres e grandes sistemas de acionamento de azimute >

Saiba como selecionar a topologia certa de sistema de movimento para a sua plataforma de veículo terrestre e vá do conceito ao sucesso em combate com a Kollmorgen.
Aprimore o desenvolvimento de sistemas de defesa com projetos de movimento avançado

Aprimore o desenvolvimento de sistemas de defesa com projetos de movimento avançado (Turquia) >

Otimizar o formato e garantir a função confiável do projeto do seu sistema de defesa é crucial. Ao pensar no seu design, a Kollmorgen e suas marcas parceiras sob a bandeira da Regal Rexnord podem ajudá-lo a alcançar o sucesso, pois fornecem tudo, de…