Pular para o conteúdo principal
blog | Você tem como integrar um motor mais avançado à sua linha atual de produção de alimentos e bebidas? |
|
Leitura de 2 minutos

Todo projetista de máquina deseja oferecer o melhor desempenho possível. Especialmente na indústria de alimentos e bebidas de hoje, a pressão por rendimento e qualidade ideais significa que cada OEM (fabricante do equipamento original) está se esforçando para projetar novos sistemas que sejam os melhores possíveis.

Para os sistemas existentes, a realidade é que as máquinas que operam no campo nem sempre funcionam tão bem quanto o pretendido. Por exemplo, os motores podem falhar prematuramente se não forem projetados adequadamente para suportar ciclos frequentes de lavagem. Pode ser difícil obter os suprimentos com um bom prazo de entrega. Ou, para acompanhar a concorrência, os fabricantes podem simplesmente desejar aumentar o desempenho sem um grande esforço de reengenharia.

Para máquinas novas e existentes, ficar preso a um fornecedor de Motion pode parecer um obstáculo intransponível. Os sistemas de alimentos e bebidas exigem tempo, esforço e despesas consideráveis para serem desenvolvidos. Escolher um fornecedor é um grande compromisso e, uma vez feita a escolha, recomeçar com um parceiro diferente raramente é viável.

Mas e se você pudesse escolher uma fonte consistente de motores mais confiáveis sem abandonar toda a sua plataforma de controle de Motion e voltar à estaca zero?

Com os motores Kollmorgen, isso é possível.

Os nossos motores das Séries AKM e AKMH podem operar com drives de fabricantes de PLC líderes em seus segmentos em qualquer ambiente de produção de alimentos e bebidas. Podemos combinar esses motores com os requisitos específicos de tensão/encoder/formato do seu sistema de produção, com um ajuste correto ao tamanho da sua instalação e com confiabilidade e desempenho significativamente melhores.

Por exemplo, para todos os drives padrão de 240 VAC e 480 VAC, oferecemos motores higiênicos, laváveis, e de grau alimentício com encoders digitais absolutos de uma ou várias voltas de 18 bits, com 4.096 rotações, usando o protocolo Hiperface DSL, bem como várias outras opções de dispositivos de feedback padrão. Esses motores podem operar com os principais drives de fabricantes de PLCs, mas se você tiver alguma dúvida sobre como integrá-los, recomendamos que entre em contato conosco para tratarmos das opções.

Quais motores Kollmorgen você deveria escolher e por quê?

Em ambientes de alta umidade e para os regimes mais rigorosos de lavagem, nossa Série AKMH de Aço Inoxidável combina construção IP69K, materiais resistentes à corrosão e um sistema de equalização de pressão patenteado para eliminar a contaminação por água e produtos químicos corrosivos, a principal causa de falha do motor em ambientes expostos à lavagem. Estes são servomotores que com certeza vão funcionar durante toda a vida útil de sua máquina.

Para ambientes de baixa umidade com requisitos menos frequentes de lavagem, você ainda precisa de um fornecimento confiável de motores de alto desempenho configurados de acordo com suas especificações. Nossos Servomotores Washdown e de Grau Alimentício AKM atendem à necessidade com revestimento protetor 2-K, vedações com classificação IP67, hardware de aço inoxidável, graxas de grau alimentício e entrega confiável nas quantidades necessárias, sem prazos de entrega excessivos, em qualquer lugar do mundo que você opera.

Não há parceiro de Motion mais atento aos seus requisitos de fornecimento e mais comprometido com a qualidade consistente do que a Kollmorgen. Pronto para garantir o desempenho sem limitações de parceiros? Converse com um engenheiro da Kollmorgen hoje para configurar um motor que seja o mais adequado para sua plataforma atual. Vamos descobrir tudo o que sua máquina de alimentos e bebidas é capaz.

Consulte um especialista

Servomotores AKMA

O servomotor AKMA foi projetado para ambientes desafiadores, como o processamento de alimentos e bebidas, e oferece desempenho e confiabilidade.
Descubra Mais

Série AKMH de aço inoxidável

A Série AKMH foi criada para resistir aos mais rigorosos regimes de higienização. A combinação da construção IP69K do AKMH e dos materiais resistentes à corrosão proporciona um servomotor que vai durar por toda vida útil da sua máquina.
Descubra Mais

Engenharia excepcional

A Kollmorgen acredita no poder do Motion Control e da automação para construir um mundo melhor.

Descubra Mais

Recursos Relacionados

Os servo-drives Kollmorgen Essentials trazem um desempenho servo econômico para ambientes higiênicos e de lavagem

Os servo-drives Kollmorgen Essentials trazem um desempenho servo econômico para ambientes higiênicos e de lavagem >

Emparelhe o Kollmorgen Essentials™ Servo Drive com os motores de lavagem de alumínio AKMA e os motores higiênicos de aço inoxidável AKMH para fornecer movimento econômico e de alto desempenho em máquinas de lavagem e higiênicas.

Como aprimorar o desempenho de motores Washdown com um sistema de controle de movimento unificado e com otimização de custos >

Neste webinar, você descobrirá como o Servo Drive Kollmorgen Essentials™ (KED), combinado com os servomotores AKMA, de alumínio anodizado, e AKMH, de aço inoxidável, com classificação IP69K, oferece movimento confiável e de alto desempenho a um preço…
 The Difference Between Continuous Ratings and Holding Continuous Loads

A diferença entre classificações contínuas e retenção estacionária de cargas contínuas >

Este artigo explora como dimensionar servomotores e resolver os problemas frequentes de comunicação em aplicações onde a carga é retida predominantemente com pouco movimento, além de analisar o termo Stall, como tipicamente usado na indústria…

Sistemas de movimento duráveis e fáceis de limpar para processamento e embalagem de alimentos >

Como satisfazer as preocupações com a segurança pública, atender aos requisitos regulatórios e, ao mesmo tempo, fornecer uma máquina econômica e de alto desempenho? Saiba como projetar equipamentos para limpeza mais simples e mais duráveis de forma…

Limpo e produtivo — melhoria da segurança alimentar e da confiabilidade das máquinas de embalagem  >

Limpo e produtivo — melhoria da segurança alimentar e da confiabilidade das máquinas de embalagem: saiba como as máquinas de processamento e embalagem de alimentos podem suportar a lavagem direta sem o risco de danificar os sistemas de movimento.…

Da fábrica à fazenda: liberando o poder da tecnologia de servomotores da Kollmorgen >

Como a automação inteligente aumenta a produtividade da fazenda, há uma necessidade de motores potentes e precisos que possam lidar com uma ampla gama de tarefas pesadas, dia após dia. Mas mesmo a tecnologia mais avançada não muda a natureza…

A Kollmorgen apresenta o servomotor AKMA para atender às demandas de aplicações de higienizações de média a pesada >

A Kollmorgen aumenta a sua conceituada carteira de servomotores AKMTM com um novo servomotor de elevado desempenho que proporciona durabilidade, facilidade de limpeza e versatilidade.
Servomotor AKMA no washdown

Possibilite o desempenho e a confiabilidade em ambientes desafiadores com motores leves AKMA >

Aprenda como os leves servomotores AKMA da Kollmorgen oferecem durabilidade, facilidade de limpeza e bom desempenho em aplicações de washdown médio e pesado.
História de sucesso da Sleeger

Processadora de alimentos atende a requisitos sanitários >

Uma empresa especializada na criação de máquinas de corte, posicionamento e embalagem encontrou na Kollmorgen um design de motor inovador. Veja como o motor AKMH atendeu aos requisitos sanitários mais estritos e se integrou a um drive de terceiros.