Pular para o conteúdo principal
Kollmorgen

Vamos trabalhar juntos para construir o seu sucesso

A Kollmorgen produz os servomotores e motores de passo mais capazes do mundo, drives, plataformas de automação, sistemas de controle AGV e muito mais. Oferecemos experiência de colaboração para alcançar seus objetivos mais ambiciosos, com uma presença global que ajuda a viabilizar seu projeto para o mercado com confiança.

Projete o excepcional com a Kollmorgen, sua parceira em precisão, potência e confiabilidade.

Servomotores AKM2G da Kollmorgen
Produtos em destaque

As melhores soluções de Motion da indústria

Robotic arm diagram w/ TBM2G

TBM2G Frameless Motors

A primeira linha de motores do setor projetada para estar totalmente pronta para robôs. Desenvolvidos com base em anos de pesquisa e desenvolvimento focados em robótica, os motores TBM2G permitem robôs menores, mais leves e mais rápidos — com menos tempo desde a prototipagem até a produção.

Desempenho excepcional. Nenhuma personalização necessária. Pronto para robôs.

Obtenha os detalhes

 
Kollmorgen Assorted Motors

Não sabe por onde começar?

Encontre o motor certo para o trabalho usando nossa ferramenta de seleção de motor autoguiada.

Saiba mais

 

As últimas atualizações da Kollmorgen

Impressoras industriais — um exemplo de uso dos servomotores Kollmorgen Essentials em substituição a motores de passo
Quando converter um motor de passo em um servomotor?
Está em dúvida sobre quando trocar motores de passo por servomotores? Explore os seis sinais, os limites dos motores de passo e como os servomotores acessíveis simplificam a atualização do…

Saiba mais

Máquina automática de manipulação instalando componentes em placas de circuito impresso
Como o projeto mecatrônico melhora o desempenho do sistema de movimento
Descubra como o projeto mecatrônico aprimora o desempenho do sistema de movimento, integrando sistemas servo e de controle para uma implementação mais rápida e movimento integrado.

Saiba mais

Equipamentos avançados de processamento em aço inoxidável, utilizados em instalações de fabricação farmacêutica ou biofarmacêutica
Servomotores para locais perigosos em aplicações de liofilização
Descubra por que o mecanismo servo à prova de explosão é fundamental para o controle seguro da escotilha do liofilizador em locais com gases perigosos da Zona 2 e poeira da Zona 22 da…

Saiba mais

Equipamentos de soldagem de baterias de lítio
A segurança funcional dos motores lineares aprimora a segurança e a produtividade em equipamentos de soldagem de baterias de lítio
A tecnologia de segurança funcional SMM da Kollmorgen ajuda a alcançar movimentos estáveis e controlados, além de conformidade global para a produção e competitividade de baterias de lítio.

Saiba mais

Logística de fabricação automotiva
Logística de fabricação automotiva
A fabricação automotiva exige precisão. Os AGVs garantem um fluxo de materiais confiável, reduzem o tempo de inatividade e melhoram a eficiência, dando suporte à produção just-in-time, ao…

Saiba mais

Satélite espacial
Engenharia de sistemas de movimento para o espaço: um guia para a confiabilidade, a escalabilidade e o sucesso da missão
Passe dos protótipos terrestres ao sucesso nas missões espaciais com um guia prático para avaliar motores prontos para o espaço e projetar o controle de movimento de espaçonaves.

Saiba mais

instalações de fabricação com controle de movimento multieixo
Como dominar o controle de movimento multieixo em células de produção modernas
Quando os sistemas de movimento escalam, a sincronização se torna mais difícil. Saiba como as células de produção modernas mantêm a precisão, a estabilidade e a produtividade em alta…

Saiba mais

Atuadores de braço robótico para movimento articulado
Otimização de atuadores de braço robótico para movimento articulado
Por que o desempenho dos atuadores de braços robóticos depende de mais do que apenas da seleção do motor e como otimizar esse desempenho no nível do sistema?

Saiba mais

Aplicação do braço robótico
Como integrar motores sem carcaça BLDC para próxima geração de inovação em robótica
A RobCo ampliou sua plataforma robótica modular usando motores de torque sem carcaça TBM2G para as juntas do robô, oferecendo torque e velocidade altos em um design compacto.

Saiba mais