Pular para o conteúdo principal
blog | Cinco ambientes mais agressivos para Controle de Motion EO/IR |
|
Leitura de 2 minutos

Sistemas eletro-ópticos/infravermelhos (EO/IR) são usados para fornecer imagens visuais e térmicas de longa distância para uma variedade de aplicações. Muitas vezes usados em satélites, aviões e aplicações militares, existem dois componentes principais encontrados em sistemas EO/IR: sensores e sistemas de Motion. Os sensores, câmeras etc. precisam poder operar durante o dia e a noite em várias condições ambientais para apresentar uma imagem clara. Os (motores) de controle de Motion de um sistema EO/IR devem fornecer movimento suave e livre de erros nos eixos azimutal e de elevação. Embora os sensores e os sistemas de motion precisem ser confiáveis em muitas condições ambientais, vamos dar uma olhada nos cinco ambientes mais agressivos para sistemas de controle de motion EO/IR.

1) Nevoeiro:

Para sistemas EO/IR, as preocupações com nuvens e nevoeiro não estão apenas em torno da capacidade de o sistema ver. Os sensores EO/IR são geralmente montados em uma plataforma que se move e, ao entrar em nuvens e nevoeiros, esses objetos móveis são suscetíveis à umidade do ar, bem como a quaisquer mudanças de pressão do ar (especialmente para aplicabilidade em altas altitudes). Para garantir que os movimentos dessas plataformas continuem a operar após a introdução das condições úmidas, é dada atenção especial ao sistema de motion. Ele precisará resistir à oxidação e trabalhar com mudanças de pressão do ar. Os fornecedores de motion precisam passar no teste militar padrão 810 G para umidade e altitude. (MIL-STD 810 G 506.5)

2) Umidade:

Como o nevoeiro, a umidade introduz líquido no controle de motion do sistema EO/IR. A umidade também torna a dissipação de calor mais difícil, pois o sistema de controle de motion trabalha para lidar com as mudanças no torque necessárias para uma mira precisa. Quanto mais longe do alvo desejado, mais preciso será o grau angular de rotação para manter o objeto visível. Os sistemas de motion precisam continuar trabalhando em ambientes úmidos e o feedback de torque precisará compensar pelo calor adicional. (MIL-STD 810 G 507.5)

3) Vibração:

A vibração é uma condição do ambiente, tanto no transporte dos componentes EO/IR quanto quando o sistema está conectado a uma plataforma operacional. Vibração é movimento. Ela nunca é amiga dos sistemas de controle de motion. Esse movimento extra pode causar conexões soltas dentro de um sistema, diferenças no vão entre o rotor e o estator, e problemas de feedback durante a correção de movimento. Em suma, é necessário o uso de um sistema de controle de motion robusto para mitigar os efeitos da vibração. A vibração é geralmente uma parte de um sistema EO/IR em uma plataforma móvel, seja aérea, naval, celestial ou terrestre. (MIL-STD 810 G 514.6)

Além disso, o uso do sistema de controle de motion para mitigar a vibração no sistema (também conhecido como estabilização de movimento/imagem) permite uma identificação clara do alvo. A estabilização de imagem funciona atuando contra a vibração usando o sistema de controle para se mover em direções proporcionalmente opostas, fornecendo assim um ambiente de movimento neutro. (Sem MIL-STD, mas incrível, no entanto)

4) Areia:

Entra em todos os lugares. Também é implacável. Estamos essencialmente tentando manter pequenas partículas fora do sistema de motion EO/IR. Geralmente, a carcaça do sistema EO/IR impediria que areia e partículas atingissem o sistema de motion, mas mesmo os motores precisarão passar pelo MIL-STD 820 G 510.5.

5) Sal:

Como a areia, ele entra em todos os lugares. Também é muito corrosivo. Sistemas de motion suscetíveis a sal e corrosão exigirão prevenção e, no nível do motor, podem incluir revestimentos especiais. Além disso, o sal é um eletrólito, o que pode afetar a eletrônica dentro de um sistema de motion. Compreender as ramificações de sais e outros corrosivos para o sistema de movimento, além de como evitar a corrosão e a atividade elétrica indesejada é uma discussão fundamental para se ter com um fornecedor de sistema de motion. (MIL-STD 820 g 509.5)

Você concorda com a lista dos cinco ambientes mais agressivos ou você mudaria algum deles?

 

Consulte um especialista

Motores sem carcaça

Conheça a gama de motores sem carcaça da Kollmorgen, projetados para fácil integração em sua aplicação e para melhorar o desempenho, a eficiência e a confiabilidade das soluções de movimento.
Descubra Mais

Série TBM sem carcaça

Nossa série TBM fornece motores sem carcaça de Direct-Drive projetados para serem incorporados diretamente na estrutura mecânica de seus sistemas, minimizando peso, tamanho e inércia sem sacrificar o desempenho.

Descubra Mais

Engenharia excepcional

A Kollmorgen acredita no poder do Motion Control e da automação para construir um mundo melhor.

Descubra Mais

Recursos Relacionados

Mergulhador flutuando nas águas profundas do oceano, ilustrando as condições subaquáticas extremas relevantes da tecnologia de motores para águas profundas

Movimento confiável a 4.000 metros: IKM e Kollmorgen avançam no projeto de motores para águas profundas >

Descubra como a IKM e a Kollmorgen desenvolveram juntas um sistema submarino de última geração que opera com confiabilidade a profundidades de 4.000 metros em condições extremas.
Satélite espacial

Engenharia de sistemas de movimento para o espaço: um guia para a confiabilidade, a escalabilidade e o sucesso da missão >

Passe dos protótipos terrestres ao sucesso nas missões espaciais com um guia prático para avaliar motores prontos para o espaço e projetar o controle de movimento de espaçonaves.
Atuadores de braço robótico para movimento articulado

Otimização de atuadores de braço robótico para movimento articulado >

Por que o desempenho dos atuadores de braços robóticos depende de mais do que apenas da seleção do motor e como otimizar esse desempenho no nível do sistema?
Aplicação do braço robótico

Como integrar motores sem carcaça BLDC para próxima geração de inovação em robótica >

A RobCo ampliou sua plataforma robótica modular usando motores de torque sem carcaça TBM2G para as juntas do robô, oferecendo torque e velocidade altos em um design compacto.
Obter precisão e cargas úteis mais altas com atuadores robóticos compactos

Obter precisão e cargas úteis mais altas com atuadores robóticos compactos >

A HEBI Robotics aumenta o torque e a precisão do atuador compacto em aplicações de manutenção e inspeção industrial com os servomotores sem carcaça TBM2G da Kollmorgen.
UGV para varredura de minas

Motores sem carcaça para UGVs militares para varredura de minas: potência, tamanho e confiabilidade >

Os motores sem carcaça para veículos terrestres não tripulados (UGVs) de esteira em varredura de minas maximizam a densidade de torque, reduzem o tamanho e garantem um desempenho confiável em ambientes extremos.
Projeto de controle de movimento para torres e grandes sistemas de azimute em veículos militares terrestres

Projeto de controle de movimento para torres e grandes sistemas de azimute em veículos militares terrestres >

É importante fazer a distinção entre tecnologia e topologia ao projetar sistemas de movimento para grandes veículos militares terrestres. Topologia é a arquitetura em alto nível de como esses componentes estão organizados e interagem dentro do…
Projeto de movimento para veículos de combate blindados de última geração

Projeto de movimento para veículos de combate blindados de última geração >

Saiba o que deve ser levado em conta ao projetar a próxima geração de veículos blindados de combate, desde arquiteturas de movimento eletromecânicas até o desempenho crítico para a missão.
Tecnologia vs. Topologia: projeto de movimento para torres e grandes sistemas de acionamento de azimute

Tecnologia vs. Topologia: projeto de movimento para torres e grandes sistemas de acionamento de azimute >

Saiba como selecionar a topologia certa de sistema de movimento para a sua plataforma de veículo terrestre e vá do conceito ao sucesso em combate com a Kollmorgen.