Pular para o conteúdo principal
blog | Como superar as limitações no projeto de mísseis |
|
Leitura de 2 minutos

Mísseis operam em algumas das condições mais exigentes. Eles podem experimentar um fluxo de calor imenso ao atravessar as camadas da atmosfera da Terra e devido à alta velocidade em que o míssil viaja. Com velocidades superiores a 10.000 quilômetros por hora, eles exigem componentes que possam fornecer confiabilidade e movimento preciso nessas condições. E com a necessidade de responder a demandas mais altas de desempenho, a tecnologia que alimenta esses mísseis precisa fornecer mais torque e potência em relação ao peso.  

A abordagem típica para projetar um míssil capaz de lidar com essas condições é criar um motor maior que possa fornecer a quantidade certa de potência sem ser afetado por altas temperaturas. No entanto, isso faz com que o míssil tenha um tamanho maior, o que ocupa mais espaço e custa mais dinheiro. Um tamanho menor pode mitigar esses custos, mas sacrificar o desempenho.  

A meta é criar um motor que possa fornecer o mesmo desempenho, mas em um tamanho menor, ou manter o mesmo tamanho, mas aumentar o desempenho. Como há uma quantidade limitada de potência que pode ser extraída dos componentes técnicos, olhar para outras áreas ao redor do motor, como o isolamento ou o material magnético, pode fornecer a combinação certa para obter mais potência no mesmo espaço.  

Sistemas de isolamento 

Os motores atuais com um sistema de isolamento típico podem operar dentro de uma faixa de temperatura ambiente de 150 °C a 180 °C. Esta faixa limita o alcance operacional do míssil, especialmente quando se trata de ambientes hipersônicos. Para obter mais potência do motor e sustentá-lo em uma temperatura de trabalho mais alta, os engenheiros de A&D da Kollmorgen recorreram à ciência dos materiais para identificar métodos exclusivos de substituição do isolamento para aumentar a faixa de temperatura ambiente. Depois de testar vários materiais, os engenheiros desenvolveram métodos para empregar diferentes materiais de isolamento a serem otimizados para aplicações específicas, permitindo o funcionamento do motor. Esses novos materiais de isolamento permitiram que o motor operasse em um nível elevado, aumentando sua temperatura de operação contínua para 210 °C a 240 °C.

Material magnético 

O material magnético mais comum usado em aplicações comerciais é o neodímio-ferro-boro (comumente referido como ímãs NEO). Os ímãs NEO funcionam bem em aplicações cotidianas, mas quando são submetidos às temperaturas extremas encontradas em aplicações de mísseis, seu desempenho começa a se deteriorar. Como o isolamento de cobre, isso limitava o desempenho geral do motor e do míssil. Mas, através de pesquisas pioneiras em ciência de materiais, foi identificada uma liga diferente para resolver as limitações de temperatura extremas: o samário cobalto. Eles são semelhantes em força aos ímãs NEO, mas têm uma classificação de temperatura mais alta e coercividade com classificação máxima de uso de 320 °C. O uso desse ímã permite maior potência sem o impacto do aumento da temperatura.  

Inovações contínuas em ciência de materiais 

A Kollmorgen é há muito tempo uma especialista líder em ciência de materiais e no valor que ela pode fornecer ao desempenho e à inovação do motor. No entanto, vai além de simplesmente entender a ciência dos materiais e se estende ao teste e à validação das capacidades de desempenho de um material. A Kollmorgen gastou literalmente milhares de horas identificando, testando e refinando materiais. E isso é apenas para o protótipo. A mudança de materiais tem implicações para o processo de fabricação, onde a Kollmorgen tem a experiência para fornecer essas inovações em escala.  

Como um parceiro que trabalha para mitigar os riscos em toda a cadeia de suprimentos, a Kollmorgen constantemente avança na ciência dos materiais e entende seu papel fundamental na melhoria do desempenho e do valor dos motores. Por meio da inovação constante, podemos aproveitar essas descobertas e aplicar os benefícios às aplicações aeroespaciais e de defesa do mundo real. 

Quer saber do que a ciência dos materiais é capaz? Vamos ao trabalho. Consulte um especialista em Movimento.

Consulte um especialista

Engenharia excepcional

A Kollmorgen acredita no poder do Motion Control e da automação para construir um mundo melhor.

Descubra Mais

Recursos Relacionados

Satélite espacial

Engenharia de sistemas de movimento para o espaço: um guia para a confiabilidade, a escalabilidade e o sucesso da missão >

Passe dos protótipos terrestres ao sucesso nas missões espaciais com um guia prático para avaliar motores prontos para o espaço e projetar o controle de movimento de espaçonaves.
UGV para varredura de minas

Motores sem carcaça para UGVs militares para varredura de minas: potência, tamanho e confiabilidade >

Os motores sem carcaça para veículos terrestres não tripulados (UGVs) de esteira em varredura de minas maximizam a densidade de torque, reduzem o tamanho e garantem um desempenho confiável em ambientes extremos.
Projeto de controle de movimento para torres e grandes sistemas de azimute em veículos militares terrestres

Projeto de controle de movimento para torres e grandes sistemas de azimute em veículos militares terrestres >

É importante fazer a distinção entre tecnologia e topologia ao projetar sistemas de movimento para grandes veículos militares terrestres. Topologia é a arquitetura em alto nível de como esses componentes estão organizados e interagem dentro do…
Projeto de movimento para veículos de combate blindados de última geração

Projeto de movimento para veículos de combate blindados de última geração >

Saiba o que deve ser levado em conta ao projetar a próxima geração de veículos blindados de combate, desde arquiteturas de movimento eletromecânicas até o desempenho crítico para a missão.
Tecnologia vs. Topologia: projeto de movimento para torres e grandes sistemas de acionamento de azimute

Tecnologia vs. Topologia: projeto de movimento para torres e grandes sistemas de acionamento de azimute >

Saiba como selecionar a topologia certa de sistema de movimento para a sua plataforma de veículo terrestre e vá do conceito ao sucesso em combate com a Kollmorgen.
Aprimore o desenvolvimento de sistemas de defesa com projetos de movimento avançado

Aprimore o desenvolvimento de sistemas de defesa com projetos de movimento avançado (Turquia) >

Otimizar o formato e garantir a função confiável do projeto do seu sistema de defesa é crucial. Ao pensar no seu design, a Kollmorgen e suas marcas parceiras sob a bandeira da Regal Rexnord podem ajudá-lo a alcançar o sucesso, pois fornecem tudo, de…
Aprimore o desenvolvimento de mísseis com projetos de movimento avançado

Aprimore o desenvolvimento de mísseis com projetos de movimento avançado >

Este webinar discutirá os elementos críticos de controle de movimento necessários para desenvolver mísseis com eficácia e como esses elementos podem trabalhar efetivamente juntos — de motores de todos os tamanhos a parafusos de esferas, resolvers,…
Feedback redundante do servo: quando o posicionamento à prova de falhas é imprescindível

Feedback redundante do servo: quando o posicionamento à prova de falhas é imprescindível >

Em dispositivos médicos, sistemas de defesa e várias aplicações industriais, o sistema de movimento não pode falhar em hipótese alguma. Saiba como servomotores com dispositivos de feedback redundantes integrados simplificam o desafio da garantia da…

Motion para mísseis: Otimização do desempenho >

Os sistemas de mísseis continuam a evoluir para satisfazer necessidades especializadas – desde mísseis táticos guiados até armas estratégicas de longo alcance, cada um projetado para ser lançado a partir de uma plataforma específica a fim de atingir…