Pular para o conteúdo principal
blog | 5 grandes motivos para fazer um upgrade para servodrives AKD2G |
|
Leitura de 2 minutos

Os avanços na tecnologia de processadores continuam a expandir os recursos e as capacidades que os servodrives oferecem. Optar por um sistema novo ou existente de drive ou de controle depende muito dos requisitos da aplicação. A plataforma do servodrive AKD2G utiliza um novo processador dual core e mais memória para aplicações de alto desempenho. Diversas aplicações podem se beneficiar dos recursos avançados, da facilidade de uso e da flexibilidade. Fabricantes de máquinas devem considerar cinco elementos cruciais de drive ao fazer o upgrade do AKD para o AKD2G.

Recursos de segurança integrados

Novas normas de segurança e inovadoras opções de uso de motion seguro permitem ao fabricante de máquinas novas maneiras de incorporar segurança à máquina e aumentar o seu tempo de operação. As funções de segurança integrada SafeMotion oferecem uma completa gama de opções de SafeStop, SafeSpeed e SafePosition, atendendo a praticamente qualquer requisito. Por exemplo, para atender aos requisitos de higiene, as máquinas tradicionais de processamento de alimentos são desligadas durante os ciclos de limpeza. Com o recurso de SLS (Velocidade Limitada com Segura) ativado durante a limpeza, é possível manter a máquina em operação, atender aos requisitos críticos de higiene e melhorar a OEE (efetividade geral do equipamento) da máquina.

Economia de espaço no painel em aplicações multieixos

A arquitetura do AKD2G oferece um design compacto e eficiente, ideal para aplicações de eixo duplo. Aplicações multieixos podem se beneficiar da carcaça de potência de alta densidade, pois minimiza o espaço do gabinete e reduz os custos por eixo. É possível economizar mais de 20% de espaço em carcaças similares de eixo duplo.

Otimizado para tecnologia de cabo híbrido simples

Os cabos, que são elementos importantes em qualquer sistema de motion de precisão, levam potência para o motor e enviam dados críticos de feedback ao drive. O AKD2G é otimizado para uso com soluções híbridas de cabo simples, que são projetadas para enviar potência e feedback (assim como potência de freio) para simplificar a interconexão no motor e no drive. O design de cabo simples único minimiza os requisitos de cabeamento da máquina e reduz o peso e o custo geral de cabos.

Configurável para sua aplicação

O AKD2G é altamente configurável, ideal para aplicações que requerem flexibilidade. Com I/O e uma porta de feedback aprimorados, vários níveis de segurança, fieldbuses e memória removível, o AKD2G pode ser incorporado em muitas aplicações complexas.

Display para Comissionamento e Diagnósticos

É o primeiro visor digital colorido integrado da indústria, ele fornece informações importantes direto ao drive, ajudando a reduzir o tempo de comissionamento e simplificando o diagnóstico. Informações sobre falhas no eixo, estado habilitado e fonte de comando fornecem os dados necessários para tratar rapidamente os problemas do sistema.

Aplicações mais adequadas para a plataforma AKD

O AKD2G é a melhor opção para as novas aplicações compatíveis com os principais recursos mencionados acima, e para as aplicações atuais que precisam ampliar os recursos e opções de segurança integrados da plataforma AKD. Mas, o servodrive AKD continua sendo a principal opção para aplicações que exigem máxima flexibilidade. Aplicações de eixo único combinam bem com a carcaça compacta do AKD, incluindo a variante AKD BASIC que inclui um controlador de motion programável integrado, ideal para essas aplicações. Máquinas atuais, com diversos motores e dispositivos de feedback Kollmorgen, podem se beneficiar das inúmeras opções de conexão e feedback disponíveis no servodrive AKD. Aplicações que exigem potência adicional podem aproveitar as mais altas correntes nominais que a família AKD oferece.

Conclusão

A escolha entre o servodrive AKD2G e o AKD depende das necessidades específicas da máquina e de identificar qual plataforma é a ideal. Tanto o AKD quanto o AKD2G são soluções eficazes e confiáveis para qualquer aplicação de motion de alto desempenho. A Kollmorgen oferece um documento de FAQ (perguntas frequentes) que lista em detalhes as mudanças necessárias ao trocar de plataforma de drive.

Consulte um especialista

Servodrive AKD

A série AKD® tem desempenho comprovado, que atende à maior base instalada de clientes e oferece:

  • Circuitos de controle de movimento líderes do setor
  • Ampla compatibilidade com feedback de motor e barramento de campo do drive, incluindo EtherCAT, EtherNet/IP, Profinet RT etc.
  • Plug-and-play com os motores Kollmorgen
  • GUI do WorkBench aclamada pela experiência e usabilidade do usuário
Descubra Mais

Servo Drive AKD2G

Nascido de uma valiosa herança vinda do AKD, o AKD2G é a mais recente tecnologia de servodrive que acrescenta:

  • Tecnologia de eixo duplo para economia de espaço
  • Opções de segurança funcional integradas via SafeMotion Monitor (incluindo FSoE)
  • Monitor gráfico a cores
  • Otimizado para alimentação e feedback em cabo único
Descubra Mais

Engenharia excepcional

A Kollmorgen acredita no poder do Motion Control e da automação para construir um mundo melhor.

Descubra Mais

Recursos Relacionados

Equipamentos de soldagem de baterias de lítio

A segurança funcional dos motores lineares aprimora a segurança e a produtividade em equipamentos de soldagem de baterias de lítio >

A tecnologia de segurança funcional SMM da Kollmorgen ajuda a alcançar movimentos estáveis e controlados, além de conformidade global para a produção e competitividade de baterias de lítio.
instalações de fabricação com controle de movimento multieixo

Como dominar o controle de movimento multieixo em células de produção modernas >

Quando os sistemas de movimento escalam, a sincronização se torna mais difícil. Saiba como as células de produção modernas mantêm a precisão, a estabilidade e a produtividade em alta velocidade.
Kollmorgen HV Essentials

A Kollmorgen apresenta um novo controlador e capacidade de alta tensão em seu portfólio Essentials >

A linha Kollmorgen Essentials adiciona um novo controlador de oito eixos e capacidade de acionamento de alta tensão para dimensionar corretamente os sistemas de movimento para aplicações industriais.
A Kollmorgen melhora a segurança e o desempenho do motor linear com a atualização do firmware do SafeMotion™ Monitor

A Kollmorgen melhora a segurança e o desempenho do motor linear com a atualização do firmware do SafeMotion Monitor >

O firmware melhorado acrescenta suporte de feedback seguro EnDat 2.2 para aplicações de motores lineares, alargando as capacidades de segurança funcional e permitindo a conformidade com SIL 3
Movimento pronto para usar impulsiona o robô de resolução de cubos mais rápido de todos os tempos

Movimento pronto para usar impulsiona o robô de resolução de cubos mais rápido de todos os tempos  >

Descubra como um sistema de movimento pronto para usar impulsionou o robô de resolução de cubos mais rápido. Velocidade, precisão e movimento multieixo sincronizado explicados.
Kollmorgen Essentials™: sistemas de movimento completos para todos os eixos e orçamentos

Kollmorgen Essentials: sistemas de movimento completos para todos os eixos e orçamentos >

Descubra como o Kollmorgen Essentials oferece movimento de alta precisão e confiabilidade comprovada. Agora, ainda mais rápido de especificar, mais simples de integrar e mais viável financeiramente para escalonar. A nova linha Kollmorgen Essentials…
Como o sistema de movimento da Kollmorgen aciona um robô a cabo para triplicar a produtividade

Como o sistema de movimento da Kollmorgen aciona um robô a cabo para triplicar a produtividade >

Saiba por que a Rbot9 especificou servomotores AKM2G e servodrives AKD para maximizar a capacidade de carga, a velocidade e a segurança de carga vertical de seu imenso robô suspenso por cabos.
Amplificadores de servodrives CA PM: diferentes alinhamentos de fase e comutação do servomotor

Amplificadores de servodrives CA PM: diferentes alinhamentos de fase e comutação do servomotor >

Os problemas para alinhar a comutação entre servomotores e servodrives, especialmente quando o motor e o drive são de fabricantes diferentes, podem ser bastante desafiadores. Entender os desafios típicos de projeto pode ajudar a lidar com problemas…
Sessões de mentoria do AKD2G: guia de configuração rápida do AKD2G

Sessões de mentoria do AKD2G: guia de configuração rápida do AKD2G & configuração avançada para AKD2G de eixo duplo >

Precisa começar a trabalhar com seu novo sistema 2G? Tudo começa com o software AKD2G Workbench. Esta sessão fornecerá os fundamentos necessários para criar motion rapidamente, construir confiança e acelerar sua produtividade.