Os motores sem carcaça são compostos por um estator enrolado e um rotor de ímã permanente separado. Eles não incluem os componentes adicionais que fazem parte de um servomotor tradicional com carcaça — carcaça do motor, discos do mancal, rolamentos, eixo de saída, conectores de cabo, dispositivo de feedback ou freio.
Ao eliminar a necessidade de projetar sua aplicação para acomodar os componentes extras de um servomotor tradicional com carcaça, os motores sem carcaça permitem que você projete a aplicação de movimento mais compacta e mais leve possível.
Os motores sem carcaça da Kollmorgen oferecem densidade de torque, precisão e eficiência líderes do setor no pacote mais compacto. Nossos motores sem carcaça são ideais para atuadores rotativos, sistemas de propulsão submersíveis, atuadores de superfície de controle de voo, suportes de sensores, articulações de robôs e cobots ou qualquer aplicação que exija precisão, potência e confiabilidade máximas em um design de aplicação compacto.
Quando você não consegue encontrar o motor com carcaça ideal, o modelo sem carcaça é a melhor opção. Saiba mais sobre o que é um motor sem carcaça em nossa série Tecnologias Explicadas.
Como incorporar motores sem carcaça a um projeto ambientalmente resiliente
Lavagens diárias, submersão em alto mar, alta radiação, alto vácuo, atmosferas perigosas: quando um servomotor com carcaça não pode fornecer a proteção necessária com um formato compacto, considere incorporar um servomotor sem carcaça. Leia este informe técnico para aprender como.
Como alcançar a máxima precisão de movimento usando servomotores sem carcaça
Os motores sem carcaça não são somente para juntas robóticas. Atuadores compactos, gimbals de sistemas de sensores, sistemas de propulsão submersíveis e outras aplicações se beneficiam da precisão de acionamento direto e do design compacto. Saiba como incorporar diretamente um motor sem carcaça em seu mecanismo.
Engenharia excepcional
A Kollmorgen acredita no poder do Motion Control e da automação para construir um mundo melhor.
Recursos Relacionados
Movimento confiável a 4.000 metros: IKM e Kollmorgen avançam no projeto de motores para águas profundas >
Descubra como a IKM e a Kollmorgen desenvolveram juntas um sistema submarino de última geração que opera com confiabilidade a profundidades de 4.000 metros em condições extremas.
Otimização de atuadores de braço robótico para movimento articulado >
Por que o desempenho dos atuadores de braços robóticos depende de mais do que apenas da seleção do motor e como otimizar esse desempenho no nível do sistema?
Como integrar motores sem carcaça BLDC para próxima geração de inovação em robótica >
A RobCo ampliou sua plataforma robótica modular usando motores de torque sem carcaça TBM2G para as juntas do robô, oferecendo torque e velocidade altos em um design compacto.
Obter precisão e cargas úteis mais altas com atuadores robóticos compactos >
A HEBI Robotics aumenta o torque e a precisão do atuador compacto em aplicações de manutenção e inspeção industrial com os servomotores sem carcaça TBM2G da Kollmorgen.
Motores sem carcaça para UGVs militares para varredura de minas: potência, tamanho e confiabilidade >
Os motores sem carcaça para veículos terrestres não tripulados (UGVs) de esteira em varredura de minas maximizam a densidade de torque, reduzem o tamanho e garantem um desempenho confiável em ambientes extremos.
Como selecionar o motor correto para aplicações robóticas para reduzir os custos e o tempo de lançamento no mercado >
É essencial entender a física e as técnicas de otimização dos motores elétricos — incluindo designs com ranhuras, sem ranhuras e sem carcaça — para aumentar o valor e o desempenho. Neste webinar, vamos discutir os efeitos da contagem de polos,…
Como incorporar motores sem carcaça a um projeto ambientalmente resiliente >
Lavagens diárias, submersão em alto mar, alta radiação, alto vácuo, atmosferas perigosas: quando um servomotor com carcaça não pode fornecer a proteção necessária com um formato compacto, considere incorporar um servomotor sem carcaça. Leia este…
Como alcançar a máxima precisão de movimento usando servomotores sem carcaça >
Os motores sem carcaça não são somente para juntas robóticas. Atuadores compactos, gimbals de sistemas de sensores, sistemas de propulsão submersíveis e outras aplicações se beneficiam da precisão de acionamento direto e do design compacto. Saiba…