Pular para o conteúdo principal
blog | Motion para mísseis: da velocidade na inovação à velocidade na produção |
|
Leitura de 2 minutos

Os desafios de segurança nacionais e globais só aumentam, criando uma procura crescente pela produção rápida de mísseis e pelo desenvolvimento de novos projetos. O mercado mundial de foguetes e mísseis deverá crescer mais a uma taxa composta de crescimento anual (CAGR) superior a 6% nos próximos anos. A necessidade de novos sistemas avançados está particularmente intensa. Por exemplo, a previsão é que o mercado de mísseis hipersônicos cresça a uma CAGR de 7,4%.1

Novos programas de mísseis costumam ter ciclos de concepção plurianuais e muitos fornecedores procuram hoje parceiros que os possam ajudar a reduzir drasticamente o tempo de desenvolvimento.

Motores sem carcaça para acionamento preciso de aletas de controle, gimbals de sensores e outros subsistemas críticos de movimento devem ser projetados para fornecer torque e velocidade ideais para cada aplicação, caber em um ambiente de instalação extremamente confinado e operar com absoluta confiabilidade, apesar dos choques, vibrações e temperaturas encontradas durante o voo.

Como enfrentar esses desafios de movimento em um cronograma acelerado de projeto, desenvolvimento e produção? Com muitas décadas atendendo clientes aeroespaciais e de defesa, a Kollmorgen tem tudo o que é preciso para ajudá-lo a lançar um programa de mísseis superior em seu cronograma. Ou ainda mais rápido do que você imagina.

Acelerando o processo de projeto

A seguir apresentamos três maneiras pelas quais podemos ajudá-lo a obter um protótipo de sucesso e acelerar seu tempo de lançamento no mercado por meio de uma parceria colaborativa entre nossos engenheiros e os seus.

1. Reduza o processo com ferramentas de análise e otimização de movimento

Para sistemas de atuação de aletas de mísseis, seu ponto de partida é determinar as características de voo desejadas no ambiente operacional típico do míssil. Com base no entendimento das especificações de velocidade e torque necessárias, os engenheiros de movimento podem determinar o rotor eletromagnético básico do motor e a topologia do estator.

Uma vez definida a topologia, as nossas ferramentas de análise e otimização permitem uma avaliação rápida do conceito sem a necessidade de encomendar materiais, aguardar entregas e construir protótipos iterativos. Nossas ferramentas avançadas ajudam a garantir que você chegue ao projeto ideal — incorporado em um protótipo final funcional — muito mais rápido do que seria possível de qualquer outra forma.

2. Reduza o processo com um design modular

Em geral, não necessárias várias iterações ao longo do processo de design de mísseis. Por meio do projeto modular de sistemas de controle de acionamento (CAS), você ganha a capacidade de otimizar um motor ou um conjunto de controle eletromagnético específicos para atender aos requisitos de qualquer tamanho e projeto específico de míssil. Colaboramos com você para levar protótipos ao campo a fim de testar com mais rapidez, acelerando bastante a fase de desenvolvimento de engenharia e fabricação (EMD) do seu projeto.

3. Reduza o processo de teste

Depois de concluir as fases de prototipagem e EMD, as empresas de defesa muitas vezes esperam até terem um contrato assinado. Mas o contrato pode depender do tempo necessário para testar o projeto e fornecer garantia de que ele está pronto para ser implantado no campo. Os testes de choque e vibração, névoa salina, umidade, choque térmico e outras condições ambientais são feitos por meio de um laboratório certificado pela UL.

​A Kollmorgen fornece motores prontos para passar nesses testes e ajuda a garantir que os testes sejam realizados em tempo hábil. Oferecemos a confiança de que sua solução de movimento funcionará de maneira confiável nos ambientes necessários, minimizando qualquer risco de atrasos na produção devido a reiterações e retestes de projeto, que podem ser evitados.

Por que escolher a Kollmorgen?

Com base em seus requisitos exclusivos, a Kollmorgen pode modelar sua aplicação de movimento e examiná-la com eficácia antes de construirmos qualquer coisa e incorrermos em custos de produção significativos. Assim que o design estiver pronto para prototipagem, nós tipicamente entregamos o que você precisa em um prazo acelerado e consistente com seu cronograma de desenvolvimento. Na verdade, com o nosso amplo portfólio de produtos e capacidades de modificação, o que normalmente seria considerado um protótipo personalizado é muitas vezes uma das nossas ofertas padrão.

A seguir, apresentamos quatro vantagens com as quais você pode contar ao fazer parceria com a Kollmorgen.

1. Oferecemos recursos de engenharia avançados

A Kollmorgen projeta produtos de movimento para atender aos requisitos de desempenho de sua aplicação e aos requisitos de capacidade de fabricação de sua empresa. Otimizamos o projeto para atender a esses dois requisitos antes mesmo de o processo de fabricação começar.

Por exemplo, utilizando as ferramentas de análise e otimização mais avançadas do setor, realizamos análises de elementos finitos do projeto eletromagnético, mecânico e termodinâmico do motor proposto para prever as capacidades de desempenho.

Para aplicações específicas, temos diversas variações de projeto que podemos implementar, como otimização de motores para pontos de carga mais eficientes, tensões de barramento mais baixas, velocidades mais altas, orçamentos de energia otimizados e muitas outras opções. Todas essas variações de projeto são modeladas antes de construir qualquer coisa, reduzindo custos e acelerando o processo de projeto.

Com nossas avançadas ferramentas de projeto feitos por computador, temos uma capacidade incomparável de aplicar o que aprendemos no vasto catálogo de motores que construímos no passado. Inserimos dados de desempenho em nossos modelos virtuais, realizamos testes de validação virtuais e, em seguida, criamos variações conforme a necessidade para atingir um alto nível de confiança de que o modelo irá prever com precisão o desempenho dos motores nas aplicações do mundo real.

2. Fornecemos uma vasta gama de topologias de motores, padrão e modificadas

Na Kollmorgen, trabalhamos com praticamente todas as topologias de rotor e estator usadas na indústria aeroespacial e de defesa. E podemos personalizar o design eletromagnético com base nos requisitos específicos da aplicação.

Por exemplo, podemos modificar os motores para proporcionar densidade de torque super alta. Podemos fornecer variações nas ligas magnéticas e nas características dos enrolamentos para otimizar o desempenho do sistema com base nos requisitos da aplicação e nas considerações ambientais. Podemos até modificar as laminações do motor, desde os materiais específicos usados até as espessuras e detalhes da laminação, como o formato das pontas nos dentes dos elementos individuais de laminação.

E isso é apenas o início. Ao optar pela Kollmorgen, você está escolhendo um parceiro com capacidade praticamente ilimitada para atender aos requisitos exatos de qualquer aplicação de movimento avançada.

3. Estamos integrados verticalmente em todas as nossas linhas de produção

A Kollmorgen é integrada verticalmente, com a capacidade de automatizar e adaptar continuamente os processos especializados que são cruciais para o nosso negócio. Além de desenvolver motores e outros produtos de movimento, também desenvolvemos nossas próprias linhas de fabricação, ferramentas e equipamentos. Isso significa que não precisamos depender muito de outros fornecedores para ampliar sua solução até a produção total.

Da mesma forma, não precisamos depender de fornecedores externos para realizar integrações de produção. Por exemplo, se precisarmos de um equipamento complicado e único para permitir um processo de fabricação especializado, temos a experiência necessária para projetá-lo e construí-lo, encurtando o prazo de entrega e potencialmente proporcionando um custo-benefício aos nossos clientes aeroespaciais e de defesa.

4. Temos um histórico estelar de sucesso em Aeronáutica e Defesa

A Kollmorgen tem mais de 70 anos de experiência em projetar, fabricar e entregar produtos de movimento para aplicações aeroespaciais e de defesa.

Há gerações, a Kollmorgen estabelece o padrão de qualidade, confiabilidade, taxa de produção e suporte, afinal são décadas de experiência em programas de mísseis. Somos conhecidos no setor Aeroespacial e de Defesa por realizarmos movimento do jeito certo — desde o conceito inicial, passando pela produção consistente de alta qualidade em nossas instalações de fabricação com certificação AS9100, até implementações bem-sucedidas em todo o mundo.

Quer acertar o alvo de seu programa de mísseis? Entre em contato conosco para conversar com um especialista em mísseis da Kollmorgen. Juntos, podemos reduzir enormemente o seu ciclo de desenvolvimento e atender à crescente demanda global por uma nova geração de tecnologias de defesa inovadoras.

1 “Rocket and Missile Market,” MarketsandMarkets, setembro de 2023.

Consulte um especialista

Engenharia excepcional

A Kollmorgen acredita no poder do Motion Control e da automação para construir um mundo melhor.

Descubra Mais

Recursos Relacionados

Satélite espacial

Engenharia de sistemas de movimento para o espaço: um guia para a confiabilidade, a escalabilidade e o sucesso da missão >

Passe dos protótipos terrestres ao sucesso nas missões espaciais com um guia prático para avaliar motores prontos para o espaço e projetar o controle de movimento de espaçonaves.
UGV para varredura de minas

Motores sem carcaça para UGVs militares para varredura de minas: potência, tamanho e confiabilidade >

Os motores sem carcaça para veículos terrestres não tripulados (UGVs) de esteira em varredura de minas maximizam a densidade de torque, reduzem o tamanho e garantem um desempenho confiável em ambientes extremos.
Projeto de controle de movimento para torres e grandes sistemas de azimute em veículos militares terrestres

Projeto de controle de movimento para torres e grandes sistemas de azimute em veículos militares terrestres >

É importante fazer a distinção entre tecnologia e topologia ao projetar sistemas de movimento para grandes veículos militares terrestres. Topologia é a arquitetura em alto nível de como esses componentes estão organizados e interagem dentro do…
Projeto de movimento para veículos de combate blindados de última geração

Projeto de movimento para veículos de combate blindados de última geração >

Saiba o que deve ser levado em conta ao projetar a próxima geração de veículos blindados de combate, desde arquiteturas de movimento eletromecânicas até o desempenho crítico para a missão.
Tecnologia vs. Topologia: projeto de movimento para torres e grandes sistemas de acionamento de azimute

Tecnologia vs. Topologia: projeto de movimento para torres e grandes sistemas de acionamento de azimute >

Saiba como selecionar a topologia certa de sistema de movimento para a sua plataforma de veículo terrestre e vá do conceito ao sucesso em combate com a Kollmorgen.
Aprimore o desenvolvimento de sistemas de defesa com projetos de movimento avançado

Aprimore o desenvolvimento de sistemas de defesa com projetos de movimento avançado (Turquia) >

Otimizar o formato e garantir a função confiável do projeto do seu sistema de defesa é crucial. Ao pensar no seu design, a Kollmorgen e suas marcas parceiras sob a bandeira da Regal Rexnord podem ajudá-lo a alcançar o sucesso, pois fornecem tudo, de…
Aprimore o desenvolvimento de mísseis com projetos de movimento avançado

Aprimore o desenvolvimento de mísseis com projetos de movimento avançado >

Este webinar discutirá os elementos críticos de controle de movimento necessários para desenvolver mísseis com eficácia e como esses elementos podem trabalhar efetivamente juntos — de motores de todos os tamanhos a parafusos de esferas, resolvers,…
Feedback redundante do servo: quando o posicionamento à prova de falhas é imprescindível

Feedback redundante do servo: quando o posicionamento à prova de falhas é imprescindível >

Em dispositivos médicos, sistemas de defesa e várias aplicações industriais, o sistema de movimento não pode falhar em hipótese alguma. Saiba como servomotores com dispositivos de feedback redundantes integrados simplificam o desafio da garantia da…

Motion para mísseis: Otimização do desempenho >

Os sistemas de mísseis continuam a evoluir para satisfazer necessidades especializadas – desde mísseis táticos guiados até armas estratégicas de longo alcance, cada um projetado para ser lançado a partir de uma plataforma específica a fim de atingir…