Pular para o conteúdo principal
blog | Otimização de atuadores de braço robótico para movimento articulado |
|
Leitura de 2 minutos

Atuadores de braço robótico para movimento articulado

A demanda por robótica de alta precisão nos setores de manufatura, manuseio de materiais, medicina e aeroespacial vem crescendo rapidamente. De robôs cirúrgicos que realizam incisões delicadas a braços industriais que soldam chassis em uma linha de montagem, efetivamente não há espaço para erros.

No cerne dessas aplicações está o movimento articulado — um movimento multiaxial que imita a cinemática complexa do braço humano, mas com força e repetibilidade muito superiores. Alcançar esse nível de articulação representa um desafio considerável para a engenharia.

Não se trata apenas de calcular trajetórias do ponto A ao ponto B. Projetar atuadores para braços robóticos exige controle rigoroso do torque, gerenciamento preciso da dinâmica térmica e garantia de repetibilidade absoluta sob cargas variáveis. O desafio passa a ser equilibrar todos esses problemas simultaneamente.

Por que é necessária uma abordagem sistêmica?

O desempenho de um atuador raramente é resultado de um único componente. É o resultado de um projeto em nível de sistema, no qual a densidade de motores, a mecânica de transmissão e o gerenciamento térmico atuam em conjunto. Decisões tomadas em um nível podem gerar efeitos em cascata em todos os demais níveis.

A física do movimento articulado torna isso especialmente evidente. Em um braço robótico multieixo, vários graus de liberdade são acoplados entre si. Articulações rotativas e, por vezes, eixos lineares devem coordenar-se continuamente para posicionar e orientar o efetor. Qualquer pequena mudança no projeto pode gerar um efeito em cascata em todo o sistema, alterando a demanda de torque-velocidade ao longo da cadeia.

É por isso que as articulações robóticas buscam alta densidade de torque, encapsulamento compacto e capacidade de aceleração de pico. O desempenho deve permanecer estável e responsivo em uma ampla gama de espaços de trabalho e condições operacionais. Essas interdependências também explicam por que as decisões de projeto de atuadores não podem ser otimizadas de forma independente.  

Ao contrário, o design exige iterações contínuas. Como o atuador opera dentro de um sistema eletromecânico, cada decisão afeta o desempenho geral. O desempenho do motor determina os requisitos da caixa de engrenagens, que, por sua vez, ditam a estratégia de gerenciamento térmico. Em aplicações de robótica humanoide e colaborativa, considerações estéticas e de design também influenciam cada vez mais as decisões sobre o formato das articulações, exigindo que as equipes equilibrem aparência e desempenho.

Na Regal Rexnord, essa interconectividade é o nosso ponto de partida. Um projeto eficaz de atuadores robóticos consiste em projetar todo o sistema de transmissão como uma unidade coesa, em vez de otimizar os componentes individualmente.

Encontrar o formato e a arquitetura ideais

Antes de selecionar um tipo de motor, os engenheiros devem definir a forma do espaço disponível. Quanto de espaço a junta permite? Qual é a geometria desse espaço? A aplicação requer um motor fino e comprido ou um plano e largo com diâmetro externo maior? A passagem de cabos exige um eixo oco? Essas restrições espaciais definem a arquitetura do atuador antes que qualquer outra decisão possa ser tomada.

As juntas robóticas impõem restrições espaciais rigorosas que influenciam a seleção do motor, o arranjo da transmissão e a integração. A arquitetura correta é aquela que resolve o problema de movimento dentro do espaço físico disponível.

Rotativo com engrenagens de precisão

As juntas rotativas dominam os braços robóticos articulados porque fornecem alto torque em um envelope compacto de junta. Engrenagens de precisão permitem a multiplicação do torque, mas introduzem dilemas quanto à folga, à rigidez e à eficiência, que afetam diretamente a precisão do posicionamento e a resposta do controle.

Drive direto

O drive direto é utilizado quando a rigidez e a capacidade de resposta são prioritárias. Eliminar a caixa de engrenagens remove a folga e melhora a resposta do controle, ao mesmo tempo em que permite uma integração de atuador altamente compacta. O dilema é que o motor deve gerar mais torque diretamente, sem a vantagem mecânica das engrenagens. Isso aumenta as exigências de densidade de torque, gerenciamento térmico e recursos de saída contínua. Observe que "drive direto" pode significar verdadeiramente sem engrenagens, ou pode descrever um motor sem carcaça que seja integrado diretamente, mas ainda acoplado a uma caixa de engrenagens.

Atuação Linear

A atuação linear aplica-se quando o movimento deve ser transladado, em vez de ser rotacionado. Por exemplo, eixos de elevação, ligações internas, como as usadas em extensões de pernas, ou sistemas acionados por polias aplicados a mãos humanoides. Parafusos de esfera e mecanismos similares fornecem alta força e rigidez, embora relações mecânicas mais baixas signifiquem que a adequação da inércia cumpre um papel fundamental no desempenho do sistema.

Integração sem carcaça

Os motores sem carcaça são escolhidos quando o empacotamento e a integração direcionam o projeto. Incorporar o motor diretamente na estrutura da junta aumenta a densidade de torque e reduz o tamanho geral, eliminando componentes duplicados de carcaça e acoplamento. Essa abordagem transfere a responsabilidade pelo alinhamento, pelos caminhos de chama e pelas tolerâncias mecânicas para o nível do sistema. Embora possa parecer intimidante no início, as orientações de montagem corretas e as recomendações de tolerância da estrutura podem tornar a integração sem carcaça muito mais acessível. À medida que o volume de produção de braços robóticos aumenta, motores sem carcaça que consigam atender à demanda e, ao mesmo tempo, ofereçam um portfólio diversificado para uma ampla variedade de configurações de juntas tornam-se cada vez mais essenciais.

Designs compactos e em miniatura

Atuadores miniaturizados são usados ​​onde peso e espaço são extremamente limitados, como em efetores finais e mãos. Esses projetos devem equilibrar tamanho pequeno com saída de torque e dissipação de calor. No entanto, muitas vezes limitam o desempenho contínuo quando o gerenciamento térmico não é tratado com cuidado.

Requisitos de torque e movimento

Em aplicações robóticas, o torque é geralmente a principal restrição. É ele que determina se uma junta pode acelerar, desacelerar ou manter a posição sob carga. A inércia desempenha um papel de apoio, influenciando a suavidade e a curvatura do movimento. Mas na maioria dos sistemas robóticos com caixas de engrenagens de alta redução, o torque puro domina as decisões de dimensionamento.

A distinção é importante no contexto da aplicação. Robôs industriais de alta velocidade, como braços de triagem em uma linha de produção acelerada, sofrem forças de aceleração significativas e exigem um gerenciamento cuidadoso da inércia, bem como capacidade de torque. Em contrapartida, os sistemas cirúrgicos ou de precisão podem manter uma posição durante a maior parte da operação. Nesse caso, o torque de retenção contínuo e a estabilidade posicional de longo prazo são muito mais importantes do que a resposta dinâmica.

Projetar para qualquer um desses ambientes exige uma abordagem em nível de sistema. O aumento da carga útil ou do alcance eleva os requisitos de torque nas articulações anteriores. As relações de engrenagem influenciam tanto a responsividade quanto a geração de calor. Como essas relações são fortemente acopladas, a iteração é contínua. Ter ferramentas de cálculo robustas que consideram todos os parâmetros simultaneamente torna essa iteração viável.

Engrenagens de transmissão e de precisão

O design da transmissão é onde os ganhos de desempenho são obtidos ou perdidos nos atuadores robóticos. Um motor preciso, combinado com uma transmissão complacente ou mal ajustada, introduzirá oscilação no efetor final, erodindo a precisão e a repetibilidade que o restante do sistema foi projetado para entregar. A corrente de movimento é tão forte quanto o seu elo mais comprometido.

Para juntas rotativas, a transmissão deve suportar altas cargas dinâmicas durante acelerações e desacelerações rápidas. Engrenagens de alta rigidez são necessárias para transmitir torque sem introduzir elasticidade que comprometa a precisão do posicionamento. Tolerâncias estreitas e estratégias de pré-carga também ajudam a minimizar a folga e a manter a resposta de controle ao longo de todo o ciclo de trabalho. Para aplicações que exigem movimento linear, os parafusos de esfera proporcionam uma conversão eficiente de energia rotativa em força linear com alta rigidez. A precisão do parafuso de esfera determina a suavidade e a precisão do movimento.

A seleção de materiais em componentes de engrenagens e parafusos de esfera afeta diretamente a capacidade de carga estática e dinâmica. Mudanças na dureza, na composição da liga e no revestimento da superfície podem melhorar a resistência ao choque e aumentar a capacidade de carga do sistema. A seleção de materiais com propriedades térmicas compatíveis também pode ajudar a manter as folgas e evitar que elas aumentem à medida que o sistema aquece. Tudo isso ajuda a prolongar a vida útil.  

Os benefícios dessas customizações podem se acumular ao longo do tempo. A escolha certa do material pode estender a vida útil operacional, o que é particularmente importante em aplicações robóticas com altos ciclos de trabalho. Em programas de ciclo de vida mais longo, a Regal Rexnord oferece uma personalização mais aprofundada, quando as configurações padrão não são suficientes.

Gerenciamento térmico e controle de calor

A geração de calor é uma das principais limitações ao desempenho contínuo dos atuadores. Isso ocorre porque o calor gerado pelo motor afeta a capacidade de torque contínuo, a estabilidade mecânica e a eficiência do sistema. À medida que os componentes aquecem, eles se expandem. Como diferentes materiais se expandem a taxas distintas, as folgas definidas à temperatura ambiente sofrerão alterações à medida que o atuador atingir a temperatura de operação. Se essas folgas se fecharem completamente, o mecanismo pode travar ou sofrer fricção excessiva, levando à queima do motor. Se elas aumentarem, a eficiência e a estabilidade mecânica podem degradar-se ao longo do tempo.

A eficiência do motor é a sua linha de defesa térmica. Na Regal Rexnord, nossos motores são projetados para funcionar em temperatura de operação sem gerar calor em excesso. Isso ocorre porque motores que operam sem superaquecer protegem as tolerâncias de posicionamento, prolongam a vida útil da lubrificação e reduzem o risco de falhas térmicas ao longo de todo o ciclo de trabalho.

Além do motor, uma estratégia de dissipação de calor depende do quanto o sistema é exigido. O resfriamento passivo, ou seja, utilizar a massa térmica da carcaça e do design das aletas, é suficiente para muitas aplicações. No entanto, robôs industriais de alto ciclo de trabalho frequentemente exigem métodos de resfriamento ativo, como ar forçado ou resfriamento líquido, para permanecerem dentro dos limites operacionais seguros. Em qualquer dos casos, a integração de sensores térmicos oferece aos sistemas de controle visibilidade sobre as tendências de temperatura antes que se tornem falhas, transformando a manutenção reativa em preditiva.

Confiabilidade e desempenho do ciclo de vida

Normalmente, os atuadores robóticos são sistemas vedados. Não há lubrificação programada, como pode haver em grandes equipamentos industriais. A lubrificação do sistema, feita durante o comissionamento, precisa durar, o que significa que a gestão térmica serve para proteger as condições que mantêm a lubrificação eficaz ao longo de toda a vida útil do sistema.

A lubrificação é uma das primeiras coisas a se degradar sob altas temperaturas. Quando a viscosidade cai demais, o filme hidrodinâmico que protege as superfícies das engrenagens e dos rolamentos se rompe, o que acelera o desgaste. Quando ela está alta demais durante a partida a frio, o motor trabalha com mais intensidade contra a resistência do fluido, o que reduz a eficiência. Gerenciar o ambiente de temperatura é, em grande parte, gerenciar a integridade da lubrificação.

Ao longo da vida operacional de um sistema, a folga, os efeitos térmicos e a degradação da lubrificação interagem entre si. Pequenas folgas tornam-se maiores. O desgaste se acumula, e a ciclagem térmica introduz fadiga no material. Projetar visando a confiabilidade significa levar em conta como o sistema se comporta desde a partida até o fim de sua vida útil.

A seleção de materiais, a vedação, o projeto térmico e as tolerâncias dos componentes contribuem para determinar se um sistema manterá sua janela de desempenho ao longo do tempo.

Parceria para sintetizar o sistema

Otimizar os atuadores de braços robóticos é um exercício de interconectividade. Um motor potente e de alto torque é ineficaz se for pareado com uma transmissão que introduza conformidade excessiva. Um conjunto de engrenagens de precisão vai falhar prematuramente se não tiver lubrificação e gestão térmica adequadas. Todo o sistema de transmissão eletromecânico deve ser projetado como uma unidade coesa, e os requisitos dos atuadores evoluem à medida que os programas avançam do protótipo para a produção, de maneiras que tornam o relacionamento com o fornecedor tão importante quanto o próprio projeto.

A Regal Rexnord reúne uma família de marcas que abrange motores, engrenagens, fusos de esferas, componentes mecânicos e produtos de precisão, como freios e rolamentos, com a profundidade de engenharia necessária para entender como todos interagem entre si. Essa amplitude permite uma visão holística do problema do cliente, e nossa experiência em design, materiais e manufatura global ajuda a identificar lacunas precocemente. Isso é ainda mais importante à medida que os programas robóticos ganham escala. De componentes individuais a projetos integrados de atuadores para braços robóticos, podemos desenvolver soluções em conjunto ou fornecê-las conforme parâmetros definidos para atender aos seus requisitos.

Para explorar como a Regal Rexnord pode apoiar seu programa de atuadores robóticos, desde o conceito até a produção, consulte nossa equipe de engenharia.

Consulte um especialista

Motores sem carcaça

Conheça a gama de motores sem carcaça da Kollmorgen, projetados para fácil integração em sua aplicação e para melhorar o desempenho, a eficiência e a confiabilidade das soluções de movimento.
Descubra Mais

Engenharia excepcional

A Kollmorgen acredita no poder do Motion Control e da automação para construir um mundo melhor.

Descubra Mais

Recursos Relacionados

Mergulhador flutuando nas águas profundas do oceano, ilustrando as condições subaquáticas extremas relevantes da tecnologia de motores para águas profundas

Movimento confiável a 4.000 metros: IKM e Kollmorgen avançam no projeto de motores para águas profundas >

Descubra como a IKM e a Kollmorgen desenvolveram juntas um sistema submarino de última geração que opera com confiabilidade a profundidades de 4.000 metros em condições extremas.
Aplicação do braço robótico

Como integrar motores sem carcaça BLDC para próxima geração de inovação em robótica >

A RobCo ampliou sua plataforma robótica modular usando motores de torque sem carcaça TBM2G para as juntas do robô, oferecendo torque e velocidade altos em um design compacto.
A tecnologia à prova de explosão ajuda a criar um escudo de segurança para AGVs de serviço pesado.

A tecnologia à prova de explosão ajuda a criar um escudo de segurança para AGVs de serviço pesado >

A série de servomotores AKME com certificação ATEX possibilita o desenvolvimento de AGVs de serviço pesado em locais perigosos, como instalações químicas, de pintura, de polimento e em outras instalações especializadas.
Obter precisão e cargas úteis mais altas com atuadores robóticos compactos

Obter precisão e cargas úteis mais altas com atuadores robóticos compactos >

A HEBI Robotics aumenta o torque e a precisão do atuador compacto em aplicações de manutenção e inspeção industrial com os servomotores sem carcaça TBM2G da Kollmorgen.
UGV para varredura de minas

Motores sem carcaça para UGVs militares para varredura de minas: potência, tamanho e confiabilidade >

Os motores sem carcaça para veículos terrestres não tripulados (UGVs) de esteira em varredura de minas maximizam a densidade de torque, reduzem o tamanho e garantem um desempenho confiável em ambientes extremos.
Projeto de robôs de campo para ambientes adversos e imprevisíveis

Projeto de robôs de campo para ambientes adversos e imprevisíveis >

Esta sessão explora como tecnologias inovadoras da Kollmorgen e do amplo portfólio de soluções de controle de movimento da Regal Rexnord ajudam os engenheiros a atender às rigorosas exigências da robótica de campo.
Princípios de controle de movimento para robótica humanoide escalonável

Princípios de controle de movimento para robótica humanoide escalonável >

À medida que a robótica humanoide ganha força em todos os setores, de logística e manufatura a saúde e segurança pública, a demanda por soluções de controle de movimento precisas, eficientes e escalonáveis também aumenta. Engenheiros enfrentam…
Como o sistema de movimento da Kollmorgen aciona um robô a cabo para triplicar a produtividade

Como o sistema de movimento da Kollmorgen aciona um robô a cabo para triplicar a produtividade >

Saiba por que a Rbot9 especificou servomotores AKM2G e servodrives AKD para maximizar a capacidade de carga, a velocidade e a segurança de carga vertical de seu imenso robô suspenso por cabos.
Como selecionar o motor correto para aplicações robóticas para reduzir os custos e o tempo de lançamento no mercado

Como selecionar o motor correto para aplicações robóticas para reduzir os custos e o tempo de lançamento no mercado >

É essencial entender a física e as técnicas de otimização dos motores elétricos — incluindo designs com ranhuras, sem ranhuras e sem carcaça — para aumentar o valor e o desempenho. Neste webinar, vamos discutir os efeitos da contagem de polos,…