Pular para o conteúdo principal
blog | O que é considerado como um motor de baixa tensão? |
|
Leitura de 2 minutos

Blog – O que é considerado como um motor de baixa tensão?

Esta é uma pergunta difícil de responder. A Diretriz de baixa tensão define a baixa tensão entre 50 e 1000 Vca, ou 120 e 1500 Vcc, que é baseada na tensão da rede usada para alimentar o sistema elétrico e está de acordo com os regulamentos IEC específicos sobre segurança e risco de choque e arco voltaico. No entanto, quando falamos de motores de baixa tensão no contexto de servomotores, a baixa tensão é focada em aplicações operadas por bateria. Enquanto os motores sem escova padrão da indústria são normalmente operados entre 120 e 480 Vca, os servomotores de baixa tensão são otimizados em tensões que variam entre 24 e 96 Vcc. Por definição, as tensões nesta faixa são consideradas pela IEC como sendo da categoria Tensão extra baixa (ELV, Extra Low Voltage).

O que define um motor de baixa tensão?

Um servomotor é alimentado por um drive que obtém energia de uma fonte AC ou DC. Dois parâmetros específicos do motor determinam as características de velocidade/torque do motor: a força contra-eletromotriz (back EMF - Kb) medida em Volts/krpm e a sensibilidade de torque (Kt) medida em Nm/A. A velocidade do motor está diretamente relacionada com a tensão aplicada, e o torque do motor está diretamente relacionado à corrente aplicada. Essas duas características são diretamente afetadas por quantas voltas de fio são usadas nas bobinas do motor, com o enrolamento do motor normalmente otimizado para a tensão pretendida para a aplicação. Um motor pode operar em tensões até sua capacidade de tensão máxima, que é baseada no sistema de isolamento usado na construção do motor.

Exemplo: um motor de 2000 rpm com torque nominal de 5 Nm utilizará enrolamentos com 10 voltas por bobina com tensão nominal de 170 Vcc e corrente nominal de 10 A. Se este motor fosse alimentado com 85 Vcc e nenhum ajuste fosse feito no enrolamento, ele só seria capaz de executar 1000 rpm a 5 Nm (assumindo que a mesma corrente estivesse disponível na tensão mais baixa). Para operar no mesmo nível de potência com uma tensão menor, o enrolamento do motor seria ajustado reduzindo o número de voltas (5 voltas por bobina) para atingir 2000 rpm a 85 Vcc. No entanto, isso altera as características de sensibilidade de torque do motor e, para atingir 5 Nm de torque a 2.000 rpm com 85 Vdc, agora serão necessários 20 amperes.

Gráfico do AKM2G-32ML

Considere as aplicações típicas operadas por bateria, como veículos operados remotamente (ROVs) ou robótica, onde são utilizadas tensões de 24 a 96 Vcc. O servomotor precisaria conter enrolamentos otimizados para atender o ponto de carga na tensão aplicada específica e na corrente disponível. Essas aplicações são ideais para soluções de motores de baixa tensão, uma vez que os requisitos de aplicação são tipicamente velocidades mais baixas e torque mais alto. No entanto, um motor de baixa tensão também pode ser aplicável para operação em velocidades mais altas se os enrolamentos do motor forem otimizados para operação eficiente na velocidade, torque, tensão e corrente nominais.

Consulte um especialista

Servomotores da série AKME

A série AKME é produzida sobre a plataforma AKM e projetada para uso em ambientes de Zona 2 e Zona 22, com certificação global ATEX e IECEx.
Descubra Mais

Servomotores AKMA

O servomotor AKMA foi projetado para ambientes desafiadores, como o processamento de alimentos e bebidas, e oferece desempenho e confiabilidade.
Descubra Mais

Engenharia excepcional

A Kollmorgen acredita no poder do Motion Control e da automação para construir um mundo melhor.

Descubra Mais

Recursos Relacionados

Impressoras industriais — um exemplo de uso dos servomotores Kollmorgen Essentials em substituição a motores de passo

Quando converter um motor de passo em um servomotor? >

Está em dúvida sobre quando trocar motores de passo por servomotores? Explore os seis sinais, os limites dos motores de passo e como os servomotores acessíveis simplificam a atualização do seu sistema de controle de movimento.
Máquina automática de manipulação instalando componentes em placas de circuito impresso

Como o projeto mecatrônico melhora o desempenho do sistema de movimento >

Descubra como o projeto mecatrônico aprimora o desempenho do sistema de movimento, integrando sistemas servo e de controle para uma implementação mais rápida e movimento integrado.
Kollmorgen HV Essentials

A Kollmorgen apresenta um novo controlador e capacidade de alta tensão em seu portfólio Essentials >

A linha Kollmorgen Essentials adiciona um novo controlador de oito eixos e capacidade de acionamento de alta tensão para dimensionar corretamente os sistemas de movimento para aplicações industriais.
Como escolher o motor certo para máquinas em áreas classificadas como HazLoc: simplificando as Zonas 2 e 22

Como escolher o motor certo para máquinas em áreas classificadas como HazLoc: simplificando as Zonas 2 e 22 >

Apresentamos os servomotores AKME da Kollmorgen: certificados conforme a ATEX/IECEx e projetados para um desempenho compacto e versátil em ambientes perigosos, onde as opções eram limitadas — até agora.
Kollmorgen Essentials™: sistemas de movimento completos para todos os eixos e orçamentos

Kollmorgen Essentials: sistemas de movimento completos para todos os eixos e orçamentos >

Descubra como o Kollmorgen Essentials oferece movimento de alta precisão e confiabilidade comprovada. Agora, ainda mais rápido de especificar, mais simples de integrar e mais viável financeiramente para escalonar. A nova linha Kollmorgen Essentials…
Como o sistema de movimento da Kollmorgen aciona um robô a cabo para triplicar a produtividade

Como o sistema de movimento da Kollmorgen aciona um robô a cabo para triplicar a produtividade >

Saiba por que a Rbot9 especificou servomotores AKM2G e servodrives AKD para maximizar a capacidade de carga, a velocidade e a segurança de carga vertical de seu imenso robô suspenso por cabos.
Quais são as diferenças entre os servomotores CC, BLDC e CA?

Quais são as diferenças entre os servomotores CC, BLDC e CA? >

Entenda as diferenças entre os servomotores CC, BLDC e CA. Selecionar o tipo certo para a sua aplicação é crítico para obter o desempenho, a eficiência e a longevidade ideais.
Escolha do dispositivo de feedback certo: por que o  Smart Feedback multivoltas se destaca

Escolha do dispositivo de feedback certo: por que o dispositivo de Smart Feedback multivoltas se destaca >

Aprenda as funções básicas dos dispositivos de feedback e como selecionar o dispositivo certo para seu sistema servo.Vamos comparar uma variedade de dispositivos de feedback em termos de desempenho, recursos e preço e avaliar os benefícios dessas…
O novo encoder de alta resolução SFD-M da Kollmorgen oferece feedback absoluto multi-voltas com custo incremental zero

O novo encoder de alta resolução SFD-M da Kollmorgen oferece feedback absoluto multi-voltas com custo incremental zero >

O encoder SFD-M sem bateria da Kollmorgen fornece dados de posicionamento multi-voltas absolutos de 16 bits na inicialização do sistema com custo incremental zero. Elimine sequências de retorno e mantenha a precisão do posicionamento por meio de…