Pular para o conteúdo principal
blog | Da fábrica à fazenda: liberando o poder da tecnologia de servomotores da Kollmorgen |
|
Leitura de 2 minutos

Robôs agrícolas trabalhando no campo

Bem-vindos a uma nova era de inovação agrícola.

Como a automação inteligente aumenta a produtividade da fazenda, há uma necessidade de motores potentes e precisos que possam lidar com uma ampla gama de tarefas pesadas, dia após dia. Mas mesmo a tecnologia mais avançada não muda a natureza fundamental da agricultura. É um trabalho sujo e pesado. O equipamento agrícola é continuamente exposto a condições ambientais adversas, dentre elas sujeira, poeira, umidade, lama, fertilizantes, inseticidas e muito mais.

Os consumidores raramente pensam nisso. Eles simplesmente vão ao mercado e esperam encontrar alimentos limpos, seguros e atraentes. É essencial manter os equipamentos agrícolas e de processamento de alimentos sempre limpos, para garantir a satisfação do consumidor com um abastecimento de alimentos sem danos, sujeira, produtos químicos e patógenos. A limpeza também é importante para manter o equipamento nas melhores condições de operação para maximizar a produtividade.

O método mais eficiente e eficaz para manter o equipamento limpo é lavá-lo regularmente com alta pressão. Para motores elétricos, o desafio é limpá-los diariamente, evitando corrosão, contaminação de rolamentos ou outros danos em potencial devido à exposição à água de alta pressão e produtos químicos de limpeza agressivos.

A tecnologia de servomotores de última geração da Kollmorgen chegou para atender às necessidades de desempenho e limpeza da fazenda moderna, usando designs e materiais higiênicos e de alto desempenho, comprovados nos ambientes de fábrica.

Vamos explorar esses avanços empolgantes na tecnologia de servomotores. Junte-se a nós na jornada que vai do chão de fábrica à fazenda. Você verá tudo o que precisa saber sobre a aplicação da tecnologia de servomotores da Kollmorgen a equipamentos de automação agrícola.

Controle e precisão aprimorados

No chão de fábrica, os servomotores da Kollmorgen são conhecidos por sua precisão e controle excepcionais. Essas mesmas vantagens os tornam perfeitos para aplicações agrícolas exigentes. Com faixas de potência que variam de baixa a alta tensão, os motores Kollmorgen fornecem o torque e a velocidade necessários para uma ampla variedade de tarefas agrícolas.

Os motores oferecem posicionamento preciso e controle de velocidade, garantindo uma operação perfeita e precisa nos vários processos agrícolas. Os servomotores da Kollmorgen levam um novo nível de precisão e controle para a fazenda, resultando em melhor qualidade e maior produtividade da colheita.

Recursos de proteção contra infiltração

Ainda mais do que em uma fábrica típica, os ambientes agrícolas são hostis e expõem o equipamento a poeira, umidade e outros contaminantes. Os servomotores da Kollmorgen são projetados para suportar esses desafios, oferecendo excelentes recursos de proteção contra infiltração.

Os motores IP65 e IP67 são adequados para muitas aplicações agrícolas, fornecendo proteção robusta contra infiltração de poeira e água. Tanto operando em campos abertos quanto nos ambientes desafiadores das estufas, os motores Kollmorgen garantem um desempenho confiável mesmo em condições exigentes.

Motores laváveis para ambientes higiênicos

Assim como nas operações de fabricação de alimentos e bebidas, produtos farmacêuticos dentre outros, certas aplicações agrícolas, especialmente as que exigem recursos de lavagem mais rigorosos para manter um ambiente higiênico, requerem a proteção dos motores contra corrosão e danos aos rolamentos ou outros componentes internos. Os servomotores laváveis da Kollmorgen são especialmente projetados para atender aos requisitos rigorosos desses setores, oferecendo desempenho excepcional durante uma vida útil longa, sem a necessidade de capas protetoras.

Esses motores vêm com uma construção de aço inoxidável ou alumínio anodizado com vedação de classificação IP69K, permitindo que eles resistam a lavagens diretas frequentes com água de alta pressão e agentes de limpeza agressivos. Usando os motores laváveis da Kollmorgen, os agricultores poderão garantir a limpeza e higiene ideais sem comprometer o desempenho ou a confiabilidade.

Ofertas com alta densidade de torque

O espaço costuma ser uma restrição em máquinas agrícolas, exigindo motores com alta densidade de torque para fornecer potência máxima em projetos compactos. Os servomotores da Kollmorgen se destacam nesse aspecto, oferecendo densidade de torque excepcional para seu tamanho.

Esses motores fornecem alto torque em um espaço compacto, permitindo integração eficiente e com economia de espaço em equipamentos agrícolas. Os motores de alto torque da Kollmorgen abrangem uma ampla faixa de potência, os agricultores podem otimizar os projetos de suas máquinas sem sacrificar o desempenho ou a eficiência.

Cultive possibilidades

A tecnologia de servo motor da Kollmorgen, que oferece uma ampla faixa de potência, proteção robusta contra infiltração, recursos de lavagem direta e alta densidade de torque, proporciona um desempenho revolucionário aos equipamentos de automação agrícola. Por exemplo, considere as vantagens que esses três motores podem trazer para suas máquinas, entre vários outros motores que a Kollmorgen oferece.

  • Servomotores AKMA. Construídos para serem duráveis, fáceis de limpar e versáteis, os motores de classificação IP69K para serviço pesado apresentam um revestimento de alumínio anodizado de baixo custo, eixo de aço inoxidável e um design ventilado com uma estrutura de carcaça de peça única que elimina o anel de vedação e minimiza o risco de entrada de água em ambientes expostos a intempéries e lavagens.
  • Servomotores AKMH de aço inoxidável. Nossos motores laváveis mais robustos oferecem proteção IP69K, eliminando a necessidade de proteções e capas mesmo com lavagens diárias de alta pressão e alta temperatura. Todas as superfícies expostas são de aço inoxidável 316L, e o design redondo e liso com tampa traseira inclinada elimina poças e não dá aos patógenos nenhum lugar para se alojaram.
  • Servomotores AKM Esses motores inovadores incorporam nossos eletromagnéticos AKM líderes da indústria em uma carcaça protegida por um revestimento 2-K e configuração de vedação com classificação IP67. O hardware de aço inoxidável é usado em todas as interfaces de precisão. A versão para alimentos incorpora graxas seguras para contato e consumo incidentais.

Como praticamente todos os motores Kollmorgen, esses servomotores robustos e resilientes estão disponíveis em uma ampla variedade de tamanhos de estrutura, enrolamentos e modificações padrão para fornecer a combinação ideal para sua aplicação de forma econômica.

Ao incorporar motores Kollmorgen em suas operações, os agricultores se beneficiarão da precisão avançada, maior eficiência e confiabilidade superior com as vantagens adicionais de proteção contra infiltração e recursos de lavagem para triunfar em ambientes agrícolas desafiadores. Descubra a tecnologia de servomotores da Kollmorgen e alcance novos níveis de produtividade, eficiência e desempenho em sua jornada de automação agrícola.

Consulte um especialista

Servomotores da série AKME

A série AKME é produzida sobre a plataforma AKM e projetada para uso em ambientes de Zona 2 e Zona 22, com certificação global ATEX e IECEx.
Descubra Mais

Servomotores AKMA

O servomotor AKMA foi projetado para ambientes desafiadores, como o processamento de alimentos e bebidas, e oferece desempenho e confiabilidade.
Descubra Mais

Engenharia excepcional

A Kollmorgen acredita no poder do Motion Control e da automação para construir um mundo melhor.

Descubra Mais

Recursos Relacionados

Impressoras industriais — um exemplo de uso dos servomotores Kollmorgen Essentials em substituição a motores de passo

Quando converter um motor de passo em um servomotor? >

Está em dúvida sobre quando trocar motores de passo por servomotores? Explore os seis sinais, os limites dos motores de passo e como os servomotores acessíveis simplificam a atualização do seu sistema de controle de movimento.
Máquina automática de manipulação instalando componentes em placas de circuito impresso

Como o projeto mecatrônico melhora o desempenho do sistema de movimento >

Descubra como o projeto mecatrônico aprimora o desempenho do sistema de movimento, integrando sistemas servo e de controle para uma implementação mais rápida e movimento integrado.
Atuadores de braço robótico para movimento articulado

Otimização de atuadores de braço robótico para movimento articulado >

Por que o desempenho dos atuadores de braços robóticos depende de mais do que apenas da seleção do motor e como otimizar esse desempenho no nível do sistema?
Aplicação do braço robótico

Como integrar motores sem carcaça BLDC para próxima geração de inovação em robótica >

A RobCo ampliou sua plataforma robótica modular usando motores de torque sem carcaça TBM2G para as juntas do robô, oferecendo torque e velocidade altos em um design compacto.
Kollmorgen HV Essentials

A Kollmorgen apresenta um novo controlador e capacidade de alta tensão em seu portfólio Essentials >

A linha Kollmorgen Essentials adiciona um novo controlador de oito eixos e capacidade de acionamento de alta tensão para dimensionar corretamente os sistemas de movimento para aplicações industriais.
Os servo-drives Kollmorgen Essentials trazem um desempenho servo econômico para ambientes higiênicos e de lavagem

Os servo-drives Kollmorgen Essentials trazem um desempenho servo econômico para ambientes higiênicos e de lavagem >

Emparelhe o Kollmorgen Essentials™ Servo Drive com os motores de lavagem de alumínio AKMA e os motores higiênicos de aço inoxidável AKMH para fornecer movimento econômico e de alto desempenho em máquinas de lavagem e higiênicas.

Como aprimorar o desempenho de motores Washdown com um sistema de controle de movimento unificado e com otimização de custos >

Neste webinar, você descobrirá como o Servo Drive Kollmorgen Essentials™ (KED), combinado com os servomotores AKMA, de alumínio anodizado, e AKMH, de aço inoxidável, com classificação IP69K, oferece movimento confiável e de alto desempenho a um preço…
A tecnologia à prova de explosão ajuda a criar um escudo de segurança para AGVs de serviço pesado.

A tecnologia à prova de explosão ajuda a criar um escudo de segurança para AGVs de serviço pesado >

A série de servomotores AKME com certificação ATEX possibilita o desenvolvimento de AGVs de serviço pesado em locais perigosos, como instalações químicas, de pintura, de polimento e em outras instalações especializadas.
Obter precisão e cargas úteis mais altas com atuadores robóticos compactos

Obter precisão e cargas úteis mais altas com atuadores robóticos compactos >

A HEBI Robotics aumenta o torque e a precisão do atuador compacto em aplicações de manutenção e inspeção industrial com os servomotores sem carcaça TBM2G da Kollmorgen.