Pular para o conteúdo principal
blog | Interromper a automação com o design da experiência do usuário |
|
Leitura de 2 minutos

As empresas que trabalham para o mercado consumidor há muito tempo investiram e entenderam o valor do design da experiência do usuário (UX). Uma boa experiência do usuário é um diferencial fundamental no mercado de hoje e, ao alinhar sua empresa para garantir que seus clientes obtenham a melhor experiência possível em cada ponto de contato, você está construindo sua marca e suas relações com o cliente no longo prazo.

Isso vale tanto para a entrega de bens ou serviços aos clientes finais quanto para o envolvimento em B2B. No entanto, o setor da indústria não parece agir com base no mesmo senso de urgência de proporcionar excelentes experiências de usuário que o setor B2C. Na maioria dos casos, é muito mais fácil para os clientes finais infelizes trocar os seus bens ou serviços pela oferta do concorrente do que para os clientes empresariais fazerem o mesmo.

No entanto, a concorrência está lá. Só porque um determinado segmento de negócios ainda não foi desafiado, não significa que não será.

As exigências e expectativas dos clientes estão sempre mudando, e o que antes era considerado desejável pode não ser necessariamente assim no futuro. Pense nas expectativas dos clientes em relação aos carros, por exemplo. Quando a Tesla apareceu, vendendo carros elétricos de luxo e ganhando uma participação significativa no mercado, marcas de carros mais antigas, como a Volvo, correram para investir nessa tecnologia para sua frota de carros. De repente, a eletrificação foi um importante diferencial. Assim, a Tesla mudou as regras do jogo e interrompeu toda a indústria automotiva.

Praticar o design de UX força você a trabalhar de fora para dentro, começando com seus usuários alvo e trabalhando para fazer parte do jogo. A essência da UX é identificar e satisfazer as necessidades dos usuários, não simplesmente entregar o que os usuários dizem que querem. Um famoso ditado atribuído a Henry Ford diz o seguinte: "Se eu tivesse perguntado às pessoas o que elas queriam, elas teriam dito cavalos mais rápidos". É também uma citação que muitas vezes aparece dentro da comunidade de UX para destacar a importância de se encontrar a raiz de um problema do usuário.

No entanto, muitas empresas sonham com recursos dentro do conforto do escritório sem qualquer compreensão real dos usuários que estão buscando, às vezes até mesmo sem um objetivo claro sobre qual problema resolver.

Ao se envolver na UX, você deve ser capaz de responder às seguintes perguntas:

  • O que estamos tentando alcançar?
  • Para quem?
  • E por quê?

Ser capaz de responder a essas três perguntas ajudará você a se manter focado nos resultados do negócio e não ficar preso aos detalhes da possível solução.

Isso também manterá sua mente aberta a novas ideias e oportunidades sobre como atender às necessidades do usuário. E acima de tudo, ao ser capaz de responder por quê, você se certifica de que está alinhado com a estrutura de valor da sua empresa e seu próprio ponto de vista ético.

Às vezes, cortar o mau pela raiz é a melhor coisa que você pode fazer pelo seu negócio.

Usabilidade como meio para um crescimento mais rápido

A usabilidade é uma parte importante do design da experiência do usuário e fornecer aos usuários ferramentas fáceis de usar inevitavelmente economizará tempo e esforço. Dado que a automatização de um negócio ainda requer muito trabalho manual, precisamos ajustar as ferramentas necessárias para instalar um sistema automatizado.

A usabilidade melhorada compensa no longo prazo.

Por exemplo, imagine uma tarefa que leva cinco minutos para ser realizada. Agora imagine quantas vezes essa tarefa deve ser realizada. Digamos que duas vezes por dia. Em seguida, multiplique isso pelo número de pessoas que têm que realizá-la. Digamos que temos duas pessoas trabalhando com esta tarefa. Agora, somando os números, ao longo de um ano com 260 dias úteis, esta tarefa de cinco minutos leva no total cerca de 87 horas por ano. Ou em outras palavras, aproximadamente mais de duas semanas de trabalho completas.

Então, pode valer a pena observar e melhorar coisas aparentemente pequenas, pois podem ter grandes impactos financeiros ao longo do tempo.

Para permitir um rápido crescimento contínuo da automação, precisamos considerar tornar todas as atividades em torno do processo de instalação significativamente mais fáceis de usar. Não podemos mais exigir que as pessoas tenham experiência em engenharia para poder instalar um sistema automatizado.

Isso significa que as ferramentas que antes eram projetadas por engenheiros para outros engenheiros precisam diminuir drasticamente a complexidade. O crescimento rápido requer facilidade de uso. Para conseguir isso, precisamos entender e ter empatia com nossos usuários-alvo e testar continuamente se estamos no caminho certo.

Compreender as necessidades do usuário antes de investir em tendências tecnológicas

É fácil se seduzir por tendências tecnológicas emergentes e sentir a urgência de investir no que parece ser a atração do momento.

Seja aprendizado de máquina, gêmeos digitais, tecnologia blockchain ou 5G, precisamos confiar no processo de UX e garantir que o foco esteja em como podemos fazer negócios enquanto atendemos às necessidades dos usuários.

Certamente, a IA pode ser um excelente facilitador para resolver um problema específico. Mas apenas lançar uma iniciativa de IA sem um resultado claro em mente é um grande risco e pode acabar custando ao nosso negócio muito esforço desnecessário.

Há muitos exemplos de iniciativas tecnológicas inovadoras que falharam em atender a qualquer necessidade do usuário e, portanto, acabaram como fracassos. No entanto, ao iniciar cada iniciativa do ponto de vista de nossos clientes, estamos nos forçando a ser atenciosos sobre qual tecnologia estamos usando para resolver um problema específico. Também teremos que considerar se o problema realmente vale a pena ser resolvido.

Quando colocamos nossos clientes e suas experiências no topo da prioridade, devemos parar de presumir as coisas e, em vez disso, seguir em frente e atendê-las.

Precisamos conversar com nossos usuários e vê-los interagir com nossos produtos e serviços, tomar conhecimento de seu comportamento e estudar o contexto.

Ao fazer isso, gradualmente começamos a entender sua realidade e, ao longo do tempo, vamos construindo empatia com o usuário. Ser capaz de ter empatia com nossos usuários é o diferencial que levará a uma resolução de problemas mais consciente.

Por exemplo, as soluções podem parecer bastante diferentes quando estamos projetando ferramentas para engenheiros de aplicação que trabalham em ambientes de escritório calmos e para técnicos de serviço que trabalham em instalações de produção ruidosas. Assim, a aplicação de práticas de UX ao entrar na onda da Quarta Revolução Industrial garante que nos mantenhamos focados nas necessidades que queremos atender antes de decidirmos qual tecnologia implantar para atender a essas necessidades.

Porque, em última análise, os clientes são a razão pela qual as empresas existem.

Do livro The Robotic and Automation Almanac (2021)

Consulte um especialista

NDC Layout Assistant

O NDC Layout Assistant é um aplicativo fácil de usar que fornece feedback instantâneo sobre o design do layout até mesmo antes de executar uma simulação no sistema NDC8.
Descubra Mais

NDC Flex

NDC Flex é um sistema revolucionário que combina a eficiência dos veículos guiados automaticamente (AGVs) com a adaptabilidade dos robôs móveis autônomos (AMRs). Essa abordagem híbrida garante a máxima produtividade no local ao mesmo tempo em que reduz os riscos relacionados a possíveis interrupções.
Descubra Mais

Engenharia excepcional

A Kollmorgen acredita no poder do Motion Control e da automação para construir um mundo melhor.

Descubra Mais

Recursos Relacionados

Ilustração de um armazém automatizado

Fabricante de produtos têxteis aumenta sua eficiência em 45% com a OKAGV e a Kollmorgen >

Veja como um fabricante de produtos têxteis do sudeste asiático aumentou a eficiência no manuseio de materiais em 45% e eliminou erros de entrega com mais de 100 AMRs e AGVs equipados com tecnologia da OKAGV e da Kollmorgen.
Um local, duas frotas, VDA 5050 no meio: o sistema AGV personalizado da Jungheinrich atende às necessidades de longo prazo da Wildeboer

Um local, duas frotas, VDA 5050 no meio: o sistema AGV personalizado da Jungheinrich atende às necessidades de longo prazo da Wildeboer >

O sistema AGV personalizado da Jungheinrich atende às necessidades de longo prazo da Wildeboer
A DB Schenker implementa AGVs da Jungheinrich com tecnologia Kollmorgen para operações em terminais

A DB Schenker implementa AGVs da Jungheinrich com tecnologia Kollmorgen para operações em terminais >

Na cidade de Borås, a DB Schenker deu o próximo passo na movimentação eficiente de mercadorias com prazos apertados, ao automatizar os transportes internos, aumentar a produtividade, aprimorar a segurança e reduzir os danos à produção. O terminal…
Fluxo de logística terceirizada (3PL) da Bring aprimorado: 173 paletes/hora com a Kollmorgen e a Rocla

Fluxo de logística terceirizada (3PL) da Bring aprimorado: 173 paletes/hora com a Kollmorgen e a Rocla >

A Bring Logistics, uma das principais fornecedoras de logística terceirizada nos países nórdicos, automatizou seu Centro Logístico Skedsmo em Bergen, perto de Oslo, com a ajuda da Rocla, parceira da Kollmorgen. A instalação de 32.000 m² opera…

Empilhamento de paletes de 3 toneladas de soft bags: não é nenhum desafio para os AGVs da Heli equipados com Kollmorgen >

Nenhum projeto é igual ao outro, então é importante ser capaz de fornecer uma solução modular que os clientes possam adaptar às suas necessidades. Saiba como a Heli criou AGVs especializados de alto alcance, equipados com tecnologia Kollmorgen, para…

Hangcha Intelligent capacita a produção de cerâmica inteligente: a transformação do New Pearl Group por meio da fabricação avançada >

A inovação é a pedra angular do progresso em cenários em constante evolução da fabricação. O New Pearl Group, uma força pioneira na indústria de cerâmica, deu um salto significativo ao adotar técnicas de produção inteligentes. Em colaboração com o…

Acelere seu conhecimento sobre AGV com o programa de treinamento imersivo da Kollmorgen >

No mundo atual, a rápida evolução dos sistemas de veículos guiados automaticamente (AGV) exige um aprendizado contínuo e o desenvolvimento de habilidades para manter-se à frente da concorrência.
ChatGPT, Google Bard ou Microsoft CoPilot e AGVs: equilibrando os benefícios e desafios

ChatGPT, Google Bard ou Microsoft CoPilot e AGVs: equilibrando os benefícios e desafios >

As IAs generativas, como ChatGPT, Google Bard ou Microsoft CoPilot poderão revolucionar a arena AGV? Sebastian Witkarsson, Diretor de Segurança da Informação da Kollmorgen, analisa as possibilidades – e faz um sinal de cautela.
Dia da Inovação da Kollmorgen, concretizando ideias na vanguarda da tecnologia

A concretização de ideias na vanguarda da tecnologia >

A Kollmorgen tem tudo a ver com inovação, investindo constantemente em colaborações e projetos de pesquisa para trocar conhecimento e experiência com parceiros e universidades em todo o mundo. Saiba mais sobre como a Kollmorgen trabalha para…