Pular para o conteúdo principal
blog | Interoperabilidade: o que é e por que é importante na era da automação |
|
Leitura de 2 minutos

Vivemos em um mundo digital. Os consumidores de comércio eletrônico esperam que as mercadorias sejam entregues com mais rapidez e flexibilidade do que há alguns anos. Organizações, varejistas e seus fornecedores de serviços de armazém, portanto, precisam encontrar novas maneiras de movimentar, armazenar e despachar mercadorias com agilidade e precisão. E com a escassez de mão de obra, temos então uma demanda inquestionável de soluções automatizadas para atender a grande quantidade de desafios.

Essas soluções automatizadas também precisam ser ágeis. À medida que os armazéns e as instalações de distribuição se adaptam aos sofisticados requisitos dos clientes, eles precisam de suporte automatizado especializado para cada tarefa, de empilhadeiras e caminhões de alto alcance a robôs móveis autônomos (AMR) e veículos guiados automaticamente (AGV). Essa tecnologia já está ajudando equipes de armazém em todo o mundo a receber, armazenar, mover e enviar itens com mais rapidez e precisão do que nunca.

Fonte única de controle

No entanto, há desafios pela frente. Veículos e sistemas automatizados provavelmente foram adquiridos de diferentes fornecedores, cada um com padrões operacionais e contratos de propriedade diferentes, além de sistemas de controle separados. Essa complexidade não é ideal para o usuário final ou para o pressionado gerente de armazém a procura de facilidade de uso e eventual atualização, além de um único mecanismo de controle e suporte para toda a frota.

A interoperabilidade pode curar essa dor de cabeça com a capacidade de unificar o controle e o fluxo de todo o hardware da frota em uma única interface fácil de usar. Os benefícios para o usuário são operações de gerenciamento de fluxo ainda mais rápidas e mais fluidas.

Experiência global comprovada

A Kollmorgen apoia a rede global há muitas décadas, com diferentes tipos de veículos que podem circular nas mesmas frotas. Isso significa que uma empilhadeira e um veículo de plataforma podem estar no mesmo sistema e ainda ter um desempenho ideal.

"Nossa tecnologia pode ser encontrada em quase todos os veículos autônomos, mas você pode não estar ciente disso", diz Johanna Turesson, diretora de gerenciamento de produtos da Kollmorgen. "Nossa rede de parceiros consiste em mais de 90 construtores e integradores de veículos que já implantaram mais de 40 mil veículos em todo o mundo usando nosso software e hardware."

Essa experiência comprovada significa que os especialistas da Kollmorgen estão à frente no reconhecimento do potencial da interoperabilidade. O aumento das dimensões físicas de muitos armazéns, impulsionada por varejistas globais que atendem tamanhos e variedades de estoque até então invisíveis, é um desses desafios.

"No passado, armazéns do tamanho de um campo de futebol eram a norma, enquanto agora não é incomum ver armazéns do tamanho de dois campos e meio de futebol", diz Johanna Turesson. "Existem muitas tarefas diferentes a serem consideradas nesse ambiente, como fluxo constante de entrada/saída, coleta, embalagem e expedição. Elas exigem veículos com diferentes conjuntos de habilidades e parâmetros operacionais. Portanto, é muito difícil encontrar um "tamanho único", daí a necessidade de interoperabilidade."

AMR vs. AGV

Às vezes, pode haver confusão entre os clientes sobre a diferença entre ativos AMR e AGV, pois eles podem parecer semelhantes quando considerados pelo valor nominal. Isso inclui a percepção equivocada de que os sistemas AMR mais recentes se destinam a substituir os modelos AGV mais antigos. Na verdade, as duas são tecnologias igualmente bem-sucedidas destinadas a diferentes funções.

"Pense dessa forma", sugere Johanna Turesson. "É mais provável que um AGV opere em caminhos pré-definidos e guiados dentro de um espaço, enquanto um AMR opera em um ambiente mais dinâmico e flexível e é capaz de escolher novos caminhos com rapidez, se necessário. As duas excelentes tecnologias respondem a diferentes necessidades, portanto você não usaria um AMR em determinadas configurações inadequadas. Os AGVs trabalham com alta eficiência em configurações que exigem alto rendimento e previsibilidade, como nos processos de fabricação. O AMR pode se adaptar e é mais provável que seja usado com cargas mais leves em colaboração com humanos."

Conclusão: nova era de ouro da automação?

A interoperabilidade traz enormes benefícios, mas seria um erro supor que o caminho até ela será sempre tranquilo. Os padrões estão sendo desenvolvidos continuamente, então muitas incertezas permanecem. A adoção da interface de comunicação padrão VDA5050 em todos os mercados e regiões deve aumentar a clareza e a confiança nessa área.

A propriedade das falhas do sistema é outra área nebulosa: elas ocorrem devido ao software da frota de um fornecedor ou ao veículo de outro fornecedor, ou à interface que se conecta ao sistema ERP/WMS do cliente final?

Essas perguntas precisam ser respondidas, a interoperabilidade com certeza vai se tornar uma parte cada vez mais importante da conversa porque os usuários querem escolher e criar seu pacote de automação ideal. Daqui em diante, temos um caminho ascendente para a interoperabilidade. Ela começou com a necessidade do cliente final e pode levar à era de ouro na obtenção de soluções de automação ideais.

Sobre as soluções NDC da Kollmorgen

As soluções NDC da Kollmorgen são a plataforma líder da indústria utilizada por construtores de veículos para criar soluções de automação de logística sem motorista. A plataforma consiste tanto de software para rotear veículos de forma eficiente, quanto de hardware para navegação e controle. Com a Kollmorgen NDC, você pode automatizar virtualmente qualquer tipo de veículo ou robô e integrá-lo a qualquer tipo de aplicação de manuseio de material, em qualquer indústria, em todo o mundo.

Consulte um especialista

NDC Layout Assistant

O NDC Layout Assistant é um aplicativo fácil de usar que fornece feedback instantâneo sobre o design do layout até mesmo antes de executar uma simulação no sistema NDC8.
Descubra Mais

NDC Flex

NDC Flex é um sistema revolucionário que combina a eficiência dos veículos guiados automaticamente (AGVs) com a adaptabilidade dos robôs móveis autônomos (AMRs). Essa abordagem híbrida garante a máxima produtividade no local ao mesmo tempo em que reduz os riscos relacionados a possíveis interrupções.
Descubra Mais

Engenharia excepcional

A Kollmorgen acredita no poder do Motion Control e da automação para construir um mundo melhor.

Descubra Mais

Recursos Relacionados

Ilustração de um armazém automatizado

Fabricante de produtos têxteis aumenta sua eficiência em 45% com a OKAGV e a Kollmorgen >

Veja como um fabricante de produtos têxteis do sudeste asiático aumentou a eficiência no manuseio de materiais em 45% e eliminou erros de entrega com mais de 100 AMRs e AGVs equipados com tecnologia da OKAGV e da Kollmorgen.
Um local, duas frotas, VDA 5050 no meio: o sistema AGV personalizado da Jungheinrich atende às necessidades de longo prazo da Wildeboer

Um local, duas frotas, VDA 5050 no meio: o sistema AGV personalizado da Jungheinrich atende às necessidades de longo prazo da Wildeboer >

O sistema AGV personalizado da Jungheinrich atende às necessidades de longo prazo da Wildeboer
A DB Schenker implementa AGVs da Jungheinrich com tecnologia Kollmorgen para operações em terminais

A DB Schenker implementa AGVs da Jungheinrich com tecnologia Kollmorgen para operações em terminais >

Na cidade de Borås, a DB Schenker deu o próximo passo na movimentação eficiente de mercadorias com prazos apertados, ao automatizar os transportes internos, aumentar a produtividade, aprimorar a segurança e reduzir os danos à produção. O terminal…
Fluxo de logística terceirizada (3PL) da Bring aprimorado: 173 paletes/hora com a Kollmorgen e a Rocla

Fluxo de logística terceirizada (3PL) da Bring aprimorado: 173 paletes/hora com a Kollmorgen e a Rocla >

A Bring Logistics, uma das principais fornecedoras de logística terceirizada nos países nórdicos, automatizou seu Centro Logístico Skedsmo em Bergen, perto de Oslo, com a ajuda da Rocla, parceira da Kollmorgen. A instalação de 32.000 m² opera…

Empilhamento de paletes de 3 toneladas de soft bags: não é nenhum desafio para os AGVs da Heli equipados com Kollmorgen >

Nenhum projeto é igual ao outro, então é importante ser capaz de fornecer uma solução modular que os clientes possam adaptar às suas necessidades. Saiba como a Heli criou AGVs especializados de alto alcance, equipados com tecnologia Kollmorgen, para…

Hangcha Intelligent capacita a produção de cerâmica inteligente: a transformação do New Pearl Group por meio da fabricação avançada >

A inovação é a pedra angular do progresso em cenários em constante evolução da fabricação. O New Pearl Group, uma força pioneira na indústria de cerâmica, deu um salto significativo ao adotar técnicas de produção inteligentes. Em colaboração com o…

Acelere seu conhecimento sobre AGV com o programa de treinamento imersivo da Kollmorgen >

No mundo atual, a rápida evolução dos sistemas de veículos guiados automaticamente (AGV) exige um aprendizado contínuo e o desenvolvimento de habilidades para manter-se à frente da concorrência.
ChatGPT, Google Bard ou Microsoft CoPilot e AGVs: equilibrando os benefícios e desafios

ChatGPT, Google Bard ou Microsoft CoPilot e AGVs: equilibrando os benefícios e desafios >

As IAs generativas, como ChatGPT, Google Bard ou Microsoft CoPilot poderão revolucionar a arena AGV? Sebastian Witkarsson, Diretor de Segurança da Informação da Kollmorgen, analisa as possibilidades – e faz um sinal de cautela.
Dia da Inovação da Kollmorgen, concretizando ideias na vanguarda da tecnologia

A concretização de ideias na vanguarda da tecnologia >

A Kollmorgen tem tudo a ver com inovação, investindo constantemente em colaborações e projetos de pesquisa para trocar conhecimento e experiência com parceiros e universidades em todo o mundo. Saiba mais sobre como a Kollmorgen trabalha para…