Pular para o conteúdo principal
blog | Projeto de movimento para veículos de combate blindados de última geração |
|
Leitura de 2 minutos

Veículo militar terrestre

O campo de batalha está evoluindo. O aumento das munições "loitering" (drones kamikazes), da guerra eletrônica e dos sistemas de ataque de longo alcance está mudando a forma como as tropas elaboram estratégias e lutam. No entanto, os veículos blindados de combate (AFVs), como tanques de batalha principais (MBTs) e veículos blindados de transporte pessoal (APCs), continuam indispensáveis ​​nas linhas de frente.

Os AFVs atuais devem servir como plataformas estáveis para sistemas de armas torreáveis, integrando desde canhões de torre até sistemas de armas controladas remotamente (RWS), com sistemas de acionamento de torre precisos e atuadores confiáveis. Esses veículos precisam ser robustos, eficientes e precisos em todas as situações. Mas sua eficácia depende de arquiteturas eletromecânicas de movimento avançadas que possam atender às exigências do combate moderno.

Principais considerações de movimento para sistemas de torres de veículos blindados

Desde o apoio à infantaria até a entrega de um poder de fogo decisivo no campo de batalha, o projeto do movimento desempenha um papel fundamental para determinar a vantagem competitiva que a próxima geração de veículos blindados de combate poderá oferecer. Ao planejar a situação futura do combate, tenha em mente os cinco elementos a seguir.

Eletrificação dos sistemas de acionamento de torres

Os sistemas hidráulicos de acionamento de torre são utilizados em tanques há décadas, mas apresentam desafios de peso, manutenção e estabilidade à medida que as cargas aumentam. O movimento eletromecânico oferece precisão mais elevada, integração mais fácil com controles digitais e um caminho modular para a atualização de sistemas de armas em torre ao longo do tempo. Entender essa mudança é essencial para construir torres que permaneçam precisas, confiáveis ​​e adaptáveis ​​durante todo o ciclo de vida da missão.

Resposta a um ambiente de ameaças mutável

Os tanques agora exigem proteção tanto por cima quanto pela frente. No entanto, medidas de defesa como blindagem adicional, sistemas de RWS e lançadores de mísseis apenas aumentam a massa e a complexidade. Os sistemas de movimento precisam ser mais rápidos e potentes do que nunca para entregar precisão excepcional sob ameaças que evoluem rapidamente, ao mesmo tempo em que apoiam a mobilidade no campo de batalha. Reconhecer essas demandas ajuda a garantir que os MBTs sejam eficazes contra drones, armas de ataque superior e outros desafios emergentes.

Velocidade, precisão e estabilização

A rotação em azimute e a elevação do canhão são cruciais para a eficácia da torre, mas o desafio de engenharia reside em movimentar massa pesada com velocidade e precisão. Os sistemas eletromecânicos avançados entregam movimento suave e mira estável em terrenos acidentados, permitindo disparos precisos com o próprio tanque em movimento. Esse equilíbrio entre velocidade e estabilidade gera impacto direto no sucesso da missão, tanto no apoio à infantaria, na manutenção da posição ou ao engajar alvos a longo alcance.

Integração de longo prazo

Os principais tanques de batalha permanecem em operação por décadas. Isso significa que os sistemas de acionamento da torre devem ser projetados para cadeias de suprimentos sustentáveis e para permanecer confiáveis no longo prazo. Isso torna o movimento eletromecânico uma escolha de menor risco para fazer a integração em ciclos sucessivos. Projetar tendo em mente a confiabilidade e a capacidade de manutenção no longo prazo ajuda a reduzir o custoso tempo de parada e garante que os AFVs permaneçam prontos para cada missão.

Aplicações mais amplas para veículos terrestres

Os requisitos que moldam a próxima geração de AFVs se aplicam a toda a frota de veículos terrestres. Torres de mísseis baseadas em terra, plataformas SATCOM e de radar e RWS em veículos blindados exigem a mesma precisão, estabilidade e suporte de longo prazo. Aplicar essas lições de projeto não só aos tanques permite a consistência no desempenho e na interoperabilidade e fortalece a eficácia de toda a sua força terrestre.

Como encontrar uma vantagem estratégica (e um parceiro)

Embora os sistemas de acionamento de torre eletromecânicos ofereçam a precisão, velocidade e confiabilidade de longo prazo necessárias para o sucesso da missão, a tecnologia, por si só, não é suficiente. Você precisa de um parceiro comprovado, que compreenda a inovação em veículos terrestres e que esteja na linha de frente há décadas.

Com mais de 70 anos de atuação nas áreas aeroespacial e de defesa, estamos comprometidos em coprojetar soluções que entreguem desempenho crítico para a missão ao longo de todo o ciclo de vida de um veículo, com a agilidade necessária no suporte regional e na produção. Isso significa um risco menor, a integração mais rápida e o movimento que entrega uma vantagem decisiva em campo.

Se você está pronto para projetar a próxima geração dos principais tanques de batalha e inovar em veículos terrestres, estamos prontos para ajudar você. Entre em contato conosco para saber mais sobre como a Kollmorgen pode ajudá-lo a entregar o movimento certo para atender à sua missão.

Consulte um especialista

Engenharia excepcional

A Kollmorgen acredita no poder do Motion Control e da automação para construir um mundo melhor.

Descubra Mais

Recursos Relacionados

Satélite espacial

Engenharia de sistemas de movimento para o espaço: um guia para a confiabilidade, a escalabilidade e o sucesso da missão >

Passe dos protótipos terrestres ao sucesso nas missões espaciais com um guia prático para avaliar motores prontos para o espaço e projetar o controle de movimento de espaçonaves.
UGV para varredura de minas

Motores sem carcaça para UGVs militares para varredura de minas: potência, tamanho e confiabilidade >

Os motores sem carcaça para veículos terrestres não tripulados (UGVs) de esteira em varredura de minas maximizam a densidade de torque, reduzem o tamanho e garantem um desempenho confiável em ambientes extremos.
Projeto de controle de movimento para torres e grandes sistemas de azimute em veículos militares terrestres

Projeto de controle de movimento para torres e grandes sistemas de azimute em veículos militares terrestres >

É importante fazer a distinção entre tecnologia e topologia ao projetar sistemas de movimento para grandes veículos militares terrestres. Topologia é a arquitetura em alto nível de como esses componentes estão organizados e interagem dentro do…
Tecnologia vs. Topologia: projeto de movimento para torres e grandes sistemas de acionamento de azimute

Tecnologia vs. Topologia: projeto de movimento para torres e grandes sistemas de acionamento de azimute >

Saiba como selecionar a topologia certa de sistema de movimento para a sua plataforma de veículo terrestre e vá do conceito ao sucesso em combate com a Kollmorgen.
Aprimore o desenvolvimento de sistemas de defesa com projetos de movimento avançado

Aprimore o desenvolvimento de sistemas de defesa com projetos de movimento avançado (Turquia) >

Otimizar o formato e garantir a função confiável do projeto do seu sistema de defesa é crucial. Ao pensar no seu design, a Kollmorgen e suas marcas parceiras sob a bandeira da Regal Rexnord podem ajudá-lo a alcançar o sucesso, pois fornecem tudo, de…
Aprimore o desenvolvimento de mísseis com projetos de movimento avançado

Aprimore o desenvolvimento de mísseis com projetos de movimento avançado >

Este webinar discutirá os elementos críticos de controle de movimento necessários para desenvolver mísseis com eficácia e como esses elementos podem trabalhar efetivamente juntos — de motores de todos os tamanhos a parafusos de esferas, resolvers,…
Feedback redundante do servo: quando o posicionamento à prova de falhas é imprescindível

Feedback redundante do servo: quando o posicionamento à prova de falhas é imprescindível >

Em dispositivos médicos, sistemas de defesa e várias aplicações industriais, o sistema de movimento não pode falhar em hipótese alguma. Saiba como servomotores com dispositivos de feedback redundantes integrados simplificam o desafio da garantia da…

Motion para mísseis: Otimização do desempenho >

Os sistemas de mísseis continuam a evoluir para satisfazer necessidades especializadas – desde mísseis táticos guiados até armas estratégicas de longo alcance, cada um projetado para ser lançado a partir de uma plataforma específica a fim de atingir…

Motion para mísseis: da velocidade na inovação à velocidade na produção  >

Com o rápido crescimento do mercado mundial de mísseis e a procura por capacidades cada vez mais inovadoras, os engenheiros precisam ter acesso rápido a sistemas de movimento altamente especializados, produzidos em quantidades suficientes. Saiba como…