Pular para o conteúdo principal
blog | Maior conforto e mobilidade segura no projeto de exoesqueletos |
|
Leitura de 2 minutos

O mercado de exoesqueletos está em um ponto de virada. Com o envelhecimento da população, o aumento das doenças crônicas e a escassez interminável de mão de obra, os exoesqueletos oferecem um potencial enorme. Na verdade, os relatórios de mercado estimam que o mercado de exoesqueletos crescerá a uma taxa composta de crescimento anual de quase 40% entre hoje e 2028, quando atingirá 3,7 bilhões de dólares.

Atualmente, os engenheiros estão trabalhando arduamente para desenvolver exoesqueletos que ajudem a restaurar o movimento de pessoas com deficiências motoras e até mesmo a aumentar o desempenho humano natural. Mas o segmento tem seus desafios. Como dispositivos vestíveis, os exoesqueletos precisam ser confortáveis, confiáveis e seguros; uma tarefa difícil considerando a sua mecânica extremamente complexa.

Os engenheiros devem considerar três critérios principais ao projetar exoesqueletos para viabilidade comercial: temperatura, segurança e mobilidade.

Manter as temperaturas operacionais baixas

Os engenheiros sabem muito bem que o calor gerado pelos motores pode ser um problema em aplicações sensíveis à temperatura. Ao contrário do projeto de máquinas tradicionais, no entanto, os engenheiros de exoesqueleto não têm as opções habituais de refrigeração do motor (ventiladores, água, isolamento, etc.) à sua disposição devido a restrições de tamanho e peso.

Embora os motores comuns operem a uma temperatura máxima de enrolamento de 155 °C, os motores escolhidos para o projeto do exoesqueleto devem funcionar adequadamente em temperaturas muito mais baixas, sem a vantagem dos sistemas de refrigeração acima mencionados. Infelizmente, os engenheiros de exoesqueletos muitas vezes se deparam com projetos de motores sem carcaça feitos para aplicações de robótica industrial, que funcionam a temperaturas que podem ultrapassar os níveis práticos para equipamentos de exoesqueleto, uma vez que entrarão em contato próximo com o corpo do usuário.

Em vez disso, os engenheiros devem encontrar motores com eficiência térmica que operem em temperaturas tão baixas quanto 50-60 °C para minimizar o impacto do contato próximo do corpo. Essas baixas temperaturas operacionais do enrolamento, no entanto, podem prejudicar drasticamente o desempenho de motores sem carcaça comuns. Os engenheiros devem trabalhar com um parceiro que não apenas ofereça motores com eficiência térmica, mas também ferramentas de projeto de motion que possam simular níveis de desempenho do motor em níveis especificados de torque, velocidade e temperatura. Isso permitirá um melhor planejamento para uma variedade de necessidades de aplicação e requisitos de dimensionamento de motores.

Dimensionamento para segurança e mobilidade

O dimensionamento é um dos maiores obstáculos para o projeto viável do exoesqueleto. Os engenheiros não devem apenas ter em conta as diferenças de tamanho inerentes à população humana, mas também devem manter os seus projetos o mais finos, aerodinâmicos e leves o quanto possível para permitir o máximo conforto, segurança e mobilidade.

Particularmente em aplicações de reabilitação médica, os engenheiros devem considerar que um usuário pode ter pouca ou nenhuma função em determinados membros. Aqui, projetos mais leves são cruciais para garantir a segurança em caso de quedas ou acidentes.

Projetos mais leves também são importantes para o conforto, especialmente se os OEMs esperam ampliar a adoção do exoesqueleto e para aplicações que exigem um uso mais sustentado ou regular do exoesqueleto. Por exemplo, trabalhadores e pacientes que utilizam exoesqueletos para reabilitação ou mobilidade não estarão dispostos a suportar peso excessivo, ou pressão desconfortável sobre o corpo. Além do desconforto, os projetistas devem considerar e reduzir os riscos comuns para o usuário, entre eles:

  • Lesão ou desconforto causado por atrito/contato direto entre o exoesqueleto e o usuário
  • Hiperextensão e esforço excessivo das juntas
  • Contato não intencional, colisão e exposição a vibrações

Por fim, projetos simplificados e elegantes são essenciais para permitir ao usuário navegar em espaços mais apertados e reduzir o risco do exoesqueleto ficar preso em objetos próximos.

Essas considerações estritas de tamanho e peso exigem motores sem carcaça que sejam compactos, mas potentes o suficiente para atender às necessidades de determinada aplicação de exoesqueleto.

Motores projetados para exoesqueletos

A maioria dos motores sem carcaça e de alto desempenho é projetada para automação geral ou, na melhor das hipóteses, aplicações de juntas robóticas – e, portanto, podem não atender às demandas mais restritas dos projetistas de exoesqueletos. Os motores TBM2G da Kollmorgen, no entanto, foram feitos para a tarefa.

Eles fornecem torque consistente em toda a faixa de velocidade — tudo em um pacote mais compacto. Os engenheiros desfrutarão de alto desempenho dentro da faixa de temperatura exigida, sem precisar superdimensionar o motor. Os motores TBM2G foram feitos para se integrarem facilmente com mecanismos do tipo acionamento harmônico mais comumente usados em juntas de exoesqueleto, com sensores Hall integrados opcionais, que não aumentam o comprimento do motor.

Por fim, os motores TBM2G estão disponíveis em sete diâmetros, que variam de 50 mm a 115 mm e três comprimentos de pilha, de 8 mm a 26 mm, de forma que os OEMs de exoesqueleto possam escalar mais facilmente para atender a diversos tamanhos humanos e requisitos de aplicação.

A escolha do parceiro certo

Quando se trata de engenharia de exoesqueletos, selecionar o parceiro certo é tão importante quanto os componentes do projeto em si. À medida que se acelera o desenvolvimento do mercado de exoesqueletos, a Kollmorgen ajuda os engenheiros a se manterem na vanguarda.

A Kollmorgen é a líder global em design e fabricação de motores sem escova e sem carcaça, com a seleção do motor, orientação de engenharia e serviço para apoiar todas as aplicações de exoesqueleto.

Entre em contato conosco para tratar das suas necessidades e objetivos com um especialista em exoesqueleto da Kollmorgen.

Consulte um especialista

Motores sem carcaça

Conheça a gama de motores sem carcaça da Kollmorgen, projetados para fácil integração em sua aplicação e para melhorar o desempenho, a eficiência e a confiabilidade das soluções de movimento.
Descubra Mais

Série TBM2G sem carcaça

Esses motores sem carcaça de última geração oferecem alta densidade de torque para seu pacote eletromagnético mais compacto e leve, dimensionamento padrão para acoplamento harmônico e design escalável para mantê-lo no topo de suas necessidades de produção global.

Descubra Mais

Engenharia excepcional

A Kollmorgen acredita no poder do Motion Control e da automação para construir um mundo melhor.

Descubra Mais

Recursos Relacionados

Mergulhador flutuando nas águas profundas do oceano, ilustrando as condições subaquáticas extremas relevantes da tecnologia de motores para águas profundas

Movimento confiável a 4.000 metros: IKM e Kollmorgen avançam no projeto de motores para águas profundas >

Descubra como a IKM e a Kollmorgen desenvolveram juntas um sistema submarino de última geração que opera com confiabilidade a profundidades de 4.000 metros em condições extremas.
Atuadores de braço robótico para movimento articulado

Otimização de atuadores de braço robótico para movimento articulado >

Por que o desempenho dos atuadores de braços robóticos depende de mais do que apenas da seleção do motor e como otimizar esse desempenho no nível do sistema?
Aplicação do braço robótico

Como integrar motores sem carcaça BLDC para próxima geração de inovação em robótica >

A RobCo ampliou sua plataforma robótica modular usando motores de torque sem carcaça TBM2G para as juntas do robô, oferecendo torque e velocidade altos em um design compacto.
A tecnologia à prova de explosão ajuda a criar um escudo de segurança para AGVs de serviço pesado.

A tecnologia à prova de explosão ajuda a criar um escudo de segurança para AGVs de serviço pesado >

A série de servomotores AKME com certificação ATEX possibilita o desenvolvimento de AGVs de serviço pesado em locais perigosos, como instalações químicas, de pintura, de polimento e em outras instalações especializadas.
Obter precisão e cargas úteis mais altas com atuadores robóticos compactos

Obter precisão e cargas úteis mais altas com atuadores robóticos compactos >

A HEBI Robotics aumenta o torque e a precisão do atuador compacto em aplicações de manutenção e inspeção industrial com os servomotores sem carcaça TBM2G da Kollmorgen.
UGV para varredura de minas

Motores sem carcaça para UGVs militares para varredura de minas: potência, tamanho e confiabilidade >

Os motores sem carcaça para veículos terrestres não tripulados (UGVs) de esteira em varredura de minas maximizam a densidade de torque, reduzem o tamanho e garantem um desempenho confiável em ambientes extremos.
Projeto de robôs de campo para ambientes adversos e imprevisíveis

Projeto de robôs de campo para ambientes adversos e imprevisíveis >

Esta sessão explora como tecnologias inovadoras da Kollmorgen e do amplo portfólio de soluções de controle de movimento da Regal Rexnord ajudam os engenheiros a atender às rigorosas exigências da robótica de campo.
Princípios de controle de movimento para robótica humanoide escalonável

Princípios de controle de movimento para robótica humanoide escalonável >

À medida que a robótica humanoide ganha força em todos os setores, de logística e manufatura a saúde e segurança pública, a demanda por soluções de controle de movimento precisas, eficientes e escalonáveis também aumenta. Engenheiros enfrentam…
Como o sistema de movimento da Kollmorgen aciona um robô a cabo para triplicar a produtividade

Como o sistema de movimento da Kollmorgen aciona um robô a cabo para triplicar a produtividade >

Saiba por que a Rbot9 especificou servomotores AKM2G e servodrives AKD para maximizar a capacidade de carga, a velocidade e a segurança de carga vertical de seu imenso robô suspenso por cabos.