Pular para o conteúdo principal
blog | Automação em um único dia com a revolucionária plataforma "Faça você mesmo" (DIY) |
|
Leitura de 2 minutos

A automação mais acessível e econômica para todos deu um salto gigantesco com o lançamento de uma plataforma AMR que permite aos usuários instalar tecnologias de automação prontas para uso em menos de um dia.

A capacidade de veículos guiados automaticamente (AGV) sempre foi mais adequada para configurações de logística de produção de alta intensidade, mas a novíssima plataforma NDC S da Kollmorgen está gerando um entusiasmo renovado devido à tecnologia de automação de transporte para ambientes dinâmicos e flexíveis. Em parceria com a ek robotics, inovadora na fabricação de AMR e AGV, ela já foi testada em um cliente piloto com sede na Alemanha.

Robôs móveis autônomos (AMR) são usados em logística para movimentar mercadorias e itens em uma instalação, otimizando processos e reduzindo drasticamente a tradicional dependência de recursos manuais.

A plataforma NDC S oferece aos clientes finais a oportunidade de configurar e instalar sua própria solução AMR imediatamente, sem treinamento ou experiência anterior, tudo em menos de um único dia de trabalho.

Sem treinamento, sem adicionais

"Tudo o que você precisa está na caixa", confirma Johanna Turesson, gerente de desenvolvimento estratégico da divisão de AGV da Kollmorgen na Suécia. "Você pode começar sua jornada de automação sem qualquer infraestrutura ou treinamento adicional".

Os clientes não precisam temer uma série de colisões indesejadas. "A plataforma NDC S é muito segura em torno de humanos ou de outros robôs", explica ela. "O veículo contorna obstáculos ou simplesmente para".

A adaptabilidade e a flexibilidade são fundamentais para a NDC S. "A NDC S permite que você construa e opere AMRs com facilidade de acordo com suas necessidades e as de seus clientes", acrescenta Turesson. "A plataforma é baseada em hardware e software, com todas as ferramentas necessárias para instalar, visualizar e analisar melhorias acessíveis em um navegador da web".

Elogios dos clientes

A especialista em robótica de transporte fundada na Alemanha, ek robotics, que fabrica sistemas AGV há décadas, está colaborando com a tecnologia da Kollmorgen. As duas empresas especialistas em Motion e automação se uniram para criar uma solução AMR de valor agregado para um cliente piloto, o especialista em eletrônica alemão, Heiz24.

"Estamos muito satisfeitos com nossa colaboração com a ek robotics. Eles representam uma tecnologia poderosa combinada com inventividade infinita e habilidades únicas de engenharia, o que lhes permite entender os desafios da logística e tomar iniciativas ousadas junto com a Kollmorgen", diz Johanna Turesson.

Jan Drömer, CIO (diretor de inovação) da ek robotics, concorda. "A plataforma NDC S realmente oferece o que procurávamos em termos de facilidade de uso para nossos clientes, além de fornecer navegações flexíveis e confiáveis em vários tipos de ambientes em mudança", diz ele. "Na Heiz24, o ambiente de logística está mudando constantemente, então o robô precisa aprender de forma autônoma sobre esse ambiente, construir sua rota e navegar com precisão dentro desse mapa em constante mudança".

A Heiz24 é uma empresa de comércio eletrônico sustentável especializada na compra, na venda e na reforma de peças eletrônicas legadas antigas para sistemas de aquecimento.

"Enviamos 20 mil pacotes por ano em toda a Europa, por isso temos que movê-los internamente em primeiro lugar, o que leva muito tempo", diz Matthias Falkenberg, fundador e CEO da Heiz24. "A ek robotics e a Kollmorgen criaram uma solução muito simples que pode nos permitir otimizar tarefas de valor agregado e nos ajudar a expandir nossos negócios".

Seu colega Marc Delfs, do gerenciamento de projetos da Heiz24, concorda: "usar AMRs é muito mais fácil do que eu pensava, talvez seja semelhante a instalar um aspirador de pó automatizado. Você pode instalá-lo usando a interface do usuário de forma muito simples e rápida".

Ambientes leves e flexíveis

Tradicionalmente, as soluções AGV são mais adequadas para configurações de negócios complexas e fixas, como a logística de produção. Andreas Böttner, CEO da ek robotics, acredita que essa mentalidade está prestes a mudar para sempre. "A maior parte do mercado, de longe, não quer soluções dessa natureza", sugere Böttner. "A produção industrial ágil, a indústria leve ou os ambientes de escritório sempre exigem transporte. E é aí que forneceremos uma solução: tecnologia rápida e altamente sofisticada que auxiliará no trabalho diário levando itens do ponto A ao ponto B".

Jan Drömer conclui: "acreditamos que é hora de disponibilizar os benefícios da automação para um público mais amplo, liberando sua força de trabalho para aumentar a produtividade e as operações. Acreditamos que os AMRs podem desempenhar um papel fundamental nisso".

Para obter mais informações sobre como a NDC S pode agregar valor ao seu negócio em menos de um dia, acesse www.kollmorgen.com/pt-br/solutions/automated-material-handling/veiculos-guiados-automatizados/

 

Sobre as soluções NDC da Kollmorgen

A Kollmorgen NDC é a plataforma líder ds indústria usada por construtores de veículos para criar soluções de automação de logística sem motorista. Com a Kollmorgen NDC, você pode automatizar praticamente qualquer tipo de veículo ou robô e integrá-lo a qualquer tipo de aplicação de manuseio de materiais, em qualquer indústria, em todo o mundo.

www.kollmorgen.com/pt-br/solutions/automated-material-handling/veiculos-guiados-automatizados/

Sobre a ek robotics

A ek robotics é a fabricante líder mundial e integradora de sistemas de robótica de transporte de alta tecnologia inovadora para produção e logística de armazém. Em cinco locais na Europa (Rosengarten, Alemanha, sede), Reutlingen (Alemanha), Milão (Itália), Praga (República Tcheca) e Buckingham (Reino Unido), a especialista em robótica de transporte com mais de 250 funcionários cria soluções de transporte inteligentes, em rede e flexíveis para o fluxo de material totalmente automatizado na fábrica de seus clientes globais. Com mais de 50 anos de experiência em projeto, desenvolvimento, fabricação, integração, entrega pronta para uso e suporte ao longo de todo o ciclo de vida de veículos guiados automaticamente (AGVs), a ek robotics está entre a elite técnica nesta indústria do futuro em rápido crescimento.

ek-robotics.com

Consulte um especialista

NDC Layout Assistant

O NDC Layout Assistant é um aplicativo fácil de usar que fornece feedback instantâneo sobre o design do layout até mesmo antes de executar uma simulação no sistema NDC8.
Descubra Mais

NDC Flex

NDC Flex é um sistema revolucionário que combina a eficiência dos veículos guiados automaticamente (AGVs) com a adaptabilidade dos robôs móveis autônomos (AMRs). Essa abordagem híbrida garante a máxima produtividade no local ao mesmo tempo em que reduz os riscos relacionados a possíveis interrupções.
Descubra Mais

Engenharia excepcional

A Kollmorgen acredita no poder do Motion Control e da automação para construir um mundo melhor.

Descubra Mais

Recursos Relacionados

Ilustração de um armazém automatizado

Fabricante de produtos têxteis aumenta sua eficiência em 45% com a OKAGV e a Kollmorgen >

Veja como um fabricante de produtos têxteis do sudeste asiático aumentou a eficiência no manuseio de materiais em 45% e eliminou erros de entrega com mais de 100 AMRs e AGVs equipados com tecnologia da OKAGV e da Kollmorgen.
Um local, duas frotas, VDA 5050 no meio: o sistema AGV personalizado da Jungheinrich atende às necessidades de longo prazo da Wildeboer

Um local, duas frotas, VDA 5050 no meio: o sistema AGV personalizado da Jungheinrich atende às necessidades de longo prazo da Wildeboer >

O sistema AGV personalizado da Jungheinrich atende às necessidades de longo prazo da Wildeboer
A DB Schenker implementa AGVs da Jungheinrich com tecnologia Kollmorgen para operações em terminais

A DB Schenker implementa AGVs da Jungheinrich com tecnologia Kollmorgen para operações em terminais >

Na cidade de Borås, a DB Schenker deu o próximo passo na movimentação eficiente de mercadorias com prazos apertados, ao automatizar os transportes internos, aumentar a produtividade, aprimorar a segurança e reduzir os danos à produção. O terminal…
Fluxo de logística terceirizada (3PL) da Bring aprimorado: 173 paletes/hora com a Kollmorgen e a Rocla

Fluxo de logística terceirizada (3PL) da Bring aprimorado: 173 paletes/hora com a Kollmorgen e a Rocla >

A Bring Logistics, uma das principais fornecedoras de logística terceirizada nos países nórdicos, automatizou seu Centro Logístico Skedsmo em Bergen, perto de Oslo, com a ajuda da Rocla, parceira da Kollmorgen. A instalação de 32.000 m² opera…

Empilhamento de paletes de 3 toneladas de soft bags: não é nenhum desafio para os AGVs da Heli equipados com Kollmorgen >

Nenhum projeto é igual ao outro, então é importante ser capaz de fornecer uma solução modular que os clientes possam adaptar às suas necessidades. Saiba como a Heli criou AGVs especializados de alto alcance, equipados com tecnologia Kollmorgen, para…

Hangcha Intelligent capacita a produção de cerâmica inteligente: a transformação do New Pearl Group por meio da fabricação avançada >

A inovação é a pedra angular do progresso em cenários em constante evolução da fabricação. O New Pearl Group, uma força pioneira na indústria de cerâmica, deu um salto significativo ao adotar técnicas de produção inteligentes. Em colaboração com o…

Acelere seu conhecimento sobre AGV com o programa de treinamento imersivo da Kollmorgen >

No mundo atual, a rápida evolução dos sistemas de veículos guiados automaticamente (AGV) exige um aprendizado contínuo e o desenvolvimento de habilidades para manter-se à frente da concorrência.
ChatGPT, Google Bard ou Microsoft CoPilot e AGVs: equilibrando os benefícios e desafios

ChatGPT, Google Bard ou Microsoft CoPilot e AGVs: equilibrando os benefícios e desafios >

As IAs generativas, como ChatGPT, Google Bard ou Microsoft CoPilot poderão revolucionar a arena AGV? Sebastian Witkarsson, Diretor de Segurança da Informação da Kollmorgen, analisa as possibilidades – e faz um sinal de cautela.
Dia da Inovação da Kollmorgen, concretizando ideias na vanguarda da tecnologia

A concretização de ideias na vanguarda da tecnologia >

A Kollmorgen tem tudo a ver com inovação, investindo constantemente em colaborações e projetos de pesquisa para trocar conhecimento e experiência com parceiros e universidades em todo o mundo. Saiba mais sobre como a Kollmorgen trabalha para…