Pular para o conteúdo principal
blog | Desempenho AGV: uma análise aprofundada de redes neurais |
|
Leitura de 2 minutos

Desempenho AGV: uma análise aprofundada de redes neurais

Aprendizado de máquina e redes neurais: termos importantes na logística moderna, mas o que eles significam de fato? Nós precisamos de um especialista para nos explicar. Paul Hamblin, editor da revista Logistics Business, conhece um.

Especialista em robótica móvel e em AGV, a Kollmorgen mede o desempenho e o comportamento dos sistemas AGV tanto no nível do sistema quanto em AGVs individuais. Ela coleta informações sobre inversores de motor, scanners a laser, localização, tráfego e interferência de obstáculos, encontrando tendências e padrões que a ajudam a melhorar as configurações dos produtos e do sistema.

Altos e baixos de produtividade ou tendências de utilização diária podem ser medidos, e os dados podem ser usados para otimizar rotas, aumentar o rendimento e calcular uma utilização mais inteligente de recursos. Para o usuário final, isso se traduz em custos mais baixos e em receita mais alta. Os dados coletados também dão dicas importantes para processos externos que podem prejudicar o desempenho do AGV. Por exemplo, pedestres bloqueando o caminho dos AGVs ou empilhadeiras manuais sendo guiadas em áreas originalmente planejadas para os AGVs.

Porém, com ele faz tudo isso? Samuel Alexandersson, gerente de gerenciamento de produto AGVs na Kollmorgen, será nosso guia.

"Uma rede neural artificial é um modelo computacional que se baseia, de um modo geral, na estrutura do cérebro humano", ele começa. "As células cerebrais, ou neurônios, são conectados por uma rede intrincada de nervos ao longo dos quais os sinais eletroquímicos viajam. Para simplificar, podemos dizer que, se a carga dos sinais de entrada for forte o bastante, o neurônio será acionado, e o sinal continuará para o próximo conjunto de células ao qual o neurônio está conectado."

"Dessa forma, a estrutura das conexões entre todos os diferentes neurônios em nosso cérebro vai determinar como um sinal se propaga. Quando você aprende coisas novas, o que acontece dentro do seu cérebro é a reestruturação das conexões."

"Em uma rede neural artificial, os sinais são digitais em vez de eletroquímicos, e as forças das conexões são armazenadas em cargas. Inicialmente, essas cargas terão um valor aleatório, ou seja, quando alimentamos uma entrada na rede, ela apenas produzirá coisas sem sentido, aleatórias. Porém, do mesmo modo que nós, humanos, aprendemos com a experiência, podemos deixar o modelo aprender com a experiência na forma de dados."

"Cada ponto de dados será uma entrada e uma saída esperada, assim, esses pares são exemplos com os quais podemos aprender. Usando os chamados algoritmos de aprendizado de máquina para ajustar gradualmente os pesos, aproximaremos a saída do modelo cada vez mais da saída esperada, de modo que ele possa aprender a fazer previsões."

"Por exemplo, se fôssemos ensinar um computador a ver a diferença entre um cão e um gato, precisaríamos criar um conjunto de dados com imagens (entradas). Em cada imagem haveria um rótulo indicando se é um cão ou um gato (as saídas corretas). Depois de treinar a rede neural no conjunto de dados, podemos alimentá-la com uma nova imagem e, embora essa imagem nunca tenha sido vista pela rede antes, ela nos dirá se é um cão ou um gato."

Ele poderia dar exemplos de como gerar percepções com base em dados em um contexto de logística?

"Projetar um sistema AGV pode ser uma tarefa complexa que requer muita habilidade e experiência", ele responde. "Ao projetar a rede de estradas, por exemplo, pode haver dezenas de milhares de extensões de estrada individuais que precisam ser configuradas corretamente. É claro que é fácil cometer um erro, e muitas vezes esses erros não são descobertos até você executar o sistema durante uma simulação."

"Portanto, estamos desenvolvendo ferramentas que podem analisar a rede de estradas diretamente para que o usuário receba um feedback mais imediato. Em testes AB internos, vimos uma melhoria de cinco vezes no tempo que levava para os usuários encontrarem a causa raiz em uma configuração com falhas."

"Uma indicação mais prática do impacto que podemos ter com uma abordagem orientada por dados é um caso de suporte em que algo que um engenheiro estava resolvendo há várias horas com métodos convencionais foi resolvido em 10 minutos usando um protótipo que analisa automaticamente os dados da configuração."

Então é isso. Como sempre, tudo se resume a cães e gatos.

Autor: Paul Hamblin, revista Logistics Business

Consulte um especialista

NDC Layout Assistant

O NDC Layout Assistant é um aplicativo fácil de usar que fornece feedback instantâneo sobre o design do layout até mesmo antes de executar uma simulação no sistema NDC8.
Descubra Mais

NDC Flex

NDC Flex é um sistema revolucionário que combina a eficiência dos veículos guiados automaticamente (AGVs) com a adaptabilidade dos robôs móveis autônomos (AMRs). Essa abordagem híbrida garante a máxima produtividade no local ao mesmo tempo em que reduz os riscos relacionados a possíveis interrupções.
Descubra Mais

Engenharia excepcional

A Kollmorgen acredita no poder do Motion Control e da automação para construir um mundo melhor.

Descubra Mais

Recursos Relacionados

Ilustração de um armazém automatizado

Fabricante de produtos têxteis aumenta sua eficiência em 45% com a OKAGV e a Kollmorgen >

Veja como um fabricante de produtos têxteis do sudeste asiático aumentou a eficiência no manuseio de materiais em 45% e eliminou erros de entrega com mais de 100 AMRs e AGVs equipados com tecnologia da OKAGV e da Kollmorgen.
Um local, duas frotas, VDA 5050 no meio: o sistema AGV personalizado da Jungheinrich atende às necessidades de longo prazo da Wildeboer

Um local, duas frotas, VDA 5050 no meio: o sistema AGV personalizado da Jungheinrich atende às necessidades de longo prazo da Wildeboer >

O sistema AGV personalizado da Jungheinrich atende às necessidades de longo prazo da Wildeboer
A DB Schenker implementa AGVs da Jungheinrich com tecnologia Kollmorgen para operações em terminais

A DB Schenker implementa AGVs da Jungheinrich com tecnologia Kollmorgen para operações em terminais >

Na cidade de Borås, a DB Schenker deu o próximo passo na movimentação eficiente de mercadorias com prazos apertados, ao automatizar os transportes internos, aumentar a produtividade, aprimorar a segurança e reduzir os danos à produção. O terminal…
Fluxo de logística terceirizada (3PL) da Bring aprimorado: 173 paletes/hora com a Kollmorgen e a Rocla

Fluxo de logística terceirizada (3PL) da Bring aprimorado: 173 paletes/hora com a Kollmorgen e a Rocla >

A Bring Logistics, uma das principais fornecedoras de logística terceirizada nos países nórdicos, automatizou seu Centro Logístico Skedsmo em Bergen, perto de Oslo, com a ajuda da Rocla, parceira da Kollmorgen. A instalação de 32.000 m² opera…

Empilhamento de paletes de 3 toneladas de soft bags: não é nenhum desafio para os AGVs da Heli equipados com Kollmorgen >

Nenhum projeto é igual ao outro, então é importante ser capaz de fornecer uma solução modular que os clientes possam adaptar às suas necessidades. Saiba como a Heli criou AGVs especializados de alto alcance, equipados com tecnologia Kollmorgen, para…

Hangcha Intelligent capacita a produção de cerâmica inteligente: a transformação do New Pearl Group por meio da fabricação avançada >

A inovação é a pedra angular do progresso em cenários em constante evolução da fabricação. O New Pearl Group, uma força pioneira na indústria de cerâmica, deu um salto significativo ao adotar técnicas de produção inteligentes. Em colaboração com o…

Acelere seu conhecimento sobre AGV com o programa de treinamento imersivo da Kollmorgen >

No mundo atual, a rápida evolução dos sistemas de veículos guiados automaticamente (AGV) exige um aprendizado contínuo e o desenvolvimento de habilidades para manter-se à frente da concorrência.
ChatGPT, Google Bard ou Microsoft CoPilot e AGVs: equilibrando os benefícios e desafios

ChatGPT, Google Bard ou Microsoft CoPilot e AGVs: equilibrando os benefícios e desafios >

As IAs generativas, como ChatGPT, Google Bard ou Microsoft CoPilot poderão revolucionar a arena AGV? Sebastian Witkarsson, Diretor de Segurança da Informação da Kollmorgen, analisa as possibilidades – e faz um sinal de cautela.
Dia da Inovação da Kollmorgen, concretizando ideias na vanguarda da tecnologia

A concretização de ideias na vanguarda da tecnologia >

A Kollmorgen tem tudo a ver com inovação, investindo constantemente em colaborações e projetos de pesquisa para trocar conhecimento e experiência com parceiros e universidades em todo o mundo. Saiba mais sobre como a Kollmorgen trabalha para…