Os motores sem carcaça para veículos terrestres não tripulados (UGVs) de esteira em varredura de minas maximizam a densidade de torque, reduzem o tamanho e garantem um desempenho confiável em ambientes extremos.
Saiba o que deve ser levado em conta ao projetar a próxima geração de veículos blindados de combate, desde arquiteturas de movimento eletromecânicas até o desempenho crítico para a missão.
Em dispositivos médicos, sistemas de defesa e várias aplicações industriais, o sistema de movimento não pode falhar em hipótese alguma. Saiba como servomotores com dispositivos de feedback redundantes integrados simplificam o desafio da garantia da…
Com o rápido crescimento do mercado mundial de mísseis e a procura por capacidades cada vez mais inovadoras, os engenheiros precisam ter acesso rápido a sistemas de movimento altamente especializados, produzidos em quantidades suficientes. Saiba como…
Saiba como servomotores sem carcaça otimizados para cada aplicação ajudam os fabricantes a acelerar o desenvolvimento de eVTOLs com maior capacidade e mais tempo de voo.
A exploração espacial continua evoluindo e a Kollmorgen pode ajudar você com motores projetados de forma colaborativa que resistem aos ambientes extremos do espaço.
A LEO é uma economia comercial de crescimento rápido e a Kollmorgen tem a experiência e os motores adequados para espaço para ajudar você nessa nova corrida espacial.
Mísseis operam em algumas das condições mais exigentes. Eles podem experimentar um fluxo de calor imenso ao atravessar as camadas da atmosfera da Terra e devido à alta velocidade em que o míssil viaja. Com velocidades superiores a 10.000 quilômetros…
Para os requisitos aeroespaciais e de defesa (A&D) em rápida evolução, os engenheiros enfrentam muitos desafios para acompanhar as demandas em constante crescimento. De questões da cadeia de suprimentos a mudanças nas regulamentações…
Uma alternativa para personalizar um servomotor é utilizar um motor sem carcaça e integrar diretamente na própria máquina. Saiba mais em nosso novo post no blog.
Os motores elétricos geram calor em condições normais de operação e podem gerar uma faísca se a bobina do motor falhar. Temperaturas excessivas da caixa do motor ou uma faísca que não foi adequadamente contida podem causar uma explosão ou provocar um…
Sistemas eletro-ópticos/infravermelhos (EO/IR) são usados para fornecer imagens visuais e térmicas de longa distância para uma variedade de aplicações. Muitas vezes usados em satélites, aviões e aplicações militares, existem dois componentes…
Quando os sistemas de movimento escalam, a sincronização se torna mais difícil. Saiba como as células de produção modernas mantêm a precisão, a estabilidade e a produtividade em alta velocidade.
A nova Série AKME para locais de risco conta com certificações ATEX e IECEx, tamanho mais compacto do que nunca e versatilidade inédita. Compare o AKME com o EB Goldline.
Em dispositivos médicos, sistemas de defesa e várias aplicações industriais, o sistema de movimento não pode falhar em hipótese alguma. Saiba como servomotores com dispositivos de feedback redundantes integrados simplificam o desafio da garantia da…
Limpo e produtivo — melhoria da segurança alimentar e da confiabilidade das máquinas de embalagem: saiba como as máquinas de processamento e embalagem de alimentos podem suportar a lavagem direta sem o risco de danificar os sistemas de movimento.…
Como a automação inteligente aumenta a produtividade da fazenda, há uma necessidade de motores potentes e precisos que possam lidar com uma ampla gama de tarefas pesadas, dia após dia. Mas mesmo a tecnologia mais avançada não muda a natureza…
Os servomotores são usados em vários mercados para alimentar rodar máquinas, instrumentos, robôs e outras aplicações de automação de fábrica. Este blog aborda os cinco principais elementos de um servomotor DC sem escovas convencional: o rotor, o…
When designing motion for applications such as vertical gantries and hoists, you need to take special care to ensure operator safety and operational efficiency. Let’s discuss best practices for meeting the particular challenges involved.
Os avanços na tecnologia de processadores continuam a expandir os recursos e as capacidades que os servodrives oferecem. Optar por um sistema novo ou existente de drive ou de controle depende muito dos requisitos da aplicação. A plataforma do…
Todo projetista de máquina deseja oferecer o melhor desempenho possível. Especialmente na indústria de alimentos e bebidas de hoje, a pressão por rendimento e qualidade ideais significa que cada OEM (fabricante do equipamento original) está se…
Ao aprender sobre servomotores e sistemas de servo, é provável que você encontre a frase "sistema de malha fechada". Se você já se perguntou o que isso significa e como funciona, você veio ao lugar certo. Vamos analisar algumas das perguntas mais…
A Diretiva de baixa tensão define a baixa tensão de 50 a 1000 Vca, ou 120 a 1500 Vcc, que é baseada na tensão da rede usada para alimentar o sistema elétrico e está de acordo com as regulamentações IEC específicas sobre segurança e risco de choque e…
Quando e como personalizar um servomotor padrão depende dos benefícios previstos derivados da personalização que devem incluir uma solução ligada à forma, ajuste e função. Saiba mais.
Quando a maioria dos engenheiros pensa em um servomotor CC sem escovas, é provável que imaginem uma carcaça com um flange para receber parafusos de montagem, conectores onde entram os cabos de alimentação e dados, e um eixo de rotor que se acopla à…
Quando se trata de exoesqueletos, o projeto de movimento e a seleção do motor são etapas decisivas no processo de engenharia. Aqui exploramos as principais considerações e insights para o sucesso.
À medida que o mercado de exoesqueletos evolui, como os OEMs poderão projetar maior conforto, mobilidade e confiabilidade? Leia o blog para saber mais.
Robôs humanoides se tornarão uma oportunidade de mais de US$ 6 bilhões nos próximos 10 a 15 anos.1 Muitos laboratórios, entidades de pesquisa e startups já perceberam isso e estão correndo para desenvolver conceitos e protótipos antes de seus…
Em pouco tempo, os robôs humanoides passaram da ficção científica para uma oportunidade de mais de US$ 6 bilhões. Aprenda como fazer sucesso em um mercado que cresce exponencialmente, resolvendo desafios de motion que vão muito além dos requisitos…
Da manutenção e reparo de infraestrutura de águas profundas à inspeção de bacias de águas residuais De locais de petróleo e gás arriscados a canteiros de obra sujos e perigosos. Da coleta de amostras de pesquisa a buscas e resgates em áreas de…
Saiba como os motores sem carcaça prontos para robôs da Kollmorgen possibilitam robôs agrícolas mais rápidos e dinâmicos, que aumentam a produtividade e a lucratividade agrícola.
A exploração espacial continua evoluindo e a Kollmorgen pode ajudar você com motores projetados de forma colaborativa que resistem aos ambientes extremos do espaço.
A LEO é uma economia comercial de crescimento rápido e a Kollmorgen tem a experiência e os motores adequados para espaço para ajudar você nessa nova corrida espacial.
E se você pudesse projetar e construir um robô cirúrgico para ajudar os médicos a realizar operações menos invasivas e mais precisas e a obter melhores resultados para os pacientes? Ainda que os resultados de qualquer cirurgia dependam dos desafios…
Os engenheiros geralmente enfrentam desafios ao incluir servomotores em um novo design de máquina. Escolher entre um motor de torque com ou sem carcaça não deveria ser um deles. Este blog revela três considerações de design que indicam porquê um…
Nenhum projeto é igual ao outro, então é importante ser capaz de fornecer uma solução modular que os clientes possam adaptar às suas necessidades. Saiba como a Heli criou AGVs especializados de alto alcance, equipados com tecnologia Kollmorgen, para…
A inovação é a pedra angular do progresso em cenários em constante evolução da fabricação. O New Pearl Group, uma força pioneira na indústria de cerâmica, deu um salto significativo ao adotar técnicas de produção inteligentes. Em colaboração com o…
No mundo atual, a rápida evolução dos sistemas de veículos guiados automaticamente (AGV) exige um aprendizado contínuo e o desenvolvimento de habilidades para manter-se à frente da concorrência.
As IAs generativas, como ChatGPT, Google Bard ou Microsoft CoPilot poderão revolucionar a arena AGV? Sebastian Witkarsson, Diretor de Segurança da Informação da Kollmorgen, analisa as possibilidades – e faz um sinal de cautela.
A Kollmorgen tem tudo a ver com inovação, investindo constantemente em colaborações e projetos de pesquisa para trocar conhecimento e experiência com parceiros e universidades em todo o mundo. Saiba mais sobre como a Kollmorgen trabalha para…
Vivemos em um mundo digital. Os consumidores de comércio eletrônico esperam que as mercadorias sejam entregues com mais rapidez e flexibilidade do que há alguns anos. Organizações, varejistas e seus fornecedores de serviços de armazém, portanto,…
Na Kollmorgen, há cada vez mais funcionárias todos os anos, o que ajuda bastante a ampliar as perspectivas gerais. Todos concordam que a diversidade impulsiona a inovação e esses valores se aplicam ao grupo em todos os níveis.
A automação mais acessível e econômica para todos deu um salto gigantesco com o lançamento de uma plataforma AMR que permite aos usuários instalar tecnologias de automação prontas para uso em menos de um dia.
Não estamos mais nos conformando com o não sustentável. Mais do que nunca, estamos dramaticamente conscientes de que nossa capacidade, ou incapacidade, de agir nos próximos anos moldará diretamente a vida de todas as gerações futuras. E nossa melhor…
Aprendizado de máquina e redes neurais: termos importantes na logística moderna, mas o que eles significam de fato? Nós precisamos de um especialista para nos explicar. Paul Hamblin, editor da revista Logistics Business, conhece um.
O objetivo de um sistema de AGV é o transporte eficiente de mercadorias em um ambiente específico. O sistema de AGV é um grande investimento, portanto é desejável ter um alto grau de utilização, bem como uma alta proporção de entregas por hora para…
As empresas que trabalham para o mercado consumidor há muito tempo investiram e entenderam o valor do design da experiência do usuário (UX). Uma boa experiência do usuário é um diferencial fundamental no mercado de hoje e, ao alinhar sua empresa para…