Pular para o conteúdo principal
blog | Como dominar o controle de movimento multieixo em células de produção modernas |
|
Leitura de 2 minutos

instalações de fabricação com controle de movimento multieixo

A eletrificação da indústria moderna transformou de maneira fundamental a automação de máquinas, tornando os movimentos básicos muito mais confiáveis ​​e altamente controláveis. Mas, à medida que as demandas de produção aumentam, o desafio passa de um simples movimento de um eixo individual para gerenciar o movimento em toda a célula de produção, como uma camada de orquestração multieixos totalmente integrada.

A configuração de motores e drives individuais é uma funcionalidade básica. A complexidade surge quando você começa a dimensionar e coordenar esses componentes em plataformas de host maiores. Os modernos sistemas de controle de movimento servo precisam permanecer sincronizados, dinâmicos e estáveis ​​sob cargas reais de produção. Tudo isso sem sobrecarregar as equipes com tarefas de programação complexas nem introduzir instabilidade em altas velocidades.

Este artigo explica como definir, coordenar e manter o movimento em toda a célula de produção para obter máxima confiabilidade e escalabilidade.

A verdadeira complexidade do movimento multieixo

Vamos começar pelos conceitos básicos. Normalmente, os sistemas de movimento são definidos pelo ambiente de controle de movimento do PLC selecionado para o chão de fábrica, seja esse ambiente baseado em Rockwell, Siemens ou alguma outra plataforma. Uma vez estabelecida essa estrutura, todos os componentes de movimento (motor, drive, controlador e dispositivo de feedback) devem se integrar e se comunicar perfeitamente dentro dela. Neste ponto, a tarefa passa de simplesmente fazer um motor girar e torna-se garantir a compatibilidade, a comunicação e a coordenação em toda uma arquitetura unificada.

Comandar uma carga do ponto A ao ponto B é relativamente simples. Gerenciar as nuances desse movimento é muito mais difícil. A aceleração e a desaceleração devem permanecer controladas. O tempo de assentamento deve continuar curto. O movimento deve permanecer repetível sob cargas pesadas.

À medida que mais eixos, esteiras transportadoras, sensores e processos subsequentes se somam à equação, manter esse desempenho torna-se cada vez mais difícil. Sistemas que, aparentemente, operam de forma suave em velocidades mais baixas podem rapidamente tornar-se instáveis à medida que as demandas de produção aumentam. Ao mesmo tempo, soluções excessivamente complexas criam gargalos operacionais assim que a máquina é entregue. Os operadores e as equipes de manutenção ainda devem ser capazes de oferecer suporte e solucionar problemas por muito tempo após a implantação inicial.

Por que a coordenação no mundo real é o desafio definitivo

Embora a robótica frequentemente domine as discussões sobre automação, uma parcela significativa da automação fabril moderna opera em processos de servoacionamento altamente coordenados. Operações como indexação, transporte, triagem e posicionamento dependem de dezenas de eixos de servoacionamento sincronizados, que trabalham em conjunto para dar suporte ao manuseio de materiais e à montagem. Mesmo aplicações como rastreamento de esteiras transportadoras, máquinas de envase vertical, sistemas de corte voador, aplicadores de rótulos e mecanismos de pick-and-place impõem um estresse imenso à sincronização de movimento multieixo.

Executar esse nível de movimento sincronizado e complexo exige uma coordenação impecável da arquitetura do sistema. O controlador de movimento deve guiar o sistema por meio de perfis altamente específicos, enquanto compensa, em tempo real, inércias variáveis e conformações mecânicas. Uma faca rotativa, por exemplo, deve travar em uma bobina em movimento, executar um corte preciso, liberar, retornar à sua posição inicial e repetir continuamente sem interromper o fluxo de material.

Geralmente, quando se passa a exigir maior produtividade desses sistemas de controle de movimento de precisão, suas fraquezas se revelam. Movimentos que parecem estáveis em velocidades mais baixas frequentemente perdem a sincronização à medida que as velocidades aumentam, fazendo com que pequenos problemas de ajuste se transformem em falhas generalizadas no sistema. Isso pode resultar em cortes irregulares, erros de posicionamento e tempos de inatividade inaceitáveis. Essencialmente, o que parecia ser uma pequena falha de configuração durante o comissionamento transforma-se em um problema de produção em alta velocidade.

Abordagem em nível de sistema para manter a qualidade do movimento

A qualidade do movimento é, em última análise, limitada pelo elemento menos estável ou menos responsivo do sistema. Latência de comunicação, circuitos de servoacionamento mal ajustados, conformidade mecânica ou atrasos de feedback podem reduzir a sincronização e o desempenho geral da máquina. Seja qual for a fonte, essa limitação define o limite do que a máquina como um todo pode alcançar.

Vamos começar pela camada de comunicação do sistema. Protocolos de Ethernet Industrial, como EtherCAT, EtherNet/IP e PROFINET, são comumente usados para suportar comunicações determinísticas ou em tempo real, pois uma temporização de rede imprevisível destrói a sincronização em larga escala. Quando a comunicação introduz instabilidade no tempo de resposta, o controlador toma decisões com base em dados que já estão ligeiramente incorretos. Ele emite correções com base na posição anterior dos eixos, e não na sua localização real. Em baixas contagens de eixos e em velocidades moderadas, essa lacuna é gerenciável. À medida que os sistemas crescem, o problema se agrava e o que parecia um movimento estável começa a se desviar.

É nesse ponto que a coordenação entre o controlador e o drive se torna crítica. Uma coordenação estreita significa que o sistema detecta rapidamente erros de posicionamento e os corrige antes que se propaguem. Mas uma coordenação estreita é tão boa quanto os dados que a alimentam. Se a camada de comunicação for inconsistente, o controlador e o drive estarão sempre trabalhando contra um alvo móvel, tentando corrigir erros que já se deslocaram no momento em que o comando chega. Isso se torna ainda mais importante para OEMs que constroem máquinas para diversos ambientes de usuários finais, onde as arquiteturas de comunicação podem variar entre redes EtherCAT, EtherNet/IP ou PROFINET.

É a largura de banda de resposta que determina se essas correções são realmente importantes. Um circuito de controle de servoacionamento de alta largura de banda responde a distúrbios em microssegundos. Um circuito de baixa largura de banda ainda está tentando compensar o distúrbio anterior quando o próximo ocorre. Em baixa produtividade, esse atraso pode permanecer gerenciável. Em velocidade de produção, cada desvio não corrigido se soma ao seguinte.

Engenharia de apoio e escalabilidade

A sobrecarga de integração é onde os projetos multieixo empacam. Mas, com um ecossistema integrado e escalável, os engenheiros podem combinar diferentes níveis de desempenho sob uma única arquitetura de controle de movimento para simplificar a integração Por exemplo, componentes focados em valor, como o sistema de movimento Kollmorgen Essentials™, combinados ao sistema de movimento de alta performance Kollmorgen 2G, podem ajudar a equilibrar complexidade, custo e precisão onde for necessário.

E com uma plataforma de controlador unificada, como a linha PCMM2G, essa mesma arquitetura escala sem a necessidade de uma reformulação. À medida que as demandas de produção evoluem, os engenheiros podem adicionar eixos ou expandir a capacidade no mesmo ambiente de controle. Enquanto o servodrive AKD2G e o servomotor AKM2G oferecem circuitos de controle de alta largura de banda para um movimento suave e preciso em velocidade, com resposta rápida a mudanças de carga, já integrados.

O comissionamento segue a mesma lógica. Ambientes de software como o Kollmorgen Automation Suite (KAS) simplificam a configuração e o diagnóstico por meio da programação padronizada IEC 61131-3 e de funções de movimento reutilizáveis. E os dispositivos de feedback inteligentes permitem o reconhecimento automático do motor. Quando estão conectados, o drive reconhece instantaneamente os parâmetros do motor, reduzindo significativamente o tempo de inicialização e o esforço de diagnóstico desde o primeiro dia — mantendo a baixa complexidade operacional por muito tempo após a implementação.

O ponto fundamental na gestão de movimento

Gerir o movimento de forma consistente na célula de produção exige uma abordagem holística em nível de sistema, que priorize a sincronização, a escalabilidade e a usabilidade a longo prazo. À medida que as metas de desempenho aumentam, componentes desconectados já não são suficientes. É necessária uma arquitetura unificada projetada para lidar com a complexidade do mundo real.

Nossos especialistas em controle de movimento e nosso amplo portfólio ajudam a entregar o desempenho e a escala necessários para acompanhar as demandas de produção, hoje e no futuro.

Consulte um especialista

Sistema de movimento 1G

Descubra o movimento feito para a sua máquina. O sistema de movimento 1G da Kollmorgen oferece uma ampla gama de opções, recursos e a confiança de poder criar sem fazer concessões.
Descubra Mais

Sistemas de Movimento Kollmorgen Essentials

Desempenho compatível. Orientados a gerar valor. Confiança faz parte do pacote. Os Sistemas de Movimento Kollmorgen Essentials™ estão prontos para conectar, ligar e trabalhar.
Descubra Mais

Engenharia excepcional

A Kollmorgen acredita no poder do Motion Control e da automação para construir um mundo melhor.

Descubra Mais

Recursos Relacionados

Impressoras industriais — um exemplo de uso dos servomotores Kollmorgen Essentials em substituição a motores de passo

Quando converter um motor de passo em um servomotor? >

Está em dúvida sobre quando trocar motores de passo por servomotores? Explore os seis sinais, os limites dos motores de passo e como os servomotores acessíveis simplificam a atualização do seu sistema de controle de movimento.
Equipamentos de soldagem de baterias de lítio

A segurança funcional dos motores lineares aprimora a segurança e a produtividade em equipamentos de soldagem de baterias de lítio >

A tecnologia de segurança funcional SMM da Kollmorgen ajuda a alcançar movimentos estáveis e controlados, além de conformidade global para a produção e competitividade de baterias de lítio.
Kollmorgen HV Essentials

A Kollmorgen apresenta um novo controlador e capacidade de alta tensão em seu portfólio Essentials >

A linha Kollmorgen Essentials adiciona um novo controlador de oito eixos e capacidade de acionamento de alta tensão para dimensionar corretamente os sistemas de movimento para aplicações industriais.

Como a Cosmopack passou de especialista para soluções de embalagem flexíveis >

Saiba como a Cosmopack aprimorou a integração da linha de embalagem automatizada com uma arquitetura de movimento descentralizada para soluções de embalagem mais flexíveis.
Kollmorgen Automation Suite Brochure

Folheto Kollmorgen Automation Suite >

Pacote de programação de automação de máquinas de primeira linha para movimento e controle de alto desempenho em minutos
Movimento pronto para usar impulsiona o robô de resolução de cubos mais rápido de todos os tempos

Movimento pronto para usar impulsiona o robô de resolução de cubos mais rápido de todos os tempos  >

Descubra como um sistema de movimento pronto para usar impulsionou o robô de resolução de cubos mais rápido. Velocidade, precisão e movimento multieixo sincronizado explicados.
Kollmorgen Essentials™: sistemas de movimento completos para todos os eixos e orçamentos

Kollmorgen Essentials: sistemas de movimento completos para todos os eixos e orçamentos >

Descubra como o Kollmorgen Essentials oferece movimento de alta precisão e confiabilidade comprovada. Agora, ainda mais rápido de especificar, mais simples de integrar e mais viável financeiramente para escalonar. A nova linha Kollmorgen Essentials…
Família Kollmorgen Essentials

Apresentando o sistema Kollmorgen Essentials™ para movimentos de precisão de alto desempenho e acessíveis para cada eixo industrial  >

Simplifique a engenharia de movimento, acelere a configuração e minimize os custos. Os sistemas de movimento Kollmorgen Essentials™ são otimizados para proporcionar desempenho e valor pelo servo de precisão.
Como o sistema de movimento da Kollmorgen aciona um robô a cabo para triplicar a produtividade

Como o sistema de movimento da Kollmorgen aciona um robô a cabo para triplicar a produtividade >

Saiba por que a Rbot9 especificou servomotores AKM2G e servodrives AKD para maximizar a capacidade de carga, a velocidade e a segurança de carga vertical de seu imenso robô suspenso por cabos.