Passer au contenu principal
Exemples de réussite | Temps de lecture : 2 minutes

Universal Robots – Robots à bras articulés – De meilleurs moteurs pour élargir les options

L'UR5 et l'UR10 sont deux modèles produits par Universal Robots qui visent à améliorer la flexibilité des robots à bras articulés dans la production industrielle. L'objectif porte sur les zones de travail où les robots traditionnels se sont avérés trop gros, trop coûteux et trop bruyants. En raison de leur poids léger, l'UR5 et l'UR10 peuvent être utilisés partout où ils sont nécessaires.

La densité de puissance de ces robots articulés à six axes est due en grande partie aux moteurs KBM adaptés de Kollmorgen. Universal Robots a réussi à intégrer les moteurs directement dans les axes des articulations, sans avoir besoin de boîtiers supplémentaires.

Universal Robots a développé les modèles UR5 et UR10 spécifiquement pour les petites et moyennes entreprises. Les unités de manutention parviennent à lever une charge utile de 5 et 10 kilogrammes, alors qu'elles pèsent elles-mêmes seulement 18 et 25 kilogrammes respectivement. Grâce à cette légèreté et à l'absence de sous-composants, ces unités sont faciles à déplacer.

Ces robots multifonctions à six axes sont également souples d'utilisation en raison de leur logiciel convivial. Ils sont prêts à réaliser de nouvelles tâches très rapidement et leur programmation ne nécessite aucune connaissance particulière en robotique.

Conception modulaire

Le ratio exceptionnel de poids mort par rapport à la capacité de charge est le fruit d'une conception légère de pointe qui ne contient aucun élément inutile.

Cette stratégie minimaliste permet d'intégrer les moteurs sans boîtier Kollmorgen directement dans les axes d'articulation. Le robot lui-même joue le rôle de boîtier du moteur, alors que le réducteur sert également de roulement principal du rotor.

Dans l'ensemble, les composants utilisés par Universal Robots remplissent souvent plusieurs fonctions. Cela réduit considérablement le nombre de composants mécaniques tels que les roulements à billes, les couplages et les arbres, ce qui a pour effet d'alléger le poids total du système et son encombrement. En outre, grâce à leur densité de puissance élevée, les moteurs Kollmorgen KBM augmentent la capacité de levage des plateformes UR5 et UR10.

La gamme de moteurs KBM offre des conceptions électromagnétiques avancées qui optimisent le couple et réduisent au minimum le cogging et la distorsion harmonique. Ces avantages sont présents dans une large plage de vitesses de fonctionnement. La technologie électromagnétique, avec la forte compacité du stator, augmente le couple et limite les pertes thermiques.

Des aimants très puissants en terres rares sont utilisés dans le rotor, ce qui permet de maintenir une plage de couple de 1,45 à 3,445 N·m dans toute la gamme KBM avec une plage de couple de pointe de 4,91 à 12,812 N·m. « La grande qualité de ces moteurs est l'une des raisons qui nous ont incités à choisir Kollmorgen », explique Esben H. Østergaard, directeur technique chez Universal Robots.

Les moteurs KBM intégrés au boîtier du robot et entraînant directement la charge confèrent aux robots une haute précision de mouvement et un grand contrôle de la force. Le contrôle ciblé de la force est essentiel de ce point de vue, car les robots doivent constamment déplacer de façon parfaite des pièces variables.

Dans la pratique, les robots identifient la taille et le degré d'élasticité des objets et adaptent la force à exercer en conséquence. Pour ce faire, cette force doit être supérieure à 25 N. Avec une précision de ± 10 N et une exactitude de ± 5 mm, la force requise et le positionnement souhaité peuvent être programmés et exécutés pour chacune des six articulations.

Esben H. Østergaard, Universal Robotics
Esben H. Østergaard, directeur technique chez Universal Robots

Un fonctionnement silencieux, mais un haut rendement énergétique

Ces robots offrent également l'avantage d'être peu bruyants et économes en énergie. Du point de vue du coût total de possession, l'utilisation économique des ressources augmente directement l'efficacité des robots et par conséquent, l'aspect concurrentiel de la technologie.

Mieux encore, le rendement énergétique élevé est lié à des pertes réduites dans les moteurs. La chaleur générée est moindre, de sorte que les moteurs restent plus froids, fonctionnent sous leur température maximale nominale et en conséquence, leur durée de vie utile est plus longue. Ce comportement thermique amélioré empêche également l'ensemble de la construction de chauffer.

« Les moteurs que nous avons utilisés par le passé chauffaient beaucoup lorsqu'ils étaient utilisés en continu. En raison des pertes thermiques moindres, les moteurs KBM de Kollmorgen restent plus frais », explique M. Østergaard en faisant référence aux procédures de test qui nécessitent de longues périodes de fonctionnement et des charges relativement élevées. « Nous pouvons ainsi maintenir nos robots en fonctionnement continu sans perte de puissance. »

Dans la gamme KBM, Kollmorgen propose une technologie innovante de moteur sans boîtier à entraînement direct. Ces moteurs sans boîtier offrent aux services mécaniques et à l'ingénierie des usines un large éventail de solutions pour créer des applications offrant un degré de flexibilité, une densité de puissance, une dynamique et une durabilité maximaux.

Outre ces avantages techniques, la plateforme KBM inclut 14 conceptions de boîtiers et de nombreuses options préconçues en standard avec des délais d'exécution compétitifs. « Globalement, nous pouvons commander autant de moteurs que nous le voulons, quand nous le voulons et comme nous le voulons », souligne M. Østergaard. Cet aspect est particulièrement important car l'entreprise Universal Robots connaît un développement rapide.

« Il nous faut donc un partenaire adapté à nos besoins dans la technologie du mouvement », ajoute-t-il. De ce point de vue, Kollmorgen a réussi à impressionner les spécialistes danois des robots par sa fiabilité et a depuis lors établi une ligne de production spécifique à Universal Robots dans son usine de Brünn, en République tchèque.

Moteur à entraînement direct KBM à l'intérieur

Perspectives

En définitive, le fonctionnement silencieux et le contrôle qualité élevé des servomoteurs synchrones KBM permettent d'utiliser les robots à d'autres fins que pour la seule manutention. Jusqu'à présent, Universal Robots se concentrait sur l'utilisation des robots en tant qu'outils affectés à des tâches simples.

« En ce sens, nous ne sommes pas en concurrence directe avec d'autres fabricants de robots qui gèrent des tâches plus complexes. Nous nous contentons d'éviter à des personnes d'avoir à réaliser des tâches manuelles fatigantes et monotones », souligne M. Østergaard. Toutefois, à mesure que l'entreprise d'Odense a développé des constructions légères, sans oscillations ni vibrations incontrôlables, de nouvelles possibilités d'applications sont apparues, notamment dans les domaines du soudage et du collage.

« Nous pouvons développer nos canaux commerciaux », déclare M. Østergaard. Ce développement va de pair avec le fait qu'en raison de leur technologie de sécurité de pointe, les deux modèles de robot peuvent même être utilisés sans blindage supplémentaire. Cela ouvre la voie vers une coopération sûre et facile entre le personnel et la technologie.

La série KBM de Kollmorgen et Universal Robotics

À propos de Kollmorgen

Kollmorgen, une marque Regal Rexnord, possède plus d’un siècle d’expérience dans le domaine du mouvement. Cette expérience se retrouve dans les performances et la fiabilité inégalées de ses moteurs et de ses variateurs, ainsi que dans ses solutions de contrôle et ses plateformes d’automatisation pour les véhicules autonomes. Nous proposons des solutions révolutionnaires avec des performances, une fiabilité et une facilité d’utilisation sans pareilles, qui donnent un avantage incontestable aux fabricants de machines.

Télécharger le PDF

Exosquelettes à grande échelle : accélérer le passage de la R&D à la production à plein régime

S’il n’en est qu’à ses débuts, le marché des exosquelettes évolue rapidement et offre de
nombreuses opportunités. Pour les fabricants d’équipement d’origine qui doivent identifier les
applications qui auront le plus d’impact et trouver le moyen d’assurer une production à grande
échelle, la situation est à double tranchant.
Projects that seemed feasible during R&D and even LRIP can quickly become impossible at scale for a variety of reasons. So how can OEMs foresee (and avoid) issues that may arise as they ramp up production? Here, we’ll cover key tips and insights.

En savoir plus

Exosquelette

Que ce soit pour accroître la liberté et la mobilité des personnes âgées ou améliorer les performances humaines dans le cadre d'applications industrielles, la demande d'exosquelettes ne fait qu'augmenter. Toutefois, reproduire les mouvements humains de manière sûre et efficace n'est pas chose facile.
En savoir plus

Une ingénierie exceptionnelle

Kollmorgen croit au pouvoir du mouvement et de l'automatisation pour créer un monde meilleur.

En savoir plus

Ressources associées

Plongeur évoluant dans les profondeurs de l'océan, illustrant les conditions sous-marines extrêmes auxquelles sont soumis les moteurs destinés aux grands fonds marins

Un mouvement fiable à 4 000 mètres : IKM et Kollmorgen font progresser la conception des moteurs pour les grands fonds marins >

Découvrez comment IKM et Kollmorgen ont conçu conjointement un système sous-marin de nouvelle génération capable de fonctionner de manière fiable à une profondeur de 4 000 mètres dans des conditions extrêmes.
Actionneurs de bras robotisé destinés aux mouvements articulés

Optimisation des actionneurs de bras robotisé destinés aux mouvements articulés >

Découvrez pourquoi les performances d'un actionneur de bras robotique ne dépendent pas uniquement du choix du moteur, et comment optimiser ces performances au niveau du système.
Application de bras robotisé

Intégration de moteurs BLDC sans boîtier pour les innovations robotiques de nouvelle génération >

RobCo a mis à l'échelle sa plateforme de robotique modulaire en utilisant les moteurs-couples sans boîtier TBM2G qui offrent un couple et une vitesse élevés dans un format compact.
Un blindage de sécurité destiné aux AGV à usage intensif créé à l'aide d'une technologie antidéflagrante

Un blindage de sécurité destiné aux AGV à usage intensif créé à l'aide d'une technologie antidéflagrante >

La gamme de servomoteurs AKME Series certifiée ATEX permet de développer des AGV à usage intensif destinés aux zones à risque dans les secteurs de la chimie, de la peinture et du polissage, ainsi que dans des installations spécialisées.
Précision et charges utiles plus élevées grâce à des actionneurs robotiques compacts

Précision et charges utiles plus élevées grâce à des actionneurs robotiques compacts >

HEBI Robotics dynamise le couple et la précision de son actionneur compact destiné aux applications d'inspection et de maintenance industrielles grâce aux servomoteurs sans boîtier TBM2G de Kollmorgen.
Conception de robots de terrain pour les environnements difficiles et imprévisibles

Conception de robots de terrain pour les environnements difficiles et imprévisibles >

Cette session explore comment les technologies innovantes offertes par le large portefeuille de technologies de contrôle de mouvement de Kollmorgen et Regal Rexnord peuvent aider les ingénieurs à répondre aux exigences rigoureuses de la robotique de…
Principes de contrôle du mouvement pour la robotique humanoïde évolutive

Principes de contrôle du mouvement pour la robotique humanoïde évolutive >

La demande en solutions de contrôle de mouvement précises, efficaces et évolutives s'accélère à mesure que la robotique humanoïde gagne du terrain dans tous les secteurs, de la logistique et la fabrication aux soins de santé et à la sécurité…
Comment le système de mouvement Kollmorgen permet à un robot à câbles de tripler son rendement

Comment le système de mouvement Kollmorgen permet à un robot à câbles de tripler son rendement >

Découvrez pourquoi Rbot9 a exigé des servomoteurs AKM2G et des servocommandes AKD pour optimiser la capacité de charge utile, la vitesse et la sécurité des charges verticales de son imposant robot à câbles suspendus.
Sélectionner le bon moteur pour les applications robotiques afin de réduire les coûts et les délais de mise en marché

Sélectionner le bon moteur pour les applications robotiques afin de réduire les coûts et les délais de mise en marché >

Pour améliorer la valeur et la performance, il est essentiel de comprendre la physique et les techniques d'optimisation des moteurs électriques, y compris les moteurs avec et sans encoche et les conceptions sans boîtier. Dans ce webinaire, nous…