Skip to main content
Anwenderberichte | 2 Minuten Lesezeit

Universal Robots – Knickarmroboter – Bessere Motoren für mehr Möglichkeiten

Die Robotermodelle UR5 und UR10 von Universal Robots stärken die Flexibilität von Gelenkarmrobotern in der industriellen Produktion. Sie kommen vor allem dort zum Einsatz, wo sich herkömmliche Roboter als zu groß, zu teuer und zu laut erwiesen haben. Aufgrund ihres geringen Gewichts können die Modelle UR5 und UR10 überall dort eingesetzt werden, wo sie benötigt werden.

Ihre Leistungsdichte verdanken diese sechsachsigen Knickarmroboter zu einem großen Teil den speziell angepassten KBM-Motoren von Kollmorgen. Universal Robots konnte die Motoren ohne ein weiteres Gehäuse direkt in die Gelenkachsen einbauen.

Die Modelle UR5 und UR10 wurden von Universal Robots speziell für kleine und mittelständische Unternehmen entwickelt. Die Handling-Einheiten heben Lasten von fünf und zehn Kilogramm, wiegen aber selbst nur 18 bzw. 25 Kilogramm. Das geringe Gewicht ohne komplexe Unterkomponenten ermöglicht eine ungehinderte Bewegung der Einheiten.

Diese multifunktionalen Sechsachsroboter sind dank ihrer benutzerfreundlichen Software zudem flexibel einsetzbar. Sie können schnell für neue Aufgaben konfiguriert werden, ohne dass für die Programmierung spezielle Kenntnisse der Robotik erforderlich wären.

Modulares Design

Das hervorragende Nutzlast-Gewichtsverhältnis wird möglich durch ein ausgeklügeltes, leichtes Design, das auf alles Überflüssige verzichtet.

Dank dieser minimalistischen Herangehensweise können die gehäuselosen Motoren von Kollmorgen direkt in die Gelenkachsen integriert werden. Der Roboter stellt sozusagen das Motorgehäuse dar, während die Getriebeeinheit gleichzeitig als Hauptlager des Rotors dient.

Überhaupt übernehmen die von Universal Robots verwendeten Komponenten häufig mehrere Funktionen. Dadurch wird die Anzahl der mechanischen Komponenten wie Kugellager, Kupplungen und Wellen erheblich reduziert, wodurch sich das Gesamtgewicht und der Formfaktor des Systems verringern. Darüber hinaus erhöhen die KBM-Motoren von Kollmorgen mit ihrer hohen Leistungsdichte die Hubleistung der Plattformen UR5 und UR10.

Die Serie der KBM-Motoren überzeugt mit einer ausgefeilten elektromagnetischen Konstruktion für optimiertes Drehmoment, minimales Cogging und harmonische Verzerrung. Diese Vorteile sind dabei über einen großen Betriebsdrehzahlbereich gegeben. Die elektromagnetische Technologie erhöht durch die hohe Packungsdichte im Stator das Drehmoment und hält die Wärmeverluste gering.

Im Rotor sind hochfeste Seltenerdmagnete verbaut, die bei allen Modellen der KBM-Serie ein kontinuierliches Drehmoment von 1,45 bis 3.445 N·m sowie ein Spitzendrehmoment von 4,91 bis 12.812 N·m ermöglichen. „Die hohe Qualität dieser Motoren war einer der Gründe, weshalb wir uns für Kollmorgen entschieden haben“, erklärt Esben H. Østergaard, technischer Geschäftsführer von Universal Robots.

Mit KBM-Motoren, die in das Robotergehäuse eingebettet sind und die Last direkt antreiben, erreichen die Roboter ein hohes Maß an Präzision bei der Bewegung und Kraftkontrolle. Den Krafteinsatz gezielt steuern zu können, ist in dieser Hinsicht von entscheidender Bedeutung, da die Roboter immer wieder ganz unterschiedliche Werkstücke perfekt bewegen müssen.

In der Praxis erkennen die Roboter, wie groß und weich ein Objekt ist, und passen die anzuwendende Kraft entsprechend an. Dazu muss diese Kraft größer sein als nur 25 N. Die erforderliche Kraft und die gewünschte Position können für jedes der sechs Gelenke mit einer Präzision von ± 10 N und einer Genauigkeit von ± 5 mm programmiert und ausgeführt werden.

Esben H. Østergaard, Universal Robotics
Esben H. Østergaard, technischer Geschäftsführer, Universal Robots

Geräuschloser Betrieb bei hoher Energieeffizienz

Diese Roboter bieten außerdem die Vorteile eines geräuscharmen und energiesparenden Betriebs. Der sparsame Ressourceneinsatz stärkt direkt die Effizienz der Roboter und damit die Wettbewerbsfähigkeit der Technologie.

Ein weiterer Vorteil ist die hohe Energieeffizienz, die mit den geringeren Motorverlusten einhergeht. Es wird weniger Wärme erzeugt, die Motoren bleiben kühler, arbeiten unterhalb ihrer maximalen Nennleistung und haben somit auch eine längere Lebensdauer. Dieses verbesserte Wärmeverhalten verhindert das Aufheizen der Gesamtkonstruktion.

„Die Motoren, die wir früher verwendet haben, wurden bei Dauerbetrieb ziemlich heiß. Aufgrund der geringeren Verluste bleiben die KBM-Motoren von Kollmorgen einfach kühler“, erklärt Østergaard und verweist auf Testverfahren mit langen Betriebszeiten und vergleichsweise hohen Lasten. „Wir können unsere Roboter daher ohne Leistungsminderung im Dauerbetrieb laufen lassen.“

Die Serie KBM ist eine innovative Technologie für direktangetriebene gehäuselose Motoren von Kollmorgen. Die gehäuselosen Motoren bieten Maschinen- und Anlagenkonstrukteuren eine breite Palette von Lösungen mit einem Höchstmaß an Flexibilität, Leistungsdichte, Dynamik und Langlebigkeit.

Neben diesen technischen Vorteilen bietet die KBM-Plattform 14 verschiedene Gehäusegrößen und viele vorkonfektionierte Standardoptionen mit wettbewerbsfähigen Lieferzeiten. „Wir können im Grunde so viele Motoren bestellen, wie wir wollen, wann und wie es für uns passt“, betont Østergaard. Dieser Aspekt ist umso wichtiger, da Universal Robots stark wächst.

„Daher brauchen wir für die Antriebstechnik einen Partner, der gut zu uns passt“, fügt er hinzu. In diesem Punkt konnte Kollmorgen die dänischen Roboterspezialisten mit seiner Lieferzuverlässigkeit überzeugen und hat seitdem am Standort im tschechischen Brno eine Fertigungslinie speziell für Universal Robots eingerichtet.

KBM-Direktantrieb innen

Ausblick

Schlussendlich ermöglichen der leise Betrieb und die hohe Qualität der KBM-Synchron-Servomotoren den Einsatz der Roboter auch außerhalb von Handhabungsanwendungen. Bisher lag der Schwerpunkt von Universal Robots auf der Verwendung von Robotern zur Unterstützung bei eher einfachen Aufgaben.

„Wir konkurrieren also nicht direkt mit anderen Roboterherstellern, die sich mit komplexeren Aufgaben befassen. Wir nehmen den Menschen eher die ermüdende, eintönige Handarbeit ab“, betont Østergaard. Da das Unternehmen aus Odense jedoch leichte Konstruktionen ohne unkontrollierbare Schwingungen und Vibrationen entwickelt hat, ergeben sich verschiedene neue Anwendungsmöglichkeiten, etwa im Bereich Schweißen und Kleben.

„Wir können unsere Geschäftskanäle auf diese Weise erweitern“, erläutert Østergaard. Ein weiterer Vorteil ist, dass beide Robotermodelle dank ausgefeilter Sicherheitstechnik sogar ohne zusätzliche Abschirmung eingesetzt werden können. Damit ist der Weg frei für eine sichere und komfortable Zusammenarbeit von Mensch und Technik.  

Kollmorgen KBM und Universal Robotics

Wissenswertes über Kollmorgen

Kollmorgen, eine Marke von Regal Rexnord, verfügt über mehr als 100 Jahre Erfahrung in der Antriebstechnik, die sich in den leistungsstärksten und zuverlässigsten Motoren, Antrieben, FTS-Steuerungslösungen und Automatisierungsplattformen der Branche bewährt hat. Wir liefern bahnbrechende Lösungen, die in puncto Leistung, Zuverlässigkeit und Benutzerfreundlichkeit unübertroffen sind und Maschinenbauern einen unbestreitbaren Marktvorteil verschaffen.

Download PDF

Serienproduktion von Exoskeletten: Beschleunigter Übergang von Forschung und Entwicklung zur Herstellung im großen Maßstab

Der Markt für Exoskelette steckt zwar noch in den Kinderschuhen, entwickelt sich aber rasch
weiter und birgt großes Potenzial und vielversprechende Möglichkeiten.
OEMs stehen vor einer zweifachen Herausforderung: Sie müssen nicht nur die optimalen
Anwendungsbereiche identifizieren, sondern auch eine umfangreiche Produktion sicherstellen.

Erfahren Sie Mehr

Exoskelette

Ob für den vielversprechenden Einsatz zur Verbesserung der Mobilität angesichts der Bevölkerungsalterung oder zur Steigerung der menschlichen Leistung bei industriellen Anwendungen – der Bedarf an Exoskeletten wächst enorm. Doch um menschliche Bewegungen effektiv und auf sichere Weise nachzuahmen, müssen zunächst einige zentrale Herausforderungen überwunden werden.
Erfahren Sie Mehr

Das Außergewöhnliche entwickeln

Wir bei Kollmorgen glauben an die Kraft von Antriebstechnik und Automatisierung bei der Erschaffung einer besseren Welt.

Erfahren Sie Mehr

Related Resources

Ein Taucher in der Tiefesee veranschaulicht die extremen Unterwasserbedingungen, die für die Tiefsee-Motortechnik relevant sind

Zuverlässige Antriebssteuerung in 4.000 Metern Tiefe: IKM und Kollmorgen fördern die Entwicklung von Motoren für den Tiefseeeinsatz >

Erfahren Sie, wie IKM und Kollmorgen gemeinsam ein Unterwassersystem der nächsten Generation entwickelt haben, das unter extremen Bedingungen in Tiefen von 4.000 Metern zuverlässig funktioniert.
Antriebe für artikulierte Roboterbewegungen

Optimierung von Antrieben für artikulierte Roboterbewegungen >

Warum die Leistung eines Roboterarm-Antriebs von mehr als nur der Wahl des Motors abhängt und wie man die Leistung auf Systemebene optimieren kann.
Roboterarm-Anwendung

Integration gehäuseloser BLDC-Motoren für die Robotik der nächsten Generation >

RobCo hat seine modulare Roboterplattform mit gehäuselosen TBM2G-Drehmomentmotoren für Robotergelenke erweitert, die bei kompakter Bauweise ein hohes Drehmoment und hohe Drehzahlen bieten.
Explosionsgeschützte Technologie trägt dazu bei, einen Sicherheitsschild für Schwerlast-FTF zu schaffen.

Explosionsgeschützte Technologie trägt dazu bei, einen Sicherheitsschild für Schwerlast-FTF zu schaffen >

Die AKME-Servomotorenreihe mit ATEX-Zertifizierung ermöglicht die Entwicklung von Hochleistungs-FTF für explosionsgefährdete Bereiche in der Chemieindustrie sowie in Lackier-, Polier- und Spezialanlagen.
Höhere Nutzlasten und maximale Präzision dank kompakter Roboterantriebe

Höhere Nutzlasten und maximale Präzision dank kompakter Roboterantriebe >

HEBI Robotics steigert das Drehmoment und die Genauigkeit kompakter Antriebe für industrielle Inspektions- und Wartungsanwendungen mit gehäuselosen TBM2G-Servomotoren von Kollmorgen.
Entwicklung von Feldrobotern für raue und unvorhersehbare Umgebungen

Entwicklung von Feldrobotern für raue und unvorhersehbare Umgebungen >

In unserem Webinar untersuchen wir, wie Ingenieure mithilfe innovativer Technologien aus dem breiten Portfolio an Bewegungssteuerungstechnologien von Kollmorgen und Regal Rexnord die hohen Anforderungen der Feldrobotik erfüllen können.
Grundsätze der Antriebssteuerung für die skalierbare humanoide Robotik

Grundsätze der Antriebssteuerung für die skalierbare humanoide Robotik >

Da die humanoide Robotik in zahlreichen Branchen – von der Logistik und Fertigung bis hin zum Gesundheitswesen und zur öffentlichen Sicherheit – immer wichtiger wird, steigt auch die Nachfrage nach präzisen, effizienten und skalierbaren…
Kollmorgen Antriebssystem ermöglicht Kabelroboter mit dreifachem Durchsatz

Kollmorgen Antriebssystem ermöglicht Kabelroboter mit dreifachem Durchsatz >

Erfahren Sie, warum man sich bei Rbot9 für AKM2G-Servomotoren und AKD-Servoantriebe entschieden hat, um bei diesem schweren, an Kabeln aufgehängten Roboter die Nutzlastkapazität, Geschwindigkeit und Sicherheit bei der Handhabung vertikaler Lasten zu…
Wie wählt man den richtigen Motor für Roboteranwendungen, um die Kosten und die Markteinführungszeit zu senken

Wie wählt man den richtigen Motor für Roboteranwendungen, um die Kosten und die Markteinführungszeit zu senken >

Kenntnisse der Physik und der Optimierungstechniken für Elektromotoren, einschließlich genuteter, nutenloser und gehäuseloser Konstruktionen, sind unabdingbar, wenn der Wert und die Leistung verbessert werden sollen. In diesem Webinar werden die…